This website requires JavaScript.
Cupones Descargar APP
Envie a
Blog

Cómo elegir el acabado ENIG para tu PCB. Checklist, errores comunes y casos de uso

Publicado originalmente Jul 31, 2026, Actualizado Jul 31, 2026

6 min

Tabla de contenidos
  • ¿Qué es el acabado ENIG y por qué influye en la fiabilidad de tu PCB?
  • ENIG frente a HASL y otros acabados superficiales: cuándo conviene cada uno
  • Checklist antes de fabricar tu PCB con acabado ENIG
  • Errores comunes al especificar o fabricar con ENIG
  • Preguntas frecuentes sobre el acabado ENIG

¿Sabías que el acabado superficial de un circuito impreso rara vez recibe la atención que merece durante el diseño? Sin embargo, puede marcar la diferencia entre una soldadura fiable y la aparición de problemas durante el montaje. Elegir entre ENIG (níquel químico con inmersión en oro), HASL(nivelación de soldadura con aire caliente) u otros acabados superficiales no es solo una cuestión estética, sino una decisión técnica que puede influir en la soldabilidad y la fiabilidad del producto final. Por lo tanto, antes de enviar tu PCB a fabricación, conviene conocer bien el acabado ENIG, cuándo se justifica su coste y qué errores es mejor evitar.

Como el acabado superficial también influye en el montaje, conviene trabajar con un proveedor que pueda coordinar la fabricación de la PCB, la plantilla SMT y el servicio de PCBA. En JLCPCB se ofrecen esos tres servicios, y el acabado ENIG puede seleccionarse entre las opciones disponibles al solicitar un presupuesto. Centralizar el proceso simplifica la gestión de los archivos de fabricación y ayuda a mantener la coherencia entre el diseño, el acabado superficial y los requisitos de montaje, tanto para prototipos como para producción en serie.

acabado ENIG

Figura: Placa con acabado ENIG.

¿Qué es el acabado ENIG y por qué influye en la fiabilidad de tu PCB?

La superficie del cobre expuesto es especialmente susceptible a la oxidación, lo que puede afectar a la soldabilidad si no recibe un acabado superficial adecuado. Aquí entra en juego ENIG, que consiste en una capa de níquel químico (electroless) que actúa como barrera sobre el cobre, seguida de una fina capa de oro por inmersión que protege el níquel durante el almacenamiento y antes de la soldadura.El resultado es una superficie más plana que la obtenida con HASL, cuyo proceso de estañado puede generar ligeras irregularidades sobre los pads. Por este motivo, ENIG suele recomendarse para componentes de paso fino, como BGA o QFN, cuya soldadura se beneficia de una superficie uniforme. Además, ENIG no incorpora plomo en el acabado y JLCPCB lo incluye entre sus procesos conformes con RoHS.

ENIG frente a HASL y otros acabados superficiales: cuándo conviene cada uno

Aun con estas ventajas, ENIG no siempre es la opción correcta. HASL (y su variante sin plomo) sigue siendo la alternativa más económica para componentes de paso estándar; no obstante, su superficie irregular la hace menos recomendable en diseños de alta densidad.

JLCPCB también ofrece OSP en determinadas categorías de PCB, tal como confirma la guía de acabados superficiales de JLCPCB; es una opción plana y económica, aunque con una vida útil de almacenamiento más corta que ENIG. Es así como la decisión se reduce, en la práctica, a comparar HASL sin plomo, OSP y ENIG según el componente, el presupuesto y la vida útil del circuito impreso.

Ejemplos de aplicación

En el caso del teclado mecánico personalizado Taifur V3 se utilizó un acabado ENIG, precisamente por sus LEDs de paso fino y sus zócalos hot-swap. En el extremo opuesto, un proyecto con componentes de paso estándar (como lo es un cargador USB de consumo) puede fabricarse con HASL sin plomo y no tener que comprometer la fiabilidad. Como referencia técnica, ENIG suele recomendarse en diseños con BGA de paso muy fino, ya que su superficie plana favorece una deposición uniforme de la pasta de soldadura y reduce las variaciones durante el ensamblaje.

ENIG HASL

Figura: ENIG (izquierda) frente a HASL (derecha). Imagen generada con ayuda de IA.

Checklist antes de fabricar tu PCB con acabado ENIG

Y así, para continuar con el proceso de fabricación, es importante tener claro que antes de enviar los archivos a fabricación conviene repasar cuatro puntos.

Primero, confirmar que el acabado ENIG es el más adecuado para la aplicación. Si la PCB incorpora contactos sometidos a inserciones repetidas, conviene valorar un acabado de oro duro electrolítico, ya que la capa de oro del ENIG está pensada principalmente para proteger el níquel y garantizar una buena soldabilidad, no para soportar un desgaste mecánico continuo.

Segundo, revisar qué pads y áreas de cobre deben quedar expuestos. Evita aperturas innecesarias en la máscara de soldadura y comprueba que las dimensiones de estas aperturas sean compatibles con las capacidades del fabricante.

Tercero, ejecutar una verificación DFM para detectar problemas como espaciados insuficientes entre pads de paso fino.

Cuarto, confirmar el acabado en la página de cotización, tanto si es para solicitar presupuesto como si ya vas a realizar el pedido, porque cambiarlo después puede alterar el precio final de la PCB.

Errores comunes al especificar o fabricar con ENIG

A pesar de todas sus ventajas, este tratamiento no está exento de errores frecuentes. El más habitual es asumir que todos los proveedores aplican el mismo grosor de níquel y oro, cuando en realidad esto puede variar y es mejor que se consulte antes de pedir.

Black pad y otros defectos frecuentes: causas y cómo prevenirlos

El defecto más conocido de ENIG es el black pad: una corrosión excesiva del níquel durante la inmersión en oro que deja una capa quebradiza, invisible a simple vista, capaz de provocar fallos de soldadura en BGA o QFN meses después del ensamblaje. Y es precisamente por eso que la prevención depende del control de proceso del fabricante (temperatura, pH y tiempo de baño constantes) más que de ninguna decisión de diseño.

blackpad soldadura enig pad

Figura: El black pad no es visible a simple vista: la corrosión ocurre bajo la capa de oro.

Preguntas frecuentes sobre el acabado ENIG

Para concluir, estas son algunas dudas frecuentes que se pueden dar en estas situaciones.

P1. ¿ENIG es compatible con todos los grosores de PCB?

Normalmente se ofrece en la mayoría de espesores estándar.

P2. ¿Encarece mucho frente a HASL?

Sí, pero en muchos proyectos el coste adicional queda justificado por las ventajas que ofrece en términos de planaridad, soldabilidad y resistencia a la corrosión.

P3. ¿Puedo combinar el ENIG con SMD y THT en la misma placa?

Sí. El acabado ENIG se aplica a toda la superficie de cobre expuesta de la PCB, por lo que es compatible con placas que combinan componentes SMD y THT.

En definitiva, elegir el acabado adecuado para tu circuito impreso no es una casilla más del formulario de cotización, sino una decisión técnica con consecuencias directas sobre la fiabilidad del producto final. Si tu proyecto incluye componentes de paso fino o exigencias de vida útil prolongada, ENIG suele ser una opción adecuada cuando el diseño requiere una elevada planaridad, buena soldabilidad y componentes de paso fino.

Banner PCB espa￱ol   web optimizado _500KB

Siga aprendiendo