Comprendiendo los fundamentos de los dispositivos y circuitos electrónicos
10 min
- ¿Qué son los dispositivos electrónicos?
- Tipos de dispositivos electrónicos:
- ¿Qué son los circuitos electrónicos?
- Tipos de circuitos electrónicos:
- Componentes clave básicos en los circuitos electrónicos:
- Diseño de circuitos electrónicos
- Dispositivos de prueba y medición para equipos electrónicos
- Aplicaciones de dispositivos y circuitos electrónicos:
- Conclusión:
En el ámbito de la tecnología moderna, los dispositivos y circuitos electrónicos desempeñan un papel fundamental al alimentar desde los aparatos cotidianos hasta maquinaria compleja. Comprender los fundamentos de estos componentes puede proporcionar valiosos conocimientos sobre cómo operan e interactúan diversos sistemas electrónicos. Este blog explora los conceptos básicos de los dispositivos y circuitos electrónicos, sus tipos, funciones y la importancia de su diseño en el panorama tecnológico actual. La electrónica se refiere al estudio del flujo de electrones en los circuitos eléctricos. La palabra "electrónica" proviene de mecánica del electrón, lo que significa aprender cómo se comporta un electrón bajo diferentes condiciones de campos aplicados externamente.
¿Qué son los dispositivos electrónicos?
Los dispositivos electrónicos son aparatos que utilizan circuitos electrónicos para desempeñar funciones específicas. Estos dispositivos abarcan desde componentes simples como resistencias y condensadores hasta sistemas complejos como teléfonos inteligentes y computadoras. Funcionan basándose en los principios de la electrónica, los cuales implican el flujo de corriente eléctrica a través de diversos materiales y componentes.
Tipos de dispositivos electrónicos:
Cada dispositivo posee algunas propiedades básicas y el componente se comporta en consecuencia. Su uso depende del propósito del desarrollador para construir el circuito deseado. La siguiente imagen muestra algunos ejemplos de componentes electrónicos que se emplean en distintos circuitos electrónicos. Para hacernos una idea general, veamos los tipos de componentes. Estos pueden ser componentes activos o componentes pasivos.
1. Dispositivos pasivos: Estos incluyen resistencias, condensadores e inductores. No requieren una fuente de energía externa para funcionar y se utilizan para gestionar el flujo de energía eléctrica en un circuito.
2. Dispositivos activos: Estos dispositivos necesitan una fuente de alimentación externa y pueden controlar el flujo de corriente. Ejemplos de ellos son los transistores, los diodos y los circuitos integrados (ICs).
3. Dispositivos semiconductores: Son un subconjunto de los dispositivos activos e incluyen componentes como los diodos y los transistores, que dependen de materiales semiconductores como el silicio para funcionar.
4. Dispositivos electromecánicos: Combinan funciones electrónicas y mecánicas, como los relés, los motores y los solenoides.
¿Qué son los circuitos electrónicos?
Un circuito electrónico es un sistema de bucle cerrado que permite el flujo de corriente eléctrica y realiza una función específica. Los circuitos pueden ser simples, como el circuito básico de una linterna, o complejos, como los que se encuentran en los procesadores de computadoras. Son esenciales para el funcionamiento de todos los dispositivos electrónicos.
Tipos de circuitos electrónicos:
1. Circuitos analógicos: Estos circuitos trabajan con señales continuas y se utilizan en aplicaciones como la amplificación de audio y la transmisión por radio.
2. Circuitos digitales: Estos circuitos funcionan con señales discretas y son esenciales para la computación digital y el procesamiento de datos. Algunos ejemplos incluyen las compuertas lógicas y los microprocesadores.
3. Circuitos de señal mixta: Estos circuitos combinan componentes analógicos y digitales para manejar una amplia gama de señales y se utilizan en dispositivos como los convertidores analógico-digitales (ADC).
4. Circuitos de potencia: Diseñados para gestionar y regular la energía eléctrica, estos circuitos incluyen fuentes de alimentación, reguladores de voltaje y convertidores.
Componentes clave básicos en los circuitos electrónicos:
Los circuitos electrónicos se diseñan utilizando componentes como resistencias, condensadores, inductores y circuitos integrados. El comportamiento de estos circuitos puede analizarse y predecirse mediante la teoría de circuitos y modelos matemáticos.
Resistencias (resistores): Las resistencias son componentes que limitan el flujo de corriente eléctrica. Son esenciales para controlar los niveles de corriente y dividir el voltaje dentro de un circuito. Las resistencias funcionan según el principio de la Ley de Ohm, que establece que “el voltaje aplicado a los terminales de una resistencia es directamente proporcional a la corriente que la atraviesa”.
Condensadores: Las resistencias son componentes que limitan el flujo de corriente eléctrica. Son esenciales para controlar los niveles de corriente y dividir el voltaje dentro de un circuito. Las resistencias funcionan según el principio de la Ley de Ohm, que establece que “el voltaje aplicado a los terminales de una resistencia es directamente proporcional a la corriente que la atraviesa”.
Inductores: Un inductor, también conocido como resistencia para corriente alterna, almacena energía eléctrica en forma de energía magnética. Se opone a los cambios de corriente y la unidad estándar de inductancia es el henrio (Henry). Almacenan energía en un campo magnético cuando la corriente fluye a través de ellos. Se utilizan en aplicaciones de filtrado, sintonización y almacenamiento de energía.
Transistores: Un transistor es un dispositivo semiconductor de tres terminales. Generalmente se utiliza como interruptor (conmutador) y también como amplificador. Este dispositivo de conmutación puede estar controlado por voltaje o corriente. Al controlar el voltaje aplicado a uno de los terminales, se regula el flujo de corriente a través de los otros dos terminales.
Diodos: Los diodos permiten que la corriente fluya en una sola dirección, lo que los hace fundamentales para procesos de rectificación y demodulación de señales. Cuentan con dos terminales: ánodo y cátodo. Se utilizan principalmente en circuitos de conversión, como en la transformación de corriente alterna (CA) a corriente continua (CC).
Circuitos integrados (ICs): Los circuitos integrados son circuitos electrónicos miniaturizados que integran múltiples componentes electrónicos —como transistores, resistencias y condensadores— en un solo chip semiconductor. Son los bloques fundamentales de los dispositivos electrónicos modernos, como teléfonos móviles y computadoras. Pueden ser circuitos integrados analógicos o digitales.
Microcontroladores y microprocesadores: Son circuitos integrados programables que incluyen un núcleo de procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida. Se emplean comúnmente en sistemas embebidos y sistemas informáticos. Sus aplicaciones principales incluyen robots, vehículos, dispositivos médicos, equipos de oficina, electrodomésticos, máquinas expendedoras, transceptores de radio móviles, entre otros.
Sensores: Los sensores detectan y miden magnitudes físicas como temperatura, luz, presión o movimiento. Son esenciales en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la monitorización ambiental, la automatización industrial y la electrónica de consumo.
Dispositivos de visualización (Displays): Componentes como LEDs (Diodos Emisores de Luz), LCDs (Pantallas de Cristal Líquido) y OLEDs (Diodos Orgánicos Emisores de Luz) se utilizan para representar visualmente información o imágenes.
Para una guía detallada sobre cómo diseñar un símbolo de circuito personalizado, consulte este artículo completo.
Diseño de circuitos electrónicos
Diagramas esquemáticos: Los diagramas esquemáticos son representaciones visuales de los circuitos electrónicos. Utilizan símbolos estandarizados para ilustrar los componentes y sus conexiones, lo que facilita la comprensión y el diseño de los circuitos.
Diseño de PCB: Las placas de circuito impreso (PCB) proporcionan una plataforma física para el montaje de los componentes electrónicos. El diseño de una PCB consiste en distribuir las conexiones del circuito y asegurar una correcta colocación y ruteo (routing) de los componentes.
Pruebas y Debugging: Las pruebas y el Debugging son pasos esenciales en el diseño de circuitos. Se emplean diversas herramientas como osciloscopios y multímetros para verificar el funcionamiento del circuito e identificar posibles fallos o problemas.
Consulte nuestra guía completa para principiantes sobre cómo comprender los diagramas esquemáticos y adquirir una base sólida para leer e interpretar estos dibujos técnicos esenciales.
Dispositivos de prueba y medición para equipos electrónicos
Al conectar o diseñar circuitos eléctricos o electrónicos, es fundamental realizar pruebas y mediciones de diversos parámetros, como voltaje, frecuencia, corriente, resistencia, capacitancia, entre otros. Por ello, se utilizan dispositivos de prueba y medición como: multímetros, osciloscopios, generadores de señales o funciones, y analizadores lógicos.
Osciloscopio:
El osciloscopio es uno de los equipos de prueba más confiables, utilizado para monitorear señales que varían continuamente. Con este equipo, es posible observar los cambios en una señal eléctrica, como corriente o voltaje, en función del tiempo. Las aplicaciones de los osciloscopios abarcan múltiples sectores: electrónica, industria, medicina, automoción y telecomunicaciones.
Multímetro:
Un multímetro es un dispositivo electrónico que combina las funciones de amperímetro, ohmímetro y voltímetro. Estos dispositivos se utilizan principalmente para medir diversos parámetros en circuitos de corriente alterna (CA) y corriente continua (CC) los circuitos, como voltaje y corriente. Los multímetros más antiguos son de tipo analógico, con una aguja indicadora, mientras que los modelos actuales son digitales, conocidos como DMs o Multímetros Digitales.
Generador de señales o de funciones:
Como su nombre indica, un generador de señales se utiliza para generar diferentes tipos de señales, así como para solucionar problemas y probar diversos circuitos. Las señales que más frecuentemente genera un generador de señales son senoidales, triangulares, cuadradas y en forma de sierra. Un generador de funciones es un dispositivo esencial en el diseño de circuitos electrónicos, junto con un osciloscopio y una fuente de alimentación de banco. Puede consultar este enlace para obtener más información sobre los generadores de funciones.
Aplicaciones de dispositivos y circuitos electrónicos:
Electrónica de consumo: Los dispositivos y circuitos electrónicos son fundamentales en productos de consumo como teléfonos inteligentes, televisores y electrodomésticos.
Automatización industrial: En entornos industriales, la electrónica se utiliza para la automatización, los sistemas de control y la monitorización de procesos, mejorando la eficiencia y la seguridad.
Dispositivos médicos: La electrónica desempeña un papel crucial en los dispositivos médicos, desde equipos de diagnóstico hasta sistemas de soporte vital, mejorando la atención médica y los resultados para los pacientes.
Telecomunicaciones: Las telecomunicaciones dependen de la electrónica para la transmisión y recepción de señales, lo que permite la comunicación global a través de teléfonos, satélites e Internet.
Conclusión:
Los componentes electrónicos y sus aplicaciones están presentes en todos los aspectos de nuestra vida diaria. La electrónica trabaja en rangos micro y mili voltios, corriente y potencia, y también es capaz de controlar rangos de kilo y mega voltios, amperios y vatios. Hoy en día, la electrónica es una rama consolidada de la ingeniería.
Es importante destacar que esta es solo una breve introducción a los dispositivos y circuitos electrónicos. El campo de la electrónica es vasto y abarca una amplia variedad de temas, incluidos el diseño de circuitos, la física de los semiconductores, el procesamiento de señales, entre otros.
Desde componentes sencillos hasta sistemas complejos, la electrónica constituye la columna vertebral de innumerables aplicaciones, haciendo que la vida cotidiana sea más conectada, eficiente y avanzada. Al explorar los fundamentos de estos dispositivos y circuitos, se puede obtener una mayor comprensión y apreciación de los sistemas complejos que impulsan nuestra sociedad tecnológica.
Siga aprendiendo
El ancho de pista en PCB: cómo evitar problemas térmicos y de señal
Puntos clave Evita defectos de soldadura: los radios del alivio térmico retienen el calor, lo que evita soldaduras frías y el efecto lápida (tombstoning) en componentes pequeños. No los uses en los pads de potencia: deja macizos los pads térmicos y las pistas de más de 3 A para que el calor se disipe al máximo y la caída de tensión sea mínima. Ajusta la geometría de los radios: usa radios finos (0,10-0,20 mm) para los componentes pasivos y radios más anchos (0,20-0,30 mm) para los SMD estándar. Deja m......
Capas de PCB explicadas: Construyendo mejores placas mediante un apilamiento inteligente, estándares y prácticas de diseño
Un PCB es un sándwich de láminas de cobre y aislantes que se apilan para formar una placa de circuito. Cada capa del PCB tiene un propósito específico; por ejemplo, algunas transportan señales (pistas que conectan componentes), mientras que otras sirven como planos sólidos para alimentación o tierra. Piensa en las capas del PCB como los pisos de un edificio, donde cada piso puede tener un papel diferente. Podemos pensar en ello como oficinas (señales) en un piso y almacenamiento (tierra/alimentación) ......
Comprendiendo el timing de los circuitos digitales: Setup, Hold, Retardo de contaminación y desfase del reloj
Este es el segundo artículo de la serie sobre retardo de propagación en circuitos digitales. Al diseñar un circuito digital, hay dos aspectos principales que debemos garantizar: la funcionalidad y el tiempo (timing). En un artículo anterior hemos cubierto los bloques básicos. En electrónica, el tiempo está determinado por los ciclos de reloj. Todo se basa en estos ciclos, lo que define la frecuencia de funcionamiento, la velocidad y otros parámetros del circuito. Existen circuitos que solo funcionan s......
FR4 vs Rogers: ¿Qué material de PCB debería elegir?
Tradicionalmente, los fabricantes han estado produciendo PCBs (placas de circuito impreso) con materiales que ofrecen resistencia al calor y, por lo tanto, son más económicos de producir. A medida que la industria de la electrónica crece, especialmente en aplicaciones de alta frecuencia, el uso exclusivo de FR4 no es suficiente. Algunos equipos, aunque no estén sujetos a temperaturas extremas, deben funcionar a frecuencias de radio (RF). Para cumplir con las rigurosas condiciones de rendimiento exigid......
Comprendiendo los fundamentos de los dispositivos y circuitos electrónicos
En el ámbito de la tecnología moderna, los dispositivos y circuitos electrónicos desempeñan un papel fundamental al alimentar desde los aparatos cotidianos hasta maquinaria compleja. Comprender los fundamentos de estos componentes puede proporcionar valiosos conocimientos sobre cómo operan e interactúan diversos sistemas electrónicos. Este blog explora los conceptos básicos de los dispositivos y circuitos electrónicos, sus tipos, funciones y la importancia de su diseño en el panorama tecnológico actua......
Comparación de materiales de sustrato para PCB: rendimiento y resistencia térmica
Las placas de circuito impreso (PCB) son componentes esenciales en la electrónica moderna, actuando como la base estructural y funcional para dispositivos que van desde teléfonos inteligentes hasta equipos médicos. La elección del material de sustrato es un factor clave en el diseño de PCB, especialmente en relación con la impedancia, la resistencia térmica y el rendimiento general del dispositivo. En este artículo se compararán la resistencia térmica y el rendimiento de tres materiales comunes de sus......