Via-in-Pad (VIP)-Technologie: Treibende Kraft für Dichte und Zuverlässigkeit in der fortschrittlichen PCB-Fertigung
12 min
- Wann und warum Via in Pad Plated Over (VIPPO) verwendet werden sollte
- Design-Best-Practices für eine erfolgreiche Via-in-Pad-Implementierung
- Präzisionsfertigung von Via-in-Pad-Strukturen
- Wie JLCPCB Via in Pad meistert
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Via in Pad ist genau das, wonach es klingt: das Platzieren eines Vias direkt innerhalb des Lötpads eines Bauteils, anstatt es mit einer kurzen Leiterbahn zur Seite zu führen. Obwohl dieses Konzept einfach erscheint, stellt es eine bedeutende Weiterentwicklung der PCB-Design-Philosophie dar, die für moderne High-Density-Interconnect-(HDI-)Platinen unverzichtbar geworden ist.
Im traditionellen PCB-Design wurden Vias immer außerhalb des Bauteilpad-Bereichs platziert und durch eine kurze Fanout-Leiterbahn verbunden. Dieser Ansatz funktioniert gut, wenn ausreichend Platz vorhanden ist. Doch da die Bauteilgehäuse geschrumpft sind – man denke an BGA-Rastermaße, die von 1,27 mm auf 0,4 mm und darunter gefallen sind – gibt es einfach nicht genug Platz zwischen den Pads, um Escape-Leiterbahnen zu externen Vias zu führen. Die PCB-Via-in-Pad-Technik löst dieses Problem, indem sie den Fanout vollständig eliminiert, das Via direkt im Pad platziert und wertvollen Routing-Platz zurückgewinnt.

Die Entwicklung der Via-in-Pad-Technologie spiegelt eng die Fortschritte der HDI-Fertigungsmöglichkeiten wider. Frühe Implementierungen beschränkten sich auf einfache Durchkontaktierungen in Pads (die oft Probleme mit Lötzinn-Dochteffekten verursachten), während moderne In-Pad-Via-Lösungen gefüllte und verkappte Mikrovias verwenden, die eine perfekt flache, lötbare Oberfläche für das darüberliegende Bauteil bieten.
Kernvorteile für Platzeinsparung und Signalperformance
Die Vorteile von Via in Pad gehen weit über einfache Platzeinsparungen hinaus, obwohl allein diese schon seine Beliebtheit rechtfertigen würden.
1) Routing-Dichte verbessert sich dramatisch. Durch die Platzierung von Vias direkt unter BGA-Balls können Sie Signale aus inneren Reihen herausführen, ohne wertvolle Oberflächen-Routing-Kanäle zu verbrauchen. Ein BGA mit 0,5 mm Rastermaß, das mit traditionellem Fanout vier oder mehr Routing-Lagen erfordern würde, benötigt mit Via in Pad möglicherweise nur zwei Lagen, was potenziell Ihren Stackup und die gesamten Platinenkosten reduziert.
2) Signalintegrität wird ebenfalls deutlich verbessert. Kürzere Signalwege bedeuten reduzierte parasitäre Induktivität und Kapazität. Bei Hochgeschwindigkeitsdesigns beseitigt die Eliminierung des Fanout-Stubs eine potenzielle Impedanzdiskontinuität, die Reflexionen verursachen und die Signalqualität beeinträchtigen kann. Der Pad-in-Via-Ansatz bietet den kürzestmöglichen elektrischen Pfad zwischen dem Bauteil und den inneren Lagen.

3) Auch die thermische Performance verbessert sich. Gefüllte Vias in thermischen Pads schaffen direkte Kupferverbindungen zu internen Masse- oder Stromebenen und verbessern die Wärmeableitung von Leistungsbauteilen und Hochstrom-ICs dramatisch. Dies ist besonders wertvoll für Automobil- und Leistungselektronikanwendungen.
Wann und warum Via in Pad Plated Over (VIPPO) verwendet werden sollte
Ideale Szenarien in BGA-, Fine-Pitch- und thermisch kritischen Anwendungen
Via in Pad Plated Over (VIPPO) ist die Goldstandard-Implementierung der Via-in-Pad-Technologie. Der Prozess umfasst das Bohren des Vias, das Füllen mit leitfähigem oder nicht leitfähigem Material, das Aufkupfern über die Füllung und das Planarisieren der Oberfläche, um ein glattes, flaches Pad zu schaffen. Dies stellt sicher, dass das Bauteil auf einer Oberfläche sitzt, die von einem massiven Pad nicht zu unterscheiden ist.
Die idealen Szenarien für VIPPO umfassen BGA-Escape-Routing, bei dem das Rastermaß 0,8 mm oder feiner ist und innere Reihensignale nicht durch traditionelles Dog-Bone-Fanout herausgeführt werden können. Es ist auch unerlässlich für QFN- und DFN-Gehäuse mit freiliegenden thermischen Pads, bei denen gefüllte Vias kritische thermische Pfade zu internen Ebenen bieten. Hochfrequenzanwendungen über 3 GHz profitieren vom eliminierten Stub-Effekt, und jedes Design, bei dem der Platinenplatz absolut knapp ist, profitiert von der Dichteverbesserung.
Pro-Tipp: Nicht jedes Via in Pad muss VIPPO sein. Für Prototypenläufe oder weniger kritische Anwendungen können getentete oder verstopfte Vias in Pads ausreichen. Reservieren Sie vollständiges VIPPO für Fine-Pitch-BGAs und thermisch kritische Pads, bei denen Planarität nicht verhandelbar ist.
Vergleich mit traditionellen Via-Platzierungsstrategien
Die traditionelle Via-Platzierung verwendet ein „Dog-Bone"-Muster: Eine kurze Leiterbahn führt vom Bauteilpad zu einem Via, das im Freiraum zwischen den Pads platziert ist. Dieser Ansatz ist einfach, gut verstanden und erfordert keine speziellen Fertigungsprozesse. Allerdings verbraucht er Routing-Platz, fügt Leiterbahnlänge hinzu (was die Induktivität erhöht) und wird bei sehr feinen Rastermaßen physisch unmöglich.

Via in Pad eliminiert diese Kompromisse, fügt jedoch Fertigungskomplexität und Kosten hinzu. Die Füll-, Plattierungs- und Planarisierungsschritte sind zusätzliche Prozessstufen, die spezialisierte Ausrüstung erfordern. Der Kompromiss ist einfach: Wenn Ihr Design traditionelles Fanout ohne Routing-Überlastung oder Signalintegritätsprobleme bewältigen kann, sparen Sie das Geld und verwenden Sie Dog-Bones. Wenn Sie die Dichtegrenzen ausreizen oder jedes letzte dB Signalreserve anstreben, ist Via in Pad die Investition wert.
Design-Best-Practices für eine erfolgreiche Via-in-Pad-Implementierung
Richtlinien für Pad-Größe, Lochdurchmesser und Füllmaterial
Die Via-Generierung in einem Pad beginnt im Wesentlichen in einem Schaltplan- und Layout-Tool. Mikrovias (lasergebohrt) Pad-Anwendungen Pad-Lochdurchmesser (üblicherweise 0,25–0,35 mm) und Pad-Durchmesser (üblicherweise 0,25 mm). Typische Lochdurchmesser reichen von 0,075 bis 0,15 mm. Bei Mikrovias, Pad-Anwendung, Pad-Lochdurchmesser 0,25–0,35 mm, Pad-Durchmesser 0,25 mm–0,35 mm

Das Füllmaterial ist eine Frage der Wahl, je nach Anwendung. Kupferpaste oder elektroplattiertes Kupfer als leitfähige Füllungen sind die leitfähigsten in Bezug auf Wärme und Elektrizität und werden daher als thermische Vias unter Leistungspads verwendet. Leichte und kostengünstigere, nicht leitfähige Füllungen (auf Epoxidbasis) können bei Signal-Vias verwendet werden, bei denen die Wärmeleitfähigkeit nicht so wichtig ist. Beide müssen noch verkupfert und eingeebnet werden. Die wichtigste Regel: Stellen Sie sicher, dass Ihr Pad groß genug ist, um das Via-Loch, den Annular Ring zu unterstützen und genügend Lotpaste zu ermöglichen, um das Bauteil zu bedecken. Ein Via, das übermäßig viel Pad-Fläche einnimmt, verringert die Zuverlässigkeit der Lötverbindung.
Stackup-Planung und Impedanzkontroll-Integration
Via-in-Pad-Designs interagieren direkt mit Ihrem Stackup. Mikrovias, die in Pad-Anwendungen verwendet werden, erstrecken sich typischerweise nur über eine oder zwei Lagen, was bedeutet, dass Ihr Stackup die Ziel-Routing-Lage neben der Bauteillage platzieren muss. HDI-Stackups mit sequenzieller Laminierung (1+N+1- oder 2+N+2-Konfigurationen) sind speziell darauf ausgelegt, diese Anforderung zu erfüllen.
Die Impedanzkontrolle wird mit einem Via im Pad nuancierter. Das Via selbst führt eine kleine kapazitive Diskontinuität im Signalpfad ein. Für Designs über 10 Gbps kann eine 3D-elektromagnetische Simulation der Via-Struktur erforderlich sein, um sicherzustellen, dass das Impedanzprofil Ihr Budget erfüllt. Bei moderaten Geschwindigkeiten ist die Diskontinuität typischerweise vernachlässigbar im Vergleich zur Verbesserung, die durch die Eliminierung des Fanout-Stubs erzielt wird.
DFM-Regeln zur Vermeidung häufiger Fallstricke
Häufige Via-in-Pad-Designfehler sind die Verwendung von Via-Löchern, die zu groß für das Pad sind (Verletzung der Mindestanforderungen an den Annular Ring), das Versäumen, gefüllte und verkappte Vias in den Fertigungsnotizen anzugeben, das Platzieren von Vias in Pads ohne Berücksichtigung der Soldermasken-Öffnungsanpassung und das Vernachlässigen der Überprüfung, ob das Fab-Haus tatsächlich die erforderliche Via-zu-Pad-Registrierungstoleranz erreichen kann.
Kommunizieren Sie Ihre Via-in-Pad-Anforderungen immer klar in Ihrer Fertigungszeichnung. Geben Sie den Fülltyp (leitfähig vs. nicht leitfähig), die Verkappungsplattierungsanforderungen, die Planaritätstoleranz und ob eine Vertiefung auf der gegenüberliegenden Seite akzeptabel ist, an. Mehrdeutigkeit in Ihren Fab-Notizen führt zu Annahmen seitens des Herstellers, und Annahmen führen zu Problemen.
Pro-Tipp: Fügen Sie eine Querschnittszeichnung in Ihre Fab-Notizen ein, die genau zeigt, wie Sie erwarten, dass das Via in Pad aufgebaut wird. Ein Bild sagt wirklich mehr als tausend Worte bei der Kommunikation mit Ihrem Fertiger.
Präzisionsfertigung von Via-in-Pad-Strukturen
Laserbohren, leitfähiges Füllen und Planarisierungsprozesse
Wenn Sie diese In-Pad-Strukturen entwerfen, handelt es sich um einen präzisen mehrstufigen Prozess. Bei den Mikrovias bohren wir Blindlöcher mit UV- oder CO2-Laser, was in Bezug auf die Genauigkeit beeindruckend ist – typischerweise mit einer Toleranz von ±25 µm. Sie müssen die Lasereinstellungen richtig abstimmen, sonst richten Sie ein Loch an, das das Pad der Capture-Lage zerstört.

Sobald das Bohren abgeschlossen ist, füllen Sie das Via mit einer von wenigen Optionen. Die beliebteste ist der Siebdruck mit leitfähiger oder nicht leitfähiger Paste, insbesondere bei blinden Mikrovias. Elektrolytisches Kupferfüllen gewinnt in letzter Zeit aufgrund seiner überlegenen Leitfähigkeit und Zuverlässigkeit ebenfalls an Bedeutung. Nach dem Füllen des Vias polieren Sie die Oberfläche mit einem Keramik- oder Diamantschleifrad, um sicherzustellen, dass die Kappe mit dem restlichen Kupfer bündig ist. Schließlich plattieren Sie eine Kupferkappe auf das gefüllte Via, wodurch es mit dem Pad verschmilzt. Das Endprodukt ist ein Objekt, das wie ein massives Pad aussieht und sich so verhält – elektrisch und mechanisch.
Kupferplattierung und lunkerfreie Fülltechniken
Das große Problem bei der Herstellung von Via-in-Pad-Strukturen ist die Eliminierung von Lunkern. Eingeschlossene Luft- oder Gasblasen können während des Reflow-Lötens herausplatzen und Lötkugeln, Blowholes und fehlerhafte Verbindungen bilden sowie die Wärmeleitfähigkeit der Vias beeinträchtigen. Die aktuellen Fabber verwenden vakuumunterstütztes Füllen, Pastenrheologie und Mehrfach-Siebdruck, um sicherzustellen, dass nur wenige Lunker vorhanden sind. Sie führen auch Röntgenscans und Querschnitte durch, um die Qualität der Füllung zu überprüfen. Tatsächlich erzeugt elektrolytisches Kupferfüllen weniger Lunker als Pastenfülungen, weshalb es zur Wahl für hochzuverlässige Anwendungen wird.
Fortschrittliche Inspektion zur Zuverlässigkeitssicherung
Die Überprüfung der Via-in-Pad-Qualität geht über die Standard-PCB-Prüfung hinaus. Röntgenaufnahmen zeigen verborgene Hohlräume, unvollständige Füllungen und Registrierungsfehler, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Anschließend führen wir Mikro-Sektionierungen von Muster-Coupons durch, um die Füllqualität, Kappendicke und allgemeine Struktur zu überprüfen.
Die Planarität wird mittels Profilometrie oder optischer Inspektion überprüft, um sicherzustellen, dass die Via-Kappe flach genug ist, typischerweise nicht mehr als 10 mil oder 0,2 mm Vertiefung oder Erhebung des Pads. All diese Prüfungen stellen sicher, dass alle Via-in-Pad-Strukturen sowohl die Montage als auch die gesamte Lebensdauer des Produkts überstehen.
Wie JLCPCB Via in Pad meistert
Modernste Ausrüstung für Mikrovia- und Füllpräzision
Die Produktionslinien von JLCPCB verfügen über fortschrittliche UV- und CO2-Laserbohrsysteme, die Mikrovias mit einem Durchmesser von nur 0,075 mm mit branchenführender Positionierungsgenauigkeit herstellen können. In Kombination mit automatisierten Via-Füll- und Präzisionsplanarisierungsanlagen ermöglichen diese Fähigkeiten zuverlässige Via-in-Pad-Strukturen über ein breites Spektrum von Platinendesigns.
Integrierte Fähigkeiten von der Prototypenfertigung bis zur Serienproduktion
Ob es sich um eine Handvoll Prototypenplatinen handelt, bei denen Sie nur sicherstellen möchten, dass das BGA-Escape-Routing funktioniert, oder ob Sie sich darauf vorbereiten, fünfzigtausend Produktionspanels pro Monat herzustellen – wir halten bei jeder Bestellung dieselben strengen Prozesskontrollen ein. Der Übergang vom Prototyp zur Serienproduktion ist so nahtlos, dass das getestete Design direkt in die Massenproduktion übergeht, ohne unangenehme Überraschungen bei der Prozessrequalifizierung, die sonst Ihren Zeitplan durcheinanderbringen würden.
Bewährte Expertise bei der Lieferung hochausbeutiger, zuverlässiger VIP-Platinen

Wir haben Tausende von Via-in-Pad-Aufträgen durchgeführt – für Smartphones, Telekommunikationsausrüstung, Automobile und die Industrie. Die Tiefe der Erfahrung zeigt sich darin, dass das Engineering-Team bereits fast alle Via-in-Pad-Herausforderungen, die Ihnen begegnen könnten, angegangen und überwunden hat – sei es Ultra-Fine-Pitch-BGA-Escape oder Hochstrom-Thermal-Via-Arrays. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Designdateien hochzuladen und das DFM-System mögliche Probleme erkennen zu lassen, bevor der Produktionsprozess beginnt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F. Was genau ist Via in Pad, und warum brauche ich es?
Via in Pad platziert ein Via direkt innerhalb des Lötpads eines Bauteils, anstatt zu einem externen Via zu routen. Sie benötigen es, wenn das Bauteilrastermaß zu fein für traditionelles Fanout ist, wenn Sie maximale Routing-Dichte benötigen.
F. Kostet Via in Pad Plated Over (VIPPO) mehr als Standard-Vias?
Ja. VIPPO erfordert zusätzliche Fertigungsschritte, einschließlich Via-Füllung, Planarisierung und Kappenplattierung. Der Kostenaufschlag variiert je nach Fertiger, beträgt aber typischerweise 15–30 % des Nacktplatinenpreises. Der Kompromiss ist gerechtfertigt, wenn Design-Dichte oder Signalperformance-Anforderungen dies erfordern.
F. Kann ich Via in Pad mit Durchkontaktierungen verwenden, oder nur mit Mikrovias?
Beides ist möglich, aber Mikrovias (Blindvias, die sich über eine oder zwei Lagen erstrecken) werden für Via-in-Pad-Anwendungen bevorzugt. Durchkontaktierungen sind schwieriger vollständig zu füllen und neigen dazu, größere Lötzinn-Dochteffekt-Kanäle zu erzeugen. Wenn Durchkontaktierungen in Pads erforderlich sind, geben Sie verstopfte und verkappte Vias in Ihren Fertigungsnotizen an.
F. Was passiert, wenn Vias in Pads nicht ordnungsgemäß gefüllt sind?
Ungefüllte oder teilweise gefüllte Vias in Pads können während des Reflows Lötzinn-Dochteffekte verursachen, bei denen das Lot durch das Via nach unten fließt, anstatt eine ordnungsgemäße Verbindung auf dem Pad zu bilden. Dies führt zu unzureichenden Lötverbindungen, intermittierenden Verbindungen und langfristigen Zuverlässigkeitsausfällen. Geben Sie die Füllanforderungen immer klar an.
F. Wie klein können Via-in-Pad-Strukturen gefertigt werden?
Modernes Laserbohren kann Mikrovias mit einem Durchmesser von nur 0,05 mm für fortschrittliche HDI-Anwendungen herstellen. Praktische Via-in-Pad-Implementierungen bei JLCPCB verwenden typischerweise Mikrovias mit 0,1 mm bis 0,15 mm Durchmesser mit entsprechenden Pad-Größen von 0,25 mm bis 0,35 mm.