This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Identifizierung von Transistor-Pins mit einem Multimeter: Vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ursprünglich veröffentlicht Jul 01, 2026, aktualisiert Jul 01, 2026

16 min

Inhaltsverzeichnis
  • Transistor-Pins vor dem Testen verstehen
  • Benötigtes Werkzeug zur Transistor-Pin-Identifikation
  • Transistor-Pin-Identifikation mit einem Multimeter [Schritt-für-Schritt-Anleitung]
  • Häufige Fehler bei der Transistor-Pin-Identifikation
  • Überprüfung eines Transistors mit einem Multimeter: Fehlerbehebungsanleitung
  • Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Transistor-Pin-Identifikation
  • Fazit

Die korrekte Identifizierung der Transistor-Pins ist eine der ersten Überprüfungen, die jeder Ingenieur, Hobbyist und EE-Student durchführen muss, bevor er einen Bipolartransistor (BJT) in eine Schaltung einbaut. Eine falsche Zuordnung von Basis, Kollektor oder Emitter kann das Bauteil beim ersten Einschalten zerstören oder eine Prototypenplatine still und leise funktionsunfähig machen.

Diese Anleitung erklärt, wie man Transistor-Pins mit einem Multimeter identifiziert, wenn kein Datenblatt verfügbar ist. Die Methode funktioniert, weil ein BJT intern aus zwei PN-Übergängen aufgebaut ist, die eine gemeinsame Basis teilen – dieselbe Struktur, die in einer Diode zu finden ist. Diese Tatsache macht den Diodentest-Modus eines Multimeters zum richtigen Werkzeug für diese Aufgabe.

Am Ende dieses Artikels werden Sie in der Lage sein:

  • Den Basis-Pin an einem unbeschrifteten Transistor zu finden
  • Festzustellen, ob es sich um einen NPN- oder PNP-Transistor handelt
  • Kollektor und Emitter zu identifizieren
  • Das zusätzliche Risiko zu erkennen, das SOT-23 und andere SMD-Gehäuse mit sich bringen

npn and pnp transistor symbols

Abbildung: NPN- und PNP-Transistorsymbole mit Basis-, Kollektor- und Emitteranschlüssen.

Transistor-Pins vor dem Testen verstehen

Was sind die Basis-, Kollektor- und Emitter-Pins?

Ein BJT hat drei Anschlüsse:

  • Basis (B): Der Steueranschluss. Ein kleiner Strom hier schaltet den Transistor ein und ermöglicht einen viel größeren Stromfluss zwischen Kollektor und Emitter.
  • Kollektor (C): Führt den größeren Strom in den oder aus dem Transistor, abhängig vom Typ.
  • Emitter (E): Der Anschluss, von dem der Strom (NPN) oder zu dem der Strom (PNP) auf dem Weg zurück zur Versorgung fließt.

Die Fehlidentifikation eines dieser drei Anschlüsse während der manuellen Bestückung ist eine der häufigsten Ursachen für "tot bei Ankunft"-Prototypenplatinen, selbst wenn jede andere Komponente auf der Platine korrekt ist. Bei der Vorbereitung von Designs für die professionelle PCB-Bestückung ist die korrekte Pin-Zuordnung entscheidend, um sicherzustellen, dass automatisierte Bestückungsmaschinen die Komponenten in der richtigen Ausrichtung platzieren.

Warum sich ein BJT wie zwei Dioden verhält

Intern ist ein BJT aus zwei PN-Übergängen aufgebaut, die Rücken an Rücken angeordnet sind und den Basisbereich gemeinsam nutzen:

  • Basis-Emitter-Übergang
  • Basis-Kollektor-Übergang

Da sich jeder Übergang wie eine einzelne Diode verhält, kann der Diodentest-Modus eines Multimeters jeden Übergang unabhängig voneinander prüfen. Diese physikalische Struktur ist die Grundlage für jeden folgenden Identifikationsschritt.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass diese Diodenäquivalenz nur für Testzwecke gilt; man kann keinen funktionsfähigen Transistor bauen, indem man einfach zwei separate Dioden zusammenschaltet, da der physikalische Basisbereich in einem echten BJT extrem dünn sein muss, um die Diffusion von Minoritätsträgern zu ermöglichen.

Wenn Sie stattdessen mit Feldeffekt-Bauelementen arbeiten, hilft Ihnen das Verständnis der grundlegenden Unterschiede zwischen einem BJT vs. MOSFET dabei, die Anwendung der BJT-Diodentest-Logik auf isolierte Gate-Anschlüsse zu vermeiden.

NPN- vs. PNP-Transistor

NPN- und PNP-Transistoren unterscheiden sich in der Art der Ladungsträger, der Polarität des Übergangs und der Richtung des Pfeils im Schaltplan. Diese Unterschiede wirken sich direkt darauf aus, wie eine Multimeter-Sonde auf jeden Pin reagiert.

MerkmalNPNPNP
LadungsträgerElektronenLöcher
SymbolpfeilNach außen (am Emitter)Nach innen (am Emitter)
Basis-PolaritätPositiv relativ zum EmitterNegativ relativ zum Emitter
Diodentest-RichtungRote Sonde an der BasisSchwarze Sonde an der Basis

npn and pnp transistors

Abbildung: NPN- und PNP-Transistoren, dargestellt als zwei Diodenübergänge, die eine gemeinsame Basis teilen.

Benötigtes Werkzeug zur Transistor-Pin-Identifikation

Digitalmultimeter mit Diodentest-Modus

Ein Digitalmultimeter (DMM) mit einem dedizierten Diodentest-Modus (gekennzeichnet durch ein Diodensymbol, einen Pfeil, der auf eine vertikale Linie zeigt) ist das primär benötigte Werkzeug. Dieser Modus ist dem Widerstandsmessmodus (Ohm) weit überlegen. Ein Standard-Widerstandsmessmodus verwendet sehr niedrige Spannungen, um das Einschalten von Halbleiterübergängen in der Schaltung zu verhindern.

Umgekehrt legt der Diodentest-Modus einen kleinen, konstanten Strom (typischerweise etwa 1 mA) an und misst den resultierenden Durchlassspannungsabfall über dem Übergang. Dies ergibt einen klaren, zuverlässigen Spannungswert (in Volt) anstelle eines mehrdeutigen, schwankenden Widerstandswertes.

Sicherheitstipps vor dem Transistortest mit dem Multimeter


   Entfernen Sie den Transistor nach Möglichkeit immer von der Leiterplatte, bevor Sie ihn testen.
 


   Das Testen in der Schaltung birgt das Risiko paralleler Pfade durch andere Komponenten wie Basiswiderstände, Induktivitäten oder Kondensatoren, die zu falschen Spannungsmesswerten führen können.
 


  Das Messen, während der Transistor noch eingelötet ist, ist eine der häufigsten Ursachen für ein falsches Ergebnis.
 

Wenn der Test bestätigt, dass ein Transistor ausgefallen ist, ist der nächste Schritt, ihn durch das richtige Bauteil zu ersetzen. Durchsuchen Sie die JLCPCB Teilebibliothek, um originale BJTs und passende passive Komponenten von vertrauenswürdigen Herstellern für Ihre Reparatur oder Ihr nächstes PCB-Projekt zu beziehen.

Abbildung: Drehschalter eines Multimeters mit Hervorhebung des Diodentest-Modus-Symbols.

Transistor-Pin-Identifikation mit einem Multimeter [Schritt-für-Schritt-Anleitung]

Schritt 1: Stellen Sie das Multimeter auf den Diodentest-Modus

Suchen Sie das Diodensymbol auf dem Drehschalter Ihres Multimeters und drehen Sie den Wahlschalter in diesen Modus. In diesem Modus erzeugt ein gesunder Silizium-PN-Übergang einen Durchlassspannungsmesswert zwischen 0,55 V und 0,75 V. Ein gesperrter Übergang oder ein offener Stromkreis zeigt "OL" (Over Limit oder Open Loop) auf dem Display an.

MesswertBedeutung
0,55V - 0,75VGuter Silizium-Übergang (in Durchlassrichtung vorgespannt)
0,2V - 0,3VGermanium-Übergang (in Durchlassrichtung vorgespannt)
OLOffener Stromkreis oder in Sperrrichtung vorgespannte Diode
0,00VKurzgeschlossener Übergang (beschädigter Halbleiter)

Schritt 2: Finden Sie den Basis-Pin des Transistors

Beschriften Sie vor dem Testen die unbekannten Anschlüsse mit einem Marker oder einem kleinen Klebezettel als Pin 1, Pin 2 und Pin 3. Gehen Sie nicht davon aus, dass die Pin-Reihenfolge allein auf der Gehäuseform basiert. Viele Durchsteckgehäuse, die identisch aussehen, können völlig unterschiedliche interne Pin-Layouts verwenden.

Um die Basis zu finden, müssen Sie systematisch die Kombinationen testen. Die Basis ist der einzige Anschluss, der einen Durchlassspannungsabfall (ca. 0,6 V bei Silizium) erzeugt, wenn er mit beiden anderen Pins mit einer bestimmten Sondenpolarität gepaart wird.

  1. Verbinden Sie die rote (positive) Sonde mit Pin 1. Berühren Sie die schwarze (negative) Sonde mit Pin 2, dann mit Pin 3. Notieren Sie die Messwerte.
  2. Wenn beide Messwerte einen Durchlassspannungsabfall (z. B. 0,6 V bis 0,7 V) zeigen, dann ist Pin 1 die Basis und der Transistor ist ein NPN-Typ.
  3. Wenn nicht, bewegen Sie die rote Sonde zu Pin 2 und wiederholen Sie den Test an Pin 1 und Pin 3.
  4. Wenn das fehlschlägt, bewegen Sie die rote Sonde zu Pin 3 und testen Sie Pin 1 und Pin 2.
  5. Wenn Sie immer noch keine gemeinsame Anode gefunden haben, wechseln Sie die Polarität: Verbinden Sie die schwarze Sonde mit Pin 1 und testen Sie mit der roten Sonde an Pin 2, dann an Pin 3. Wenn beide leiten, ist Pin 1 die Basis und der Transistor ist ein PNP-Typ.
  6. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der schwarzen Sonde an Pin 2, dann an Pin 3, bis Sie den gemeinsamen Anschluss gefunden haben, der mit beiden anderen Pins verbunden ist.
Rote Sonde (+)Schwarze Sonde (-)MesswertSchlussfolgerung
Pin 1 (Basis)Pin 20,62VDurchlass-Übergang gefunden
Pin 1 (Basis)Pin 30,61VDurchlass-Übergang gefunden
Pin 2Pin 3OLKein direkter PN-Übergang

Beispielhafter Messdurchlauf

In diesem Satz von Messwerten erzeugte Pin 1 eine Durchlassspannung sowohl gegen Pin 2 (0,62 V) als auch gegen Pin 3 (0,61 V), während Pin 2 und Pin 3 in keiner Richtung eine Verbindung zueinander zeigten (OL). Da Pin 1 mit beiden verbleibenden Pins einen Übergang bildet, ist Pin 1 die Basis. Pin 2 und Pin 3 sind der Kollektor und der Emitter, deren Reihenfolge noch in Schritt 4 bestimmt werden muss.

transistor base pin test with multimeter probes (1)

Abbildung: Platzierung der Multimeter-Sonden auf einem Transistor zur Identifikation des Basis-Pins.

Schritt 3: Bestimmen Sie, ob der Transistor NPN oder PNP ist

Sobald Sie den Basis-Pin erfolgreich identifiziert haben, ist die Bestimmung des Polaritätstyps (NPN oder PNP) unglaublich einfach, basierend darauf, welche Sonde während der Durchlassrichtung statisch auf dem Basis-Pin gehalten wurde:

  • So identifizieren Sie einen NPN-Transistor: Die rote (positive) Sonde ist mit dem Basis-Pin verbunden, und die schwarze (negative) Sonde erzeugt einen Durchlassspannungsabfall, wenn sie die anderen beiden Pins berührt.
  • So identifizieren Sie einen PNP-Transistor: Die schwarze (negative) Sonde ist mit dem Basis-Pin verbunden, und die rote (positive) Sonde erzeugt einen Durchlassspannungsabfall, wenn sie die anderen beiden Pins berührt.

multiple probe placement for npn vs pnp (1)

Abbildung: Mehrfache Sondenplatzierung für NPN vs. PNP

Schritt 4: Identifizieren Sie die Kollektor- und Emitter-Pins

Dies ist der technisch anspruchsvollste Schritt.

Die Basis-Emitter (B-E) und Basis-Kollektor (B-C) Übergänge liegen sehr nahe beieinander. Bei vielen modernen Digitalmultimetern zeigt die Auflösung möglicherweise nur einen winzigen Unterschied. Aus diesem Grund kann das alleinige Verlassen auf die einfache Diodenmodus-Spannung eher eine Annäherung als eine garantierte Antwort sein.

Hinweis

Verwenden Sie eine der drei folgenden Methoden, um die Pins mit Sicherheit zu bestätigen.

Methode 1: Vergleich des Spannungsabfalls am Übergang (Näherung)

Die physikalischen Eigenschaften von BJTs bestimmen, dass der Emitter typischerweise stärker dotiert ist als der Kollektor, um die Trägerinjektionseffizienz in die Basis zu maximieren. Diese stärkere Dotierung führt zu einem etwas höheren Durchlassspannungsabfall über dem Basis-Emitter-Übergang im Vergleich zum Basis-Kollektor-Übergang.

  • Basis-Emitter (B-E) Übergangsspannung: Etwas höherer Abfall (z. B. 0,635 V).
  • Basis-Kollektor (B-C) Übergangsspannung: Etwas niedrigerer Abfall (z. B. 0,628 V).

Hinweis: Da der Unterschied nur 1 mV bis 5 mV betragen kann, stellen Sie sicher, dass Ihre Multimeter-Sonden sauberen, festen Kontakt mit den Beinen haben, um Kontaktwiderstandsfehler zu vermeiden.

Methode 2: Verwenden des hFE-Modus (bevorzugt)

Die meisten Tisch- und Handmultimeter verfügen über eine "hFE-Modus"-Buchse zur Messung der Gleichstromverstärkung (Beta) eines Transistors.

  1. Stecken Sie die Transistoranschlüsse in die für NPN oder PNP vorgesehenen Schlitze der Buchse des Messgeräts.
  2. Probieren Sie beide möglichen Pin-Orientierungen für die verbleibenden zwei Anschlüsse aus (vorausgesetzt, Sie wissen bereits, welcher die Basis ist).
  3. Die Orientierung, die eine deutlich höhere hFE (Verstärkung) liefert, ist korrekt. Wenn Sie ihn verkehrt herum anschließen (Kollektor und Emitter vertauschen), arbeitet der Transistor im "inversen Aktivmodus", der eine extrem schlechte Stromverstärkung aufweist (typischerweise weniger als 10, verglichen mit einer normalen Verstärkung von 100 bis 500).

Methode 3: Aufbau einer einfachen LED-Testschaltung (zuverlässigste Methode)

Wenn Ihr Multimeter keinen hFE-Slot hat, können Sie die Pins auf einem Breadboard überprüfen:

  1. Schließen Sie einen Strombegrenzungswiderstand (ca. 1 kΩ) von Ihrer VCC-Versorgungsschiene (z. B. 5 V) an den vermuteten Kollektor-Pin an.
  2. Verbinden Sie den vermuteten Emitter-Pin über eine Standard-LED mit Masse (Anode an Emitter, Kathode an Masse).
  3. Verbinden Sie den Basis-Pin über einen 10 kΩ Strombegrenzungs-Basiswiderstand mit VCC.
  4. Wenn der Transistor korrekt ausgerichtet ist, leuchtet die LED hell. Wenn Kollektor und Emitter vertauscht sind, bleibt die LED aufgrund der geringen inversen Aktivverstärkung dunkel oder leuchtet nur sehr schwach.

Profi-Tipp: Bestätigen Sie immer die Pinbelegung und die Gehäuseabmessungen des Transistors anhand des Herstellerdatenblatts, bevor Sie das Bauteil auf Ihrer Leiterplatte platzieren.

Bereit für die Fertigung Ihrer Leiterplatte?

Sobald Ihr PCB-Layout abgeschlossen ist, laden Sie Ihre Gerber-Dateien auf die JLCPCB Online-Angebotsseite hoch, um ein sofortiges Fertigungsangebot zu erhalten und Ihr Design in die Produktion zu überführen.

Jetzt Angebot einholen

Schritt 5: Identifizieren von Pins bei SOT-23 und anderen SMD-Transistoren

Die Oberflächenmontagetechnologie (SMT) hat die traditionellen Durchsteckgehäuse vom Typ TO-92 weitgehend ersetzt. Das manuelle Prüfen dieser winzigen Komponenten stellt besondere physikalische Herausforderungen dar. SOT-23 ist das gebräuchlichste Gehäuse für Kleinsignal-Oberflächenmontage-BJTs, aber sein physikalisches Pin-Layout ist selten einheitlich über verschiedene Hersteller hinweg.

Im Gegensatz zu TO-92, wo die Basis häufig (wenn auch nicht immer) der mittlere Anschluss ist, haben SOT-23-Gehäuse drei Anschlüsse: zwei auf einer Seite und einen auf der gegenüberliegenden Seite. Das Prüfen von SOT-23-Transistoren erfordert feine Sondenspitzen oder Mikro-Greifer, um ein Kurzschließen der benachbarten Pins zu vermeiden.

MerkmalTO-92 (Durchsteckmontage)SOT-23 (Oberflächenmontage)
Pin-SichtbarkeitHoch / Leicht zu prüfenNiedrig / Sehr kleiner physikalischer Fußabdruck
Pinbelegungs-KonsistenzVariiert, aber oft mittlere BasisExtrem variabel; erfordert Datenblatt
Zugang für Multimeter-SondenEinfach mit Standard-KrokodilklemmenSchwierig; erfordert Mikrospitzen oder Pinzetten
Risiko der FehlidentifikationMäßigHoch

Da SOT-23-Bauteile unglaublich klein sind, kann ihre Identifizierung allein mit einem Multimeter mühsam und riskant sein. Es wird dringend empfohlen, die Oberflächenmarkierung auf dem Gehäuse zu entschlüsseln. Sie können die winzige zwei- oder dreibuchstabige Markierung mit einer Datenbank abgleichen, um den genauen SMD-Transistor-Code zu finden, der die tatsächliche Hersteller-Pinbelegung preisgibt.

Das Verständnis, wie diese kleineren IC-Gehäuse in die breitere Palette der IC-Gehäusetypen passen, hilft Ingenieuren bei der Auswahl von Komponenten, die die PCB-Bestückung vereinfachen, die Fertigbarkeit verbessern und die Bestückungsausbeute erhöhen.

sot 23 package top view pin numbering

Abbildung: SOT-23-Gehäuse in der Draufsicht mit der standardmäßigen Pin-Nummerierungskonvention.

Häufige Fehler bei der Transistor-Pin-Identifikation

  • Testen des Transistors, während er noch auf der Leiterplatte ist: Umgebende Komponenten wie Bypass-Kondensatoren, Pull-Up-Widerstände oder Induktivitäten bilden parallele elektrische Pfade. Diese Pfade umgehen den zu testenden Transistorübergang, was zu falschen "Kurzschluss"- oder "Unterbrechungs"-Messwerten führt. Entlöten Sie das Bauteil immer zuerst.
  • Annahme, dass der mittlere Pin immer die Basis ist: Dies ist ein klassischer Anfängerfehler. Während viele gängige Transistoren wie der 2N3904 oder BC547 spezifische Layouts haben, haben viele HF-Transistoren oder japanische Standard-Pinbelegungen (wie der 2SA1015) die Basis auf Pin 3 (rechte Seite) oder Pin 1 (linke Seite). Testen Sie immer, nehmen Sie nie etwas an.
  • Verwechslung eines MOSFET mit einem BJT: Wenn Sie versuchen, Gate, Drain und Source eines MOSFET mit den BJT-Diodentest-Schritten zu identifizieren, erhalten Sie sehr verwirrende Ergebnisse (typischerweise OL in fast allen Konfigurationen aufgrund des isolierten Gates). Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem BJT arbeiten, bevor Sie diese Diodentest-Routinen anwenden.
  • Verwechslung von "OL" mit einem defekten Transistor: Im Diodenmodus bedeutet "OL" einfach, dass kein Strom fließt. Dies ist die korrekte, gesunde Reaktion für jeden in Sperrrichtung vorgespannten PN-Übergang. Es deutet nur dann auf einen defekten Transistor hin, wenn es auftritt, wenn der Übergang in Durchlassrichtung vorgespannt sein sollte.
  • Ignorieren thermischer Effekte während des Tests: Wenn Sie das Transistorgehäuse während des Prüfens fest mit den Fingern halten, kann sich der Siliziumchip erwärmen. Da der Spannungsabfall am Halbleiterübergang einen negativen Temperaturkoeffizienten hat (er nimmt um etwa -2 mV pro Grad Celsius ab), kann Körperwärme zu driftenden Messwerten führen, was Vergleiche zwischen Kollektor und Emitter ungenau macht.

Überprüfung eines Transistors mit einem Multimeter: Fehlerbehebungsanleitung

Beobachteter MesswertMögliche UrsacheEmpfohlene Maßnahme
OL in alle RichtungenUnterbrechungsfehler (innere Bondverbindung geschmolzen)Transistor ersetzen
0,00V in mehrere RichtungenKurzschlussfehler (Übergang durch Überstrom geschmolzen)Transistor ersetzen
Leitfähigkeit in beide Richtungen bei einem PaarBeschädigter ÜbergangTransistor ersetzen
Symmetrische Messwerte (kein Spannungsunterschied)Hochsymmetrische Struktur oder geringe MessgeräteauflösunghFE-Modus verwenden oder die Breadboard-LED-Testschaltung aufbauen
Driftende oder instabile MesswerteSchlechter Sondenkontakt, Fingerfette oder Belastung durch die SchaltungAnschlüsse reinigen, Bauteil vollständig isolieren und erneut testen

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Transistor-Pin-Identifikation

F: Kann ich Transistor-Pins ohne Datenblatt identifizieren?

Ja. Indem Sie ein Digitalmultimeter im Diodentest-Modus verwenden, können Sie systematisch alle drei Pins testen, um die gemeinsame Basis zu finden, basierend auf der Sondenpolarität zu bestimmen, ob es sich um NPN oder PNP handelt, und den Emitter und Kollektor durch Vergleich geringer Durchlassspannungsunterschiede oder Verwendung des hFE-Modus des Messgeräts zu isolieren.

F: Wie finde ich den Basis-Pin eines Transistors mit einem Multimeter?

Stellen Sie Ihr Multimeter auf den Diodentest-Modus. Halten Sie eine Sonde fest an einem Pin und berühren Sie mit der anderen Sonde die beiden verbleibenden Pins. Der einzelne Pin, der zu beiden anderen Pins einen Durchlassspannungsabfall (typischerweise 0,55 V bis 0,75 V) zeigt, ist die Basis.

F: Wie unterscheide ich mit einem Multimeter zwischen NPN und PNP?

Sobald Sie den gemeinsamen Basis-Pin identifiziert haben, überprüfen Sie, welche Sonde während der Durchlassleitung zu den anderen beiden Pins mit ihm verbunden ist. Wenn die rote (positive) Sonde an der Basis ist, handelt es sich um einen NPN-Transistor. Wenn die schwarze (negative) Sonde an der Basis ist, handelt es sich um einen PNP-Transistor.

F: Was bedeutet OL auf einem Multimeter während eines Transistortests?

OL steht für "Open Loop" oder "Over Limit". Es zeigt an, dass das Multimeter einen offenen Stromkreis oder einen unendlich hohen Widerstand erkennt. Dies ist der normale und erwartete Messwert beim Testen eines in Sperrrichtung vorgespannten PN-Übergangs.

F: Kann ich einen Transistor testen, ohne ihn aus der Schaltung zu entfernen?

Es wird dringend davon abgeraten. Mit den Transistorbeinen verbundene Komponenten in der Schaltung schaffen alternative Wege für den Teststrom des Multimeters, was zu falschen Spannungsabfällen oder der Anzeige nicht vorhandener Kurzschlüsse führt. Für präzise Ergebnisse entlöten Sie den Transistor vor dem Testen.

Fazit

Die Verwendung des Diodentest-Modus eines Multimeters ist die effizienteste und zuverlässigste Methode, um BJT-Transistor-Pins und Polarität ohne Datenblatt zu identifizieren. Durch die Kartierung der beiden internen Diodenübergänge können Sie leicht die Basis isolieren, bestimmen, ob es sich um NPN oder PNP handelt, und Spannungsabfälle vergleichen, um den Kollektor vom Emitter zu unterscheiden. Während SMD-Gehäuse wie SOT-23 aufgrund von Layout-Variationen besondere Vorsicht erfordern, verhindert ein systematischer Multimeter-Test kostspielige Bauteilschäden und Bestückungsfehler.

Für Ihr nächstes Hardware-Projekt können Sie die Produktion einfach optimieren, indem Sie Ihre verifizierten Designs direkt auf die JLCPCB-Plattform hochladen, um ein sofortiges Prototyping-Angebot zu erhalten.