This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Der vollständige Leitfaden zum LED-Symbol [2026 aktualisiert]

Ursprünglich veröffentlicht Aug 07, 2026, aktualisiert Aug 07, 2026

12 min

Inhaltsverzeichnis
  • Was ist das LED-Symbol?
  • Das LED-Symbol-Diagramm und seine Struktur verstehen
  • Arten von LED-Symbolen
  • Polarität des LED-Symbols erklärt
  • Ausrichtung des LED-Symbols in Schaltplänen
  • So lesen Sie ein LED-Symbol in einer Schaltung Schritt für Schritt
  • Häufige Fehler bei der Verwendung von LED-Symbolen
  • LED-Symbol vs. Diodensymbol
  • LED-Symbol und PCB-Design-Überlegungen
  • Erwecken Sie Ihre LED-Schaltung mit JLCPCB zum Leben
  • Häufig gestellte Fragen zum LED-Symbol
  • Fazit

Das LED-Symbol ist eines der am häufigsten verwendeten elektronischen Symbole im modernen Schaltungsdesign. Sie werden LED-Symbole in Leistungsanzeigen, Mikrocontroller-Schaltungen und RGB-Beleuchtungssystemen antreffen.

Ob Sie einen einfachen Schaltplan lesen oder eine komplexe mehrschichtige Leiterplatte entwerfen, das Verständnis des LED-Schaltsymbols ist für das korrekte Lesen und Entwerfen elektronischer Schaltungen unerlässlich. Dieser Leitfaden behandelt alles, was Sie über das Leuchtdioden-Symbol wissen müssen, von der grundlegenden Anatomie bis hin zu realen PCB-Workflows.

In diesem Leitfaden lernen Sie:

  • LED-Symbol-Diagramm und Bedeutung
  • Polarität (Anode vs. Kathode)
  • LED vs. Diode vs. Fotodiode
  • So lesen Sie LED-Schaltungen
  • Regeln zur Symbolausrichtung
  • SMD- vs. THT-LED-Symbole
  • Grundlagen des RGB-LED-Symbols
  • LED-Gehäusegrößen (0402, 0603, 5050)
  • Vom Schaltplan zur Leiterplatte

an led schematic symbol and a glowing physical led

Abbildung: Ein LED-Schaltsymbol neben einer leuchtenden physischen LED auf einer Leiterplatte.

Was ist das LED-Symbol?

Das LED-Symbol ist ein Diodensymbol mit zwei nach außen gerichteten Pfeilen, die die Lichtemission darstellen.

Genauer gesagt ist es die schematische Darstellung einer Leuchtdiode (Light Emitting Diode).

Es besteht aus einem Dreieck, das auf einen vertikalen Balken zeigt (die Standard-Diodenform), mit zwei hinzugefügten diagonalen Pfeilen, die die Photonenemission anzeigen.

Es ist unter IEC 60617 (neueste Revision) definiert – dem einzigen derzeit aktiven internationalen Standard für grafische Schaltsymbole.

Hinweis

Der frühere Standard IEEE 315 / ANSI Y32.2 definierte exakt dieselbe grafische Darstellung, wurde jedoch im November 2019 ohne Ersatz offiziell inaktiviert.

Für modernes, normkonformes Elektronikdesign sollten Sie immer IEC 60617 verwenden.

Was das Leuchtdioden-Symbol in einer Schaltung darstellt

Das LED-Schaltungssymbol wird in Schaltplänen verwendet, um Komponententyp, Stromrichtung und optisches Verhalten einfach zu kommunizieren – alles in einer einzigen kleinen Zeichnung.

Das Verständnis des LED-Schaltsymbols hilft, Polaritätsfehler während der Montagephase zu vermeiden.

EigenschaftDetail
SymbolformDiodendreieck + vertikaler Kathodenbalken + zwei nach außen gerichtete Pfeile
PfeilrichtungWeg vom Diodenkörper – zeigt Lichtemission an
Anode (+)Flache Basis des Dreiecks → positive Versorgung
Kathode (−)Vertikaler Balken → Masse oder negative Schiene
Geltende NormIEC 60617 (neueste Revision) – Live-Online-Datenbank, ~1.900 Symbole
Verwendet inSchaltplänen, PCB-Design, EDA-Bibliotheken, technischer Dokumentation

Elektrisches Verhalten des LED-Symbols (Durchlass- und Sperrrichtung)

Die Diodenform (Dreieck + Balken) zeigt Ihnen, dass der Strom nur in eine Richtung fließt.

Das Dreieck zeigt, in welche Richtung der Strom fließen darf – immer von der flachen Basis zum Balken hin.

Die vertikale Linie ist eine Barriere – der Strom kann sie unter normalen Bedingungen nicht von rechts nach links überqueren.

Optische Bedeutung des LED-Symbols (Photonenemission)

Eine LED besteht aus einer P- und einer N-dotierten Halbleiterschicht, die an einem Übergang verbunden sind. Wenn eine Durchlassspannung angelegt wird, rekombinieren Elektronen und Löcher und geben Energie als Photonen ab.

Die beiden Pfeile zeigen Ihnen, dass diese Diode auch Licht erzeugt. Die Pfeile zeigen, dass Licht das Bauteil verlässt – nach außen, weg vom Übergang.

Das LED-Symbol-Diagramm und seine Struktur verstehen

LED-Symbol-Diagramm erklärt (Dreieck, Balken, Pfeile)

Dieses LED-Symbol-Diagramm ist in der Elektronikindustrie allgemein anerkannt.

Schnellregel:

  • Dreieck = Stromrichtung
  • Balken = Kathode
  • Pfeile = Lichtemission

Drei Elemente bilden das LED-Schaltungssymbol:

  • Dreieck (Diodenkörper): Zeigt nach rechts; repräsentiert den PN-Übergang und die konventionelle Stromrichtung.
  • Vertikaler Balken (Kathode): Sitzt an der Dreiecksspitze; repräsentiert die Potenzialbarriere, die den Sperrstrom blockiert.
  • Zwei diagonale Pfeile: Zeigen in einem Winkel von etwa 45° vom Symbol weg; repräsentieren die Photonenemission.

standard led schematic symbol

Abbildung: Standard-LED-Schaltsymbol mit beschrifteter Anode, Kathode, Diodenkörper und Lichtemissionspfeilen.

Warum das LED-Symbol Pfeile hat (Erklärung der Lichtemission)

Schnellregel:

  • Pfeile zeigen nach außen = LED (sendet Licht aus)
  • Pfeile zeigen nach innen = Fotodiode (empfängt Licht)
  • Keine Pfeile = Standard-Gleichrichterdiode

Eine Standard-Siliziumdiode gibt Energie als Wärme ab – unsichtbar und für den Schaltplanleser irrelevant. Eine LED wandelt dieselbe Übergangsenergie in Photonen um.

Die Pfeile machen dies ohne zusätzliche Beschriftungen sichtbar. Um die grundlegende Diodenmechanik weiter zu verstehen, können Sie diesen umfassenden Leitfaden zu Diodensymbolen lesen.

Die Pfeile bedeuten: Energie verlässt diesen Übergang als Licht, nicht als Wärme. Sie zeigen nicht die Stromrichtung an (dafür ist das Dreieck zuständig).

Sie zeigen die Strahlungsrichtung an: nach außen von der Quelle. Deshalb sind die Pfeile das wichtigste visuelle Merkmal zur Identifizierung einer LED in einem komplexen Schaltplan.

Arten von LED-Symbolen

Das Kernsymbol bleibt bei verschiedenen LED-Typen identisch; spezifische Bezeichnungen werden in Beschriftungen, der Stückliste (BOM) und PCB-Footprints geführt.

Standard-LED-Symbol

Wird für sichtbare Anzeigen verwendet (rot, grün, blau, weiß usw.). Die spezifische Farbe wird in der Stückliste oder neben der Bauteilreferenz angegeben (z. B. D1 ROT).

Infrarot-LED-Symbol

Visuell identisch mit dem Standardsymbol. Die Bezeichnung „IR" erscheint in der Bauteilbeschriftung (z. B. D3 IR) und in der Wellenlängenspalte der Stückliste.

RGB-LED-Symbol

Stellt drei LEDs dar, die in einem einzigen Schaltplanblock zusammengefasst sind. Sie teilen sich in der Regel einen gemeinsamen Anschluss.

Das RGB-LED-Symbol wird häufig in Mikrocontroller- und Beleuchtungsschaltungen verwendet.

VarianteGemeinsamer AnschlussKanalsteuerung
Gemeinsame KathodeAlle Kathoden → GNDSpannung an jede Anode (R, G, B) anlegen, um sie zu aktivieren
Gemeinsame AnodeAlle Anoden → VCCJede Kathode auf GND ziehen, um sie zu aktivieren

cathode and common anode rgb led wiring configurations

Abbildung: Schaltplan, der die Verdrahtungskonfigurationen für RGB-LEDs mit gemeinsamer Kathode und gemeinsamer Anode vergleicht.

SMD-LED-Symbol vs. Through-Hole-LED-Symbol

Das Schaltsymbol ändert sich nicht mit dem Gehäusetyp. Eine 0603-SMD-LED verwendet exakt dasselbe dreieckige Schaltungssymbol wie eine klobige 5-mm-Through-Hole-LED.

Polarität des LED-Symbols erklärt

Die Polarität ist die Stelle, an der die schwerwiegendsten Schaltungsfehler auftreten. Das Symbol codiert die Polarität direkt – kein Raten erforderlich.

So identifizieren Sie Anode und Kathode im LED-Symbol

Eselsbrücke: Das Dreieck „zeigt immer von +" nach „−".

Die flache Basis des Dreiecks ist Ihr positiver Eingang, und die vertikale Linie stellt dar, wo der Strom austritt.

Polaritätsregel für das LED-Symbol

Schnelle Polaritätsregel:

  • Flache Basis des Dreiecks = Anode (+) → mit der positiven Versorgung verbinden
  • Vertikaler Balken = Kathode (−) → mit Masse verbinden
  • Das Dreieck zeigt in Richtung des konventionellen Stromflusses.

LED-Polarität bei physischen Bauteilen (SMD vs. Through-Hole)

Physischer LED-TypAnodenmarkierungKathodenmarkierung
Through-Hole (5mm, 3mm)Längerer AnschlussdrahtKürzerer Anschlussdraht
Through-Hole-Gehäuse-Flache Kante am Kunststoffgehäuse
SMD (0402, 0603)Siehe DatenblattPunkt, Linie oder Kerbe – je nach Hersteller
SMD (5050 RGB)Siehe DatenblattPin 1 gemäß Gehäusemarkierung

the anode and cathode of an led schematic symbol

Abbildung: Die Anode und Kathode eines LED-Schaltsymbols im Vergleich zu physischen Markierungen auf einer Through-Hole- und SMD-LED.

Was passiert, wenn die LED verpolt angeschlossen wird

Was tatsächlich passiert, wenn eine LED verkehrt herum eingebaut wird:

  • Sperrspannung unterhalb der PIV: LED bleibt dunkel; es fließt kein Strom; kein sofortiger Schaden.
  • Sperrspannung nahe der PIV: Ein kleiner Leckstrom beginnt zu fließen; der Übergang erwärmt sich leicht.
  • Sperrspannung über der PIV: Der Übergang bricht dauerhaft durch; die LED kann im Fehlerfall die Versorgungsschiene kurzschließen.

Die meisten Anzeige-LEDs haben eine Spitzensperrspannung (Peak Inverse Voltage, PIV) von nur 5–10 V – die in üblichen 5-V- oder 12-V-Schaltungen bei falscher Polarität leicht überschritten wird.

Für einen tieferen Einblick in die physische Bauteilorientierung und Fehlerbehebung lesen Sie unseren umfassenden Leitfaden zur LED-Polarität.

Ausrichtung des LED-Symbols in Schaltplänen

Ausrichtung des LED-Symbols von links nach rechts vs. vertikal

Die Ausrichtung des LED-Symbols hat keinen Einfluss auf die Schaltungsfunktion, aber für die Lesbarkeit gibt es professionelle Konventionen:

  • Horizontal (von links nach rechts): Am gebräuchlichsten – der Strom fließt im Schaltplan von links nach rechts.
  • Vertikal (von oben nach unten): Wird oft in Stromversorgungslayouts verwendet – entspricht der Konvention des Abwärtsstromflusses von VCC nach GND.

Gedrehte LED-Symbolrichtung in Schaltplänen

  • Gedreht (von rechts nach links): Elektrisch zulässig, aber Sie müssen sicherstellen, dass die Polarität anhand der Netzbezeichnungen eindeutig bleibt. Diese Ausrichtung wird im Allgemeinen nicht empfohlen, da sie den Lesefluss unterbricht.

Bewährte Praktiken für die Ausrichtung des LED-Symbols in Schaltplänen

Eine konsistente Ausrichtung im gesamten Schaltplan verhindert Verwirrung beim Nachverfolgen. Richten Sie LEDs immer so aus, dass der Strom visuell in dieselbe Richtung fließt wie die Logik des restlichen Schaltplans.

So lesen Sie ein LED-Symbol in einer Schaltung Schritt für Schritt

Zu lernen, wie man eine LED-Symbol-Schaltung richtig liest, stellt sicher, dass Ihre Bauteile beim Einschalten nicht durchbrennen.

So identifizieren Sie den Stromfluss in LED-Schaltungen

  1. Lokalisieren Sie die Anode (flache Basis des Dreiecks) und verfolgen Sie sie zur positiven Versorgung.
  2. Lokalisieren Sie die Kathode (vertikaler Balken) und verfolgen Sie sie zur Masse.

Wo der Widerstand in einer LED-Schaltung platziert werden sollte

  • Finden Sie den Vorwiderstand: Das Verständnis des Widerstandssymbols und seiner Platzierung ist entscheidend. Physisch kann er sicher vor der Anode oder nach der Kathode platziert werden, da die strombegrenzende Wirkung in Reihe identisch ist.

a current limiting resistor and an led connected

Abbildung: Ein grundlegender Schaltplan, der eine 5-V-Stromquelle, einen Strombegrenzungswiderstand und eine in Reihe geschaltete LED zeigt.

Formel und Beispiel zur Berechnung des LED-Vorwiderstands

  • Berechnen Sie den Widerstandswert mithilfe des Ohmschen Gesetzes, um die Zerstörung der Diode zu verhindern.

led resistor calculation formula

Beispiel: 5-V-Versorgung, rote LED (Vf = 2,0 V), Zielstrom 15 mA.

5v supply red led

Häufige Fehler bei der Verwendung von LED-Symbolen

1. LED-Symbol mit Fotodioden-Symbol verwechseln

Obwohl ihre Symbole fast identisch sind (sie unterscheiden sich nur durch die Pfeilrichtung), ist ihre Verwechslung ein schwerwiegender Dokumentationsfehler.

Fortgeschrittene EDA-Tools können einen Design-Regel-Check-Fehler (DRC) melden, und es kann Montageingenieure in die Irre führen, einen optischen Empfänger anstelle eines Lichtemitters zu beschaffen.

2. Die Pfeile des LED-Symbols falsch interpretieren

Ein häufiger Anfängerfehler ist die Annahme, dass die Pfeile elektrischen Strom darstellen, der die Schaltung verlässt. Die Pfeile bezeichnen streng genommen die Emission von Licht (Photonen).

3. Falsche LED-Polarität im Schaltungsdesign

Ein versehentliches Vertauschen von Anode und Kathode im Schaltplan führt zu einem verkehrten Footprint auf der Leiterplatte. Die LED wird in Sperrrichtung vorgespannt, blockiert den Strom und leuchtet nicht.

LED-Symbol vs. Diodensymbol

MerkmalStandarddiodeLED
Dreieck + Kathodenbalken✓✓
Nach außen gerichtete Emissionspfeile✗✓
Einweg-Leitfähigkeit✓✓
Sendet sichtbares / IR-Licht aus✗✓
Typische Durchlassspannung0,6–0,7 V (Silizium)1,8–3,5 V
Durchlassstrom (Anzeige)Bis zu mehreren Ampere5–30 mA
HauptverwendungGleichrichtung, SchutzAnzeige, Beleuchtung

Warum das LED-Symbol Pfeile enthält, das Diodensymbol jedoch nicht

Der einzige visuelle Unterschied sind zwei Pfeile. In einem dichten Schaltplan kann dies unter Zeitdruck leicht übersehen werden, weshalb IEC 60617 ausdrücklich verlangt, dass diese Pfeile deutlich gezeichnet und nicht impliziert werden.

Standarddioden geben Leistung sicher als Wärme ab, aber LEDs sind ausdrücklich dafür ausgelegt, Photonen zu emittieren, was visuell durch die Pfeile gekennzeichnet ist.

rectifier diode led and photodiode symbols comparison

Abbildung: Vergleich der Schaltsymbole für Gleichrichterdiode, LED und Fotodiode, die die Unterschiede in der Pfeilrichtung zeigen.

LED-Symbol und PCB-Design-Überlegungen

Der Übergang von einem Schaltplan zu einer physischen Platine erfordert präzises Engineering und eine nahtlose Leiterplattenbestückung.

led symbol and pcb design considerations

Abbildung: Dreistufiger Workflow, der ein LED-Schaltsymbol, die entsprechenden PCB-Footprints und die finalen 3D-gerenderten SMD- und Through-Hole-LEDs auf einer Leiterplatte zeigt.

Unterschied zwischen LED-Symbol und PCB-Footprint

Design-EbeneWas es darstellt
SchaltplanLED-Symbol mit Netzverbindungen (Anodennetz, Kathodennetz).
PCB-FootprintPhysische Pad-Größe, Abstand, Ausrichtungsanker.

Zuordnung von LED-Anode und -Kathode im PCB-Layout

Design-EbeneWas es darstellt
Bestückungsdruck-Ebene (Silkscreen)Bauteilumriss + Polungsmarkierung auf der Platine.
BestückungszeichnungReferenz für die Ausrichtung bei der Bestückung (Pick-and-Place).

Vom LED-Schaltsymbol zur PCB-Bestückung

Bei der Arbeit mit EDA-Tools wie EasyEDA oder KiCad können Sie Standard-Oberflächenmontagebauteile direkt aus der JLCPCB-Bauteilbibliothek beziehen, um sicherzustellen, dass Ihr Schaltplan-Footprint perfekt mit der physischen Hardware während des Reflow-Lötprozesses übereinstimmt.

Erwecken Sie Ihre LED-Schaltung mit JLCPCB zum Leben

Das LED-Symbol ist ein kritischer Satz von Anweisungen für Ihren Elektronikdesign-Workflow. Indem Sie seine visuellen Elemente verstehen, eliminieren Sie Rätselraten und verhindern kostspielige Fehler, wodurch sichergestellt wird, dass Ihr Schaltplan perfekt mit Ihrer physischen Hardware übereinstimmt.

Ideal für:

  • Anzeige-LED-Schaltungen
  • RGB-Beleuchtungsmodule
  • Eingebettete Systemdesigns

Bereit für die Produktion? JLCPCB überbrückt die Lücke vom Design bis zur fertigen Platine mit schneller, zuverlässiger Leiterplattenbestückung.

Zuverlässige LED-Leiterplattenfertigung mit dem JLCPCB-SMT-Bestückungsservice

Erhalten Sie noch heute ein unverbindliches Angebot, um Ihre Schaltungen zum Leben zu erwecken.Jetzt Angebot einholen

Häufig gestellte Fragen zum LED-Symbol

F: Kann das LED-Symbol Laserdioden (LDs) darstellen?

Nein. Laserdioden verwenden ein eigenes IEC-60617-Symbol und werden ausdrücklich mit LD gekennzeichnet. Die Verwendung eines Standard-LED-Symbols würde die Emissionseigenschaften des Bauteils falsch darstellen.

F: Warum zeigen einige LED-Schaltungen keinen Widerstand im Schaltplan?

Die Strombegrenzung kann intern durch ein LED-Modul, einen Konstantstrom-LED-Treiber-IC oder einen präzise ausgelegten Mikrocontroller-Pin erfolgen.

F: Wie bestätige ich die LED-Polarität auf einer blanken Platine?

Verwenden Sie ein Multimeter im Diodenmodus. Platzieren Sie die rote Sonde auf der vermuteten Anode und die schwarze auf der Kathode. Ein Durchlassspannungswert bestätigt die Orientierung; „OL" (Überlast) bedeutet, dass sie verpolt ist.

F: Ändert sich das LED-Symbol, wenn ich eine Schaltung mit höherer Spannung verwende?

Nein. Das Symbol repräsentiert den Bauteiltyp, nicht seine Spannungsfestigkeit. Sie müssen lediglich Ihren Serien-Strombegrenzungswiderstand für die höhere Versorgungsspannung neu berechnen.

F: Warum stimmen meine LED-Pins zwischen Schaltsymbol und PCB-Footprint nicht überein?

Dies geschieht, wenn EDA-Bibliotheken unterschiedliche Benennungskonventionen verwenden (z. B. „A" und „K" vs. „1" und „2"). Überprüfen Sie immer die Pin-Zuordnung in Ihrer Software, um Design-Regel-Check-Fehler (DRC) oder verkehrte Footprints zu vermeiden.

Fazit

Das LED-Symbol ist ein kritischer Satz von Anweisungen für Ihren Elektronikdesign-Workflow. Indem Sie seine visuellen Elemente verstehen – das Diodendreieck, den Kathodenbalken und die nach außen gerichteten Pfeile – eliminieren Sie Rätselraten und verhindern kostspielige Fehler, wodurch sichergestellt wird, dass Ihr Schaltplan perfekt mit Ihrer physischen Hardware übereinstimmt.