This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Was ist PCBA-Tests? Vollständiger Leitfaden zu Prüfmethoden, Prozess und Qualitätskontrolle

Ursprünglich veröffentlicht May 29, 2026, aktualisiert May 29, 2026

12 min

Inhaltsverzeichnis
  • PCBA-Tests: Vor-Bestückungs-Verifizierung
  • PCBA-Tests: In-Prozess-Inspektion
  • PCBA-Tests: Abschließende elektrische und funktionale Validierung
  • Fazit
  • Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu PCBA-Tests

In der modernen Elektronik sind die Leistung und die langfristige Zuverlässigkeit eines Endprodukts direkt mit der Qualitätskontrolle seiner Leiterplattenbestückung (PCBA) verbunden. Selbst kleine Defekte auf Platinenebene – wie mikroskopische Lötrisse, falsch ausgerichtete Bauteile oder falsche passive Werte – können zu kostspieligen Feldausfällen, Produktrückrufen und langfristigen Schäden für den Ruf einer Marke führen.

Eine hochwertige PCBA wird nicht durch eine einzige Endkontrolle erreicht; sie ist das Ergebnis eines sich wiederholenden und systematischen Testablaufs, der beginnt, bevor die erste Rolle mit Bauteilen geladen wird, und so lange andauert, bis jede bestückte Platine ihre vollständige Funktionsfähigkeit bewiesen hat.

Bei komplexen, hochdichten Designs ist die Zusammenarbeit mit einem Hersteller, der fortschrittliche Inspektions- und Testmethoden einsetzt, unerlässlich. Bei JLCPCB integrieren wir eine strenge, technologiegetriebene PCBA-Inspektion während des gesamten Bestückungsprozesses, um sicherzustellen, dass jede Platine den höchsten Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards entspricht.

Dieser Leitfaden beschreibt die bewährten Verfahren und fortschrittlichen Techniken, die in einem PCBA-Testworkflow verwendet werden – von der Bauteilverifizierung bis zum abschließenden Funktionstest.

PCBA-Tests: Vor-Bestückungs-Verifizierung

Der effektivste Weg, Defekte zu verhindern, ist sicherzustellen, dass nur einwandfreie Bauteile und Leiterplatten in die Bestückungslinie gelangen. Diese grundlegende Stufe, bekannt als Eingangsqualitätskontrolle (IQC), ist eine kritische erste Verteidigungslinie.

#1 Eingangsqualitätskontrolle (IQC) für Bauteile

Jede Leiterplattenbestückung (PCBA) beginnt mit einer Stückliste (BOM), und die Integrität des Endprodukts hängt von der absoluten Genauigkeit der verwendeten Bauteile ab. Die Eingangsqualitätskontrolle (IQC) für die Bauteile ist ein umfassender Verifizierungsprozess, der in jeder Phase des Bestückungsprozesses stattfinden kann und Folgendes umfasst:

● Authentizitäts- und Teilenummernprüfung: Bauteile werden anhand der Stückliste und der Herstellerdatenblätter validiert, um die Teilenummer, die Werte (Widerstand, Kapazität) und die Toleranzen zu bestätigen. Dies ist ein entscheidender Schritt, um gefälschte oder falsche Teile zu eliminieren, die sofort oder latent zu einem Ausfall führen können.

● Management der Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL): Integrierte Schaltkreise und bestimmte passive Bauteile sind hygroskopisch und nehmen Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf. Jedes Bauteil hat eine MSL-Einstufung, einschließlich seiner zulässigen Expositionszeit („Standzeit“) außerhalb der Trockenlagerung. Während der hohen Temperaturen des Reflow-Lötprozesses verdampft jede in den Teilen eingeschlossene Feuchtigkeit und erzeugt einen erheblichen Innendruck. Der Druck kann dazu führen, dass sich die Gehäuseschichten ablösen, interne Drahtverbindungen versagen oder es zu einem explosiven Versagen kommt, das als „Popcorning“ bekannt ist.

Eine ordnungsgemäße IQC umfasst die Überprüfung der MSL, die Kontrolle der Trockenverpackungssiegel und das Backen von Bauteilen, die ihre „Standzeit“ überschritten haben, um vor der Bestückung sicher Feuchtigkeit zu entfernen.

JLCPCB bietet einen umfangreichen Prozess zur Beschaffung und Verifizierung von Lagerbauteilen, der das Risiko gefälschter oder falscher Teile in Leiterplattenbestückungen minimiert. Wir verwalten MSL-Bauteile fachmännisch durch sorgfältige Lagerung, Nachverfolgung und sicheren Transport.

IC Package Popcorning Effect

Der Querschnitt eines ICs. Er zeigt, wie absorbierte Feuchtigkeit während des Reflow-Prozesses verdampft und einen Innendruck erzeugt, der das Bauteilgehäuse zum Reißen bringt.

#2 Leiterplatteninspektion (Bare Board)

Die bloße Leiterplatte selbst ist ein komplexes technisches Produkt. Bevor sie in die SMT-Linie gelangt, muss sie ihre eigenen Qualitätskontrolltests durchlaufen:

● Visuelle und Automatische Optische Inspektion (AOI): Jede Platine wird einer Form der Inspektion auf Oberflächendefekte wie Kratzer, Verunreinigungen oder Oxidation auf den Pads unterzogen. Zusätzlich zu den visuellen Inspektionen können AOI-Systeme auch leicht überprüfen, ob Leiterbahnbreiten und -abstände dem Design entsprechen.

● Maßhaltigkeitsprüfungen: Kritische Abmessungen, Platinendicke und der Durchmesser von durchkontaktierten Löchern (PTH) werden auf mechanische Kompatibilität und korrekten Bauteilsitz gemessen. Verzug und Verdrehung werden gemessen, da eine übermäßig gebogene Platine während des Lotpastendrucks und der Bauteilplatzierung zu großen Problemen führen kann.

● Elektrischer Test (E-Test): Dies ist wohl der kritischste Leiterplattentest. Eine „Nadelbett“-Vorrichtung für hohe Stückzahlen oder ein „Fliegender-Sonden“-Tester für Prototypen wird für den E-Test verwendet, um die Konnektivität der Leiterplatte zu bestätigen. Der E-Test stellt sicher, dass jedes Netz, das verbunden sein sollte, auch verbunden ist und dass keine getrennten Netze kurzgeschlossen sind.

● Lötstopplack- und Bestückungsdruck-Registrierung: Die Registrierung oder Ausrichtung der Lötstopplack- und Bestückungsdruckschichten wird überprüft. Ein nicht ausgerichteter Lötstopplack kann zu Lötbrücken führen, während ein nicht ausgerichteter Bestückungsdruck Pads abdecken oder bei manueller Bestückung oder Nacharbeit zu einer falschen Bauteilplatzierung führen kann.

DefekttypMögliche AuswirkungPrimäre Erkennungsmethode
Gefälschter ICVollständiger oder intermittierender Funktionsausfall, verkürzte LebensdauerLieferantenverifizierung, Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF) für Materialien, Dekapsulation
Falscher BauteilwertSchaltungsfehlfunktion, Beschädigung anderer BauteileTeilenummernprüfung, LCR-Messung während der IQC
BauteiloxidationSchlechte Lötbarkeit, schwache oder nicht vorhandene LötstellenSichtprüfung, Lötbarkeitstest
Übermäßiger PlatinenverzugSchlechte Abdichtung der Lötpastenschablone, Probleme bei der BauteilplatzierungMessung gemäß entsprechenden Designstandards (z. B. IPC-A-600)
Interner Kurzschluss/Unterbrechung auf der PlatineVollständiger Funktionsausfall des betroffenen StromkreisesElektrischer Test (E-Test)

PCBA-Tests: In-Prozess-Inspektion

Sobald die Materialien verifiziert sind, wird die Inspektion zu einem bedeutenden Teil der SMT-Bestückungslinie. Diese In-Prozess-Inspektionen ermöglichen Echtzeit-Feedback, um Defekte an ihrer Quelle zu identifizieren.

#1 Lotpasteninspektion (SPI)

Branchendaten zeigen durchweg, dass 60-70 % aller SMT-Defekte auf den Lotpastendruckprozess zurückgeführt werden können. Daher ist die Inspektion der Lotpastenablagerungen bevor Bauteile platziert werden, einer der wirkungsvollsten Inspektionsschritte.

Die moderne Fertigung verlässt sich auf 3D-SPI-Maschinen, die Lasertriangulation verwenden, um eine topografische Karte der Lotpaste auf jedem einzelnen Pad zu erstellen. Im Gegensatz zu älteren 2D-Systemen, die nur auf Fläche und Brückenbildung prüften, liefert 3D-SPI präzise quantitative Daten zu:

● Volumen: Die Gesamtmenge der Lotpaste, die sicherstellt, dass genug für eine starke Verbindung vorhanden ist, aber nicht so viel, dass Brückenbildung riskiert wird.

● Höhe: Entscheidend dafür, dass die Bauteile korrekt in der Paste sitzen.

● Fläche: Die Abdeckung der Paste auf dem Pad.

● XY-Versatz: Die Ausrichtung der Pastenablagerung auf dem Pad.

Diese Daten ermöglichen eine sofortige Prozesskorrektur, wenn die Maschine beispielsweise eine allmähliche Abnahme des Pastenvolumens feststellt, was auf eine verstopfte Schablonenöffnung hindeutet.

#2 Automatische Optische Inspektion (AOI)

AOI Systeme nutzen hochauflösende Kameras und fortschrittliche Bildanalyse-Software, um bestückte Leiterplatten autonom zu scannen und Defekte zu finden. AOI wird in der Regel an zwei Hauptpunkten eingesetzt:

● Vor dem Reflow: Prüft die korrekte Platzierung der Bauteile, ob das Bauteil vorhanden/nicht vorhanden ist, verifiziert die korrekte Ausrichtung der Bauteile (Dioden, Elektrolytkondensatoren, integrierte Schaltkreise usw.) und stellt sicher, dass vor dem Eintritt in den Reflow-Ofen kein Tombstoning aufgetreten ist. Das Auffinden eines Defekts in dieser Phase macht die Nacharbeit viel einfacher.

● Nach dem Reflow: Dies ist bei weitem die typischste Verwendung von AOI. Sie prüft die Qualität der Lötstellen und sucht nach Defekten wie Lötbrücken, unzureichendem Lot, überschüssigem Lot und abgehobenen Anschlussbeinen.

Obwohl AOI für Bauteile mit Oberflächendefekten äußerst effektiv ist, hat es eine einfache Einschränkung: Es kann nicht sehen, was verborgen ist. Daher ist AOI nicht geeignet, um Lötstellen unter Bauteilen wie BGAs und QFNs zu inspizieren.

Comparison of a perfect SMT solder joint and common defects like solder bridging and insufficient solder on PCB

Vergleich einer perfekten SMT-Lötstelle mit häufigen Defekten wie Lötbrücken und unzureichendem Lot auf der Leiterplatte

#3 Automatische Röntgeninspektion (AXI)

Die Automatische Röntgeninspektion (AXI) ist der Industriestandard für die Bewertung von Lötstellen, die von außen nicht sichtbar sind. AXI-Systeme können durch ein IC-Gehäuse hindurch – bis zur Siliziumebene – abbilden, um die Lötkugeln von BGAs oder das Wärmepad und die Anschlussbeine von QFN-Gehäusen sichtbar zu machen. AXI ist unerlässlich für die Durchführung der folgenden Inspektionen:

● Integrität der Lötstelle: Suche nach Kurzschlüssen, Unterbrechungen oder korrekter Ausbildung der Lötstelle.

● Lunker (Voids): Identifizierung von Gasblasen, die in der Lötstelle eingeschlossen sein können. Übermäßige Lunkerbildung kann die thermische und elektrische Leistung beeinträchtigen und das Risiko mechanischen Versagens erhöhen.

● Bauteilausrichtung: Prüft das Kugelmuster eines BGA auf die Leiterplattenpads.

Fortschrittliche 3D-AXI-Systeme können die Platine sogar digital durchschneiden, einzelne Schichten auf dicht bestückten, doppelseitigen Baugruppen isolieren und inspizieren.

X-ray showing hidden solder balls

Externe Ansicht eines BGA-Chips und Röntgenbild, das versteckte Lötkugeln und einen Lötfehler bei der Leiterplatteninspektion zeigt

PCBA-Tests: Abschließende elektrische und funktionale Validierung

Sobald eine Platine vollständig bestückt ist, konzentriert sich die letzte Inspektionsphase auf die Überprüfung der Gesamtqualität und, entscheidend, auf die Funktion.

Sichtprüfung und IPC-Standards

Obwohl bestimmte automatisierte Systeme fortschrittlich sind, ist das geschulte Auge eines menschlichen Prüfers von unschätzbarem Wert. Techniker führen eine abschließende Sichtprüfung durch und achten auf subtile Defekte, die Maschinen möglicherweise übersehen.

Diese Inspektion ist nicht willkürlich; sie wird durch strenge interne Qualitätsstandards geregelt, die mit globalen Branchenbenchmarks übereinstimmen. Der gebräuchlichste Maßstab ist IPC-A-610, „Akzeptanz von elektronischen Baugruppen“. Dieses Dokument liefert das detaillierte, visuelle „Regelwerk“ dafür, was eine akzeptable Lötstelle, Bauteilplatzierung und allgemeine Bestückungsqualität ausmacht. Es definiert drei Produktklassen:

● Klasse 1: Allgemeine elektronische Produkte (z. B. Verbraucherspielzeug)

● Klasse 2: Elektronische Produkte für den Dauereinsatz (z. B. Laptops, Smartphones)

● Klasse 3: Hochleistungs-/Elektronikprodukte für raue Umgebungen (z. B. medizinische Lebenserhaltung, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie)

JLCPCBs Einhaltung strenger, zertifizierter Qualitätssysteme wie ISO 9001:2015 und der Automotive-Norm IATF 16949:2016 stellt sicher, dass diese Sichtprüfprozesse dokumentiert, wiederholbar und rückverfolgbar sind, was einen robusten Rahmen für die Lieferung hochzuverlässiger Baugruppen bietet.

MerkmalKlasse 1 (Ziel)Klasse 2 (Akzeptabel)Klasse 3 (Akzeptabel)
EndverbindungsbreiteBreite (W) ≥ 75 % Anschluss (L)W ≥ 50 % LW ≥ 75 % L
SeitenverbindungslängeLänge (D) ≥ 3 x WD ≥ 1,5 x W oder 0,5 mmD ≥ 3 x W oder 0,5 mm
LotbenetzungGut benetzte Hohlkehle sichtbarBenetzung ist offensichtlichGut benetzte Hohlkehle sichtbar

IPC-A-610 Lötstellenkriterium für einen Gull-Wing-Anschluss

Letztendlich ist der endgültige Maßstab für die Qualität einer PCBA, ob sie funktioniert.

Fliegender-Sonden-Test (FPT)

Fliegender-Sonden-Test eignet sich gut für Prototypen und Leiterplattenbestückung in kleinen Stückzahlen. Er verwendet 2-6 robotergesteuerte Sonden, die sich über die Platine bewegen und Testpunkte berühren, um Kurzschlüsse, Unterbrechungen und genaue Bauteilwerte (wie Widerstände und Kondensatoren) zu überprüfen. Diese Methode bietet hohe Flexibilität und macht kundenspezifische Vorrichtungen überflüssig, allerdings ist die Testzeit pro Platine vergleichsweise langsamer.

Funktionstest (FCT)

Der Funktionstest kann als der ultimative „Go/No-Go“-Test betrachtet werden. Er simuliert die endgültige Betriebsumgebung Ihrer PCBA. Sie können entweder eine kundenspezifische Vorrichtung erstellen oder einen Testaufbau verwenden, um die Platine mit Strom zu versorgen und mit ihr zu kommunizieren, um ihr Verhalten gemäß ihren Designspezifikationen zu validieren.

Zum Beispiel: Blinkt die LED mit der richtigen Frequenz? Werden Daten über das drahtlose Modul übertragen und sind die Sensorwerte genau? FCT stellt sicher, dass das gesamte System wie vorgesehen funktioniert.

In-Circuit-Test (ICT)

Der In-Circuit-Test (ICT) eignet sich am besten für Produkte mit hohen Stückzahlen und ausgereiften Produkten. Er verwendet eine kundenspezifische „Nadelbett“-Vorrichtung, um bestimmte Testpunkte auf der Platine zu kontaktieren. Er schaltet die Platine ein und testet jedes Bauteil einzeln elektrisch, um den korrekten Wert zu überprüfen, sowie auf Kurzschlüsse und Unterbrechungen zu prüfen. ICT bietet eine hervorragende Fehlerabdeckung, verursacht jedoch höhere anfängliche Kosten für die Prüfvorrichtung.

Fazit

Wie wir wissen, ist die Gewährleistung einer robusten PCBA-Qualität keine einzelne Aktion, sondern eine umfassende und tief integrierte Strategie. Von der Sicherstellung, dass alle Bauteile und Rohplatten vor der Bestückung verifiziert werden, über die Nutzung von Echtzeit-SPI-, AOI- und AXI-Daten in der SMT-Linie bis hin zur Überprüfung des Endprodukts gemäß IPC- und Funktionsanforderungen – jede Inspektion baut auf der vorherigen Stufe auf. Dieser mehrschichtige Ansatz ist der einzige Weg, um die systematische Beseitigung von Defekten, reduzierte Feldausfälle und letztendlich die höchste Zuverlässigkeit eines Endprodukts zu gewährleisten.

Verifizieren und sichern Sie die Qualität und Zuverlässigkeit Ihres nächsten Elektronikprojekts. Laden Sie Ihre Dateien für ein sofortiges Angebot hoch und nutzen Sie noch heute unsere fortschrittlichen Inspektionsprozesse.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu PCBA-Tests

F1: Was ist PCBA-Testen?

PCBA-Testen ist der Prozess des Inspizierens, Messens und Validierens bestückter Leiterplatten, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren. Es umfasst SPI, AOI, AXI, Fliegender-Sonden-Test, ICT und Funktionstests.

F2: Was sind die wichtigsten PCBA-Testmethoden?

Die wichtigsten PCBA-Testmethoden sind:

● Lotpasteninspektion (SPI)

● Automatische Optische Inspektion (AOI)

● Automatische Röntgeninspektion (AXI)

● Fliegender-Sonden-Test (FPT)

● In-Circuit-Test (ICT)

● Funktionstest (FCT)

F3: Was ist der Hauptunterschied zwischen der Automatischen Optischen Inspektion (AOI) und der Automatischen Röntgeninspektion (AXI)?

AOI verwendet sichtbares Licht, um externe Defekte auf der Oberfläche zu erkennen, wie z. B. falsche Bauteilplatzierung, Polungsfehler und Lötbrücken.

AXI hingegen verwendet Röntgenbildgebung, um interne oder versteckte Merkmale zu inspizieren – wie BGA-Lötkugeln, QFN-Wärmepads, Lunker und unzureichendes Lot unter Gehäusen, die AOI nicht sehen kann.

F4: Kann der Funktionstest (FCT) eine der Inspektionsmethoden (AOI, ICT) ersetzen?

Nein. Der Funktionstest ergänzt AOI und ICT, ersetzt sie jedoch nicht.

AOI und ICT sind darauf ausgelegt, Fertigungsdefekte zu erkennen – wie Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Fehlplatzierungen und Lötstellenprobleme – während der Funktionstest überprüft, ob die bestückte Platine gemäß den beabsichtigten elektrischen und systemischen Funktionen arbeitet.

Ein robuster Qualitätsworkflow umfasst in der Regel alle drei, da jede Methode eine andere Art von Risiko adressiert.

F5: Wie beeinflusst die Komplexität die PCBA-Inspektionsmethode?

Mit zunehmender Komplexität der Leiterplatte wird auch das erforderliche Inspektionsniveau anspruchsvoller.

Einfache Platinen erfordern möglicherweise nur manuelle Sichtprüfungen und eine grundlegende AOI.

Dichte, mehrschichtige oder bauteilreiche Designs – insbesondere solche mit versteckten Verbindungen wie BGAs, WLPs oder QFNs – erfordern jedoch anspruchsvollere Methoden wie 3D-SPI, 3D-AOI, ICT und AXI, um Lötstellen und Bauteilintegrität ordnungsgemäß zu überprüfen.