This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Test-Leiterplatte : Vollständige Prüfmethoden und bewährte Verfahren

Ursprünglich veröffentlicht May 29, 2026, aktualisiert May 29, 2026

11 min

Inhaltsverzeichnis
  • Warum gründliche PCB-Tests wichtig sind
  • Warum so viele verschiedene PCB-Tests?
  • Wichtige Testmethoden:
  • Häufige PCB-Defekte und wie man sie frühzeitig erkennt
  • Kurze Umwelt- & Zuverlässigkeitstests
  • Interne vs. ausgelagerte Tests
  • Trends 2025, die Sie kennen sollten
  • Bewährte Praktiken und Fazit:

Als Leiterplattenhersteller führen wir stets Tests in mehreren Phasen durch, denn wenn Sie schon einmal eine Leiterplatte entworfen und eine schön verlegte Platine an JLC geschickt haben, gespannt auf die Lieferung gewartet, sie wie ein neues iPhone ausgepackt haben, nur um später festzustellen, dass eine einzige mikroskopisch kleine Lötbrücke ausreicht, um Ihr Meisterwerk in einen glorifizierten Untersetzer zu verwandeln. Genau deshalb gibt es PCB-Tests, und wir konzentrieren uns intensiver darauf.

PCB-Tests sind wie ein grundlegender "Gesundheitscheck" Ihres elektronischen Produkts, bevor es ein produktives Leben führen darf. In der Welt der Elektronik verwenden wir jedoch verschiedene Arten von Maschinen und Testmethoden, die in diesem Blog weiter erläutert werden. Leiterplatten durchlaufen mehrere Testebenen, die jeweils darauf ausgelegt sind, eine andere Art von Defekt zu erkennen. In diesem ausführlichen Leitfaden werden wir jede PCB-Testmethode untersuchen und die Testreihenfolge skizzieren. Wir werden sehen, warum jede Phase absolut notwendig ist. Es ist immer eine gute Idee zu überprüfen, ob ein Leiterplattenhersteller diese Techniken in der Praxis konsequent anwendet.

Warum gründliche PCB-Tests wichtig sind

PCB-Tests sind ein strukturierter Prozess, der die elektrische und funktionale Korrektheit einer Leiterplatte überprüft. Dies geschieht, nachdem die Platine hergestellt und bestückt wurde. Das Ziel ist hier recht einfach:

Der Hersteller muss sicherstellen, dass die Leiterplatte bei jedem Stück genau so funktioniert wie entworfen. Nach der Leiterplattenherstellung und der Bauteilplatzierung werden Prüfungen der Lötqualität und des Funktionsverhaltens durchgeführt. Für all diese Tests verfügen Leiterplattenhersteller über eine gut durchdachte Test-Pipeline, um Schaltkreisausfälle und Produktionsverzögerungen zu reduzieren.

Kosten des Scheiterns vs. kostspielige Feldrückläufer

Wie wir bereits aus der Einleitung wissen, sind Kosten und Zeit die beiden wesentlichen Faktoren beim Testen. Ein früh in der Fertigung entdeckter Fehler kostet in der Regel nur ein paar Cent, während derselbe Fehler, der im Feld entdeckt wird, Hunderte oder sogar Tausende kosten kann. Hier ist die grundlegende 10x-Regel mit Aufschlüsselung:

Fehler während der Leiterplattenherstellung (Rohplatine-Stadium): Dies kann zwischen niedrig und moderat kosten, da der Defekt bereits am Ende der Rohplatine erkannt wird. Wir können die Platine also verschrotten oder neu herstellen, bevor Bauteile hinzugefügt werden.

Fehler während der Werksprüfung: Dies kann moderat bis hoch kosten, aufgrund der Bestückungszeit, Lötkosten und einiger Komponenten, einschließlich Arbeits- und Nacharbeitszeit. Es ist jedoch immer noch billiger, als sich mit Kunden auseinandersetzen zu müssen.

Fehler beim Kunden vor Ort: Dies kostet zu viel wegen:

  • Rücknahmelogistik
  • Austauschgeräte
  • Beschädigtes Kundenvertrauen
  • Arbeitsaufwand für den Kundendienst

Aufgrund von Garantieansprüchen und negativen Bewertungen sind Schäden an zukünftigen Verkäufen unvermeidlich.

Wichtige Industriestandards bei PCB-Tests (IPC-6012 & IPC-A-600)

Um sicherzustellen, dass jede Leiterplatte globale Qualitätserwartungen erfüllt, folgt die Elektronikindustrie hauptsächlich den IPC-Standards. Zwei der wichtigsten im Zusammenhang mit PCB-Tests sind:

IPC-6012: Leistungsanforderungen für starre Leiterplatten

Dieser Standard definiert die minimale Fertigungsqualität, die eine Rohplatine vor der Bestückung erfüllen muss. Er definiert auch drei Qualitätsklassen, von Verbraucherqualität (Klasse 1) bis hin zu hochzuverlässigen Militär-/Medizinanwendungen (Klasse 3). Er legt Regeln fest für:

  • Leiterbahnbreiten-/Abstandstoleranzen
  • Kupferabscheidungsdicke
  • Via-Qualität und Schaftintegrität
  • Genauigkeit des Lötstopplacks
  • Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit

IPC-A-600: Akzeptanz von Leiterplatten:

IPC-A-600 ist die Bibel der Sichtprüfung für die Leiterplattenqualität. Während IPC-6012 definiert, wie eine Leiterplatte gebaut werden muss, definiert IPC-A-600 wie sie aussehen sollte, wenn sie richtig gebaut ist. Es bietet:

  • Akzeptable vs. fehlerhafte Beispiele
  • Querschnittsbilder von Vias und Pads
  • Kriterien für Löcher, Pads und Lötstopplack
  • Fehlergrenzen für verschiedene Platinenklassen

Zusammen bilden diese beiden Standards die Grundlage moderner PCB-Testpraktiken.

Warum so viele verschiedene PCB-Tests?

Weil kein einzelner Test alle Defekte erkennen kann. Jede Methode ist auf die Erkennung spezifischer Problemtypen spezialisiert; das folgende Flussdiagramm zeigt den genauen Testablauf.

  • Rohplatinentest auf unterbrochene Leiterbahnen, Kurzschlüsse, defekte Vias
  • SPI für die Lotpastenqualität
  • AOI für sichtbare Platzierungs- & Lötfehler
  • Röntgen zur Erkennung versteckter Verbindungsprobleme (BGA/QFN)
  • ICT für elektrische Durchgängigkeit & Bauteilwerte
  • Einschalttest zur Überprüfung des sicheren Einschaltverhaltens
  • Funktionstest für die Produktfunktionalität

Diese mehrschichtige Teststrategie schafft Vertrauen in das Endprodukt.

Wichtige Testmethoden:

1) Elektrischer Rohplatinentest:

Diese Art von Test wird durchgeführt, bevor Bauteile gelötet werden, einfach weil wir die Leiterbahnen und Kupferflächen testen wollen. Bei dieser Testart wird eine allgemeine elektrische Durchgangssonde verwendet, um offene und Kurzschlüsse zu suchen sowie unplattierte Via-Fehler und falsches Netz-Routing zu identifizieren. Dies verhindert, dass teure Bauteile auf einer defekten Platine platziert werden.

2) Lotpasteninspektion (SPI):

SPI verwendet 3D-Messungen, um das Lotpastenvolumen auf einer Leiterplatte zu überprüfen, da dies sehr wichtig ist: zu viel Paste kann bei kleinen Bauteilen zu Brückenbildung führen. Und wenn das Pastenvolumen geringer ist, kommt es zu einer fehlenden Verbindung, die als offene Lötstelle sichtbar wird. Wenn die Paste nicht wie erwartet verfließt, können Probleme wie schlechte Haftung und Tombstoning auftreten.

3) Pre-Reflow AOI:

Automatische optische Inspektion Tests werden nach der Lotpasteninspektion durchgeführt, um zu überprüfen, ob alle Bauteile korrekt platziert sind. Eine AOI-Maschine identifiziert, wie der Name schon sagt, automatisch die Ausrichtung und Polaritätsmarkierungen auf den Bauteilen. Wenn eine Unstimmigkeit gefunden wird, wird der Bereich hervorgehoben. Das Beheben von Fehlern ist jetzt extrem einfach; heben Sie einfach die entsprechenden Bauteile an und ersetzen Sie sie.

4) Post-Reflow AOI:

Dies ist die primäre Überprüfung, nachdem das Reflow-Löten abgeschlossen ist und die Bauteile auf der Leiterplatte befestigt sind. Es können mehrere Probleme durch den Reflow auftreten, die alle in einem separaten Blogbeitrag zusammen mit der Reflow-Lötanleitung hier besprochen werden. Die Post-Reflow AOI sucht nach Lötbrücken, offenen Lötstellen und abgehobenen Anschlussbeinen. Im gleichen Schritt identifiziert sie falsch ausgerichtete Gehäuse und kalte Lötstellen. AOI stellt sicher, dass 80–90 % der oberflächlichen Probleme erkannt werden.

5) Röntgeninspektion (AXI/MXI):

Diese Tests werden speziell für BGA, QFN, LGA und Micro-BGA verwendet. Röntgen bietet eine interne Lotkugelinspektion und Erkennung des Lunkeranteils unter BGAs. Diese Techniken werden hauptsächlich dort eingesetzt, wo die AOI nicht hinkommt, da diese Lötstellen für die AOI unsichtbar sind. Sie werden verwendet, um Probleme wie Head-in-Pillow und verkürzte interne Pads zu erkennen.

6) In-Circuit-Test (ICT) oder Flying-Probe-Test

Nach der Sichtprüfung sind die Tests auf Netzwerkdurchgängigkeit und analoge Parameter abgeschlossen. Bei diesen Überprüfungen werden Messungen der Spannungsversorgung und Bauteilwerte erneut bestätigt. Eine Flying Probe wird für kleinere Stückzahlen verwendet, und ICT-Vorrichtungen kommen in der Massenproduktion zum Einsatz.

7) Funktionstest (FCT)

Beim Entwurf von etwas ist die wichtigste Frage:

"Funktioniert das Produkt tatsächlich?". Um dies sicherzustellen, muss die Industrie die genauen Richtlinien befolgen, die zum Zeitpunkt der Bestellung bereitgestellt wurden, einschließlich Daten für:

  • Sensor-Kalibrierung
  • Drahtlose Kommunikation
  • Protokoll-Tests
  • Motorsteuerung
  • Display-Ausgabe
  • Firmware-Ausführung

Funktionstests validieren die reale Leistung.

Häufige PCB-Defekte und wie man sie frühzeitig erkennt

Selbst die am besten entworfene Leiterplatte kann aufgrund winziger Fertigungsfehler ausfallen. Jeder Leiterplattenhersteller verwendet Identifikationstricks, um Probleme frühzeitig zu erkennen. Aber die gute Nachricht ist, dass fast alle von ihnen frühzeitig mit AOI, Röntgen, ICT und Funktionstests erkannt werden können, die wir ausführlich besprochen haben. Hier ist eine Top-8-Fehler-Checkliste, die während der Fertigung durchgeführt werden sollte:

Top 8 Fehler:

Hier sind die häufigsten Defekte, auf die Sie achten müssen:

  1. Kurzschlüsse: Diese werden oft durch überschüssiges Lot verursacht, das Brücken zwischen fein beabstandeten Pads bildet.
  2. Unterbrechungen (Offene Schaltungen): Diese Fehler treten auf, wenn Lot fehlt oder Leiterbahnen während des Reflow-Prozesses brechen.
  3. Kalte Lötstellen: Dieser Fehler tritt auf, wenn die mechanisch schwache Lötstelle unter Vibration bricht.
  4. Tombstoning: Kleine SMD-Widerstände/Kondensatoren heben sich auf einer Seite aufgrund ungleichmäßiger Reflow-Spannung.
  5. Lunkerbildung: Lufteinschlüsse in Lötstellen, die besonders unter BGAs auftreten.
  6. Verschobene Bauteile: Wenn das Lot ungleichmäßig ist, kann dies zu intermittierenden oder offenen Verbindungen führen.
  7. Fehlerhafte Bauteilwerte: Falscher Widerstands- oder Kondensatorwert bestückt.
  8. Delamination oder Schichttrennung: Aufgrund schlechten Laminierdrucks oder übermäßiger Hitze in der Rohplatine.

Kurze Umwelt- & Zuverlässigkeitstests

Platinen müssen Langzeitgebrauch, Vibration und extremen Temperaturen standhalten. Obwohl das Produkt in einem Labor hergestellt wird, stellt der Umwelttest sicher, dass Ihr Design auch unter tatsächlichen Bedingungen funktioniert.

Grundlagen des thermischen Zyklus und Burn-In:

1. Thermischer Zyklus: Die Leiterplatte wird einem Temperaturbereich ausgesetzt, z. B. –40 °C bis +85 °C. Es prüft auf Spannungsrisse, Fehlanpassungen der Materialausdehnung und Ermüdung der Lötstellen. Wiederholtes Erhitzen und Abkühlen zeigt schwache Verbindungen und Risse, bevor die Kunden sie sehen, weshalb es wichtig ist.

2. Burn-In-Test: Acht bis zweiundsiebzig Stunden lang arbeitet die Leiterplatte kontinuierlich bei einer hohen Temperatur (z. B. 55 bis 70 °C). Unter Last steht jedes Bauteil unter Spannung. Frühausfälle (Infant-Mortality-Failures) werden durch Burn-In erfasst. In Kombination reduzieren diese Tests Garantieprobleme im Feld erheblich.

Interne vs. ausgelagerte Tests

Nicht jedes Unternehmen benötigt ein vollständiges Testlabor. Es gibt auch einige kleine Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, sich Platz, Maschinen und qualifizierte Arbeitskräfte leisten zu können. Es hängt davon ab, wie kompliziert und wie viele Produkte Sie testen müssen, ob Sie es intern erledigen oder jemand anderen damit beauftragen.

Wann selbst machen und wann auslagern

Selbst machen, wenn:

  • Sie sich in der Prototypen- oder frühen Entwicklungsphase befinden.
  • Sie schnelle Iterationen und Fehlersuche benötigen.
  • Sie eine Produktion mit niedrigem bis mittlerem Volumen haben.
  • Sie kundenspezifische Funktionstests oder firmwarebasierte Tests benötigen.
  • Die Kosten für Vorrichtungen rechtfertigen keine Auslagerung.

Tests auslagern, wenn:

  • Sie in der Massenproduktion sind.
  • Sie ICT-Vorrichtungen, AOI, SPI und Röntgen benötigen, deren Anschaffung zu teuer ist.
  • Zertifizierungsprüfungen erforderlich sind (EMI/EMC, UL, CE, Automobil).
  • Sie statistische Prozesskontrolle und Ausbeuteoptimierung wünschen.

Trends 2025, die Sie kennen sollten

PCB-Tests entwickeln sich dank Fortschritten in der Automatisierung und KI schneller weiter als je zuvor. Da Platinen kleiner und leistungsfähiger werden, werden traditionelle Inspektionswerkzeuge mit intelligenteren Algorithmen aufgerüstet.

KI-Inspektion und Hochgeschwindigkeits-Platinentests

1. KI-basierte AOI-Systeme:

Moderne AOI-Maschinen verwenden maschinelles Lernen, um:

  • Falschpositive zu reduzieren
  • Muster wiederkehrender Defekte zu identifizieren
  • Inspektionsschwellenwerte automatisch anzupassen
  • Lotprobleme auch auf glänzenden oder unebenen Oberflächen zu erkennen

KI-basierte AOI wird in SMT-Linien mit mittlerem bis hohem Volumen zum Standard.

2. Hochgeschwindigkeits-Elektrische Tests:

Hochgeschwindigkeits-Digitalplatinen (PCIe, DDR5, MIPI, SerDes) erfordern:

  • TDR-basierte Impedanzprüfungen
  • Augendiagramm-Analyse
  • Automatisierte SI/PI-Verifikation
  • Schnellere Flying-Probe-Systeme, die GHz-Messungen ermöglichen

Bis 2025 wird die automatisierte SI/PI-Prüfung während der Produktion kein Luxus mehr sein; sie wird unerlässlich, da Platinen in den GHz-Frequenzbereich vordringen.

Bewährte Praktiken und Fazit:

Wir haben fast alles abgedeckt und die meisten Fragen beantwortet. PCB-Tests sind keine Wahl, sondern eine Notwendigkeit für jedes Fertigungshaus. Mit diesem Wissen können Sie auch den Prozess Ihrer Platine in einer Fertigungsstätte verfolgen und überwachen, ob die Tests wie erwartet durchgeführt werden.

Einige bewährte Praktiken, die während des Designs befolgt werden können, sind das Hinzufügen von Testpunkten für:

  • Masse
  • Alle Spannungsversorgungen
  • Wichtige Signale (RESET, SWD, UART, Takt-Pins)
  • Fügen Sie klare Ausrichtungsmarkierungen für AOI hinzu
  • Verwenden Sie Fiducials für die AOI-Maschine

Wir sollten eine ordnungsgemäße Dokumentation mit einem Testverfahren haben, die den Herstellern als Anmerkungen mitgegeben wird. Auf diese Weise ist es einfach, Probleme frühzeitig zu erkennen, wenn das zu testende Design ein Problem verursacht und nicht wie spezifiziert funktioniert. Die oben genannten Tests sind für jedes Design obligatorisch und müssen der Reihe nach durchgeführt werden. Um mehr Wissen über einen Test zu erhalten, können Sie JLCPCB um Hilfe bitten.