Beherrschung von Split Planes für sauberere Stromversorgung und bessere Signalintegrität
12 min
- Die Rolle geteilter Ebenen im modernen PCB-Design
- Vorteile und potenzielle Risiken geteilter Ebenen
- Bewährte Verfahren für effektives Design geteilter Ebenen
- Fertigungstechnische Überlegungen für PCBs mit geteilten Ebenen
- JLCPCBs Fachwissen bei der Implementierung geteilter Ebenen
- FAQ zur geteilten PCB-Ebene (Split Plane)
- Fazit
Wichtige Erkenntnisse
- Teilen Sie Stromversorgungsebenen bei Bedarf für mehrere Spannungsdomänen oder analoge/digitale Trennung, aber teilen Sie niemals Masseflächen — halten Sie die Masse immer durchgehend für saubere Rückwege.
- Vermeiden Sie die Führung von Hochgeschwindigkeitssignalen über Trennungen hinweg; falls unvermeidbar, verwenden Sie Stitching-Kondensatoren (0,1 µF) und stellen Sie sicher, dass differentielle Paare gemeinsam kreuzen.
- Platzieren Sie geteilte Stromversorgungsebenen neben einer durchgehenden Masseebene, halten Sie eine Grabenbreite von etwa 10 mil ein und verwenden Sie geeignete Entkopplung nahe der IC-Pins.
- Ein gutes Design geteilter Ebenen reduziert Rauschen und EMV erheblich, aber eine schlechte Umsetzung kann die Signalintegrität verschlechtern.
Hatten Sie jemals eine neue Platine in Betrieb, bei der analoge Sensorwerte ständig schwankten oder der Audioausgang unerwartet brummte? In 9 von 10 Fällen liegt es an Ihrer Stromverteilung. Und eines der am meisten missverstandenen Werkzeuge zur Behebung ist die geteilte Ebene (Split Plane). Wie der Name schon sagt, ist eine geteilte Ebene eine Kupferfläche auf Ihrer Leiterplatte, die in separate Bereiche unterteilt ist. Bei richtiger Implementierung trennt sie die lauten digitalen Schaltungen von den rauschempfindlichen analogen Schaltungen und ordnet mehrere Spannungsschienen.
Bei falscher Anwendung ruiniert sie Ihre Rückwege und verwandelt Ihre Platine in eine EMV-Antenne. Die Kunst des Teilens von Ebenen ist ein Spiel mit Leistungsintegrität und Signalintegrität. Dieser Leitfaden erklärt, was geteilte Ebenen sind, wann sie wirklich nützlich sind und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie unbedingt beachten müssen und welche nicht, um ein sauberes Layout von einem verrauschten Chaos zu unterscheiden.
Die Rolle geteilter Ebenen im modernen PCB-Design
Was geteilte Ebenen sind und wann sie benötigt werden
Eine geteilte PCB-Ebene ist eine einlagige Kupferplatine, die in einen oder mehrere elektrisch isolierte Bereiche geätzt wird, die als Graben (Moat) bezeichnet werden. Jeder Zone können unterschiedliche Spannungen zugeführt werden und/oder jede Zone kann einen anderen Funktionsblock versorgen. Der häufigste Grund für das Teilen einer Ebene ist die Führung von zwei oder mehr separaten Stromversorgungsschienen auf einer einzigen Lage. Eine geteilte Ebene ist in der Regel erforderlich, wenn:
- Es mehrere Versorgungsspannungen (z. B. 1,8 V, 3,3 V und 5 V) auf einer einzigen Stromversorgungslage gibt.
- Die empfindliche analoge Domäne von lauten digitalen Schaltströmen isoliert werden muss.
- Für ein Mixed-Signal-Bauteil (ADC oder DAC) im Datenblatt separate analoge und digitale Stromversorgungspins angegeben sind.

Es kommt häufig vor, dass Stromversorgungsebenen-Trennungen benötigt werden. Masseebenen-Trennungen sind jedoch gefährlich und in der Regel keine gute Idee, da eine durchgehende Masse einen sauberen Rückweg für Signale bietet.
Häufige Anwendungsfälle in der Strom- und Masseverteilung
Die traditionelle Anwendung ist die Mixed-Signal-Platine. Wenn die analoge Versorgung in ihrer eigenen ruhigen Zone liegt, ist dies vorteilhaft für einen Audio-Codec, ein Präzisions-Datenerfassungssystem oder eine medizinische Sensor-Frontend. Sie können die Stromversorgungsebene teilen und diesen Abschnitt der Stromversorgungsebene über eine Ferritperle oder einen separaten Regler versorgen. Andere häufige Szenarien sind:
Mehrschienige Stromversorgungslagen: Versorgung eines FPGA-Kerns mit 1,2 V, einer I/O-Lage mit 3,3 V und einer Peripherielage mit 5 V.
Rauschempfindliche Instrumentierung: wo ein paar Millivolt Welligkeit auf einer Stromquelle eine Messung ruinieren.
Hochfrequenz-Designs, die mit Frequenzen von mehreren hundert Megahertz oder höher arbeiten, sind Bereiche, in denen das Versorgungsrauschen direkt die Zeitabstände beeinflusst.
Vorteile und potenzielle Risiken geteilter Ebenen
Verbesserte Rauschisolierung und Spannungsdomänenverwaltung
Domänenisolierung ist der größte Vorteil. Schaltrauschen wird daran gehindert, von einer Spannungsdomäne über eine gemeinsame Ebenenimpedanz in eine andere zu gelangen, indem jeder Schiene ihre eigene Kupferfläche zugewiesen wird. Wenn eine analoge Versorgung ordnungsgemäß von einer digitalen Versorgung isoliert ist, behaupten einige Mixed-Signal-Designs eine Reduzierung der Rauscheinkopplung um 20 dB. Die Vorteile sind recht beachtlich:
- Weniger Kreuzkontamination zwischen Spannungsdomänen: weniger Spannungskontamination, die von jeder Schiene durch andere Schaltungen gesehen wird.
- Geringeres Masseprellen (Ground Bounce) in den für Präzisionsanalogtechnik kritischen Bereichen.
- Begrenzte EMV: Störungen bleiben lokalisiert und werden nicht überall abgestrahlt.
- Dedizierte Regionen: Routing & Entkopplung sind viel einfacher zu handhaben.
Risiken für Rückwege und Signalintegrität
Jedes Hochgeschwindigkeitssignal erzeugt einen Rückstrom, der bevorzugt auf der Ebene direkt unter der Leiterbahn fließt. Eine Lücke, durch die der Rückstrom nicht direkt fließen kann, wird angetroffen, wenn ein Signal eine Trennung überquert. Der Graben zwingt den Rückstrom dann zu einem längeren Umweg um den Graben herum, wodurch die Stromschleife größer wird. In dieser Schleife tun Sie drei Dinge gleichzeitig falsch.

Es erhöht die Schleifeninduktivität, wodurch die Signalintegrität beeinträchtigt wird und es zu Reflexionen an der Impedanzdiskontinuität kommt. Es wird zu einem sehr effektiven Strahler, erhöht Ihre EMV-Werte und gefährdet die Einhaltung von EN 55032 oder FCC Teil 15. Dies ermöglicht Übersprechen zwischen den Signalen, die diesen Umweg teilen.
Bewährte Verfahren für effektives Design geteilter Ebenen
Richtige Platzierung, Grabenbildung und Stitching-Via-Strategien
Führen Sie die Trennung zunächst an der physischen Grenze zwischen Funktionsblöcken durch – analog auf einer Seite des Grabens, digital auf der anderen. Der Graben selbst muss nicht breit sein; ein Abstand von etwa 10 mil (0,254 mm) ist normalerweise ausreichend, um die Domänen zu isolieren. Wenn die beiden Domänen verbunden werden müssen, tun Sie dies über eine einzige kontrollierte Brücke, nicht über eine undichte Grenze. Einige bewährte Techniken:

- Stitching-Vias: Verbinden Sie geteilte Stromversorgungsbereiche mit einer durchgehenden Masseebene auf einer benachbarten Lage, um die Rückströme eng zu koppeln.
- Stitching-Kondensatoren: Stellen Sie sicher, dass ein hochfrequenter AC-Rückweg vorhanden ist, über den ein Signal kreuzen muss, indem Sie einen kleinen Kondensator, normalerweise 0,1 µF oder 1 nF, über den Graben setzen.
- Entkopplungsdisziplin: Verwenden Sie Entkopplungskondensatoren innerhalb von 0,05 bis 0,1 Zoll (1,3 mm bis 2,5 mm) von jedem IC-Stromversorgungspin, um die lokale Ebenenimpedanz im Milliohm-Bereich zu halten.
Umgang mit Ebenentrennungen bei differentiellen Paaren und Hochgeschwindigkeitssignalen
Hochgeschwindigkeit und Einzelsignale/Ebene, eine schlechte Mischung. Das Grundlegendste ist, Ihre schnellen Signale niemals eine Ebenentrennung überqueren zu lassen. Wenn eine Kreuzung unvermeidbar ist, befolgen Sie diese Leitplanken:
- Bei differentiellen Paaren (USB 3.0 bei 90 Ω und PCIe und LVDS) kreuzen beide Leiterbahnen des Paares die Trennung am gleichen Punkt, sodass die Schiefe (Skew) abgeglichen bleibt.
- Fügen Sie einen Stitching-Kondensator neben der Kreuzung hinzu, um einen Rückweg für den Kreuzungsstrom bereitzustellen.
- Verwenden Sie so weit wie möglich ein Paar durchgehender Masseebenen anstelle einer geteilten Stromversorgungsebene.
- Überlegungen zum Schichtaufbau für optimale Leistung.
Schichtaufbau (Layer Stackup) Überlegungen für optimale Leistung
Wie nachsichtig eine geteilte Ebene sein wird, hängt von Ihrem Schichtaufbau ab. Die Grundregel ist, dass jede Lage, die Sie für die Stromversorgung teilen, über einer massiven, durchgehenden Masseebene platziert werden sollte. Dies bietet einen sauberen Rückweg für jedes Signal, selbst wenn die darüberliegende Stromversorgungsebene unterbrochen ist. Hier sind einige Richtlinien für den Schichtaufbau:

Bei einer 4-Lagen-Platine verwenden Sie Trennungen nur für die Stromversorgungslage und verwenden eine innere Lage als durchgehende Masse. Für 6 Lagen und mehr: Stellen Sie sicher, dass die Hochgeschwindigkeits-Routing-Lagen zwischen massiven Bezugsebenen eingebettet sind und dass alle Trennungen klar von den Hochgeschwindigkeits-Routing-Lagen entfernt sind. Minimieren Sie die Dicke des Dielektrikums zwischen der Signallage und der Bezugsebene, um die Rückstromkopplung eng zu halten und die Impedanz zu kontrollieren.
Fertigungstechnische Überlegungen für PCBs mit geteilten Ebenen
Ätzpräzision und Kontrolle der Ebenenintegrität
Der Graben zwischen den Domänen wird vollständig durch den Ätzprozess bestimmt. Bei Ätzunregelmäßigkeiten kann ein 10 mil Spalt unterätzt (Kupfer überbrückt zwei Domänen) oder überätzt (Abstände werden an anderer Stelle erodiert) werden. Beides führt zur Verletzung der von Ihnen eingerichteten Isolierung. Faktoren, die zur Integrität der Ebenen während der Herstellung beitragen, sind:
- Enge Ätztoleranz, um sicherzustellen, dass die Grabenbreite dem Design entspricht.
- Kupferausgleich, um Verzug bei einer großen, ungleichmäßig über das Panel verteilten Ebenenfläche zu vermeiden.
- Kupferkanten um den Graben sollten sauber gehalten werden, da Kupfersplitter oder -reste einen Kurzschluss verursachen können.
Gewährleistung zuverlässiger Leistung während der Fertigung
Neben der Ätzung hat die gesamte Fertigungskette einen Einfluss darauf, wie sich eine geteilte Ebene im Feld verhält. Die Laminierungsregistrierung ist die Messung, die Ihnen sagt, ob Ihre geteilte Stromversorgungslage korrekt auf der Masseebene positioniert ist, auf die sie angewiesen ist. Fehlregistrierung ist eine Änderung der Beziehung zwischen Leiterbahn, Spalt und Bezug. Dies basiert auf einigen Prüfungen, um eine zuverlässige Produktion zu gewährleisten:
- Die Lage-zu-Lage-Registrierung wurde während der Laminierung und des Bohrens überprüft.
- Gleichmäßigkeit der Beschichtung in Stitching-Vias, um eine niederohmige Via-zu-Ebene-Verbindung aufrechtzuerhalten.
- Elektrische Prüfung, um zu verifizieren, dass jede isolierte Domäne tatsächlich isoliert ist und jede Verbindung leitet.
JLCPCBs Fachwissen bei der Implementierung geteilter Ebenen
Fortschrittliche DFM-Prüfung für komplexe Layouts geteilter Ebenen
Das sofortige Angebotssystem von JLCPCB führt bei jedem Upload automatisch eine Design-for-Manufacturing (DFM)-Prüfung durch und warnt vor Problemen wie unzureichenden Abständen oder Kupfersplittern um einen Graben, bevor die Produktion beginnt. Für durchschnittliche Entwickler ist dieses frühe Feedback ein Sicherheitsnetz, das Probleme mit der Ebenenintegrität in einem frühen Stadium erfasst, in dem sie leicht behoben werden können. EasyEDA ist direkt in JLCPCB integriert, sodass Sie Änderungen an einer geteilten Stromversorgungslage vornehmen und die Herstellbarkeit im selben Arbeitsablauf erneut überprüfen können. Aufgrund des kurzen Kreislaufs ist es einfach, die Breite von Gräben und Stitching-Strategien ohne Rätselraten anzupassen.

Präzisionsfertigung für saubere Stromversorgung
Genaues Kupfer ist der erste Schritt zu einer sauberen Stromversorgung. Wenn Sie eine Isolierung entwerfen, setzt der kontrollierte Ätzprozess von JLCPCB diese in die Realität um. Die Plattform umfasst eine Vielzahl verschiedener Oberflächenveredelungen (HASL bis ENIG), mehrere Lagenanzahlen und kontrollierte Impedanz Fähigkeiten, die für geteilte Ebenen unerlässlich sind. Mit PCBs ab 2 $ und schnellen Durchlaufzeiten von 1 bis 2 Tagen können Sie eine Platine mit geteilten Ebenen prototypisieren, messen und verfeinern, ohne lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen. Dieses schnelle Feedback ist äußerst nützlich, wenn Sie die Strom- und Masseverteilung abstimmen.
Erschwingliche, hochwertige PCB-Fertigung
Sparen Sie Zeit und Geld mit einer Komplettlösung für Fertigung, Bestückung und Teile.
Reduzieren Sie die Koordination mit Lieferanten, vermeiden Sie Teillieferungen und erhalten Sie gleichbleibende, zuverlässige Qualität – ohne Ihr Budget zu sprengen. Jetzt Angebot anfordern >
FAQ zur geteilten PCB-Ebene (Split Plane)
F: Was ist eine geteilte Ebene (Split Plane) im PCB-Design?
Eine geteilte Ebene ist eine einzelne Kupferlage, die durch einen geätzten Spalt, genannt Graben (Moat), in zwei oder mehr elektrisch isolierte Bereiche unterteilt ist. Jeder Bereich kann eine andere Spannungsschiene führen oder einen anderen Funktionsblock bedienen, wie z. B. die Trennung analoger und digitaler Stromversorgungsdomänen.
F: Sollte ich die Masseebene genauso teilen wie eine Stromversorgungsebene?
Im Allgemeinen nein. Stromversorgungsebenen-Trennungen sind üblich und oft für mehrere Spannungsschienen notwendig, aber Masseebenen-Trennungen unterbrechen Rückwege und schaden in der Regel der Signalintegrität. Halten Sie Ihre Masse durchgehend, damit jedes Signal einen sauberen Weg nach Hause hat.
F: Was passiert, wenn ein Hochgeschwindigkeitssignal eine Ebenentrennung überquert?
Der Rückstrom wird gezwungen, den Spalt zu umgehen, was die Schleifeninduktivität erhöht, Reflexionen hinzufügt und die EMV erhöht. Wenn eine Kreuzung unvermeidbar ist, platzieren Sie einen Stitching-Kondensator direkt an der Kreuzung und beziehen Sie das Signal auf eine durchgehende Masseebene.
F: Wie breit sollte der Graben zwischen geteilten Ebenen sein?
Ein Abstand von etwa 10 mil (0,254 mm) ist normalerweise ausreichend, um zwei Stromversorgungsdomänen zu isolieren. Der Spalt verhält sich wie ein AC-Pfad durch die Ebenenkapazität und nahegelegene Entkopplungskondensatoren, daher bieten übermäßig breite Gräben wenig zusätzlichen Nutzen.
Fazit
Die Beherrschung geteilter Ebenen ist eine der effektivsten Methoden, um eine sauberere Stromversorgung und überlegene Signalintegrität in modernen Mixed-Signal-PCB-Designs zu erreichen. Bei richtiger Anwendung ermöglichen geteilte Stromversorgungsebenen die Isolierung empfindlicher analoger Schaltungen von lauten digitalen Domänen, minimieren Übersprechen, reduzieren Masseprellen und halten stabile Spannungsschienen über mehrere Versorgungen hinweg aufrecht.
Der Erfolg hängt jedoch von einer disziplinierten Umsetzung ab. Halten Sie Ihre Masseebene immer durchgehend, platzieren Sie Stitching-Kondensatoren und -Vias strategisch für Rückstrompfade, vermeiden Sie nach Möglichkeit die Führung von Hochgeschwindigkeitssignalen über Trennungen und befolgen Sie bewährte Praktiken für den Schichtaufbau. Eine schlecht ausgeführte Trennung kann leicht mehr Probleme verursachen, als sie löst – und Ihre Platine in einen EMV-Strahler verwandeln, anstatt in ein Präzisionsinstrument.
Indem Sie sowohl die Kraft der Domänenisolierung als auch die entscheidende Bedeutung von Rückwegen verstehen, können Sie selbstbewusst PCBs entwerfen, die auch in anspruchsvollen Anwendungen wie Audiosystemen, Präzisionssensoren, medizinischen Geräten und Hochgeschwindigkeits-Digitalschaltungen zuverlässig funktionieren.
Bereit, diese Prinzipien in die Praxis umzusetzen? Laden Sie Ihr nächstes Design mit geteilten Ebenen bei JLCPCB hoch, nutzen Sie das sofortige DFM-Feedback und verwandeln Sie Ihre Vision einer sauberen Stromversorgung in eine hochwertige, professionell gefertigte Platine.
Beliebte Artikel
Weiterlernen
LED-Leiterplatten-Design entschlüsselt: Das Wesentliche für helle, zuverlässige Bauweisen
Wenn du jemals eine LED-Leiterplatte entworfen hast, kennst du den emotionalen Kreislauf bereits. Wir starten mit Begeisterung und Selbstvertrauen, doch das schlägt allmählich in leichte Panik und Debugging um. Bei einer LED-Leiterplatte wollen wir schlicht hell leuchten, doch dahinter steckt jede Menge Ingenieursarbeit – vom PCB-Design bis zur thermischen Optimierung. LED-Boards wirken sehr einfach, doch mit der Zeit vergilben sie plötzlich, beginnen zu flackern und benehmen sich ungewöhnlich. Wir ze......
Stabile Stromversorgung für Hochleistungs-Leiterplatten mit Power-Integritäts-Analyse aufbauen
Wichtige Erkenntnisse Die Analyse der Stromversorgungsintegrität ist für den Aufbau einer stabilen Stromversorgung in Hochleistungs-Leiterplatten unerlässlich. Durch die Aufrechterhaltung einer niedrigen PDN-Impedanz, die Optimierung von Entkopplungskondensatoren und die Entwicklung robuster Strom-/Masseflächen mit minimalem Spannungsabfall und minimaler Induktivität können Ingenieure häufige Ausfälle wie Spannungseinbrüche, Masse-Rauschen und strominduzierten Jitter verhindern. Die Kombination aus gr......
Beherrschung von Split Planes für sauberere Stromversorgung und bessere Signalintegrität
Wichtige Erkenntnisse Teilen Sie Stromversorgungsebenen bei Bedarf für mehrere Spannungsdomänen oder analoge/digitale Trennung, aber teilen Sie niemals Masseflächen — halten Sie die Masse immer durchgehend für saubere Rückwege. Vermeiden Sie die Führung von Hochgeschwindigkeitssignalen über Trennungen hinweg; falls unvermeidbar, verwenden Sie Stitching-Kondensatoren (0,1 µF) und stellen Sie sicher, dass differentielle Paare gemeinsam kreuzen. Platzieren Sie geteilte Stromversorgungsebenen neben einer ......
Phasenanpassung im Hochgeschwindigkeits-PCB-Design: Signalintegrität durch Präzisionsfertigung erreichen
Wichtige Erkenntnisse Phasenanpassung steuert die elektrische Leiterbahnlänge in Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten, um präzise Signaltiming- und Phasenbeziehungen aufrechtzuerhalten. Bereits ein Skew von 10–15 ps (etwa 1–2 mm Unterschied) bei 10 Gbit/s kann Augendiagramme zum Kollabieren bringen, Bitfehlerraten erhöhen und Systemausfälle verursachen. Dynamische Phasenanpassung erhält die Ausrichtung über den gesamten Signalpfad hinweg und berücksichtigt Biegungen, Vias und Lagenübergänge. USB 3.x Sup......
Stabile Stromversorgung erreichen: PDN-Impedanz in leistungsstarken PCBs meistern
Wichtige Erkenntnisse Die PDN-Impedanz bestimmt direkt die Spannungsstabilität unter Last. Halten Sie sie niedrig und flach. Berechnen Sie Ihr Ziel: Z_Ziel = (V_dd × Welligkeit%) / I_transient — typischerweise einstellige Milliohm-Werte. Priorisieren Sie enge Power-Ground-Ebenen, kurze Via-Verbindungen und strategische Entkopplungsplatzierung. Vermeiden Sie Anti-Resonanzspitzen; eine glatte Kurve ist wichtiger als die reine Kapazität. Präzise Fertigung (Kupferdicke, Dielektrikumskontrolle) ist unerläs......
Wie man die Impedanz eines Schaltkreises bestimmt: Wichtige Fakten und PCB-Anwendungen
Die Bestimmung der Impedanz eines Schaltkreises ist entscheidend für die Analyse des Verhaltens und die Optimierung der Leistung in Hochgeschwindigkeits- und HF-Designs. Impedanz (im Gegensatz zum einfachen Widerstand) umfasst sowohl Widerstand als auch Reaktanz und ist daher im PCB-Design und in der PCBA-Fertigung unerlässlich. In diesem Artikel erkunden wir die Impedanzformel, Impedanzanpassung, Mikrostreifen-Berechnungen und wie JLCPCBs kostenloser Impedanzrechner Designern hilft, zuverlässige Erge......