Materialien mit niedrigem DF: Reduzierung des Verlustfaktors für bessere Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten
13 min
- Den Verlustfaktor in PCB-Materialien verstehen
- So messen Sie den Verlustfaktor
- Auswirkung des Verlustfaktors auf die PCB-Leistung
- Auswahl von Materialien mit niedrigem Df-Wert für optimale Ergebnisse
- JLCPCBs Expertise in der Fertigung von Leiterplatten mit niedrigem Df-Wert
- FAQ zum Verlustfaktor
- Fazit
Wichtige Erkenntnisse
Materialien mit niedrigem Df-Wert sind für moderne Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten unerlässlich, da sie die dielektrischen Verluste und die Signaldämpfung bei Multi-Gigabit-Frequenzen erheblich reduzieren. Durch die Wahl von Laminaten mit niedrigerem Verlustfaktor (wie Panasonic Megtron 6, Rogers oder Isola) können Entwickler sauberere Augendiagramme erzielen, höhere Datenraten bis zu 112G unterstützen und eine bessere Signalintegrität aufrechterhalten, während sie die Kosten durch hybride Stackup-Strategien ausbalancieren. Die Auswahl des richtigen Materials mit niedrigem Df-Wert entscheidet letztendlich darüber, ob Ihr Hochgeschwindigkeitsdesign die Konformitätsprüfung besteht oder teure Neulayouts erforderlich sind.
Alle Signale, die durch Ihre Leiterplatte fließen, verlieren stillschweigend Energie – verursacht durch etwas direkt im Laminat selbst. Je höher der Verlustfaktor Ihres Platinenmaterials ist, desto mehr elektromagnetische Energie Ihres Signals wird beim Durchgang durch das Dielektrikum in Wärme umgewandelt. Bei niedrigen Frequenzen bemerken Sie das vielleicht nicht. Doch sobald die Datenraten in den Multi-Gigabit-Bereich wechseln, kann dieser kleine Df-Wert auf dem Materialdatenblatt den Unterschied zwischen sauberen Augendiagrammen und einem fehlgeschlagenen Konformitätstest ausmachen.

Ein hoher Verlustfaktor ist ein großer Verbraucher Ihres Link-Budgets, was zu kürzeren Leiterbahnen, Entzerrung oder sogar einem erneuten Neulayout der Platine führen kann. In diesem Beitrag werden wir uns mit der Bedeutung des Verlustfaktors, seiner Messung und der Frage befassen, warum Materialien mit niedrigem Df-Wert für moderne Hochgeschwindigkeits- und Hochfrequenz-Leiterplatten-Designs entscheidend sind. Es werden auch praktische Materialoptionen besprochen, ihre Eigenschaften verglichen und gezeigt, wie JLCPCB Ingenieuren helfen kann, die mit diesen fortschrittlichen Laminaten arbeiten.
Den Verlustfaktor in PCB-Materialien verstehen
Bevor Sie das richtige Laminat für ein Hochgeschwindigkeitsdesign auswählen können, ist es wichtig zu verstehen, was der Verlustfaktor ist, wie er mit der Dielektrizitätskonstante zusammenhängt und warum er bei hohen Frequenzen eine Rolle spielt. Lassen Sie uns das aufschlüsseln.
Definition und Zusammenhang mit der Dielektrizitätskonstante
Der Verlustfaktor wird auch als Verlusttangens (tan delta) bezeichnet und ist ein Maß für die Menge an elektromagnetischer Energie, die von einem dielektrischen Material absorbiert und in Wärme umgewandelt wird, wenn ein elektrisches Wechselfeld durch es hindurchgeleitet wird. Mathematisch ausgedrückt ist er das Verhältnis des Imaginärteils der komplexen Permittivität zum Realteil.
Die Gleichung ist einfach: Df = tan(delta) = epsilon'' / epsilon'

Hierbei ist epsilon' der Realteil der Permittivität (aus dem Sie die Dielektrizitätskonstante Dk ableiten können) und epsilon'' der dielektrische Verlust. Je höher der Df-Wert, desto mehr Energie geht als Wärme verloren und desto weniger Energie wird als Signal weitergeleitet. Die Dielektrizitätskonstante (Dk) und der Verlustfaktor (Df) sind eng miteinander verbunden, haben aber unterschiedliche Funktionen. Die Geschwindigkeit der Signalausbreitung und die Impedanz Ihrer Übertragungsleitungen werden durch Dk gesteuert. Df bestimmt, wie viel von diesem Signal die Reise übersteht. Dk ist wie das Tempolimit auf einer Autobahn, und Df ist die Menge an Kraftstoff, die dabei verbraucht wird.
Je höher die Frequenz, desto schwieriger ist es für molekulare Polarisationsmechanismen im Harzsystem, mit dem Wechselfeld „Schritt zu halten", und desto wahrscheinlicher steigen die dielektrischen Verluste. Daher kann ein Material, das bei 1 GHz akzeptabel ist, bei 10 GHz oder höher ungeeignet sein.
Wie der Verlustfaktor den Signalverlust in Hochfrequenz-Designs beeinflusst
Der Signalverlust in einer PCB-Leiterbahn hat zwei Hauptursachen: Leiterverlust (ohmscher Verlust im Kupfer) und dielektrischer Verlust (vom Laminat absorbierte Energie). Der Leiterverlust dominiert bei Frequenzen unter etwa 1 GHz. Sobald Sie jedoch Frequenzen über 1-2 GHz erreichen, dominiert der dielektrische Verlust und ist der größte Faktor für die gesamte Einfügungsdämpfung.

Der dielektrische Beitrag zur Einfügungsdämpfung kann wie folgt angenähert werden:
Alpha_d (dB/Zoll) = 2,3 * f * sqrt(Dk) * Df / c
wobei (f) die Betriebsfrequenz in Hz, (D_k) die Dielektrizitätskonstante, (D_f) der Verlustfaktor und (c) die Lichtgeschwindigkeit ist. Diese Beziehung zeigt, dass der dielektrische Verlust direkt proportional zur Frequenz und zum Verlustfaktor ist. Aus praktischer Sicht kann man sagen, dass sich der dielektrische Verlust pro Längeneinheit verdoppelt, wenn die Betriebsfrequenz verdoppelt wird.
So messen Sie den Verlustfaktor
Den Df-Wert auf einem Datenblatt zu kennen, ist eine Sache. Es ist auch wichtig zu verstehen, wie dieser Wert zustande kommt und was er tatsächlich für Ihre Designfrequenz bedeutet.

Gängige Testmethoden und Standards
Es gibt mehrere standardisierte Verfahren zur Messung des Verlustfaktors, die jeweils für einen bestimmten Frequenzbereich und/oder eine bestimmte Genauigkeit geeignet sind.
Parallelplatten-Kondensator-Methode: Diese Technik basiert auf der Verwendung einer Laminatprobe zwischen zwei leitfähigen Elektroden als Kondensator. Anschließend werden Kapazität und dielektrischer Verlust gemessen und (D_k) und (D_f) berechnet. Dies ist eine gängige Technik, die bei relativ niedrigen Frequenzen (1 MHz bis 1 GHz) eingesetzt wird und häufig in PCB-Material-Datenblättern erwähnt wird.
Streifenleitungs-Resonator-Methode: Bei dieser Methode wird ein Streifenleitungs-Resonator aus dem Testlaminat hergestellt. Schließlich werden die Resonanzfrequenz und der Gütefaktor (Q) der Struktur gemessen und daraus (D_k) und (D_f) extrahiert. Die Teststruktur ist einer realen PCB-Übertragungsleitung sehr ähnlich, sodass die Ergebnisse dieses Tests sehr repräsentativ für die reale PCB-Leistung sind.
Symmetrische Scheibenresonator-Methode: Diese Methode basiert auf denselben Prinzipien wie die Streifenleitungs-Resonator-Technik, verwendet jedoch eine kreisförmige Scheibenresonator-Geometrie. Sie bietet eine hohe Genauigkeit bei Mikrowellenfrequenzen und wird häufig für hochwertige HF- und Materialcharakterisierung bei hohen Geschwindigkeiten eingesetzt.
Interpretation von Df-Werten für verschiedene Anwendungen
Überprüfen Sie beim Lesen eines Df-Werts immer die Testfrequenz auf den Datenblättern. Ein Material mit Df = 0,015 bei 1 MHz kann bei 10 GHz einen Df-Wert von 0,022 aufweisen. Die Frequenzabhängigkeit von Df ist sehr wichtig und wird manchmal übersehen. Hier ist eine praktische Klassifizierung der Df-Bereiche und ihrer typischen Anwendungseignung:
| Df-Bereich (bei 10 GHz) | Materialklasse | Typische Anwendungen |
|---|---|---|
| 0,020 - 0,025 | Standardverlust (FR4) | Digitale Logik unter 2 Gbit/s, Netzteile, IoT |
| 0,010 - 0,019 | Mittlerer Verlust | PCIe Gen3, USB 3.0, SATA III, allgemeine Netzwerktechnik |
| 0,005 - 0,009 | Niedriger Verlust | PCIe Gen4/5, 10G/25G Ethernet, DDR5 |
| 0,002 - 0,004 | Sehr niedriger Verlust | 56G/112G SerDes, 5G-Infrastruktur, Radar |
| < 0,002 | Ultra-niedriger Verlust (PTFE) | mmWave (77-GHz-Automobilradar), Satelliten, Luft- und Raumfahrt |
Auswirkung des Verlustfaktors auf die PCB-Leistung
Signaldämpfung und Datenratenbegrenzungen
Jede Hochgeschwindigkeits-Serdes-Verbindung hat ein Verlustbudget. Die Amplitude, mit der der Sender ein Signal sendet, und die Amplitude, mit der der Empfänger einen Logikpegel (nach der Entzerrung) erkennen kann, sind unterschiedlich. Die Kanaleinfügungsdämpfung, die bei hohen Frequenzen hauptsächlich auf den dielektrischen Verlust zurückzuführen ist, definiert die maximale Länge der Leiterbahn, die ohne Signalverlust betrieben werden kann.

Hier sind einige praktische Konsequenzen:
PCIe Gen5 (32 GT/s, NRZ): Die Spezifikation erlaubt eine Kanaleinfügungsdämpfung von ~36 dB bei der Nyquist-Frequenz (16 GHz). Selbst bei Standard-FR4 könnte eine 6-Zoll-Leiterbahn bereits einen großen Teil dieses Budgets aufbrauchen, und es bleibt nicht viel für Steckverbinder, Vias und Package-Routing übrig.
5G-mmWave (28 GHz, 39 GHz): FR4 ist bei diesen Frequenzen praktisch nicht verwendbar. Nur PTFE-basierte oder spezielle mit Keramik gefüllte Laminate mit niedrigem Df-Wert ermöglichen eine akzeptable Leistung.
Mit zunehmendem Df-Wert verschlechtert sich auch die Qualität des Augendiagramms. Die Frequenzabhängigkeit des dielektrischen Verlusts erzeugt einen Tiefpassfilter, der digitale Signale abrundet. Dies erhöht den Jitter, verringert Augenöffnung und -breite und schränkt damit die letztendlich erreichbare Bitfehlerrate (BER) ein.
Thermische und Zuverlässigkeitsaspekte
Die vom Dielektrikum absorbierte Energie geht nicht verloren. Sie wird in Wärme umgewandelt. Bei Anwendungen wie Hochleistungs-HF oder dichten Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns mit zahlreichen aktiven Kanälen kann die dielektrische Erwärmung einen erheblichen Beitrag zur thermischen Belastung der Platine leisten.
Zu starke dielektrische Erwärmung führt zu mehreren Zuverlässigkeitsproblemen:
- Dk steigt mit der Temperatur: Wenn das Laminat erwärmt wird, ändert sich seine Dk, was sich auf Impedanz und Ausbreitungsverzögerung auswirkt. Dies führt zu Timing-Unsicherheiten bei engen Differenzialpaaren und Bussen.
- Beschleunigte Alterung des Harzsystems: Erhöhte Temperaturen können eine beschleunigte chemische Alterung der Epoxid- oder Harzmatrix verursachen, was die Nutzungsdauer der Platine verkürzen kann.
- Thermische Wechselbelastung: Durchkontaktierte Löcher und Via-Fässer können thermischen Gradienten ausgesetzt sein, die Spannungen erzeugen, insbesondere bei dicken Multilayer-Platinen.
Bei den meisten normalen Digitaldesigns dominieren thermisch erzeugte Lasten von den Bauteilen gegenüber der dielektrischen Erwärmung. Bei Hochleistungs-HF-Platinen (z. B. aktiven Antennenarrays oder Leistungsverstärkern) ist die Wahl eines Materials mit niedrigem Df-Wert jedoch nicht nur eine Frage der Signalintegrität, sondern auch des thermischen Managements.
Auswahl von Materialien mit niedrigem Df-Wert für optimale Ergebnisse
Beliebte Laminate mit niedrigem Df-Wert und ihre Eigenschaften
Der Markt bietet ein breites Spektrum an Materialien mit niedrigem Df-Wert, von verbesserten FR4-Varianten bis hin zu exotischen PTFE-basierten Systemen. Hier ist ein Vergleich häufig verwendeter Optionen:
| Material | Dk (bei 10 GHz) | Df (bei 10 GHz) | Tg (°C) | Kosten relativ zu FR4 | Hauptanwendungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard-FR4 (Tg 170) | 4,2 - 4,5 | 0,018 - 0,025 | 170 | 1x | Allgemeine Digitaltechnik, IoT |
| Shengyi S1000-2M | 4,2 | 0,015 | 175 | 1,3x | Mittelschnelle Digitaltechnik |
| Panasonic Megtron 4 (R-5775K) | 3,8 | 0,008 | 200 | 3 - 4x | Hochgeschwindigkeits-Netzwerktechnik, PCIe Gen4 |
| Panasonic Megtron 6 (R-5775N) | 3,4 | 0,004 | 200 | 5 - 6x | 56G+ SerDes, 5G-Backhaul |
| Isola Astra MT77 | 3,0 | 0,0017 | 200 | 6 - 8x | mmWave, Luft- und Raumfahrt |
| Rogers RO4003C | 3,38 | 0,0027 | >280 | 8 - 10x | HF-Frontends, Radar |
| Rogers RO4350B | 3,48 | 0,0037 | >280 | 8 - 10x | HF-Leistungsverstärker, Antennen |
| PTFE (RT/duroid 5880) | 2,2 | 0,0009 | N/A | 10 - 15x | Satelliten, mmWave-Radar |
Der Trend ist offensichtlich: Je niedriger der Df-Wert, desto teurer ist das Material und desto schwieriger ist es oft zufertigen. Die technische Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Ihren Anforderungen an die Signalintegrität und der Einhaltung des Budgets zu finden.
Abwägung von Df, Kosten und Fertigbarkeit
In der Praxis verwenden viele schnelle Designs ein hybrides Stackup-Design und keine Konstruktion, die vollständig aus Materialien mit niedrigem Df-Wert besteht. So funktioniert das:
- Identifizieren Sie die kritischen Signallagen: Bestimmen Sie die Lagen, die Ihre Hochgeschwindigkeitssignale (SerDes-Leitungen, HF-Leiterbahnen, Taktverteilung) führen.
- Verwenden Sie Materialien mit niedrigem Df-Wert (Megtron 6 oder ähnlich) nur dort, wo es notwendig ist, in der Regel Kern- und angrenzende Prepreg-Lagen, für die kritischen Signalpaare.
- Standard- oder Mid-Loss-Materialien können anderswo verwendet werden: Standard-FR4 oder Mid-Loss-Materialien können für Stromversorgungsebenen, langsame Steuersignale und mechanische Trägerschichten verwendet werden.
- Auf Kompatibilität testen: Nicht alle Materialien verbinden sich gut miteinander. Überprüfen Sie die CTE-Abstimmung (Wärmeausdehnungskoeffizient), die Reflow-Kompatibilität und die Empfehlungen des Herstellers für hybride Stackup-Kombinationen.
JLCPCBs Expertise in der Fertigung von Leiterplatten mit niedrigem Df-Wert
Zugang zu Premium-Materialien mit niedrigem Df-Wert und fortschrittlichen Prozessen
JLCPCB verfügt über eine vollständige Materialbibliothek, die über FR4 hinausgeht. Ingenieure, die Hochgeschwindigkeits- und Hochfrequenzprojekte entwerfen, können aus einer Vielzahl von Laminaten mit niedrigem Df-Wert wählen, wie den beliebten Shengyi-, Panasonic- (Megtron-Serie), Rogers- und Isola-Laminaten.
Diese Materialstärke wird mit modernsten Fertigungstechniken kombiniert. Kontrollierte Impedanzverarbeitung, lasergeschnittene Mikrovias, komplexe sequentielle HDI-Lamination und Ätzen mit engen Toleranzen gehören zum Produktionswerkzeugkasten. Die Prozesskontrollen von JLCPCB gewährleisten die Konsistenz der Dielektrikumsdicke und der Kupferregistrierung, die beide für die gewünschte Dk- und Df-Leistung der endgültigen Platine bei HF- und mmWave-Designs auf PTFE-basierten Substraten von Bedeutung sind.
Zuverlässige Produktion für konsistente Signalperformance
Die Konsistenz zwischen Platinen und zwischen Produktionschargen ist für Hochgeschwindigkeitskanäle ebenso entscheidend wie die Materialeigenschaften selbst. Während eine 10%ige Änderung des Df-Werts für eine Allzweck-Digitalplatine unbedeutend sein mag, könnte sie für einen grenzwertigen 56G-PAM4-Kanal den Unterschied ausmachen.
Eingangsmaterialprüfung, In-Prozess-Impedanzmessung (TDR und Netzwerkanalysator) und elektrische Endprüfung sind Teil des Qualitätsmanagements von JLCPCB. Die Platinen werden nach IPC-6012 Klasse 2 und Klasse 3 Standards gefertigt, um sicherzustellen, dass das hergestellte Produkt die von Ihrem Design geforderte Leistung erfüllt. Mit einer schnellen Durchlaufzeit (schon 1-2 Tage für Standard-Bestellungen) können Ingenieure, die an Prototypen arbeiten, zeitnah physische Platinen erhalten und ihre Kanalsimulationsergebnisse mit tatsächlich gemessenen S-Parameter-Daten vergleichen.
Erschwingliche, hochwertige Leiterplattenfertigung
Sparen Sie Zeit und Geld mit einer Komplettlösung für Fertigung, Bestückung und Bauteile.
Reduzieren Sie die Abstimmung mit Lieferanten, vermeiden Sie geteilte Lieferungen und erhalten Sie gleichbleibende, zuverlässige Qualität – ohne Ihr Budget zu sprengen.
Unverbindliches Angebot erhalten >
FAQ zum Verlustfaktor
F: Was ist der Verlustfaktor bei einer Leiterplatte?
Der Verlustfaktor (Df), auch bekannt als Verlusttangens (tan delta), misst, wie viel elektromagnetische Energie das dielektrische Material einer Leiterplatte absorbiert und in Wärme umwandelt. Er ist das Verhältnis von verlorener Energie zu gespeicherter Energie pro Zyklus im Dielektrikum. Niedrigere Df-Werte bedeuten weniger Signalverlust, was für Hochgeschwindigkeits- und Hochfrequenzdesigns entscheidend ist.
F: Was ist ein guter Verlustfaktor für Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten?
Für Designs mit Betrieb über 10 Gbit/s wird im Allgemeinen ein Df-Wert unter 0,010 (bei 10 GHz) empfohlen. Für sehr schnelle SerDes-Kanäle (56G und darüber) sollte ein Df-Wert unter 0,005 angestrebt werden. Standard-FR4 mit einem Df-Wert um 0,020 ist in der Regel nur für Datenraten unter 5 Gbit/s und Frequenzen unter 2-3 GHz geeignet.
F: Wie unterscheidet sich der Verlustfaktor von der Dielektrizitätskonstante?
Die Dielektrizitätskonstante (Dk) bestimmt die Signalausbreitungsgeschwindigkeit und die Impedanz der Übertragungsleitung, während der Verlustfaktor (Df) bestimmt, wie viel Signalenergie im Dielektrikum als Wärme verloren geht. Beides sind Eigenschaften des Laminatmaterials, und beide sind frequenzabhängig. Ein Hochgeschwindigkeitsdesign muss beides kontrollieren: stabile Dk für Impedanzgenauigkeit und niedrigen Df für akzeptable Einfügungsdämpfung.
F: Kann ich Standard-FR4 für Hochfrequenz-HF-Anwendungen verwenden?
Standard-FR4 ist für HF-Anwendungen über 2-3 GHz im Allgemeinen nicht geeignet, da es einen relativ hohen Df-Wert (0,018-0,025) und eine schlechte Dk-Stabilität über die Frequenz aufweist. Für HF-Designs sollten Sie je nach Frequenzbereich Materialien wie Rogers RO4003C (Df = 0,0027), RO4350B (Df = 0,0037) oder PTFE-basierte Laminate (Df < 0,002) in Betracht ziehen.
Fazit
Einer dieser Parameter ist der Verlustfaktor Ihres PCB-Materials. Bei Frequenzen über einigen Gigahertz ist der dielektrische Verlust der größte Verlustmechanismus, und Standard-FR4 kann die Anforderungen moderner serieller Protokolle und HF-Systeme einfach nicht erfüllen. Die Verwendung eines Materials mit niedrigem Df-Wert ist eine technische Entscheidung. Das bedeutet, zu wissen, welche Frequenzen Sie benötigen, welches Stackup damit korreliert, und oft einen hybriden Ansatz zu verwenden, um ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Kosten zu erreichen. Jeder veröffentlichte Df-Wert ist ebenso wichtig wie die Zahl selbst, und ebenso wichtig sind die Messmethode und die Testfrequenz hinter der Zahl.