This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Warum High-Tg-FR4 die kluge Wahl für zuverlässige Hochtemperatur-Leiterplatten ist

Ursprünglich veröffentlicht Aug 05, 2026, aktualisiert Aug 05, 2026

12 min

Inhaltsverzeichnis
  • Hauptvorteile der Wahl von Hoch-Tg-FR4
  • Wann und wo Hoch-Tg-FR4 verwendet werden sollte
  • Bewährte Fertigungspraktiken für Hoch-Tg-FR4-Leiterplatten
  • JLCPCBs Fachwissen in der Hoch-Tg-FR4-Leiterplattenproduktion
  • FAQ zu Hoch-Tg-FR4
  • Fazit

Wichtige Erkenntnisse

Hoch-Tg-FR4 ist die intelligente Wahl für zuverlässige Hochtemperatur-Leiterplatten und bietet eine Glasübergangstemperatur von 170 °C und mehr, überlegene thermische Stabilität, einen niedrigeren Z-Achsen-CTE und weniger Verzug im Vergleich zu Standard-FR4. Es zeichnet sich bei bleifreier Montage und anspruchsvollen Umgebungen wie Automobil-, Industrie- und 5G-Anwendungen aus und verbessert die langfristige Zuverlässigkeit erheblich, während Defekte wie Durchkontaktierungsrisse und Delamination minimiert werden. Für Ingenieure, die eine dauerhafte Leistung anstreben, bietet die Spezifikation von Hoch-Tg-FR4 klare Vorteile zu einem nur geringen Kostenaufpreis.

Haben Sie schon einmal eine Leiterplatte aus einem bleifreien Reflow-Ofen genommen und festgestellt, dass sie sich verzogen hat, delaminiert ist oder innere Spannungen entwickelt hat? Wenn dies der Fall ist, könnte es ein Problem mit Standard- FR4 sein. Es gibt jedoch Laminat Materialien, die viel höheren Temperaturen standhalten können, bevor sie ihre strukturelle Steifigkeit verlieren, bekannt als Hoch-Tg-FR4, und dies wird zunehmend die bevorzugte Wahl für Ingenieure, die sich mit weniger zufriedengeben. Mit der Schrumpfung, der höheren Dichte und der zunehmenden Hitze von Elektronik steigen die thermischen Anforderungen an PCB-Substrate. Automobil-Steuergeräte, industrielle Motorantriebe, LED-Leistungsmodule und 5G-Infrastrukturausrüstung sind nur einige Beispiele für Anwendungen, bei denen die Betriebstemperaturen über das hinausgehen, wofür Standard-FR4 ausgelegt wurde.

Tg4

Es ist wichtig, das "Wann" und "Warum" der Spezifikation von Hoch-Tg-FR4 zu verstehen, sonst kann ein Produkt, das im Feld 10 Jahre halten könnte, versagen. In diesem Artikel werden wir tiefer in die Details von Hoch-Tg-FR4 eintauchen, es mit regulären FR4-Leiterplatten vergleichen, die Situationen, in denen es am wertvollsten ist, und wie man einen Hoch-Tg-FR4-Leiterplattenlieferanten nutzt, um konstante und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten.

Was Hoch-Tg-FR4 bedeutet und wie es sich von Standard-FR4 unterscheidet

Tg ist die Glasübergangstemperatur und ist der Punkt, an dem eine starre Polymermatrix zu erweichen beginnt und sich von einem harten glasartigen in einen gummiartigen Zustand verwandelt. Die Tg für ein Standard-FR4-Laminat liegt im Bereich von 130-140 Grad Celsius. Hoch-Tg-FR4 erhöht die Schwelle jedoch auf 170 Grad Celsius oder mehr; einige Qualitäten können bis zu 180 Grad Celsius und darüber hinaus erreichen.

Tg5

Dieser Unterschied ist signifikant, aber nicht sofort offensichtlich. Wenn sich die Temperatur einer Leiterplatte ihrer Tg nähert oder sie erreicht, ändert sich der Wärmeausdehnungskoeffizient (CTE) des Harzsystems dramatisch, insbesondere in der Z-Achse. Diese Z-Achsen-Ausdehnung erzeugt massive Spannungen auf durchkontaktierte Löcher und vergrabene Vias, die zu Unterbrechungen elektrischer Verbindungen führen können. Hier ist ein direkter Vergleich der wichtigsten Eigenschaften:

EigenschaftStandard-FR4 (Tg ~130-140 °C)Hoch-Tg-FR4 (Tg ~170-180 °C)
Glasübergangstemperatur130 - 140 °C170 - 180 °C
Zersetzungstemperatur (Td)~300 °C~340 °C
Z-Achsen-CTE (unterhalb Tg)~50-60 ppm/°C~40-50 ppm/°C
Z-Achsen-CTE (oberhalb Tg)~250-300 ppm/°C~200-250 ppm/°C
Feuchtigkeitsaufnahme~0,15%~0,10-0,12%
Dielektrizitätskonstante (Dk) bei 1 GHz~4,2-4,7~4,2-4,6
Typischer KostenaufpreisBasislinie10-20% höher

Wie Sie sehen können, sind die Verbesserungen bei CTE und Zersetzungstemperatur recht signifikant. Dies sind keine "marginalen Gewinne" – es sind Gewinne, die direkt mit reduzierten Fertigungsfehlern und einer verlängerten Lebensdauer im Feld korrespondieren.

Die Bedeutung der Glasübergangstemperatur (Tg) in PCB-Materialien

Aber warum ist die Glasübergangstemperatur in der Praxis wichtig? Bedenken Sie Folgendes: Jeder thermische Zyklus, den Ihre Leiterplatte während des Reflow-Lötens, des In-Circuit-Tests und/oder des normalen Betriebs durchläuft, kann dazu führen, dass sich das Laminat ausdehnt und zusammenzieht. Die Ausdehnungsrate wird sehr hoch, wenn die Spitzentemperatur über der Tg liegt.

Gemäß IPC-4101 (Basismaterialspezifikation) werden Laminate je nach ihren Tg-, Td- und Entflammbarkeitswerten in Materialgruppen eingeteilt. Hoch-Tg-Materialien werden normalerweise mit einer der IPC-4101 /126 oder /129 Spezifikationen bezeichnet, die eine minimale Tg von 170 °C haben, entweder per DSC oder TMA. Einfach ausgedrückt: Wenn Ihre Platine zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens heißer als 130 Grad Celsius wird, sei es während der Herstellung oder im Betrieb, bewegen Sie sich mit Standard-FR4 am Rande des Machbaren.

Hauptvorteile der Wahl von Hoch-Tg-FR4

Überlegene thermische Stabilität und reduzierter Verzug

Einer der häufigsten Fertigungskopfschmerzen ist der Platinenverzug, insbesondere bei größeren Platinen oder dünnen Platinen während des Reflows. Die Platine wird mechanisch weich, wenn das Laminat um seine Tg herum erweicht. Berücksichtigt man außerdem, dass die meisten realen Designs eine ungleichmäßige Kupferverteilung aufweisen, erhält man eine asymmetrische thermische Ausdehnung, die das Panel wölbt oder verzieht.

Tg1

Hoch-Tg-FR4 bleibt bei deutlich erhöhten Temperaturen mechanisch steif. Dies führt zu einer Platine, die während des Reflows flach bleibt, was zu zuverlässigeren Lötverbindungen führt. Bei Platinen mit einer Dicke von weniger als 1,0 mm oder Panels größer als 250 mm x 200 mm kann die Spezifikation von Hoch-Tg-Material wichtig sein, um Ausbeuteverluste durch Verzug zu minimieren. Geringere Spannung auf durchkontaktierte Löcher während thermischer Zyklen aufgrund des reduzierten Z-Achsen-CTE.

Bessere Leistung bei bleifreier Montage und Hochtemperaturumgebungen

Der weltweite Übergang zum bleifreien Löten war ein Wendepunkt für PCB-Materialien. Das traditionelle Lot, Zinn-Blei-Typ (Sn63/Pb37), hat einen Schmelzpunkt von 183 °C. Die Spitzenreflowtemperaturen für die bleifreien Alternativen (SAC305) liegen bei 245-260 Grad Celsius. Während eines Reflow-Profils wird die Leiterplatte in einem normalen bleifreien Reflow-Prozess für 60 oder 90 Sekunden auf über 230 °C erhitzt.

Im Fall von Standard-FR4 (135 °C Tg) bedeutet dies, dass sich das Harz bereits im gummiartigen Zustand befindet und bereits schnell in der Z-Achse aufquillt. Hoch-Tg-FR4-Materialien liegen nicht nur bei der Reflow-Spitzentemperatur über ihrer Tg, sondern haben auch eine viel höhere Zersetzungstemperatur (Td 340 °C vs. 300 °C), sodass eine größere thermische Sicherheitsmarge besteht. Dies ist nicht nur ein Montagevorteil. Produkte, die in rauen Umgebungen eingesetzt werden, wie Automobilelektronik im Motorraum, industrielle Steuerungssysteme und Außen-Telekommunikationsausrüstung, sind oft Umgebungstemperaturen von 85 bis 125 Grad Celsius ausgesetzt. Das Hoch-Tg-FR4 gewährleistet die strukturelle und elektrische Integrität der Platine über diese Betriebsanforderungen hinweg.

Verbesserte langfristige Zuverlässigkeit und mechanische Festigkeit

Zuverlässigkeit bedeutet nicht nur, ein thermisches Ereignis zu überstehen. Es geht darum, Tausende von thermischen Zyklen während der Lebensdauer eines Produkts ohne Verschlechterung zu überstehen. Hoch-Tg-FR4-Material hat sich in beschleunigten Lebensdauertests, wie Thermoschocktests (IPC-TM-650 Methode 2.6.7.2) und IST-Tests, als leistungsfähig erwiesen.

Es gibt mehrere Zuverlässigkeitsvorteile, darunter:

  • Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Delamination und Bildung leitfähiger anodischer Filamente (CAF) durch geringere Feuchtigkeitsaufnahme (0,10-0,12% vs. 0,15%)
  • Verbesserte Dimensionsstabilität und präzisere Registrierung bei Temperaturänderungen.
  • Verbesserte Biegefestigkeitserhaltung bei höheren Temperaturen, was das Risiko von Platinenrissen bei mechanischer Belastung minimiert.
  • Bessere Beständigkeit gegen Measling und Crazing (beides sichtbare Anzeichen einer Harzdegradation)

Mit den IPC-6012 Klasse-3-Zuverlässigkeitsstandards (Hochleistungselektronik für Militär-/Luftfahrt- und Medizinanwendungen) ist Hoch-Tg-FR4 kein optionales Upgrade, sondern kann eine zwingende Anforderung für das Produkt sein.

Wann und wo Hoch-Tg-FR4 verwendet werden sollte

Abstimmung der Tg-Anforderungen auf Ihre spezifischen Designanforderungen

Die Wahl des richtigen Tg-Werts ist keine Einheitsentscheidung. Hier ist ein praktischer Entscheidungsrahmen:

BetriebsbedingungEmpfohlene TgTypische Materialqualität
Unterhaltungselektronik, Betrieb bei Raumtemperatur, Sn-Pb-MontageTg >= 130 °CStandard-FR4 (z. B. Shengyi S1141)
Unterhaltungselektronik mit bleifreier MontageTg >= 150 °CMid-Tg-FR4 (z. B. Shengyi S1150G)
Automobil-, Industrie- oder Außenbetrieb mit bleifreier MontageTg >= 170 °CHoch-Tg-FR4 (z. B. Shengyi S1170)
Hochzuverlässige, militärische oder extreme UmgebungsanwendungenTg >= 180 °CHoch-Tg-FR4 (z. B. ITEQ IT-180A)

Bewährte Fertigungspraktiken für Hoch-Tg-FR4-Leiterplatten

Materialauswahl und Prozessanpassungen

Nicht alle Hoch-Tg-Materialien sind gleich. Zusätzlich zum Tg-Wert sollten Ingenieure Folgendes berücksichtigen:

  • Zersetzungstemperatur (Td): Eine Zersetzungstemperatur Td von 340 °C oder höher bietet die größte Marge für bleifreie Montage.
  • T260/T288-Werte: Dies sind die Minuten, die das Material 260 °C oder 288 °C standhält, bevor es delaminiert. Für eine starke Bleifrei-Kompatibilität auf T260 >30 Minuten und T288 >15 Minuten achten.
  • CAF-Beständigkeit: Bei Verwendung in Feindesigns mit kleinem Via-Abstand sicherstellen, dass es die Anforderungen von IPC-TM-650 2.6.25 erfüllt.

In der Fertigungsumgebung benötigen Hoch-Tg-Materialien typischerweise einen anderen Laminatpresszyklus als Standard-FR4, wie eine höhere Laminatpresstemperatur und eine längere Laminatpressverweilzeit. Eine Abstimmung der Bohrerparameter kann auch für die Löcher erforderlich sein, die mit einem härteren Harzsystem hergestellt werden, da ein höherer Bohrerverschleiß und ein Einfluss auf die Lochwand auftreten können. Ein guter Hoch-Tg-FR4-Leiterplattenhersteller sollte diese bereits validierten und dokumentierten Prozessrezepte haben.

Qualitätskontrolle und Tests für konstante Leistung

Die Qualitätssicherung für Hoch-Tg-FR4-Platinen umfasst mehr als nur elektrische Tests. Hersteller der Spitzenklasse implementieren:

Tg6

  1. Prüfung des eingehenden Materials mit DSC oder TMA, um den Tg-Wert jeder Laminatcharge zu verifizieren
  2. Thermische Spannung wird durch Querschnittsanalyse verifiziert, um sowohl die Integrität des Via-Laufs als auch die Beschichtungsdicke zu prüfen.
  3. Lotbad-Test gemäß IPC-TM-650 Methode 2.4.13 mit 10 Sekunden bei 288 °C zur Bestätigung der thermischen Robustheit
  4. Thermospannungstests zur Prüfung auf Delamination, Measling und Via-Risse
  5. Zeitbereichsreflektometrie (TDR) für Designs mit kontrollierter Impedanz und Dk-Konsistenz des Hoch-Tg-Laminats

Diese Inspektionsschritte sind besonders wichtig, wenn Platinen in Automobil- oder Luftfahrtanwendungen eingesetzt werden, wo Chargenrückverfolgbarkeit und Materialzertifizierungen (UL, IPC-4101 Slash-Sheet-Konformität) eine Anforderung sind.

JLCPCBs Fachwissen in der Hoch-Tg-FR4-Leiterplattenproduktion

Zugang zu zertifizierten Hoch-Tg-Materialien und fortschrittlicher Prozesskontrolle

JLCPCB bietet Hoch-Tg-FR4-Material von bewährten Laminatlieferanten mit einer hohen Tg von 170 Grad Celsius und mehr. Alle diese Materialien sind vollständig nach IPC-4101 und UL anerkannt und bieten Ihnen die Dokumentationskette, die für regulierte Branchen erforderlich ist.

Tg2

Die Laminatpressen, Bohrsysteme und Beschichtungslinien des Unternehmens sind für Hoch-Tg-Prozessrezepte eingerichtet, was bedeutet, dass die Eigenschaften des Materials während der Fertigung nicht verloren gehen. Dies ist ein Unterschied, der fortschrittlichere Hersteller von denen unterscheidet, die nur ein Häkchen neben Hoch-Tg setzen.

Zuverlässige Lieferung vom Prototyp bis zur Serienproduktion

Von 5 Prototypenplatinen, die für eine thermische Designvalidierung benötigt werden, bis zu 5000 Panels für die Produktion – die Fertigungskapazität von JLCPCB kann beide Extreme bewältigen. Die Wirtschaftlichkeit der Spezifikation von Hoch-Tg-Material wird noch attraktiver, wenn Produktionszeiten für Standardkonfigurationen nur 1-2 Tage betragen können, mit wettbewerbsfähigen Preisen ab 2 $ für einfache Leiterplatten.

Tg3

Die SMT-Dienstleistungen von JLCPCB sind gut mit dem bleifreien Reflow-Profil kompatibel, für das Hoch-Tg-Platinen ausgelegt sind, sodass der Materialvorteil während des Montageprozesses erhalten bleibt. Schablonen kosten ab 6 $, und das Schlüsselfertig-Montagemodell macht den gesamten Prozess von der nackten Platine bis zur getesteten Baugruppe einfach.

Bereit, Ihre PCB-Ideen zum Leben zu erwecken?

Verwandeln Sie Designs in funktionierende Hardware mit Experten-Fertigung, Montage und Komponentendienstleistungen von einem vertrauenswürdigen Branchenführer.
Laden Sie Ihre Dateien hoch, wählen Sie Ihre Optionen und erhalten Sie Platinen, die bereit zum Testen, bereit zum Versand und bereit zur Skalierung sind.

Jetzt Angebot einholen >

FAQ zu Hoch-Tg-FR4

F: Was ist Hoch-Tg-FR4?

Hoch-Tg-FR4 ist eine Variante des Standard-FR4-Glasfaser-verstärkten Epoxidlaminats mit einer Glasübergangstemperatur von 170 Grad Celsius oder höher, verglichen mit 130-140 Grad Celsius für Standard-FR4. Es bietet verbesserte thermische Stabilität, geringere Z-Achsen-Ausdehnung und bessere Beständigkeit gegen Delamination bei erhöhten Temperaturen.

F: Warum Hoch-Tg-FR4 anstelle von Standard-FR4 verwenden?

Hoch-Tg-FR4 ist die bevorzugte Wahl, wenn Ihre Leiterplatte hohen Temperaturen während des bleifreien Reflow-Lötens (Spitzentemperaturen von 245-260 °C) oder während des Betriebs in rauen Umgebungen ausgesetzt ist. Es reduziert das Risiko von Via-Laufrissen, Platinenverzug und Delamination, für die Standard-FR4 unter diesen Bedingungen anfälliger ist.

F: Ist Hoch-Tg-FR4 teurer als Standard-FR4?

Ja, Hoch-Tg-FR4 kostet typischerweise 10-20% mehr als Standard-FR4 aufgrund der fortschrittlicheren Harzchemie. Dieser Kostenanstieg ist jedoch im Vergleich zu den Gesamtplatine kosten in der Regel gering und wird durch die Zuverlässigkeitsvorteile bei weitem aufgewogen, insbesondere bei mehrschichtigen Platinen und Produkten für Automobil-, Industrie- oder Militäranwendungen.

F: Welchen Tg-Wert sollte ich für die bleifreie Montage spezifizieren?

Für Platinen, die durch bleifreien Reflow mit SAC305-Lot gehen, wird eine minimale Tg von 150 Grad Celsius empfohlen. Für mehrschichtige Platinen (6+ Lagen) oder Platinen, die mehreren Reflow-Zyklen ausgesetzt sind (doppelseitige SMT-Montage), bietet die Spezifikation einer Tg von 170 Grad Celsius oder höher eine komfortablere Sicherheitsmarge.

Fazit

Die Auswahl des geeigneten PCB-Substratmaterials ist eine wichtige Entscheidung, die zu Beginn eines Designprozesses getroffen werden kann, und Hoch-Tg-FR4 hat sich als Standardmaterial für alle Anwendungen erwiesen, die langfristige Zuverlässigkeitsanforderungen, hohe Betriebstemperaturen oder bleifreie Montage erfordern. Die etwas höheren Kosten von 10-20% werden durch weniger Fertigungsfehler, geringere Feldausfallraten und weniger Garantieprobleme reichlich ausgeglichen.

Mit dem immer häufigeren Einsatz von Elektronik in extremeren Umgebungen und bei ständig steigenden Leistungsdichten werden die Materialentscheidungen immer kritischer. Indem Sie den Zusammenhang zwischen Tg, CTE und thermischer Zuverlässigkeit verstehen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, anstatt zu raten. Wenn Sie bereit sind, diese Prinzipien anzuwenden, helfen Ihnen die Hoch-Tg-FR4-Fähigkeiten von JLCPCB, plus DFM-Support und schnelle Produktion, zuverlässige Hochtemperatur-Leiterplatten vom Prototyp bis zur Serienproduktion zu erhalten.