This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

HDI-Leiterplatte vs. Standard-Leiterplatte: Hauptunterschiede und Vorteile

Ursprünglich veröffentlicht Oct 13, 2026, aktualisiert Oct 13, 2026

6 min

Inhaltsverzeichnis
  • 1. Was ist eine Standard-Leiterplatte?
  • 2. Was ist eine HDI-Leiterplatte?
  • 3. Hauptunterschiede zwischen Standard-Leiterplatten und HDI-Leiterplatten
  • 4. Vorteile von HDI-Leiterplatten
  • 5. Herausforderungen bei HDI-Leiterplatten
  • 6. Wann man eine HDI-Leiterplatte einer Standard-Leiterplatte vorziehen sollte
  • Fazit

Leiterplatten (PCBs) bilden den Kern jedes elektronischen Systems und stellen mechanische und elektrische Verbindungen zu anderen elektronischen Komponenten her. Sie stecken in den Autos, die wir fahren, den Kapseln, die wir öffnen, und in dem, was wir in sie hineinlegen, und sie werden in Flugzeugen und Raketen eingesetzt, mit immer einzigartigeren Luft- und Raumfahrtlösungen. Seien wir ehrlich: Traditionelle Leiterplatten sind seit Jahrzehnten ein Industriestandard; die Nachfrage nach kleineren, schnelleren Produkten hat jedoch den Aufstieg der High-Density-Interconnect-Technologie (HDI) ausgelöst. Beide Typen erfüllen dieselben grundlegenden Funktionen; sie unterscheiden sich jedoch in Komplexität, Methoden, Konstruktion, Kosten und Anwendungen. Hier betrachten wir ihre Unterschiede, potenziellen Vorteile, Einschränkungen und Anwendungen.

1. Was ist eine Standard-Leiterplatte?

Standard-Leiterplatten, auch traditionelle Leiterplatten genannt, sind die erste Wahl für Leiterplatten in der Elektronik. Sie haben ein einfaches Design, das normalerweise Kupferleiterbahnen auf einem FR-4-Substrat umfasst. Die Anzahl der Schichten in einer Leiterplatte kann je nach Bedarf variieren, wobei die meisten Leiterplatten typischerweise zwischen einer und acht Schichten aufweisen. Sowohl einseitige als auch mehrschichtige Konfigurationen sind ebenfalls recht häufig anzutreffen. In bestimmten Situationen können Leiterplatten bis zu 12 Schichten haben!

Diese Leiterplatten verwenden Durchkontaktierungen, um verschiedene Schichten zu verbinden, und haben breitere Leiterbahnbreiten und -abstände als komplexere HDI-Designs. Aufgrund ihres einfachen Designs sind sie ideal für Schaltungen mit weniger Komponenten und einer geringeren Signaldichte.

Die Hauptvorteile von Standard-Leiterplatten sind ihre niedrigen Produktionskosten, schnelle Durchlaufzeiten und nachgewiesene Zuverlässigkeit aufgrund etablierter Protokolle. Sie werden häufig in Konsumgütern, Industriecontrollern, Automobil-Subsystemen, LED-Beleuchtung, Einsteiger-PCs, Haushaltselektronik und Spielzeug eingesetzt, wo Kosten und Leistung wichtige Überlegungen sind.

2. Was ist eine HDI-Leiterplatte?

HDI-Leiterplatten sind darauf ausgelegt, so viel Funktionalität wie möglich in einem kompakten Layout unterzubringen. Sie bilden wahrhaftig das Rückgrat der heutigen elektronischen Systeme. Die Qualität von Leiterplatten wird durch die HDI-Technologie erheblich verbessert. Ihr elegantes und kleines Design ermöglicht die Bewältigung einer erstaunlichen Bandbreite von 6 bis 20 Schichten oder sogar mehr. Dies wird durch den genialen Ersatz der veralteten Durchgangslöcher durch Mikrovias, Blindvias und vergrabene Vias erreicht. Diese modernsten Techniken ermöglichen eine präzisere Komponentenplatzierung und steigern gleichzeitig die Effizienz des Signalroutings.

HDI-Leiterplatten zeichnen sich durch schmalere Leiterbahnbreiten und engere Abstände aus, typischerweise unter 75 µm, was eine höhere Schaltungsdichte und verbesserte Leistung ermöglicht. Sie werden mit fortschrittlichen Materialien wie Hochleistungs-FR-4 oder Rogers-Laminaten hergestellt, bei denen die dielektrischen Eigenschaften optimiert sind, um die Signalintegrität in Hochfrequenz- und Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu gewährleisten – Anwendungen, bei denen die Auswahl der Steckverbinder entscheidend wird.

Die Vorteile sind klar: kürzere Verbindungen, geringerer Signalverlust und größere Designflexibilität. Von Tablets und Smartphones bis hin zu medizinischen oder automobilen und Luft- und Raumfahrtgeräten, bei denen HDI-Leiterplatten eine Miniaturisierung ermöglichen, ohne die elektrische Leistung oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

3. Hauptunterschiede zwischen Standard-Leiterplatten und HDI-Leiterplatten

4. Vorteile von HDI-Leiterplatten

Miniaturisierung und verbesserte elektrische Leistung sind die Hauptbereiche, in denen HDI-Leiterplatten traditionelle Designs übertreffen. Durch die Verwendung dünner dielektrischer Kerne und mehrerer Aufbauschichten ermöglichen ihre Designs die Integration von mehr Schaltkreisen und Komponenten auf kleinerem Raum. Passive Komponenten können sogar in die Leiterplattenstruktur eingebettet werden, dank der effektiven 3D-Verbindungen, die durch lasergeschnittene Mikrovias hergestellt werden.

Die HDI-Technologie gewährleistet eine präzise Impedanzkontrolle und bewahrt die Signalintegrität in Hochgeschwindigkeits-Digital- und Hochfrequenzsystemen. Dabei tragen die eingebettete Kapazität in dünnen dielektrischen Schichten, die präzise Ausrichtung und die kleineren Leiterbahnabmessungen zur Verbesserung des Frequenzgangs und zur Verringerung des Rauschens bei. Diese Leiterplatten ermöglichen zuverlässige Integration und Leistung, wo Standard-Leiterplatten die Designanforderungen nicht erfüllen können.

5. Herausforderungen bei HDI-Leiterplatten

Obwohl HDI-Leiterplatten viele Vorteile bieten, stellen sie im Vergleich zu Standard-Leiterplatten auch Herausforderungen dar. Sie erfordern fortschrittliche Methoden wie Laserbohren und Schichtaufbau, was die Produktion komplexer macht. Der Bedarf an spezialisierter Ausrüstung und strenger Prozesskontrolle erhöht auch die Gesamtherstellungskosten.

Eine weitere Einschränkung ist das Wärmemanagement. Geeignete Kühltechniken sind erforderlich, da der Luftstrom begrenzt ist und die Wärmesenke durch die Nähe von Leiterbahnen und Komponenten in dünnen dielektrischen Schichten beeinträchtigt wird. Ingenieure müssen bei hochdichten Verbindungen äußerst sorgfältig arbeiten und die Signalintegrität und Leistungsintegrität in Hochgeschwindigkeitsschaltungen sicherstellen (wo die geringste Störung die Leistung beeinträchtigen kann), sodass auch das Routing nicht einfach ist.

Darüber hinaus erfordert die Produktion von HDIs eine hochpräzise Fertigung und spezialisiertes Know-how für die Zuverlässigkeit, was in Werken, die noch keine fortschrittlichen Leiterplattentechnologien eingeführt haben, möglicherweise nicht verfügbar ist.

Bei Hochleistungs- und missionskritischen Lösungen überwiegen die Vorteile eines HDI-Designs die Nachteile bei Weitem, wobei die erhöhte Packungsdichte die logische Antwort für zukünftige Designs ist.

6. Wann man eine HDI-Leiterplatte einer Standard-Leiterplatte vorziehen sollte

Die Entscheidung, eine HDI- oder eine Standard-Leiterplatte zu verwenden, hängt von Ihren Designprioritäten ab. Bei der Arbeit mit Fine-Pitch-BGAs unter 0,5 mm und Hochgeschwindigkeitsschnittstellen wie DDR4, PCIe und USB 3.0 sind HDI-Leiterplatten die beste Option. In fortschrittlichen Geräten der Kommunikations-, Computer-, Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie – wo hohe Leistung und Miniaturisierung entscheidend sind – sind sie aufgrund ihrer Fähigkeit, kompakte Layouts zu unterstützen und die Signalintegrität zu bewahren, perfekt geeignet.

Andererseits sind herkömmliche Leiterplatten am besten für Designs geeignet, bei denen niedrige Frequenzen, größere Abmessungen und niedrigere Kosten akzeptabel sind und die Komplexität minimal ist. Sie bleiben erschwinglich, zuverlässig und einfach herzustellen. Dies macht sie zur ersten Wahl für Haushaltsgeräte, industrielle Steuerungssysteme und Einsteiger-Elektronik.

Fazit

Sowohl HDI- als auch Standard-Leiterplatten dienen als grundlegende Verbindungskomponenten, doch ihre Fähigkeiten unterscheiden sich. Standard-Leiterplatten bleiben zuverlässig für kostengünstige und weniger anspruchsvolle Schaltungen, während HDI-Leiterplatten Miniaturisierung und Hochgeschwindigkeitsleistung sowie überlegene Integration ermöglichen. Die Wahl hängt von den Anwendungsanforderungen ab, wobei HDI für fortschrittliche kompakte Systeme geeignet ist und Standard-Leiterplatten für kostengesteuerte, einfache Designs.JLCPCB bietet professionelle Fertigungsdienstleistungen mit schneller Durchlaufzeit und wettbewerbsfähigen Preisen.

Ready to see your PCB ideas comes to life