Leitfaden zur Materialauswahl für flexible Leiterplatten: Polyimid, PET und Zuverlässigkeitsaspekte
13 min
- Flexible PCB-Materialien verstehen
- Polyimid (PI) als Standardmaterial für flexible Leiterplatten
- Polyimid vs. PET in flexiblen PCB-Anwendungen
- Zuverlässigkeitsaspekte bei der Auswahl flexibler PCB-Materialien
- Material- und Fertigungsaspekte für zuverlässige flexible Leiterplatten
- JLCPCBs flexible PCB-Material- und Fertigungskapazitäten
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wichtige Erkenntnisse
Die Wahl des richtigen flexiblen PCB-Materials wirkt sich direkt auf die Biegeleistung, die thermische Zuverlässigkeit und die Produktlebensdauer aus. Dieser Leitfaden erklärt die Unterschiede zwischen Polyimid (PI) und PET-Materialien, ihre Anwendungen und die wichtigsten Faktoren, die bei der Auswahl von flexiblen PCB-Materialien zu berücksichtigen sind. Mit der richtigen Materialauswahl und Fertigungskontrolle können Ingenieure mit JLCPCB zuverlässige flexible Schaltungen für Unterhaltungselektronik, Industriekomponenten und Hochleistungsanwendungen realisieren.
Haben Sie sich jemals gefragt, was hinter dem Scharnier eines Laptops für ein Flachbandkabel steckt, in einen Fitness-Tracker geschaut oder ein Smartphone aufgeklappt? All diese Produkte verwenden flexible Schaltungen, und die Qualität, die Sie in der Hand halten, beginnt mit den richtigen flexiblen PCB-Materialien. Das Substrat ist nicht nur ein passiver Träger – es bestimmt die Anzahl der Biegezyklen, die Ihre Platine aushält, wie sie Hitze verträgt und ob sie in sechs Monaten in einer Tasche reißt. Während eine flexible Leiterplatte auf dem Prüfstand völlig in Ordnung sein mag, kann sie im Feldeinsatz versagen, nur weil die falsche flexible PCB-Basisfolie ausgewählt wurde.
Die Materialwahl ist eine Kombination aus Maschinenbau, Wärmemanagement und Kostenkontrolle. Wenn Sie es richtig machen, wird Ihr Produkt jahrelang flexibel bleiben. In diesem Leitfaden gehen wir auf die am häufigsten verwendeten flexiblen Schaltungsmaterialien ein, vergleichen Polyimid und PET direkt miteinander und untersuchen die Zuverlässigkeitsfaktoren. Am Ende werden Sie sicher sein, wie Sie flexibles PCB-Material ohne Zögern auswählen.
Flexible PCB-Materialien verstehen
Eine flexible Leiterplatte besteht aus einer Reihe von dünnen Folien und Klebstoffen anstelle des starren, glasfaserverstärkten Laminats, das in Standardplatinen verwendet wird. Eine dielektrische Basisfolie trägt das Kupfer, ein Klebstoff verbindet die Schichten, und eine schützende Abdeckfolie versiegelt alles. All dies sind tatsächliche Entscheidungen mit Konsequenzen. Während FR4 ein starres Substrat ist, bieten flexible Schaltungen eine echte Auswahl an Substraten. Diese Freiheit ist großartig, kann aber auch zu einer schlechten Entscheidung führen, die in einem ansonsten guten Design verborgen sein kann.
Gängige Materialtypen für flexible Schaltungen
Flexible Schaltungen basieren auf einer kleinen, aber einzigartigen Materialfamilie, die alle für ihre jeweiligen Anforderungen optimiert sind. Um eine fundierte Wahl bei flexiblen PCB-Materialien zu treffen, ist es wichtig, die Beiträge der einzelnen Materialien zu verstehen.
- Polyimid (PI): Das Arbeitstier der Branche, gute thermische Stabilität, gute mechanische Stabilität und die Standardwahl für gelötete, hochzuverlässige flexible Schaltungen.
- Polyester (PET): Eine kostengünstigere Folie, die sich gut für Flexibilität eignet, aber nicht für hohe Temperaturen geeignet ist; sie wird in Membranschaltern und Wegwerfelektronik verwendet.
- Klebstoffe: Klebeschichten auf Acryl- und Epoxidbasis, die zum Zusammenfügen des Schichtstapels verwendet werden; für feinere Strukturen sind klebstofffreie Laminate erhältlich.
- Kupferfolie: Walzgeglühtes (RA) Kupfer für dynamische Biegeanwendungen oder galvanisch abgeschiedenes (ED) Kupfer für statische Anwendungen.
- Abdeckfolie und Decklack: Die schützende Deckschicht besteht in der Regel aus einer Polyimidfolie mit Klebstoff oder einer gedruckten, flüssigen, fotoempfindlichen Schicht.
Warum die Materialauswahl Zuverlässigkeit und Flexibilität beeinflusst
Der gesamte Gedanke einer flexiblen Schaltung ist, dass sie sich biegt, und das Biegen führt zu zyklischen Belastungen, die direkt auf das Kupfer und das Dielektrikum wirken. Ein Material, das nicht ermüdungsbeständig ist, weist Mikrorisse auf, lange bevor die Platine ausfällt. Die Dimensionsstabilität (das Ausmaß der Filmschrumpfung oder -bewegung während der Laminierung/des Reflow-Lötens) hängt ebenfalls vom Material ab. Zu viel Bewegung führt zu Öffnungen und Registrierungsproblemen, da Schichten und Pads verschoben werden. Die thermische Toleranz ist die dritte Säule. Eine Folie mit einem Erweichungspunkt von 150°C hält einer bleifreien Reflow-Lötung bei 245-260°C einfach nicht stand. Das Substrat definiert somit stillschweigend die Obergrenze aller nachgelagerten Prozesse und Feldbedingungen.
Polyimid (PI) als Standardmaterial für flexible Leiterplatten
Ingenieure bezeichnen "flex PCB", und in der Regel sprechen sie von einer Schaltung, die auf einem Polyimid-Substrat hergestellt wurde. Jahrzehntelange Verwendung hat die Zuverlässigkeit von PI bewiesen und es zur bevorzugten Basisfolie gemacht. Die Antwort ist einfach: Polyimid ist eines der wenigen Materialien, das eine seltene Kombination aus hoher thermischer Stabilität, mechanischer Zähigkeit und chemischer Beständigkeit bietet – und das in einer Folie, die nur 12,5 bis 50 Mikrometer dick ist. Es gibt nicht viele, die diesem gesamten Spektrum gerecht werden.
Thermische Stabilität und mechanische Leistung von PI
Das besondere Merkmal von Polyimid ist seine thermische Beständigkeit. Es behält seine mechanischen und dielektrischen Eigenschaften bei Temperaturen, die über der Glasübergangstemperatur der meisten anderen Kunststoffe liegen. Die flexible Polyimidfolie weist die folgenden wichtigen Leistungsmerkmale auf:
- Hohe thermische Beständigkeit: Für den Dauergebrauch bei 150°C und kurzzeitig bis zu Temperaturen der bleifreien Reflow-Lötung.
- Hervorragende Biegelebensdauer: In Kombination mit walzgeglühtem Kupfer ist es in der Lage, Hunderttausende bis Millionen von Biegezyklen zu widerstehen.
- Hohe Beständigkeit gegen mechanische Kräfte (Zugfestigkeit): Reißt oder dehnt sich nicht, wenn es Kräften ausgesetzt wird.
- Gute chemische Beständigkeit: Widersteht Ätzmitteln, Flussmitteln und Reinigungsmitteln, die bei der Herstellung verwendet werden.
- Stabile Dielektrizitätskonstante: Die Dielektrizitätskonstante des Materials liegt typischerweise im Bereich von 3,2 bis 3,5, was eine stabile Impedanz gewährleistet.
Warum PI für Hochtemperaturanwendungen bevorzugt wird
Die meisten flexiblen Schaltungen überstehen nur das härteste thermische Ereignis: das Löten. Die Reflow-Temperatur von bleifreiem SAC305 beträgt 245-260°C, was eine Niedertemperaturfolie sofort schmelzen oder verziehen würde. Polyimid nimmt die Strapazen gelassen hin. Es hat eine hohe Zersetzungstemperatur und behält seine Abmessungen und Struktur während Reflow-, Wellenlöt- und Nacharbeitszyklen bei. Das ist die einzig praktikable Alternative für flexible Platinen mit gelöteten Bauteilen. Neben der Montage können Platinen auch dauerhafter Hitze ausgesetzt sein, z. B. in der Automobil-Elektronik im Motorraum, bei LED-Beleuchtung und in Industriesensoren. Die Stabilität von Polyimid unter langfristiger thermischer Belastung gewährleistet zuverlässige Schaltungen während ihrer gesamten Lebensdauer.
Polyimid vs. PET in flexiblen PCB-Anwendungen
Der beliebteste Ersatz für Polyimid ist PET (Polyester), und die Entscheidung für das eine oder andere ist eine der häufigsten Entscheidungen bei der Auswahl flexibler PCB-Materialien. Beide sind flexibel, beide sind leicht verfügbar, aber sie werden für sehr unterschiedliche Zwecke verwendet.
Vergleich der Temperaturbeständigkeit und mechanischen Haltbarkeit
Die bedeutendste Änderung ist die Hitzetoleranz. PET erweicht und verformt sich zwischen 130-150°C; es kann nicht auf herkömmliche Weise gelötet werden. In PET-Schaltungen werden normalerweise leitfähige Klebstoffe oder gecrimpte Kontakte verwendet. Polyimid übertrifft PET auch in Bezug auf die mechanische Ermüdungslebensdauer und Zugfestigkeit, was es zu einer sichereren Wahl für dynamisches Biegen macht. Lassen Sie uns einen direkten Vergleich der beiden Folien anstellen.
| Eigenschaft | Polyimid (PI) | Polyester (PET) |
|---|---|---|
| Dauergebrauchstemperatur | ~150°C | ~105-130°C |
| Lötbarkeit | Ja (Reflow/Welle) | Nein (leitfähiger Klebstoff) |
| Biege-/Ermüdungslebensdauer | Hervorragend | Mäßig |
| Zugfestigkeit | Hoch | Mäßig |
| Dimensionsstabilität | Sehr gut | Mäßig |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Gut | Gut |
| Relative Kosten | Höher | Niedriger |
Kosten- und Anwendungskompromisse
PET ist auch viel billiger als Polyimid, und für das richtige Produkt ist es den Preis wert. Es ist einfach eine Frage der Auswahl des richtigen Materials für die Anwendung.
- Verwenden Sie PET für Membranschalter, Tastaturen, Einweg-Medizinsensoren, LED-Lichtstreifen und andere kostensensible Produkte mit niedrigen Temperaturanforderungen.
- Verwenden Sie Polyimid für gelötete Baugruppen, dynamische Biegeanwendungen, Automobil- und Luftfahrtelektronik sowie für Anwendungen, bei denen eine längere Hitzeeinwirkung auftritt.
Es geht nicht nur um den Preis. Bei Platinen, die gelötet werden müssen und/oder mehrfach gebogen werden, gibt es keine Alternative zu Polyimid, egal zu welchem Preis.
Zuverlässigkeitsaspekte bei der Auswahl flexibler PCB-Materialien
Die Auswahl der Basisfolie ist nur der erste Schritt. Langfristig hängt die Zuverlässigkeit des Materials von seiner Fähigkeit ab, Feuchtigkeit zu widerstehen, seine Größe während der Verarbeitung beizubehalten und mechanischen Belastungen nach dem Aufbringen einer Abdeckfolie standzuhalten. Dies sind die Faktoren, die eine flexible Schaltung, die die Lebensdauer des Produkts überdauert, von einer unterscheiden, die nach einigen thermischen Zyklen ausfällt. Lassen Sie uns diejenigen überprüfen, die am meisten zubeißen.
Feuchtigkeitsbeständigkeit und Dimensionsstabilität
Polyimid ist hygroskopisch und nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf; diese Feuchtigkeit verdampft während des Reflow-Lötens, was zu Delamination oder Popcorning führt. Deshalb müssen flexible Platinen vor der Montage immer gebacken werden. Dimensionsstabilität ist ebenfalls von größter Bedeutung. Während des Ätzens, der Laminierung und des Reflow-Lötens dehnt sich die Folie aus und zieht sich zusammen, was zu übermäßigen Bewegungen führt, die zu einem Verlust der Lageregistrierung führen. Bei mehrschichtigen flexiblen Schaltungen führt selbst eine geringfügige Dimensionsabweichung zwischen den Schichten zu einer Fehlausrichtung von Durchkontaktierungen und Pads. Die Wahl einer Folie mit geringer und vorhersagbarer Schrumpfung und die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit während des Prozesses führen zu einer hohen Registrierungsgenauigkeit.
Abdeckfolienschutz und Rissbeständigkeit
Eine Abdeckfolie ist die flexible Version einer Lötstoppmaske, eine Schutzfolie, die typischerweise aus Polyimid mit Klebstoff besteht und über die Leiterbahnen aufgebracht wird. Sie isoliert nicht nur, sondern führt das Kupfer auch durch die neutrale Biegeachse, um die Dehnung zu minimieren. Die Rissbeständigkeit wird durch ein gutes Abdeckfoliendesign direkt verbessert. Wenn sich das Kupfer in der Mitte der Biegung befindet, werden die maximalen Spannungsniveaus auf den Leitern erheblich reduziert.
- Spannungsentlastung: Kupfer wird durch die Platzierung der Abdeckfolie nahe der neutralen Achse platziert, um die Biegespannung zu reduzieren.
- Umweltabdichtung: Schützt Leiterbahnen vor Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb.
- Rissminderung: Verbessert den flexiblen Bereich, die Reißfestigkeit an Biegestellen.
- Pad-Definition: Pads werden nur dort freigelegt, wo sie gelötet werden müssen, und schützen den Rest.
Material- und Fertigungsaspekte für zuverlässige flexible Leiterplatten
Das beste Material ist nutzlos, wenn der Herstellungsprozess nicht konsistent damit umgehen kann. Die Abstimmung der Materialauswahl auf einen stabilen, gut kontrollierten Produktionsablauf ist der Grundstein für zuverlässige flexible Schaltungen. Hier wird das Denken in Richtung Design-for-Manufacturing nützlich: Die Idee ist, Materialien zu wählen, mit denen Ihr Hersteller ohne unerwartete Überraschungen im Fertigungsprozess arbeiten kann.
Schichtstapel-Kompatibilität und Prozessstabilität
Alle Schichten innerhalb eines flexiblen Schichtstapels müssen kompatibel sein. Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) der Basisfolie, des Klebstoffs und des Kupfers können zu inneren Spannungen führen, die sich nach thermischen Zyklen als Verwerfung oder Delamination äußern. Diese Eigenschaften werden in einem stabilen Schichtstapel im Gleichgewicht gehalten. Berücksichtigen Sie bei der Entwicklung eines flexiblen Schichtstapels Folgendes:
- Stellen Sie sicher, dass er symmetrisch aufgebaut ist: Symmetrische Schichtstapel widerstehen Verkrümmung und Verdrehung.
- Berücksichtigen Sie den Klebstofffluss: Das Ausquetschen von Klebstoff während der Laminierung sollte die Toleranz nicht überschreiten.
- Planen Sie Übergangszonen: Verstärken Sie die starre-zu-flexible Grenze bei Starrflex-Designs.
DFM-Prüfungen und Materialqualitätskontrolle
Design for Manufacturing (DFM) stellt sicher, dass Zuverlässigkeitsprobleme vor der Produktion behoben werden. Diese Überprüfungen konzentrieren sich speziell auf Biegeradius, Leiterbahnführung durch flexible Zonen und die Registrierung der Abdeckfolie für flexible Schaltungen. Die Qualitätskontrolle der eingehenden Materialien ist ebenso wichtig. Die Foliendicke, das Kupfergewicht und die Klebstoffkonsistenz werden überprüft, um sicherzustellen, dass jede Charge auf der Linie gleich reagiert.
Industriestandards wie IPC-6013 (Qualifikations- und Leistungsspezifikation für flexible Leiterplatten) und IPC-2223 (Bereichsdesignstandard für flexible Schaltungen) legen die Akzeptanzkriterien und Designregeln fest, die zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit flexibler Platinen beitragen. Diese Standards machen die Materialauswahl weniger zu einem Ratespiel und mehr zu einem wiederholbaren und überprüfbaren Prozess.
JLCPCBs flexible PCB-Material- und Fertigungskapazitäten
Die Theorie zu kennen ist das eine, aber die Umsetzung in die Praxis erfordert einen Hersteller, der die geeigneten Materialien bereitstellen und eine gleichbleibende Qualität sicherstellen kann. Hier machen moderne Leiterplattenhersteller wie JLCPCB die Auswahl flexibler PCB-Materialien einfach. JLCPCB verwendet Polyimid-Basisfolien zur Herstellung flexibler Schaltungen und bietet Optionen, die den oben genannten Zuverlässigkeitsprinzipien genau entsprechen, und verfügt gleichzeitig über Inspektionsprozesse, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
Optionen für flexible PCB-Materialien für verschiedene Anwendungen
JLCPCBs flexibler PCB-Service konzentriert sich auf Polyimid-Substrate, das zuverlässigste und am weitesten verbreitete Material für gelötete und hochzuverlässige flexible Schaltungen. Die verfügbaren Optionen ermöglichen es Ihnen, den Aufbau an Ihre Anwendung anzupassen.
- Standarddicken, ideal für dynamisches und statisches Biegen, auf einer Polyimid-Basisfolie.
- Abdeckfolie und Spannungsentlastung mit definierten Pad-Öffnungen.
- Gewichtsoptionen für Kupfer unter Berücksichtigung von Stromtragfähigkeit und Flexibilität.
- Oberflächenveredelung wie ENIG für feine Rastermaße und zuverlässige Lötbarkeit.
- Ein- und mehrschichtige flexible Aufbauten, die von einfachen Verbindern bis hin zu komplexen Verbindungen reichen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F: Was ist das am häufigsten verwendete Material für flexible Leiterplatten?
Antwort: Polyimid (PI) ist mit Abstand das gebräuchlichste Basismaterial für flexible Leiterplatten. Seine hohe thermische Stabilität, hervorragende Biegelebensdauer und Lötbarkeit machen es zur Standardwahl für gelötete und hochzuverlässige flexible Schaltungen.
F: Können flexible PET-Leiterplatten wie Polyimid-Leiterplatten gelötet werden?
Antwort: Nein, PET erweicht bei etwa 130-150°C und kann das standardmäßige Reflow- oder Wellenlöten nicht überstehen. PET-basierte flexible Schaltungen verwenden stattdessen typischerweise leitfähige Klebstoffe oder gecrimpte Kontakte, um Verbindungen herzustellen.
F: Warum müssen flexible Leiterplatten vor der Montage gebacken werden?
Antwort: Polyimid nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf, und dieses eingeschlossene Wasser kann während des Reflow-Lötens verdampfen, was zu Delamination oder Popcorning führt. Das Vorbacken treibt die Feuchtigkeit aus und ist ein Standardschritt für eine zuverlässige Montage flexibler Schaltungen.
F: Was ist eine Abdeckfolie und warum ist sie für die Zuverlässigkeit wichtig?
Antwort: Eine Abdeckfolie ist eine Schutzfolie, normalerweise aus Polyimid mit Klebstoff, die über die Leiterbahnen laminiert wird – das flexible Äquivalent zur Lötstoppmaske. Sie versiegelt die Leiterbahnen vor Umwelteinflüssen und hilft, das Kupfer nahe der neutralen Biegeachse zu positionieren, um rissverursachende Dehnungen zu reduzieren.
F: Welche IPC-Standards gelten für das Design und die Materialien flexibler Leiterplatten?
Antwort: IPC-6013 behandelt die Qualifikation und Leistung von flexiblen Leiterplatten, während IPC-2223 den Bereichsdesignstandard für flexible Schaltungen definiert. Die Befolgung beider Standards stellt sicher, dass Ihre Materialauswahl und Designregeln anerkannten Zuverlässigkeitskriterien entsprechen.

Weiterlernen
Der ultimative Leitfaden zu Flex-PCBs: Typen, Design & Anwendungen
Eine Flexible Leiterplatte (FPC oder Flex-PCB) ist eine Art von Leiterplatte, die biegsam konstruiert ist und sich biegen, falten oder verdrehen lässt. Eine FPC kombiniert mehrere gedruckte Schaltungen sowie Bauteile, die auf einem flexiblen Substrat positioniert sind. Sie besteht typischerweise aus Polyimid-Folienmaterial, das hohe Flexibilität und thermische Stabilität gewährleistet. Dank ihres miniaturisierten Designs ermöglicht sie innovative Anwendungen in wichtigen Elektronikbereichen wie Consum......
Den richtigen Biegeradius für langlebige flexible Leiterplatten wählen
Wichtige Erkenntnisse Die Beherrschung des Biegeradius ist für ein zuverlässiges flexibles PCB-Design unerlässlich. Gemäß den IPC-2223-Richtlinien sollten Sie für statische Biegungen mindestens das 6-fache der Gesamtdicke und für dynamische Anwendungen das 100-fache einhalten. Verwenden Sie dabei dünneres RA-Kupfer, klebstofffreies Polyimid, versetzte Leiterbahnen und wabenförmige Muster in den Flexzonen. Die richtige Materialauswahl, die Optimierung des Schichtaufbaus und ausreichender Abstand zu Ver......
Leitfaden für das Design flexibler Leiterplatten: Vermeidung mechanischer Ausfälle
Leitfaden für das Design flexibler Leiterplatten: Vermeidung mechanischer Ausfälle Wichtige Erkenntnisse Zuverlässiges Flex-PCB-Design erfordert mehr als nur elektrische Leistung. Die richtige Kontrolle des Biegeradius, die Leiterbahnführung, die Platzierung von Vias, die Auswahl von Versteifungen und DFM-Überlegungen sind unerlässlich, um mechanische Ausfälle wie Kupferrisse und Delamination zu verhindern. Durch die Befolgung bewährter Praktiken für flexibles PCB-Design können Ingenieure die Haltbark......
Leitfaden für Flex-PCB-Prototyping: Materialien & Design-Tipps
Wichtige Erkenntnisse Ein zuverlässiger flexibler PCB-Prototyp erfordert mehr als nur eine funktionierende Schaltung. Die Materialauswahl, die Kontrolle des Biegeradius, das Kupferdesign, die Panelisierung und die Wahl der Versteifungen wirken sich direkt auf die Flexibilität, Haltbarkeit und den Fertigungserfolg aus. Durch die Einhaltung geeigneter Praktiken für die Prototypenentwicklung flexibler Leiterplatten können Ingenieure Designrisiken reduzieren und mit JLCPCB reibungslos von Prototypen zur S......
Flex-Leiterplatten-Stackup-Designleitfaden: Schichten, Materialien und Zuverlässigkeit
Wichtige Erkenntnisse Ein zuverlässiger Flex-Leiterplatte beginnt mit dem richtigen Schichtaufbau-Design. Die Schichtstruktur, Materialauswahl und Kupferanordnung beeinflussen direkt die Flexibilität, Biegelebensdauer, elektrische Leistung und Fertigungszuverlässigkeit. Dieser Leitfaden erklärt einseitige, doppelseitige und mehrschichtige Flex-Leiterplatten-Schichtaufbauten, einschließlich Polyimid-Materialien, Abdeckfolie, Kupfertypen und wichtige Designüberlegungen zur Erstellung langlebiger flexibl......
Leitfaden zur Materialauswahl für flexible Leiterplatten: Polyimid, PET und Zuverlässigkeitsaspekte
Wichtige Erkenntnisse Die Wahl des richtigen flexiblen PCB-Materials wirkt sich direkt auf die Biegeleistung, die thermische Zuverlässigkeit und die Produktlebensdauer aus. Dieser Leitfaden erklärt die Unterschiede zwischen Polyimid (PI) und PET-Materialien, ihre Anwendungen und die wichtigsten Faktoren, die bei der Auswahl von flexiblen PCB-Materialien zu berücksichtigen sind. Mit der richtigen Materialauswahl und Fertigungskontrolle können Ingenieure mit JLCPCB zuverlässige flexible Schaltungen für ......