Flex-Leiterplatten-Stackup-Designleitfaden: Schichten, Materialien und Zuverlässigkeit
12 min
- Flex-Leiterplatten-Schichtaufbau-Strukturen verstehen
- Kernmaterialien, die in Flex-Leiterplatten-Schichtaufbauten verwendet werden
- Wichtige Designüberlegungen für den Flex-Leiterplatten-Schichtaufbau
- Elektrische und mechanische Zuverlässigkeitsüberlegungen bei Flex-Leiterplatten-Schichtaufbauten
- Fertigungs- und DFM-Überlegungen für Flex-Leiterplatten-Schichtaufbauten
- JLCPCBs flexibler Leiterplatten-Schichtaufbau und Fertigungskapazitäten
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wichtige Erkenntnisse
Ein zuverlässiger Flex-Leiterplatte beginnt mit dem richtigen Schichtaufbau-Design. Die Schichtstruktur, Materialauswahl und Kupferanordnung beeinflussen direkt die Flexibilität, Biegelebensdauer, elektrische Leistung und Fertigungszuverlässigkeit. Dieser Leitfaden erklärt einseitige, doppelseitige und mehrschichtige Flex-Leiterplatten-Schichtaufbauten, einschließlich Polyimid-Materialien, Abdeckfolie, Kupfertypen und wichtige Designüberlegungen zur Erstellung langlebiger flexibler Schaltungen mit JLCPCB.
Haben Sie sich jemals gefragt, wie ein faltbares Telefon 200.000 Biegezyklen überstehen kann, ohne dass eine Leiterbahn bricht? Dahinter steckt keine Magie, sondern ein gut durchdachter Flex-Leiterplatten-Schichtaufbau. Wie Sie Polyimid, Kupfer und Abdeckfolie schichten, bestimmt, ob sich Ihre Platine schön biegen lässt oder gar nicht. Heutzutage finden sich flexible Schaltungen in Wearables, Kameramodulen, Automobilsensoren, medizinischen Sonden und vielen anderen Anwendungen. Im Gegensatz zu starren Platinen muss ein flexibler Leiterplatten-Schichtaufbau jedoch so ausgelegt sein, dass er zwei etwas widersprüchliche Anforderungen erfüllt: elektrische Leistung und mechanische Haltbarkeit.
Die Schichtstruktur ist wichtig, denn wenn diese falsch ist, werden Kupferermüdung oder Delamination oder Impedanzdrift bereits lange vor dem Ende der Lebensdauer beobachtet. Hier werden wir Flex-Leiterplatten-Schichtstrukturen von einseitig bis mehrschichtig und die Kernmaterialien besprechen, die sie ermöglichen. Am Ende werden Sie in der Lage sein, genau zu wissen, wie Sie einen Schichtaufbau erstellen, der sich biegt, aber nicht bricht.
Flex-Leiterplatten-Schichtaufbau-Strukturen verstehen
Die vertikale Struktur aller leitenden und dielektrischen Schichten, aus denen eine flexible Leiterplatte besteht, wird als Flex-Leiterplatten-Schichtaufbau bezeichnet. Die Basis ist fast ausnahmslos Polyimid, und Kupferfolie wird auf einer oder beiden Seiten befestigt, die dann mit einer Abdeckfolie zum Schutz der Leiterbahnen bedeckt werden. Da das Substrat sehr dünn und flexibel ist, ändert jede hinzugefügte Schicht sowohl die elektrischen Eigenschaften als auch die Biegeeigenschaften. Die grundlegende Flex-Designrichtlinie lautet: Je weniger Schichten, desto einfacher ist das Biegen. Ein einseitiger Flex kann ohne Probleme um einen kleinen Radius gebogen werden; ein sechslagiger Aufbau ist praktisch wie eine starre Platine. Die richtige Struktur wird ausgewählt, um die Anzahl der Flex-Anforderungen zu erfüllen, nicht die Anzahl der Routing-Anforderungen für die Anwendung.
Einseitige, doppelseitige und mehrschichtige flexible Leiterplatten-Schichtstrukturen
Flexible Schaltungen werden in 3 Hauptkategorien unterteilt, die auf den Leiterbahnen basieren. Mit zunehmender Komplexität steigt auch die Routing-Kapazität auf Kosten der Flexibilität.

- Einseitiger Flex: Eine Kupferschicht auf einer Polyimid-Basis, die von einer Abdeckfolie bedeckt wird. Dies ist die anpassungsfähigste und kostengünstigste Wahl, geeignet für bewegliche Biegeteile wie Druckerköpfe und Scharniere.
- Doppelseitiger Flex: Kupfer auf beiden Seiten eines Polyimid-Kerns (mit durchkontaktierten Löchern). Es ermöglicht Kreuzungs-Routing und einfache Impedanzkontrolle und ist mäßig flexibel.
- Mehrschichtiger Flex: Drei oder mehr Kupferschichten mit Klebstoff oder Bondfolie. Diese sind für Hochgeschwindigkeits-Routing und sehr dicht, werden aber nur in statischen oder wenig flexiblen Bereichen verwendet.
Wie der Schichtaufbau Flexibilität und Zuverlässigkeit beeinflusst
Die Biegespannung während des Biegens ist ein direktes Ergebnis der Anzahl und Position des Kupfers. Die äußere Oberfläche der flexiblen Schaltung wird auf Zug belastet, die innere Oberfläche auf Druck. Kupfer, das am weitesten von der Mittelposition entfernt ist, steht unter der größten Belastung und ist anfälliger für Ermüdungsrisse. Daher haben einseitige Designs die längste Lebensdauer in dynamischen Anwendungen. Die einzelne Kupferschicht kann nahe der neutralen Achse, der Nulldehnungsebene der Biegung, platziert werden. Mit jeder Schicht entfernt sich das Kupfer tendenziell von dieser Ebene, und die Zuverlässigkeit bei wiederholtem Biegen nimmt deutlich ab. Daher sind Symmetrie und dünne Dielektrika wichtige Überlegungen, um kontrollierbare Spannungen aufrechtzuerhalten.
Kernmaterialien, die in Flex-Leiterplatten-Schichtaufbauten verwendet werden
Der größte Unterschied zwischen Flex-Design und starren FR4-Arbeiten liegt in den Materialien. Alle Schichten eines flexiblen Leiterplatten-Schichtaufbaus sollten Biegung, thermische Zyklen und Lamination ohne Rissbildung oder Delamination überstehen können. Diese drei Komponenten sind die dielektrische Folie, die Kupferfolie und die Abdeckfolie.

Polyimid, Kupferfolie und Abdeckfolienmaterialien
Das am häufigsten verwendete Dielektrikum in flexiblen Schaltungen ist Polyimid (PI), da es eine hervorragende thermische Stabilität (200°C oder mehr), geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hervorragende Biegeeigenschaften aufweist. Typische Dicken der Basisfolie reichen von 12,5 µm bis 50 µm (½ mil bis 2 mil), wobei die dünnere Folie einen kleineren Biegeradius ermöglicht. Das Dielektrikum ist nicht die einzige wichtige Wahl, sondern auch die Kupferfolie. Zwei Qualitäten dominieren:
- Galvanisch abgeschiedenes (ED) Kupfer: Günstiger, hat aber eine säulenförmige Kornstruktur. Es ist für statisches Biegen geeignet, ermüdet aber bei wiederholtem Biegen schneller.
- Gewalztes, geglühtes (RA) Kupfer: Eine Struktur mit horizontaler Kornausrichtung, die der Rissausbreitung widersteht. Die Standardwahl für RA-Kupfer bei dynamischem Biegen und Anwendungen mit einer hohen Anzahl von Zyklen.
Die Abdeckfolie ersetzt den Lötstopplack, der auf starren Platinen aufgetragen wird. Es handelt sich in der Regel um eine Polyimid-Folie mit einer Klebeschicht, die über die Leiterbahnen laminiert wird und Isolierung und mechanischen Schutz bietet. Es ist auch möglich, eine photoabbildbare Abdeckfolie (wie LPI-Lötstopplack) zu verwenden, aber in Biegebereichen ist die Folienabdeckung immer noch haltbarer.
Klebstoffbasierte vs. klebstofffreie Flex-Leiterplatten-Strukturen
Flex-Laminate sind in zwei Bauartenfamilien erhältlich, die einen großen Unterschied in der Zuverlässigkeit ausmachen können. Es gibt zwei Arten von Laminaten: klebstoffbasiert, bei dem Kupfer mit einem Acryl- oder Epoxidklebstoff auf das Polyimid geklebt wird; und klebstofffrei, bei dem das Kupfer direkt auf das Polyimid aufgebracht wird. Die klebstofffreie Konstruktion ist für hochzuverlässige und hochdichte Designs wünschenswerter. Der Verzicht auf Acrylklebstoff, der einen hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten hat, hilft, das Risiko von Hülsenrissen bei durchkontaktierten Löchern während thermischer Zyklen und beim Assembly-Reflow zu minimieren.
Wichtige Designüberlegungen für den Flex-Leiterplatten-Schichtaufbau
Richtlinien zum Biegeradius und Neutralachsen-Design

Der Biegeradius ist der kleinste Radius, um den die flexible Schaltung gebogen werden kann, ohne das Kupfer zu beschädigen. Er wird als Vielfaches der gesamten Flex-Dicke angegeben; die Regeln werden mit zunehmender Schichtanzahl strenger. Die folgenden Mindestwerte werden gemäß den Industrierichtlinien empfohlen, die auch auf IPC-2223 (Abschnittsdesignstandard für Flex) basieren:
| Konstruktion | Minimaler Biegeradius (statisch) | Minimaler Biegeradius (dynamisch) |
|---|---|---|
| Einseitig | 6× Dicke | 20–40× Dicke |
| Doppelseitig | 12× Dicke | 40–100× Dicke |
| Mehrschichtig | 24× Dicke | Nicht empfohlen |
Das Neutralachsen-Design zielt darauf ab, das spannungsempfindlichste Kupfer so nah wie möglich an der Mitte der Biegung zu platzieren. Einseitiger Flex ermöglicht es, die Dicke von Abdeckfolie und Basis zu variieren, um das Kupfer nahe der neutralen Achse zu positionieren. Das Versetzen der oberen und unteren Leiterbahnen bei doppelseitigem dynamischem Biegen verringert die Gesamtsteifigkeit im Biegebereich.
Kupferausgleich und mechanische Spannungskontrolle
Kupferausgleich ist der Prozess, der sicherstellt, dass Kupfer gleichmäßig, Schicht für Schicht und über den Platinenbereich verteilt ist. Die ungleichmäßige Verteilung des Kupfers führt zu Verzug des Laminats während der Lamination und auch zur Konzentration mechanischer Spannungen an den Grenzen zwischen schwerem und leichtem Kupfer. Hier sind einige Tipps zur Spannungskontrolle:
- Leiterbahnen parallel zur Biegelinie werden niemals verwendet; die Biegung dient dazu, das Dielektrikum zu dehnen und nicht die Leiterbahnkanten.
- Halten Sie durchkontaktierte Löcher, Pads und Vias von jedem Biegebereich fern; sie sind Spannungserhöher und Rissinitiierungsstellen.
- Vermeiden Sie quadratische 90°-Ecken, die Spannung konzentrieren, indem Sie gebogene Leiterbahnen und tropfenförmige Pad-Übergänge verwenden.
- Erwägen Sie die Verwendung einer kleinen Kupferverrundung oder eines "Hasenohr"-Ankers am Pad, um Leiterbahnverbindungen zu sichern und Ablösen zu verhindern.
Elektrische und mechanische Zuverlässigkeitsüberlegungen bei Flex-Leiterplatten-Schichtaufbauten
Impedanzkontrolle und Übersprechüberlegungen
Allerdings ist kontrollierte Impedanz bei Flex anspruchsvoller als bei FR4, da die Dielektrizitätskonstante (Dk) von Polyimid anders ist (Dk≈3,2-3,5) und die Dicke der Dielektrika sehr gering ist. Eine durchgehende Bezugsebene ist nicht erforderlich, um ein 50-Ω-Einzelende- oder 100-Ω-Differentialziel zu erreichen; oft sind breitere Leiterbahnen oder eine koplanare Massefläche ausreichend. Ein Flex-Design verwendet normalerweise eine kreuzschraffierte (gitterförmige) Massefläche, da massive Kupferbezugsebenen die Flexibilität behindern. Das Schraffurmuster hilft, die Biegsamkeit zu erhalten und bietet einen Rückweg, wenn auch mit erhöhter Impedanz, die modelliert werden muss. Dies sind die Regeln für Übersprechen und Impedanz, die Sie beachten sollten:
- Verwenden Sie denselben Abstand für Leiterbahnen zu Ebenen entlang des gesamten Signalpfads, um Impedanzdiskontinuitäten zu vermeiden.
- Wenden Sie die 3W-Regel an, wenn Sie bei empfindlichen Anwendungen parallel routen (drei Leiterbahnbreiten von Mitte zu Mitte).
- Stellen Sie sicher, dass Sie den prozentualen Füllgrad der Kreuzschraffur in den effektiven Dk- und Impedanzberechnungen berücksichtigen.
Thermische Stabilität und dynamische Flex-Zuverlässigkeit
Aufgrund der hohen Glasübergangstemperatur (Tg) von Polyimid haben flexible Schaltungen eine große thermische Reserve, aber der Schichtaufbau muss dennoch Reflow- und Feldtemperaturzyklen überstehen. Durchkontaktierte Löcher sind die häufigste Ursache für Ausfälle aufgrund des CTE-Unterschieds zwischen Kupfer, Klebstoff und Polyimid. Daher wird für thermisch anspruchsvolle Designs nur die klebstofffreie Konstruktion bevorzugt.
Für dynamische Anwendungen wird die Zuverlässigkeit in Biegezyklen gemessen. Gewalztes, geglühtes Kupfer, Kupfer nahe der neutralen Achse und die Berücksichtigung des dynamischen Biegeradius können die Zyklenlebensdauer auf Hunderttausende oder Millionen von Biegungen verlängern. Überprüfen Sie dies immer durch Biegezyklustests, bevor Sie in die Serienproduktion gehen. Simulation liefert nur eine Vorhersage von Trends; das tatsächliche Ermüdungsverhalten hängt von der Qualität der Lamination ab.
Fertigungs- und DFM-Überlegungen für Flex-Leiterplatten-Schichtaufbauten
Laminationsgenauigkeit und Herausforderungen bei der Lagenausrichtung
Im Gegensatz zu FR4 neigen Polyimidfolien während der Verarbeitung zum Schrumpfen und Ausdehnen, was die Registrierung der Lagen zum schwierigsten Aspekt der mehrschichtigen Flex-Fertigung macht. Während des Folienätzens, Backens und Laminierens können sich die Folienschichten über ein Panel hinweg um zehn Mikrometer verschieben und die Ausrichtung der Lagen verändern. Hersteller achten auf Skalierungsfaktoren und großzügige Toleranzen für den Ringkragen; Designer achten darauf, die Merkmale nicht so dicht wie möglich zu gestalten. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Registrierung der Abdeckfolie, bei der Öffnungen mit Pads übereinstimmen müssen und eine übermäßige Klebstoffmenge an den Rändern in Biegebereiche gedrückt werden und die Schaltung auf unerwartete Weise versteifen kann.
DFM-Prüfungen für eine zuverlässige flexible Leiterplattenproduktion
Die häufigsten Flex-Ausfälle können durch eine gründliche DFM-Überprüfung vor der Freigabe vermieden werden. Priorisieren Sie diese Prüfungen:

- Biegezonen haben keine Kupfermerkmale (keine Vias, Pads oder Versteifungen in Biegebereichen).
- Leiterbahnen verlaufen senkrecht zu Biegelinien und verwenden gebogene Geometrie anstelle von scharfen Winkeln.
- Durchkontaktierte Löcher haben großzügige Ringkragen, um Registrierverschiebungen aufzunehmen.
- Kupfer ist sowohl Schicht für Schicht als auch über das Panel hinweg ausgeglichen, um Verzug zu minimieren.
Je früher diese Dinge erkannt werden, desto geringer sind die damit verbundenen Kosten. Ein sauberes DFM-Paket reduziert auch das Hin und Her mit Ihrem Hersteller und bringt Platinen schneller in die Produktion.
JLCPCBs flexibler Leiterplatten-Schichtaufbau und Fertigungskapazitäten
Flexible Leiterplattenmaterial- und Schichtaufbau-Optionen
Das Flex-Produktangebot von JLCPCB basiert auf Polyimid-Basismaterial und ist in einseitigen, doppelseitigen und mehrschichtigen Konstruktionen erhältlich. Designer können Kupfergewichte spezifizieren, die ihren Biege- und Stromtragfähigkeitsanforderungen entsprechen, Abdeckfolienschutz und optionale Versteifungen unter Stecker- und Bauteilbereichen.

Für Designs mit kontrollierter Impedanz ermöglichen die veröffentlichten Schichtaufbau-Informationen die Modellierung der Leiterbahngeometrie auf dem Polyimid-Dielektrikum vor der Fertigung. Dies, zusammen mit der EasyEDA-Integration und einem sofortigen Angebotssystem, macht es einfach, Iterationen an einem flexiblen Leiterplatten-Schichtaufbau ohne Rätselraten durchzuführen. Mit einer schnellen Bearbeitungszeit vom Upload bis zur Produktion können Flex-Prototypen so eng sein wie die Entwicklungszyklen.
Zuverlässigkeitsorientierte Fertigung und Qualitätsprüfung
Zuverlässigkeit bei Flex hängt von der Fertigungsdisziplin ab, und die Qualitätskontrolle ist ein integrierter Prozess. Platinen werden einer automatischen optischen Inspektion (AOI) unterzogen, um die Leiterbahnintegrität und die Registrierung der Abdeckfolie sicherzustellen, gefolgt von elektrischen Tests, die Kontinuität und Isolation gewährleisten, bevor sie versendet werden. Bei der Umsetzung von Schichtaufbau- und Zuverlässigkeitsprinzipien ermöglicht der Flex-Leiterplatten-Service von JLCPCB eine einfache Materialspezifikation, Versteifungsanfragen und das Prototyping Ihres Designs in kleineren Stückzahlen. So können Sie die Biegeleistung und die Impedanzeigenschaften an echter Hardware testen, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F: Was ist die flexibelste Flex-Leiterplatten-Schichtaufbau-Struktur?
Antwort: Einseitiger Flex ist am flexibelsten, da er nur eine Kupferschicht hat, die nahe der neutralen Achse sitzen kann. Er ist die bevorzugte Wahl für dynamische Biegeanwendungen wie Scharniere und Aktuatoren.
F: Warum wird gewalztes, geglühtes Kupfer für dynamisches Biegen bevorzugt?
Antwort: Gewalztes, geglühtes (RA) Kupfer hat eine horizontale Kornstruktur, die der Rissausbreitung unter wiederholter Biegung widersteht. Dies verleiht ihm eine weitaus bessere Ermüdungslebensdauer als galvanisch abgeschiedenes Kupfer bei dynamischen Biegeanwendungen.
F: Was ist der minimale Biegeradius für eine flexible Leiterplatte?
Antwort: Für statisches Biegen erlaubt einseitiger Flex typischerweise das 6-fache der Gesamtdicke, während doppelseitiger Flex etwa das 12-fache benötigt. Dynamische Anwendungen erfordern viel größere Radien, oft das 20- bis 100-fache der Dicke, abhängig von der Schichtanzahl.
F: Warum wird in Flex-Designs eine kreuzschraffierte Massefläche verwendet?
Antwort: Eine massive Kupferebene versteift die Schaltung und reduziert die Flexibilität, daher bewahrt eine kreuzschraffierte Gitterebene die Biegsamkeit, während sie dennoch einen Rückweg bietet. Das Schraffurmuster muss bei der Berechnung der Impedanz berücksichtigt werden.
F: Was ist der Unterschied zwischen klebstoffbasiertem und klebstofffreiem Flex?
Antwort: Klebstoffbasierte Laminate verbinden Kupfer mit einem Acryl- oder Epoxidklebstoff mit Polyimid, während klebstofffreie Laminate Kupfer direkt auf das Polyimid aufbringen. Klebstofffrei ist dünner, flexibler und zuverlässiger unter thermischen Zyklen.

Weiterlernen
Der ultimative Leitfaden zu Flex-PCBs: Typen, Design & Anwendungen
Eine Flexible Leiterplatte (FPC oder Flex-PCB) ist eine Art von Leiterplatte, die biegsam konstruiert ist und sich biegen, falten oder verdrehen lässt. Eine FPC kombiniert mehrere gedruckte Schaltungen sowie Bauteile, die auf einem flexiblen Substrat positioniert sind. Sie besteht typischerweise aus Polyimid-Folienmaterial, das hohe Flexibilität und thermische Stabilität gewährleistet. Dank ihres miniaturisierten Designs ermöglicht sie innovative Anwendungen in wichtigen Elektronikbereichen wie Consum......
Den richtigen Biegeradius für langlebige flexible Leiterplatten wählen
Wichtige Erkenntnisse Die Beherrschung des Biegeradius ist für ein zuverlässiges flexibles PCB-Design unerlässlich. Gemäß den IPC-2223-Richtlinien sollten Sie für statische Biegungen mindestens das 6-fache der Gesamtdicke und für dynamische Anwendungen das 100-fache einhalten. Verwenden Sie dabei dünneres RA-Kupfer, klebstofffreies Polyimid, versetzte Leiterbahnen und wabenförmige Muster in den Flexzonen. Die richtige Materialauswahl, die Optimierung des Schichtaufbaus und ausreichender Abstand zu Ver......
Leitfaden für das Design flexibler Leiterplatten: Vermeidung mechanischer Ausfälle
Leitfaden für das Design flexibler Leiterplatten: Vermeidung mechanischer Ausfälle Wichtige Erkenntnisse Zuverlässiges Flex-PCB-Design erfordert mehr als nur elektrische Leistung. Die richtige Kontrolle des Biegeradius, die Leiterbahnführung, die Platzierung von Vias, die Auswahl von Versteifungen und DFM-Überlegungen sind unerlässlich, um mechanische Ausfälle wie Kupferrisse und Delamination zu verhindern. Durch die Befolgung bewährter Praktiken für flexibles PCB-Design können Ingenieure die Haltbark......
Leitfaden für Flex-PCB-Prototyping: Materialien & Design-Tipps
Wichtige Erkenntnisse Ein zuverlässiger flexibler PCB-Prototyp erfordert mehr als nur eine funktionierende Schaltung. Die Materialauswahl, die Kontrolle des Biegeradius, das Kupferdesign, die Panelisierung und die Wahl der Versteifungen wirken sich direkt auf die Flexibilität, Haltbarkeit und den Fertigungserfolg aus. Durch die Einhaltung geeigneter Praktiken für die Prototypenentwicklung flexibler Leiterplatten können Ingenieure Designrisiken reduzieren und mit JLCPCB reibungslos von Prototypen zur S......
Flex-Leiterplatten-Stackup-Designleitfaden: Schichten, Materialien und Zuverlässigkeit
Wichtige Erkenntnisse Ein zuverlässiger Flex-Leiterplatte beginnt mit dem richtigen Schichtaufbau-Design. Die Schichtstruktur, Materialauswahl und Kupferanordnung beeinflussen direkt die Flexibilität, Biegelebensdauer, elektrische Leistung und Fertigungszuverlässigkeit. Dieser Leitfaden erklärt einseitige, doppelseitige und mehrschichtige Flex-Leiterplatten-Schichtaufbauten, einschließlich Polyimid-Materialien, Abdeckfolie, Kupfertypen und wichtige Designüberlegungen zur Erstellung langlebiger flexibl......
Leitfaden zur Materialauswahl für flexible Leiterplatten: Polyimid, PET und Zuverlässigkeitsaspekte
Wichtige Erkenntnisse Die Wahl des richtigen flexiblen PCB-Materials wirkt sich direkt auf die Biegeleistung, die thermische Zuverlässigkeit und die Produktlebensdauer aus. Dieser Leitfaden erklärt die Unterschiede zwischen Polyimid (PI) und PET-Materialien, ihre Anwendungen und die wichtigsten Faktoren, die bei der Auswahl von flexiblen PCB-Materialien zu berücksichtigen sind. Mit der richtigen Materialauswahl und Fertigungskontrolle können Ingenieure mit JLCPCB zuverlässige flexible Schaltungen für ......