EMV-Abschirmung für Leiterplatten: Fortgeschrittene Techniken und Materialien für überlegene elektromagnetische Verträglichkeit in der professionellen Fertigung
8 min
- So funktioniert EMI-Abschirmung auf Leiterplatten
- Wichtige EMI-Abschirmmaterialien und ihre Anwendungen
- Effektive EMI-Abschirmung im PCB-Design umsetzen
- Professionelle Fertigungstechniken für robuste EMI-Abschirmung
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
EMI-Abschirmung ist im Wesentlichen nichts anderes als das Umhüllen eines leitfähigen oder magnetischen Materials, damit elektrische und magnetische Felder weder in eine bestimmte Zone auf Ihrer Leiterplatte eindringen noch aus ihr austreten können. Stellen Sie sich einen Faraday-Käfig um Ihre empfindlichen Schaltungen vor – nur dass Sie nicht sich selbst, sondern Ihren Nachbarn vor Ihrem lauten Schaltregler (und umgekehrt) schützen müssen. Moderne Elektronik ist aufgrund von EMI zu einem riesigen Albtraum geworden. Mit Taktraten im GHz-Bereich, Schaltreglern im Megahertz-Bereich und drahtlosen Funkschnittstellen überall auf der Leiterplatte ist die elektromagnetische Resonanz innerhalb und um eine PCB extrem überladen.

Wenn Sie Ihr Design nicht EMI-gerecht abschirmen, kann Ihr Gerät regulatorische Tests (FCC, CE, CISPR) nicht bestehen, Selbststörungen erzeugen oder sogar Umgebungsgeräte stören. Die Risiken sind hoch. Ein fehlender EMV-Test kann einen Launch um Wochen oder Monate verzögern, während Sie im letzten Moment Abschirmungen und Filter als Notlösung an einem ansonsten perfekten Produkt anbringen – was immer teurer und aufwendiger ist, als es von Anfang an richtig zu machen.
Häufige Quellen elektromagnetischer Störungen auf Leiterplatten
Um EMI in den Griff zu bekommen, müssen Sie zunächst die tatsächliche Quelle identifizieren. Übliche Verdächtige auf einer PCB sind: Hochgeschwindigkeitstaktsignale und deren Harmonische, Spulen und Transformatoren von Schaltnetzteilen, die sowohl konduktive als auch strahlende Störungen erzeugen, Datenleitungen wie USB 3.0, PCIe, HDMI, die breitbandiges Rauschen erzeugen, HF-Sender und Oszillatoren, die gezielt abstrahlen, sowie alle Bauteile mit schnellen Flanken, die kleine EM-Felder erzeugen, die sich auf benachbarte Leitungen und Kabel übertragen.

Manchmal sind „schlechte“ Bauteile die einzigen Störenfriede, aber selbst ganz normale Komponenten können zu EMI-Verdächtigen werden, wenn das Layout schlampig ist. Ein einfacher LED-Treiber kann bei zu schnellen Schaltvorgängen und einer ungünstigen Stromschleife so viel abstrahlen, dass er einen Klasse-B-Emissionstest verhagelt.
So funktioniert EMI-Abschirmung auf Leiterplatten
Prinzipien Reflexion, Absorption und Erdung
Wie funktioniert eine EMI-Abschirmung? Sie beruht auf drei synergisch zusammenwirkenden Faktoren. Bei niedrigen Frequenzen dominiert die Reflexion. Wenn eine Welle auf eine leitfähige Oberfläche trifft, bewirkt der Impedanzunterschied zwischen dem freien Raum und dem Metall, dass ein Großteil der Energie reflektiert wird. Leitfähige Materialien wie Kupfer oder Aluminium sind ausgezeichnete Reflektoren.

Je höher die Frequenz, desto mehr tritt Absorption hinzu. Die Welle dringt in das Abschirmaterial ein und ihre Energie wird in Wärme umgesetzt. Die Absorption hängt von der Permeabilität, der Leitfähigkeit und der Dicke des Materials ab. Dickere oder hochpermeable Materialien (z. B. Mu-Metall) wirken besser. Den Schluss bildet die Erdung: Ohne eine gute Erdung wird die Abschirmung zur Antenne statt zur Barriere. Viele Vias zur Ground-Ebene, breite Stitching-Muster und saubere Lötstellen sind Pflicht.
Rolle von Abschirmebenen, -körben und leitfähigen Beschichtungen
Auf der Leiterplatte gibt es verschiedene Abschirmvarianten. Abschirmköbe (Shielding Cans) sind Metallgehäuse, die direkt auf der PCB über empfindlichen Bauteilen aufgelötet werden – üblich bei RF-Modulen, Funkgeräten und analogen Schaltungen. Sie bestehen meist aus verzinntem Stahl oder Nickel-Silber und können 40–80 dB Dämpfung erreichen. Leitfähige Beschichtungen und Lacke sind hilfreich, wenn Gewicht oder Bauhöhe kritisch sind. Sie enthalten metallische Partikel (Silber, Kupfer, Nickel) in einem Polymer und werden punktuell aufgetragen.

Innerhalb der PCB dienen durchgehende Ground-Copper-Ebenen als eingebaute Abschirmebenen. Eine ununterbrochene Ground-Ebene zwischen einer lauten Schicht und einem empfindlichen Bauteil reduziert gekoppeltes Rauschen erheblich – eine der einfachsten und günstigsten Abschirmmaßnahmen in der PCB-Design.
Wichtige EMI-Abschirmmaterialien und ihre Anwendungen
Leitfähige Gewebe, Folien und Polymer-Verbundwerkstoffe
Kupferfolien-Klebeband ist beim Prototyping ein Klassiker: hochleitfähig und einfach aufzubringen. Für die Serie eignen sich leitfähige Gewebe aus metallisierten Fäden – flexibel und an jede Form anpassbar. Polymer-Verbunde mit Kohlefaser, nickelbeschichteten Partikeln oder Silberflocken bieten mechanische Stabilität und gute Abschirmung und lassen sich in beliebige Gehäuseformen bringen.

Sie können in beliebige Formen gebracht werden und sind daher in Gehäusen von Consumer-Geräten sehr nützlich.
Copper Pours, Ground-Ebenen und Spezialbeschichtungen
Copper Pours und Ground-Ebenen sind die Standard-Tricks innerhalb der PCB. Bei einem 4-Lagen-Board verhindert z. B. eine durchgehende Ground-Ebene auf Layer 2, dass Störungen von den oberen Chips auf innere Signale durchschlagen. Entscheidend ist, dass diese Ebene lückenlos bleibt – jede Öffnung ist ein Schlupfloch für EM-Energie.
Die äußeren Copper-Floods werden doppelt geerdet: sie verbessern die EMV durch zusätzliche Return-Pfade und dienen gleichzeitig der Herstellung als gleichmäßige Kupferverteilung. Wichtig: saubere Anbindung an das Haupt-Ground-Netz und ausreichend Vias.
Materialauswahl für verschiedene Frequenzbereiche
Je nach Frequenz sind unterschiedliche Strategien gefragt. Für sehr tiefe Frequenzen (<1 MHz) zählen magnetische Felder – hier helfen hochpermeable Legierungen wie Mu-Metall oder Ferrite. Von MHz bis niedrigem GHz-Bereich reichen Kupfer- oder Aluminium-Abschirmungen. Oberhalb 10 GHz wird die Bauqualität kritisch: ein einziges Loch kann zu Resonanzkavitäten führen. Im Bereich 100 MHz–6 GHz genügen bei gutem Design meist Kupfer-Ebenen und Abschirmköbe. Es geht nicht um teure Materialien, sondern um das Versiegeln von Lücken, gute Erdung und kontrollierte Öffnungen.

Pro-Tipp: Das höchste Frequenzsignal auf Ihrer Leiterplatte bestimmt die Anforderungen. Ein 100-MHz-Rechtecksignal enthält noch erhebliche Energie bei der 5., 7. und 9. Harmonischen (500 MHz, 700 MHz, 900 MHz) – dimensionieren Sie die Abschirmung für diese Harmonischen, nicht nur für die Grundfrequenz.
Effektive EMI-Abschirmung im PCB-Design umsetzen
Partitionierung, Via-Fencing und Erdungsstrategien
Die Emissionskontrolle beginnt beim Layout. Teilen Sie die Platine in Zonen (Digital, Analog, RF, Power) und trennen Sie diese räumlich, damit sich das „Laute“ nicht mit dem „Empfindlichen“ koppelt. Via-Fencing baut aus Ground-Vias eine Art Mauer um kritische Bereiche. Halten Sie den Abstand kleiner als ein Zehntel der Wellenlänge der höchsten Frequenz – so entsteht eine wirksame Barriere auf der Leiterplatte.
Die Erdungsstrategie ist ebenso wichtig: Star- oder Split-Ground-Konzepte mit eigenen Return-Pfaden, die sich in einem Punkt treffen, verhindern, dass sich störende Return-Ströme in andere Bereiche ausbreiten.
Integration in Mehrfach-Layer-Stackups und Bauteilplatzierung
Ihr Stackup ist die erste Schutzlinie. In einem gut geplanten Mehrfach-Layer-PCB liegt jede Signalebene direkt neben einer Ground- oder Power-Ebene – das minimiert die Schleifenfläche und bietet natürliche Abschirmung. Beispiel 6-Lagen: Signal-Ground-Signal-Power-Ground-Signal. Platzieren Sie Bauteile entsprechend der Zonen-Strategie: Takt-Oszillatoren und Schaltregler digital nah zusammen, RF und analog weit weg, mit gefilterten Zuführungen.
Professionelle Fertigungstechniken für robuste EMI-Abschirmung
Präzise Applikation von Abschirmebenen und -beschichtungen
Bei der Serienfertigung zählt jede Mikrometer-Genauigkeit. Abschirmköbe müssen lückenlos aufgelötet werden; der kleinste Riss wird zur Schlitzantenne. Bei leitfähigen Beschichtungen liegt die Schichtdicke typisch zwischen 5 und 75 µm – zu dünn schirmt nicht aus, zu dick kann springen oder sich ablösen. Professionelle Sprühverfahren mit Maskierung sorgen für saubere Kanten und gleichmäßige Bedeckung.
Erweiterte Tests auf Konformität und Leistung
EMV-Konformitätstests umfassen strahlende (CISPR 32, FCC Part 15) und leitende Emissionen sowie Störfestigkeit. Pre-Compliance-Messungen mit Nahfeldsonden und Spektrumanalysatoren während der Entwicklung sparen später teure Zertifizierungsläufe. Transfer-Impedanz-Messungen, Abschirnräume oder Nahfeld-Scans zeigen, wie viel Dämpfung die Abschirmung tatsächlich liefert.
So liefert JLCPCB zuverlässige EMI-geschirmte PCBs in Serie

JLCPCBs Mehrfach-Layer-Fertigung garantiert präzise Lagen-Registrierung und durchgehende Ground-Ebenen. Kontrollierte Impedanz-Geometrien sorgen für vorhersagbares EMC-Verhalten. Umfassende DFM-Checks bewahren Ground-Plane-Integrität, Via-Fencing und Copper-Pours. In der Bestückung werden Abschirmköbe mit der nötigen Präzision plaziert und aufgelötet – für sofort EMV-taugliche Boards ab Band.

Die SMT-Linien von JLCPCB platzieren und verlöten Abschirmköbe mit der Präzision, die überall soliden Ground-Kontakt sicherstellt. Die Kombination aus präziser Fertigung und Bestückung liefert Boards, die direkt nach der Produktion EMV-Tests bestehen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F. Was ist EMI-Abschirmung und braucht sie jede PCB?
EMI-Abschirmung nutzt leitfähige Materialien, um elektromagnetische Störungen zu blockieren. Nicht jede PCB benötigt dedizierte Abschirmköbe oder -beschichtungen, aber jede PCB profitiert von Grundpraktiken wie durchgehenden Ground-Ebenen, sauberer Entkopplung und kontrollierter Impedanz.
F. Wie funktioniert EMI-Abschirmung auf der Leiterplatte?
Drei Mechanismen: Reflexion, Absorption und gute Erdung (niederohmige Ableitung). Effektive Abschirmung kombiniert Ground-Ebenen, Via-Fencing und physische Schirme.
F. Welche Materialien sind gängig?
Kupfer, verzinnte Stahl- oder Nickel-Silber-Köbe, leitfähige Polymer-Beschichtungen. Das bereits vorhandene Kupfer im Stackup ist oft das kostengünstigste Abschirmmaterial – wenn es richtig genutzt wird.
F. Kann Via-Fencing physische Abschirmköbe ersetzen?
Via-Fencing bietet moderate Dämpfung (typ. 15–30 dB) und reduziert Kopplungen. Für hohe Isolation (>40 dB) sind weiterhin physische Abschirmköbe nötig.
Beliebte Artikel
Weiterlernen
LED-Leiterplatten-Design entschlüsselt: Das Wesentliche für helle, zuverlässige Bauweisen
Wenn du jemals eine LED-Leiterplatte entworfen hast, kennst du den emotionalen Kreislauf bereits. Wir starten mit Begeisterung und Selbstvertrauen, doch das schlägt allmählich in leichte Panik und Debugging um. Bei einer LED-Leiterplatte wollen wir schlicht hell leuchten, doch dahinter steckt jede Menge Ingenieursarbeit – vom PCB-Design bis zur thermischen Optimierung. LED-Boards wirken sehr einfach, doch mit der Zeit vergilben sie plötzlich, beginnen zu flackern und benehmen sich ungewöhnlich. Wir ze......
Stabile Stromversorgung für Hochleistungs-Leiterplatten mit Power-Integritäts-Analyse aufbauen
Wichtige Erkenntnisse Die Analyse der Stromversorgungsintegrität ist für den Aufbau einer stabilen Stromversorgung in Hochleistungs-Leiterplatten unerlässlich. Durch die Aufrechterhaltung einer niedrigen PDN-Impedanz, die Optimierung von Entkopplungskondensatoren und die Entwicklung robuster Strom-/Masseflächen mit minimalem Spannungsabfall und minimaler Induktivität können Ingenieure häufige Ausfälle wie Spannungseinbrüche, Masse-Rauschen und strominduzierten Jitter verhindern. Die Kombination aus gr......
Beherrschung von Split Planes für sauberere Stromversorgung und bessere Signalintegrität
Wichtige Erkenntnisse Teilen Sie Stromversorgungsebenen bei Bedarf für mehrere Spannungsdomänen oder analoge/digitale Trennung, aber teilen Sie niemals Masseflächen — halten Sie die Masse immer durchgehend für saubere Rückwege. Vermeiden Sie die Führung von Hochgeschwindigkeitssignalen über Trennungen hinweg; falls unvermeidbar, verwenden Sie Stitching-Kondensatoren (0,1 µF) und stellen Sie sicher, dass differentielle Paare gemeinsam kreuzen. Platzieren Sie geteilte Stromversorgungsebenen neben einer ......
Phasenanpassung im Hochgeschwindigkeits-PCB-Design: Signalintegrität durch Präzisionsfertigung erreichen
Wichtige Erkenntnisse Phasenanpassung steuert die elektrische Leiterbahnlänge in Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten, um präzise Signaltiming- und Phasenbeziehungen aufrechtzuerhalten. Bereits ein Skew von 10–15 ps (etwa 1–2 mm Unterschied) bei 10 Gbit/s kann Augendiagramme zum Kollabieren bringen, Bitfehlerraten erhöhen und Systemausfälle verursachen. Dynamische Phasenanpassung erhält die Ausrichtung über den gesamten Signalpfad hinweg und berücksichtigt Biegungen, Vias und Lagenübergänge. USB 3.x Sup......
Stabile Stromversorgung erreichen: PDN-Impedanz in leistungsstarken PCBs meistern
Wichtige Erkenntnisse Die PDN-Impedanz bestimmt direkt die Spannungsstabilität unter Last. Halten Sie sie niedrig und flach. Berechnen Sie Ihr Ziel: Z_Ziel = (V_dd × Welligkeit%) / I_transient — typischerweise einstellige Milliohm-Werte. Priorisieren Sie enge Power-Ground-Ebenen, kurze Via-Verbindungen und strategische Entkopplungsplatzierung. Vermeiden Sie Anti-Resonanzspitzen; eine glatte Kurve ist wichtiger als die reine Kapazität. Präzise Fertigung (Kupferdicke, Dielektrikumskontrolle) ist unerläs......
Wie man die Impedanz eines Schaltkreises bestimmt: Wichtige Fakten und PCB-Anwendungen
Die Bestimmung der Impedanz eines Schaltkreises ist entscheidend für die Analyse des Verhaltens und die Optimierung der Leistung in Hochgeschwindigkeits- und HF-Designs. Impedanz (im Gegensatz zum einfachen Widerstand) umfasst sowohl Widerstand als auch Reaktanz und ist daher im PCB-Design und in der PCBA-Fertigung unerlässlich. In diesem Artikel erkunden wir die Impedanzformel, Impedanzanpassung, Mikrostreifen-Berechnungen und wie JLCPCBs kostenloser Impedanzrechner Designern hilft, zuverlässige Erge......