BGA-Löten erklärt: Vollständiger Leitfaden zu Prozess, Werkzeugen und bewährten Verfahren
15 min
- Was ist BGA-Löten?
- Wie BGA-Löten bei der PCB-Bestückung funktioniert
- Schritt-für-Schritt-BGA-Lötprozess
- Werkzeuge und Ausrüstung für das BGA-Löten
- Häufige Herausforderungen beim BGA-Löten
- BGA-Rework- und Reparaturtechniken
- BGA-Löten im Vergleich zu anderen SMT-Lötmethoden
- Professionelle PCB-Bestückung und BGA-Lötdienste bei JLCPCB
- Bewährte Verfahren für zuverlässiges BGA-Löten
- FAQ zum BGA-Löten
- Fazit
Da elektronische Bauteile bei kleineren Gehäuseabmessungen eine höhere Pin-Anzahl erfordern, ist die Industrie in hohem Maße auf das Ball Grid Array (BGA) angewiesen.
Ein BGA ist ein oberflächenmontierbares Gehäuse, das anstelle herkömmlicher Drahtanschlüsse eine Anordnung winziger Lötkugeln unter dem Bauteil verwendet, um die Verbindung zur Leiterplatte herzustellen. Da diese Verbindungsstellen unter dem Gehäusekörper verborgen sind, ist eine standardmäßige Sichtprüfung unmöglich. Dies macht das BGA-Löten zu einem äußerst kritischen und komplexen Prozess in der Oberflächenmontagetechnologie (SMT).
Für PCB-Designer und Ingenieure ist die Beherrschung dieser Montagemethode für zuverlässige Ausbeuten unerlässlich. Betrachten Sie dies als Ihr definitives BGA-Löt-Tutorial.
Dieser Leitfaden behandelt den gesamten BGA-Lötprozess, von den Grundlagen des Reflow-Lötens bis hin zu den für die Verifizierung erforderlichen Werkzeugen.
Was ist BGA-Löten?
Wenn Sie sich fragen, was BGA-Löten ist: Es ist der spezifische Prozess des Befestigens eines Ball Grid Array-Bauteils auf einer Leiterplatte (PCB). Im Gegensatz zu herkömmlichen Bauteilen mit Drahtanschlüssen beruht das Löten von BGA-Gehäusen auf dem Schmelzen einer präzisen Anordnung winziger Lötkugeln unter dem Bauteil, um sowohl elektrische als auch mechanische Verbindungen mit der Platine herzustellen.
Aufbau von Ball Grid Array-Gehäusen
Ein BGA ist ein oberflächenmontierbares Gehäuse, das ein Raster aus BGA-Lötkugeln – typischerweise eutektisches Sn63Pb37 oder bleifreies SAC305 – als Schnittstelle zwischen dem Bauteil und der Leiterplatte verwendet. Anstatt zerbrechliche Anschlüsse am Umfang zu haben, nutzt das BGA die gesamte Unterseite des Bauteils für Verbindungen. Dieses strukturelle Design maximiert den verfügbaren Platz.
Warum BGA-Gehäuse in der modernen Elektronik weit verbreitet sind
Warum hat die Industrie dieses schwer zu prüfende Gehäuse übernommen? Die Antwort liegt in drei Hauptvorteilen:
Wie BGA-Löten bei der PCB-Bestückung funktioniert
Bevor wir uns mit den genauen Schritten befassen, hilft es, die grundlegende BGA-Löttechnik auf einer SMT-Bestückungslinie aus einer übergeordneten Perspektive zu verstehen.
Platzierung des BGA-Bauteils
Der Prozess ist stark von Automatisierung abhängig. Da die Pads unter dem Chip verborgen sind, ist eine manuelle Platzierung bei der Massenproduktion nahezu unmöglich. Automatisierte Maschinen erfassen die Pads und das Bauteil, um sicherzustellen, dass sie perfekt ausgerichtet sind, bevor Wärme zugeführt wird.
Auftragen von Lotpaste
Lotpaste dient sowohl als Klebstoff, um das BGA vor dem Erhitzen an Ort und Stelle zu halten, als auch als zusätzliches Metall, das mit den BGA-Lötkugeln verschmilzt, um eine feste Verbindung zu bilden. Der präzise Auftrag dieser Paste bestimmt den letztendlichen Erfolg der Verbindung.
Reflow-Lötprozess
Das eigentliche Löten erfolgt nicht mit einem Lötkolben, sondern in einem massiven Ofen. Die Platine wird einer sorgfältig kontrollierten thermischen Umgebung ausgesetzt, in der die Temperatur gerade genug ansteigt, um das Lot zu schmelzen, ohne den empfindlichen Siliziumchip im BGA-Gehäuse zu beschädigen.
Schritt-für-Schritt-BGA-Lötprozess
Die Zuverlässigkeit einer BGA-Verbindung wird lange bevor die Platine in den Ofen gelangt, bestimmt. Hier ist der Schritt-für-Schritt-BGA-Lötprozess, der in professionellen SMT-Umgebungen verwendet wird.
Schritt 1: PCB-Vorbereitung
Der Prozess beginnt damit, sicherzustellen, dass die PCB-Pads sauber und korrekt konstruiert sind. Merkmale wie gefüllte Via-in-Pad (um Lotabsaugen zu verhindern) und korrekte NSMD-Pads (Non-Solder Mask Defined) werden überprüft, damit das Lot eine ebene, zuverlässige Oberfläche zum Greifen hat.
Schritt 2: Auftragen der Lotpaste
Die Grundlage einer guten Lötverbindung ist das korrekte Volumen der Lotpaste. Bei BGAs ist das Design der Schablonenöffnung entscheidend. Ingenieure bevorzugen oft quadratische Öffnungen mit abgerundeten Ecken gegenüber kreisförmigen. Eine quadratische Öffnung gibt die Paste besser ab und deponiert ein etwas größeres Volumen, was zur Bildung einer robusten Verbindung beiträgt.

Abbildung: Vergleich kreisförmiger und quadratischer Schablonenöffnungen für den BGA-Lotpastendruck.
Schritt 3: Präzise Bauteilplatzierung
Sobald die Paste gedruckt ist, übernimmt die Bestückungsmaschine. Moderne Maschinen verwenden Vision-Systeme, um die Anordnung der Lötkugeln auf der Unterseite des BGA zu erkennen. Wenn das Lot im nächsten Schritt schmilzt, zieht die Oberflächenspannung des flüssigen Metalls das Bauteil natürlich in die Mitte des Pads. Diese Selbstzentrierungsfähigkeit korrigiert leicht außermittige Platzierungen.
Schritt 4: Reflow-Erwärmungsprozess
Die Leiterplatte durchläuft einen Reflow-Ofen. Das BGA-Löttemperaturprofil muss speziell auf die thermische Masse des Bauteils abgestimmt sein:
Soak-Zone: Die Platine wird 60–120 Sekunden lang auf einer konstanten Temperatur (normalerweise 150°C–180°C) gehalten. Dadurch kann das Flussmittel aktiviert werden und Oxide entfernen. Entscheidend ist, dass das gesamte BGA (Mitte und Ränder) vor dem Temperaturanstieg die gleiche Temperatur erreicht.
Reflow-Zone: Die Temperatur steigt über den Schmelzpunkt (Liquidus).
Zeit über Liquidus (TAL): Dies ist der kritische Parameter. Das Lot muss 45–90 Sekunden lang flüssig bleiben.
Zu kurz: Das Lot benetzt das Pad nicht vollständig (Kaltlötstelle).
- Zu lang: Die intermetallische Schicht wird zu dick, wodurch die Verbindung spröde wird.

Abbildung: SMT-Reflow-Profilgrafik mit Hervorhebung der Vorheiz-, Soak- und Reflow-Zonen für das BGA-Löten.
Schritt 5: Inspektion und Qualitätskontrolle
Da die Verbindungsstellen verborgen sind, übernehmen automatisierte Systeme unmittelbar nach dem Abkühlen die Überprüfung, ob der Reflow-Prozess erfolgreich war, und stellen sicher, dass sich keine Kurzschlüsse oder Hohlräume unter dem Gehäuse befinden.
Werkzeuge und Ausrüstung für das BGA-Löten
Hochwertige Montage und Reparatur erfordern spezielle BGA-Lötwerkzeuge.
BGA-Rework-Station
Für jeden manuellen Eingriff benötigen Sie eine dedizierte BGA-Rework-Station. Diese kombiniert Oberhitze, Unterhitze-Vorwärmung und präzise Ausrichtungsoptik in einer einzigen Einheit und stellt sicher, dass das genaue Reflow-Profil außerhalb des Haupt-SMT-Ofens nachgeahmt werden kann.
Heißluft-Rework-Werkzeuge
Ein Standard-Lötkolben kann unter ein BGA nicht erreichen. Heißluft-Rework-Werkzeuge liefern einen fokussierten Strom temperaturgeregelter Luft, um die Lötkugeln gleichmäßig zu schmelzen. Die verwendeten Düsen sind präzise geformt, um dem quadratischen Footprint des jeweiligen BGA-Chips zu entsprechen.
Infrarot-Rework-Maschinen
Als Alternative zu Heißluft verwenden einige fortschrittliche Rework-Stationen Infrarot-Erwärmung (IR). IR-Stationen erhitzen das Bauteil mithilfe von Infrarotlichtwellen, wodurch verhindert werden kann, dass die umliegenden kleineren Bauteile durch Luftströmungen weggeblasen werden – ein häufiges Risiko bei Heißluftwerkzeugen.
Röntgenprüfsysteme
Die Sichtprüfung kann nur die äußere Reihe der Lötkugeln verifizieren. Um die verborgenen Reihen zu sehen, benötigen Sie eine automatisierte Röntgenprüfung (AXI). Lot absorbiert Röntgenstrahlen und erscheint dunkel, während die Leiterplatte transparent ist, sodass Techniker interne Defekte leicht erkennen können.

Abbildung: Röntgenprüfbild, das BGA-Lötkugeln mit Hohlraumbildung und Brückenbildungsdefekten zeigt.
Häufige Herausforderungen beim BGA-Löten
Selbst mit Automatisierung kann etwas schiefgehen. Das Erkennen dieser Defekte ist der erste Schritt zu ihrer Behebung.
Lothohlräume (Solder Voids)
Lothohlräume sind im Wesentlichen Luft- oder Gasblasen, die in der Lötkugel eingeschlossen sind.
- Der Standard: Gemäß IPC-A-610 Klasse 2 sind Hohlräume akzeptabel, wenn sie weniger als 25% der Röntgenbildfläche der Kugel einnehmen.
- Die Ursache: Lothohlräume werden oft durch Ausgasen des Flussmittels verursacht. Wenn das Reflow-Profil zu schnell ansteigt, kocht das Flussmittellösungsmittel, bevor es entweichen kann, und schließt Gas im erhärtenden Metall ein.
Head-in-Pillow (HiP)
Dies ist der Albtraum der BGA-Bestückung. Bei einem HiP-Defekt schmilzt die BGA-Lötkugel, und die Paste auf der Leiterplatte schmilzt ebenfalls, aber sie verschmelzen nicht miteinander. Die Kugel ruht einfach auf einem Kissen aus Paste, was eine intermittierende elektrische Verbindung erzeugt, die einen schnellen Funktionstest bestehen könnte, aber später ausfällt.
- Grundursache: Wird normalerweise durch Verwerfung des Bauteils verursacht. Die BGA-Ecken heben sich während des Erhitzens an und trennen die Kugel von der Paste. Wenn sie wieder absinkt, hat die Paste oxidiert und eine „Haut" gebildet, die das Zusammenfließen verhindert.
Brückenbildung zwischen Kugeln
Brückenbildung tritt auf, wenn Lot zwei benachbarte Pads verbindet.
- Ursache: Oft aufgrund übermäßiger Lotpastenablagerung, geringer Schablonenspannung oder zu starkem Druck beim Platzieren des Bauteils, wodurch die Paste herausgequetscht wird.
Fehlausrichtung während des Reflow
Auch als Head-in-Pillow (HiP)-Defekt bekannt, tritt dieser auf, wenn die BGA-Lötkugel schmilzt und die Paste schmilzt, sie sich aber nicht verbinden. Die Kugel ruht auf dem Pastenkissen und erzeugt eine intermittierende Verbindung. Sie wird normalerweise durch Verwerfung des Bauteils verursacht, die die Kugel während des Heizzyklus von der Paste weganhebt.
Pad-Ausbrüche (Pad Cratering)
Dies ist ein mechanischer Fehler, bei dem das Kupferpad physisch aus dem Leiterplattenlaminat gerissen wird. Dies ist selten ein Lötfehler und meist das Ergebnis mechanischer Belastung (Biegen der Platine) oder thermischen Schocks.

Abbildung: Darstellung des Head-in-Pillow-Defekts im Vergleich zu einer gesunden Lötverbindung und Lotbrückenbildung.
Mehr erfahren: BGA-Hohlräume erklärt: Ursachen, IPC-Standards und Prävention
BGA-Rework- und Reparaturtechniken
Wenn ein Defekt gefunden wird, muss das Bauteil mit spezifischen BGA-Löttechniken repariert werden.
BGA-Reballing-Prozess
Wenn ein BGA entfernt wurde, kann es nicht einfach wieder auf eine Platine gesetzt werden. Es erfordert Reballing – einen arbeitsintensiven Prozess des Entfernens alten Lots, Auftragens von frischem Flussmittel und Befestigens neuer BGA-Lötkugeln mithilfe einer speziellen Schablonenvorrichtung. Nach dem Reballing ist der Chip bereit für die Wiederverwendung.
Entfernen und Ersetzen von BGA-Chips
Das Entfernen eines BGA erfordert das Auftragen von klebrigem Flussmittel um die Kanten, das Einstellen der Rework-Station auf die exakte Schmelztemperatur und das vorsichtige Anheben des Chips mit einem Vakuumstift, sobald das Lot verflüssigt ist. Nach dem Entfernen müssen die PCB-Pads sorgfältig mit Entlötlitze gereinigt werden, bevor neue Paste für den Ersatzchip aufgetragen wird.
Vermeidung von Schäden während des Reworks
Vorwärmen ist obligatorisch. Sie müssen einen Unterhitze-Heizer verwenden, um die gesamte Platine auf ~150°C zu bringen. Wenn Sie das BGA nur mit Oberhitze bearbeiten, führt die lokale thermische Ausdehnung zu einer Verwerfung der Platine und reißt wahrscheinlich Pads ab.

Abbildung: BGA-Rework-Station mit Oberdüse, Unterhitze-Vorwärmer, PCB-Klemmen und Temperatursensoren.
Das Risiko: Manuelles Rework setzt das Bauteil und die Leiterplatte einer hohen thermischen Belastung aus. Es ist oft sicherer und kostengünstiger, ein paar bestückte Prototypen von einem professionellen Dienstleister wie JLCPCB zu bestellen, als einen teuren FPGA mit einer Hand-Heißluftpistole zu riskieren.
Mehr erfahren: BGA-Rework-Leitfaden: Prozess, Werkzeuge und bewährte Verfahren
BGA-Löten im Vergleich zu anderen SMT-Lötmethoden
BGA- vs. QFN-Gehäuse
Quad Flat No-leads (QFN)-Gehäuse haben Metallpads um ihren unteren Umfang und ein großes thermisches Pad in der Mitte. Obwohl sie einfacher zu verdrahten sind als BGAs, sind QFNs in der Pin-Anzahl begrenzt. Sobald Sie 100 Pins überschreiten, wird die BGA-Struktur (die die gesamte Unterseite nutzt, nicht nur die Kanten) zwingend erforderlich.
BGA- vs. QFP-Gehäuse
Quad Flat Packages (QFP) weisen zerbrechliche „Möwenflügel"-Anschlüsse auf, die seitlich herausragen. Sie sind visuell leicht zu prüfen, benötigen jedoch massive Mengen an Platinenfläche und leiden im Vergleich zu BGAs unter hoher Induktivität.
| Merkmal | Quad Flat Package (QFP) | Ball Grid Array (BGA) |
|---|---|---|
| Pin-Dichte | Niedrig bis mittel (nur peripher) | Hoch (vollflächiges Raster) |
| Induktivität | Hoch (lange Anschlüsse) | Niedrig (kurze Lötkugeln) |
| Inspektion | Sichtprüfung / optisches Mikroskop | Röntgenprüfung erforderlich |
Vorteile der BGA-Technologie
Letztendlich gewinnt die BGA-Technologie aufgrund ihrer unübertroffenen räumlichen Effizienz, die es Ingenieuren ermöglicht, immense Rechenleistung in schrumpfende Formfaktoren wie Smartphones und Wearables zu packen. Die natürliche Selbstzentrierungsfähigkeit des Gehäuses während des Reflow-Prozesses verzeiht zudem kleine Platzierungsfehler der Bestückungsmaschine, was zu höheren Fertigungsausbeuten führt.
Darüber hinaus gewährleisten die robuste thermische und elektrische Leistung der kurzen, massiven Lötkugeln eine überlegene Wärmeableitung zu den Masseflächen der Leiterplatte und eine deutlich sauberere Signalintegrität für Hochgeschwindigkeitsschaltungen wie GPUs, CPUs und FPGAs.
Professionelle PCB-Bestückung und BGA-Lötdienste bei JLCPCB
Obwohl manuelles Rework in Notfällen möglich ist, ist die Zuverlässigkeit der automatisierten Bestückung unübertroffen. Handlöten setzt das Bauteil und die Leiterplatte einer hohen thermischen Belastung aus.
Es ist immer sicherer und kostengünstiger, einen professionellen Dienstleister zu nutzen.
Der PCB-Bestückungsservice von JLCPCB stellt sicher, dass Ihre Komponenten mit feinem Pitch mit perfekter Genauigkeit platziert werden. Darüber hinaus ist die Röntgenprüfung kein optionales Extra, sondern ein Standardprotokoll für die BGA-Bestückung bei JLCPCB, das sicherstellt, dass Ihre hochdichten Designs jedes Mal einwandfrei funktionieren.
Bewährte Verfahren für zuverlässiges BGA-Löten
Über den Standardprozess hinaus finden Sie hier drei Profi-Tipps aus der Fertigung für den Erfolg.
Korrekte Temperaturprofile
Raten Sie nicht bei der BGA-Löttemperatur. Professionelles Profiling beinhaltet das Bohren eines Lochs durch eine Ausschuss-Leiterplatte und das Befestigen eines Thermoelements direkt an einer Lötkugel in der Mitte des Rasters. Dadurch wird sichergestellt, dass die innersten Kugeln den Liquidus erreichen, nicht nur die am Rand.
Präzise Bauteilausrichtung
Platzieren Sie immer Fiducial-Markierungen (lokale Fiducials) in der Nähe der Ecken des BGA auf Ihrem PCB-Design. Dies gibt der Bestückungsmaschine eine präzise lokale Referenz zur Berechnung der genauen Position der Pads und gewährleistet eine perfekte Ausrichtung vor dem Reflow.
Verwendung hochwertiger Lotpaste
Lotpasten-Hygiene ist entscheidend. Paste, die zu lange auf der Schablone liegt, verliert ihre Flussmittelaktivität, was eine Hauptursache für Head-in-Pillow-Defekte ist. Regelmäßige Reinigung und die Verwendung frischer Paste sind für zuverlässige Verbindungen unerlässlich.
FAQ zum BGA-Löten
F: Ist Underfill bei BGA-Bauteilen immer erforderlich?
Nein, Underfill – ein Epoxidharz, das nach dem Reflow unter das BGA injiziert wird – ist für die meisten Unterhaltungselektronik nicht erforderlich. Es wird hauptsächlich für Handheld-Geräte (wie Smartphones) oder Automobilumgebungen verwendet, in denen die Leiterplatte häufigen mechanischen Stößen oder Vibrationen ausgesetzt ist. Underfill entlastet die Lötverbindungen bei Stürzen.
F: Kann ich BGAs auf beiden Seiten der Leiterplatte platzieren?
Ja, eine beidseitige Bestückung ist möglich, erhöht jedoch die Komplexität. Typischerweise werden die BGAs auf der Unterseite zuerst durch den Reflow geführt. Beim zweiten Durchlauf (Oberseite) werden die unteren BGAs durch die Oberflächenspannung des geschmolzenen Lots an Ort und Stelle gehalten, sofern das Bauteilgewicht die Oberflächenspannungsgrenze (normalerweise < 30 g/in²) nicht überschreitet.
F: Wie reinige ich Flussmittelrückstände unter einem BGA?
Das Reinigen unter einem BGA ist schwierig, da die „Standoff-Höhe" (der Spalt zwischen Bauteil und Leiterplatte) extrem klein ist. Standardwäsche dringt oft nicht in diesen Spalt ein. Aus diesem Grund verwenden die meisten BGA-Bestückungslinien No-Clean-Flussmittel, das einen nicht leitfähigen, nicht korrosiven Rückstand hinterlässt, der nicht entfernt werden muss.
F: Kann ein entlötetes BGA wiederverwendet werden?
Technisch gesehen ja, aber es kann nicht einfach wieder auf eine Platine gesetzt werden. Es erfordert Reballing – einen arbeitsintensiven Prozess des Entfernens alten Lots, Auftragens von frischem Flussmittel und Befestigens neuer Lötkugeln mithilfe einer speziellen Vorrichtung. Bei kostengünstigen Chips ist es in der Regel kosteneffektiver, ein neues Bauteil zu verwenden.
F: Erhöht die Verwendung von Fine-Pitch-BGAs die Kosten der nackten Leiterplatte?
Ja. Während die Bestückungskosten aufgrund der Röntgenanforderungen steigen, steigen die Kosten für die nackte Leiterplatte oft erheblich, wenn der Pitch unter 0,5 mm fällt. In diesem Maßstab können Sie oft keine Leiterbahnen zwischen den Pads auf der obersten Schicht führen, was den Einsatz von HDI-Technologie (High-Density Interconnect) mit Blind-/Buried-Vias und zusätzlichen Laminierzyklen erzwingt.
Fazit
BGA-Löten ist ein anspruchsvolles Zusammenspiel von Chemie, Thermodynamik und Optik. Es ermöglicht uns, leistungsstarke, kompakte Geräte zu bauen, erfordert aber Respekt vor dem Prozess. Von der Konstruktion der korrekten Öffnungen über die Feinabstimmung des Reflow-Profils bis hin zur Verifizierung per Röntgen – jeder Schritt zählt.
Obwohl manuelles Rework in Notfällen möglich ist, ist die Zuverlässigkeit der automatisierten Bestückung unübertroffen. Ob Sie ein neues IoT-Gerät prototypisieren oder die Produktion hochskalieren, das Verständnis dieser Prinzipien stellt sicher, dass Ihre hochdichten Designs jedes Mal einwandfrei funktionieren.
Bereit für hochdichte Designs? Vertrauen Sie Ihre BGA-Projekte dem PCB-Bestückungsservice von JLCPCB an, wo fortschrittliche Röntgenprüfung und präzises Reflow-Profiling Standard sind.
Erhalten Sie sofort ein kostenloses Angebot!