This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Qualitätskontrolle und Prüfung in der Leiterplattenherstellung

Ursprünglich veröffentlicht May 29, 2026, aktualisiert May 29, 2026

5 min

Nackte Leiterplatten, auch PCBs genannt, sind die Grundlage fast aller heute hergestellten elektronischen Geräte, von Computern und Mobiltelefonen bis hin zu industriellen Steuerungssystemen und Luftfahrtelektronik. Die Qualitätskontrolle und Prüfung in der Herstellung von Nacktplatinen sind immer wichtiger geworden, da diese Anwendungen eine höhere Zuverlässigkeit erfordern. Defekte auf PCB-Ebene können selbst die ausgeklügeltsten Schaltungsdesigns zum Scheitern bringen, wenn keine ausreichende Qualitätssicherung vorhanden ist. Um langfristige Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, untersucht dieser Artikel die wesentlichen Qualitätskontrollverfahren und Prüftechniken, die in der Produktion von Nacktplatinen eingesetzt werden.

Was ist eine Nacktplatine?

Eine unbestückte Leiterplatte, oft auch als Nacktplatine bezeichnet. Was genau enthält sie also? Um welche Art von Leiterplatte handelt es sich? Dies sind die üblichen Fragen, die einem in den Sinn kommen. Sie enthält Kupferbahnen, Vias, Pads und dielektrische Schichten. Sie sind die Dinge, die benötigt werden, um elektronische Komponenten zu stützen und zu verbinden. Wir können also sagen, dass es sich um eine Leiterplatte handelt, auf der keine gelöteten Bauteile vorhanden sind, die aber eine vollständig gefertigte Leiterplatte ist. Jede elektronische Baugruppe basiert auf Nacktplatinen. Jegliche Fehler, die während ihrer Herstellung eingeführt werden, können zu mechanischen Schwächen, elektrischen Ausfällen oder funktionalen Fehlern im Endprodukt führen.

Warum Qualitätskontrolle in der Nacktplatine-Herstellung wichtig ist

Das Aufbringen einer Lötstoppmaske und die Oberflächenveredelung sind Teil des PCB-Herstellungsprozesses. Jede Leiterplatte durchläuft komplexe Verfahren wie Laminieren, Bohren, Galvanisieren, Belichten und Ätzen. Und dies sind im Grunde sehr übliche, aber präzise Schritte, die bei der Herstellung von Leiterplatten befolgt werden. Jede Stufe erhöht die Möglichkeit von Fehlern wie Unterbrechungen, Kurzschlüssen oder Oberflächenunregelmäßigkeiten. Daher sollten Inspektionen durchgeführt werden, damit Nacktplatinen alle Designspezifikationen garantieren. Branchenstandards (wie IPC-6012 für starre Leiterplatten) und Kundenerwartungen durch Qualitätskontrolle.

6 Haupt-Qualitätskontrollprozesse bei Nacktplatinen:

1) Eingangsmaterialprüfung

Die Sicherstellung hochwertiger Rohmaterialien ist der erste Schritt zur Sicherung der Qualität bei der Eingangsmaterialprüfung. Lötstoppmasken, Prepregs, kupferkaschierte Laminate und Chemikalien für die Oberflächenveredelung müssen bestimmten Materialspezifikationen und Zertifizierungen (wie UL- und RoHS-Konformität) entsprechen. Sichtprüfung, Kupfergewicht, Beschädigung der Nacktplatine und Lieferantenzertifikate gehören zu den Prüfungen, die unter dieser Überschrift durchgeführt werden.

2) Prozessbegleitende Prüfung

Jeder Schritt der Leiterplattenherstellung wird durch prozessbegleitende Prüfungen auf Qualität überwacht. Durch die Sicherstellung einer frühzeitigen Fehlererkennung senken diese Zwischenprüfungen die Ausschussraten und Nacharbeitskosten. Hier untersuchen wir Bohrpadd-Layouts, Lötstoppmaskenabdeckung und Ätzprobleme.

3) Elektrische Prüfung (Durchgangs- und Isolationsprüfungen)

Jede Nacktplatine wird nach der Produktion elektrisch geprüft, um sicherzustellen, dass die Schaltungsdesigns intakt sind. Diese Prüfung garantiert, dass es keine unerwarteten Verbindungen (Isolation) gibt und dass alle Verbindungen korrekt sind (Durchgang). Dies ist ein Offen-/Kurzschlusstest.

Wir haben zwei Tests unter der elektrischen Prüfung: den Nagelbett-Test und den Flugsonden-Test. Der Flugsonden-Test, der am besten für Prototypen und kleine Stückzahlen geeignet ist, testet Netze mit beweglichen Sonden anstelle einer physischen Vorrichtung. Für die Prüfung großer Produktionsserien haben wir eine Vorrichtung im Nagelbett mit federbelasteten Stiften.

4) Automatisierte optische Inspektion (AOI)

Um Fehler in den winzigen Merkmalen der Leiterplatte zu finden, wie Leiterbahnbreite, Pad-Breiten, fehlende Merkmale oder Kurzschlüsse zwischen eng beieinander liegenden Leiterbahnen, verwenden AOI-Systeme Kameras und Bildverarbeitung. AOI wird normalerweise nach den Phasen der Lötstoppmaske, des Ätzens und des Belichtens durchgeführt. Es wird verwendet, um kupferbezogene Probleme wie Lötstoppmasken-Fehlregistrierung, Oberflächenkontamination, Leiterbahnbruch und fehlendes Kupfer zu identifizieren.

5) Mikroschnitt- (Querschliff-) Analyse

Zur Bewertung der inneren Qualität wird ein Querschnitt der Leiterplatte geschnitten, in Harz eingebettet und unter einem Mikroskop untersucht. Diese Technik wird verwendet, um Hohlräume oder Delamination zu identifizieren. Die Mikroschnittanalyse wird für kritische Anwendungen oder mehrschichtige Leiterplatten verwendet. Sie kann auch verwendet werden, um die Dicke der Kupferbeschichtung in Vias und Durchkontaktierungen zu untersuchen.

6) Qualitätsprüfung der Oberflächenveredelung

Nacktplatinen können veredelt werden mit:

● ENIG (Chemisch Nickel-Immersion Gold)

● HASL (Heißluftlötglättung)

● OSP (Organisches Lötbarkeitskonservierungsmittel)

Was von der Anwendung abhängt. Vor der Bestückung stellt die Qualitätskontrolle sicher, dass diese Veredelungen frei von Verunreinigungen und Oxidation sind.

Häufige Fehler, die während der Prüfung erkannt werden

Branchenstandards für Leiterplattenqualität

IPC-600 (Akzeptanz von Leiterplatten) und IPC-6012 (Qualifikations- und Leistungsspezifikation für starre Leiterplatten) werden von Herstellern von Nacktplatinen oft befolgt. Diese Richtlinien liefern Akzeptanzanforderungen für Fehler und Verarbeitungsqualität, die unterteilt sind in:

● Klasse 1: Allgemeine elektronische Produkte (Konsumgüter)

● Klasse 2: Elektronische Produkte für den Dauereinsatz (Industrieausrüstung)

● Klasse 3: Hochzuverlässige Elektronik (Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Telekommunikation)

Weiterführende Lektüre: PCBA-Testleitfaden: Methoden, Prozesse und Qualitätsstandards

Fazit

Strenge Qualitätskontrollverfahren sind notwendig, um sicherzustellen, dass das Endprodukt die erforderlichen Standards erfüllt. PCB-Engineering-Hardware ist ein komplexer Prozess. Um sicherzustellen, dass die Platinen fehlerfrei sind und die erforderlichen Leistungsstandards erfüllen. Qualitätskontrolltechniken wie automatisierte optische Inspektion, Röntgeninspektion und Sichtprüfung. Verbesserte Zuverlässigkeit und weniger Fehler sind nur einige Vorteile einer effektiven Qualitätskontrolle bei PCB-Herstellungsdienstleistungen. PCB-Hersteller müssen der Qualitätskontrolle höchste Priorität einräumen. Bei JLCPCB implementieren wir strenge Testprotokolle, um sicherzustellen, dass jede von uns produzierte Nacktplatine zuverlässig und für die Bestückung bereit ist. Verbesserte Zuverlässigkeit, niedrigere Ausfallraten und gleichbleibende Qualität machen eine starke Qualitätskontrolle nicht nur wichtig – sondern unerlässlich.