Porque a Escolha do Substrato PCB Importa Mais do Que Pensa
23 min
- O que é um substrato de PCB?
- As funções essenciais do substrato de uma PCB
- Explorar os materiais dos substratos de PCB
- Tipos de substratos de PCB para diferentes aplicações
- Como selecionar o substrato de PCB adequado
- Como a JLCPCB transforma o substrato adequado em PCB fiáveis
- Perguntas frequentes sobre substratos de PCB
- Conclusão
Pontos principais
- Prevenção de falhas nas vias: a dilatação associada ao CTE no eixo Z sujeita as paredes das vias a tensões; os substratos adequados evitam falhas em serviço.
- Especificar para além de FR-4: indique as folhas de especificação IPC-4101 para garantir uma Tg adequada e uma menor dilatação térmica.
- Adequar o material às necessidades: escolha FR-4 para aplicações correntes, poliimida para circuitos flexíveis, alumínio para dissipar calor e Rogers para >3 GHz.
- Utilizar empilhamentos reais do fabricante: a trama do pré-impregnado altera a Dk; calcule a impedância com base nos empilhamentos efetivamente utilizados em fábrica.
O substrato da PCB é o único elemento da placa que nunca chega a desenhar. Escolhe uma espessura, seleciona FR-4 e passa à etapa seguinte. No entanto, uma placa que passou em todos os ensaios elétricos pode acabar por ser devolvida após entrar em serviço devido a uma falha na parede metalizada de uma via.
Um laminado assemelha-se mais a betão armado do que a plástico. O tecido de fibra de vidro faz o papel da armadura, enquanto a resina epóxi curada faz o papel do cimento. A fibra de vidro assegura a maior parte da resistência mecânica no plano da placa, mas não existe um reforço equivalente na direção da espessura. Isso deixa a resina livre para se dilatar muito mais na vertical do que lateralmente. Em cada ciclo de refusão, essa dilatação exerce tensões sobre a parede de cobre no interior dos furos passantes metalizados.

Figura 1: Folhas empilhadas de laminado revestido a cobre e pré-impregnado
Este guia explica o que o substrato da PCB realmente faz, quais as propriedades do laminado que importam na prática e como podem afetar a fiabilidade e o desempenho elétrico. Compara depois materiais FR-4 convencionais, de Tg elevada, flexíveis e para RF, e mostra como escolher o mais adequado ao seu projeto.
O que é um substrato de PCB?
Tudo o resto numa placa de circuito impresso é cobre ou um revestimento sobre o cobre. Por isso, o substrato tem duas funções simultâneas:
- Manter todos os elementos no lugar
- Manter as camadas separadas
O que é o substrato de uma PCB e onde é utilizado?
O substrato de uma PCB é o material de base isolante que suporta o circuito de cobre. Numa placa rígida, é um compósito curado de tecido de fibra de vidro e resina termoendurecível, fornecido sob a forma de laminado revestido a cobre. Todas as pistas que traça assentam nele, pelo que cada camada acrescentada fica separada por mais uma folha desse material.
Esta designação abrange quatro produtos que encontrará na prática:
- Laminado rígido de fibra de vidro e resina epóxi: Núcleos curados unidos por pré-impregnado, a opção habitual para praticamente todas as placas.
- Poliimida em película: Uma base fina e flexível que se dobra sem fissurar, utilizada em extensões e fitas de FPC.
- Laminado com núcleo metálico: Um dielétrico fino prensado sobre uma placa de alumínio ou cobre para evacuar o calor.
- Laminado de hidrocarbonetos e cerâmica ou de PTFE. Materiais de baixas perdas para sinais com frequências superiores a alguns gigahertz.
As diferenças entre estes materiais dependem, portanto, do calor, da flexão e das frequências a que a aplicação sujeita a placa.
A função do substrato na construção de PCB
O laminado revestido a cobre é fornecido como uma folha curada com uma lâmina de cobre aderente a uma ou a ambas as faces. O ataque químico remove o cobre indesejado. O que resta é o seu circuito, assente num isolante que já se encontrava por baixo dele. Uma placa multicamada é construída empilhando esses núcleos já submetidos a ataque químico, com pré-impregnado entre eles. O pré-impregnado é o mesmo tecido de fibra de vidro impregnado com resina apenas parcialmente curada. Isso significa que funde e flui sob calor e pressão antes de endurecer.
Uma placa acabada de quatro camadas é, por isso, um bloco contínuo de material, e não um conjunto de camadas mantidas unidas por cola. O substrato determina então três características que não poderá ajustar posteriormente. Define a espessura do dielétrico entre uma pista e o seu plano de referência, o que significa que define a impedância. Determina quanto aumenta a espessura da placa durante a refusão. E estabelece a temperatura a que a resina amolece e o cobre se desprende.
As funções essenciais do substrato de uma PCB
Um substrato desempenha três funções ao mesmo tempo, e estas impõem exigências contraditórias. Isolar eficazmente, manter a rigidez e evacuar calor são características que raramente se encontram no mesmo sistema de resina.
Isolamento elétrico e desempenho do sinal
O isolamento é a função mais evidente, e o substrato cumpre-a facilmente a baixa tensão. A resistividade volúmica dos tipos convencionais de FR-4 é superior a 10^8 megohm-cm. Por isso, as correntes de fuga entre redes elétricas adjacentes quase nunca são o fator limitante numa placa de sinal. Muito mais importante é a forma como o material armazena energia.
- Constante dielétrica, representada por Dk, descreve esse armazenamento e determina tanto a impedância das pistas como o atraso de propagação. O FR-4 convencional apresenta um valor próximo de 4.5 a 1 MHz, mas desce para valores pouco acima de quatro a 1 GHz.
- Fator de dissipação, representado por Df, determina a quantidade de energia do sinal que é convertida em calor no interior da resina. Os tipos de FR-4 apresentam valores entre 0.011 e 0.018 a 1 GHz. O Rogers RO4350B, um laminado de hidrocarbonetos e cerâmica, tem uma constante dielétrica de 0.0037 a 10 GHz. Esta diferença explica por que razão uma linha de alimentação de antena de 5 GHz em FR-4 perde vários décimos de decibel por polegada.
Suporte mecânico e gestão térmica
A rigidez provém do tecido de fibra de vidro, e não da resina. O tecido de vidro E confere a um laminado convencional uma resistência à flexão de cerca de 500 MPa na direção da teia. É isso que impede a placa de fletir sob um conector pesado ou um condensador eletrolítico alto.
O compósito de fibra de vidro e resina epóxi apresenta uma condutividade térmica de cerca de 0.3 W/mK, o que o aproxima mais de um isolante térmico do que de um difusor de calor. Por isso, os planos de cobre acabam por assegurar praticamente toda a distribuição do calor. É por essa razão que as placas de iluminação e de potência recorrem a uma base completamente diferente.
O laminado de alumínio tem uma condutividade térmica de cerca de 0.82 W/m·K, inferior ao triplo da do FR-4. Ainda assim, a sua resistência térmica medida pode rondar 0.198 °C/W. A razão é simples: o calor atravessa uma camada com apenas cerca de 0.1 mm de espessura, em vez de 1.6 mm (63 mil). Nas PCB de alumínio, a verdadeira vantagem térmica resulta do percurso de calor muito mais curto, e não apenas do próprio metal.
Como as propriedades do substrato afetam a fiabilidade das PCB
As falhas de fiabilidade têm origem no substrato com mais frequência do que no cobre, e surgem quase sempre por ação do calor. Cada ciclo de refusão leva a placa para além do ponto em que a resina amolece. A partir daí, o material deixa de se comportar da forma que a sua intuição mecânica faria prever.

Figura 2: Dilatação no eixo Z durante a refusão a alongar a parede de um furo passante metalizado
- Tg (temperatura de transição vítrea): A Tg é o ponto em que a resina passa de um estado duro e vítreo para um estado mais macio e semelhante à borracha. Abaixo da Tg, a placa dilata-se na direção da espessura a uma taxa de cerca de 40–65 ppm/°C. Acima da Tg, essa dilatação pode ultrapassar 200 ppm/°C.
- Dilatação no eixo Z: Uma forma útil de comparar laminados é considerar a sua dilatação total no eixo Z entre 50 e 260 °C. O Shengyi S1141, por exemplo, apresenta um valor indicado de 4.5%, enquanto o S1000-2M de Tg elevada ronda 2.4%. Numa placa de 1.6 mm (63 mil), isso corresponde a uma dilatação de cerca de 72 µm, face a 38 µm. A parede metalizada tem de resistir a esse movimento.
- A humidade acrescenta outro problema: A humidade absorvida pelo laminado pode agravar estas falhas. Durante o aquecimento, a água retida pode transformar-se em vapor e afastar as camadas umas das outras. Os laminados convencionais podem absorver cerca de 0.09–0.15% de humidade em massa.
| Propriedade | O que controla | Valor típico do FR-4 convencional | Problemas que surgem se a ignorar |
|---|---|---|---|
| Tg (DSC, IPC-TM-650 2.4.25) | A temperatura a que a resina amolece e a dilatação acelera | 135 a 140 °C | A placa passa a sua vida útil perto do ponto de amolecimento |
| Td (TGA, perda de 5%, 2.4.24.6) | A temperatura a que a resina começa a decompor-se quimicamente | 310 a 330 °C | Os ciclos repetidos de refusão degradam permanentemente a resina |
| T288 (TMA, 2.4.24.1) | Minutos até ocorrer delaminação das camadas a 288 °C | 2 a 30 min, consoante o tipo | Ausência de margem para retrabalho ou para uma segunda passagem pela refusão |
| Dilatação no eixo Z, de 50 a 260 °C | A dilatação vertical que traciona as paredes metalizadas | 2.4% a 4.5% | Fissuração das paredes metalizadas e circuitos abertos intermitentes em serviço |
| Absorção de humidade (2.6.2.1) | A pressão do vapor durante a refusão e a variação da Dk | 0.09% a 0.15% | Delaminação e formação de bolhas em material armazenado húmido |
| Resistência a CAF (2.6.25) | A migração de cobre ao longo dos feixes de fibra de vidro sob polarização elétrica | Dependente do tipo | Curto-circuitos de evolução lenta entre furos metalizados adjacentes |
Explorar os materiais dos substratos de PCB
FR-4 não é um material. É uma classe de inflamabilidade e de construção, pelo que dois laminados podem ser ambos genuinamente FR-4 e comportar-se de forma totalmente diferente numa estufa.
FR-4 e outros materiais comuns para substratos de PCB
FR-4 significa retardante de chama, classe 4: um reforço de tecido de fibra de vidro com uma resina termoendurecível que passa no ensaio de inflamabilidade UL94 V-0. Nada nesta definição fixa a Tg, a temperatura de decomposição ou a dilatação. É por isso que dois tipos disponíveis em armazém podem diferir em 40 °C na Tg. Seguem-se alguns tipos comuns de laminados, com as respetivas propriedades principais e classificações IPC:
| Tipo de laminado | Folha IPC-4101 | Tg / Td (°C) | Dilatação no eixo Z, de 50 a 260 °C | O que muda na sua placa |
|---|---|---|---|---|
| Shengyi S1141 | /21 | 140 / 310 | 4.5% | FR-4 convencional, não recomendado para cobre acima de 2 oz, HDI ou mais de 12 camadas |
| Nan Ya NP-140F | Nenhuma declarada | 135 / 310 | 3.5% | Material convencional para eletrónica de consumo, adequado a trabalhos simples de duas camadas |
| Kingboard KB-6164 | /101 | 140 / 330 | 3.5% | Tg normal com CTE baixo; T288 superior a 15 min proporciona margem para retrabalho |
| Shengyi S1000H, KB-6165F | /99 | 155 a 157 / 346 a 348 | 2.8% | Tg intermédia e resistência a CAF, adequado à refusão sem chumbo |
| Shengyi S1000-2M | /126 | 180 / 355 | 2.4% | Tg elevada e CTE baixo, o tipo indicado para placas espessas com um elevado número de camadas |
Materiais de alta frequência, de Tg elevada e especializados
Uma Tg elevada refere-se normalmente a uma Tg, medida por DSC, igual ou superior a 170 °C, mas a temperatura em si raramente é o que se está a comprar. O que se obtém é uma menor dilatação e um maior tempo até à delaminação. Estas propriedades acompanham os sistemas de resina com cargas e cura fenólica utilizados para atingir essa Tg, e «Escolher a Tg da sua PCB» aborda esse compromisso.
Os laminados de alta frequência resolvem o problema das perdas, e não o do calor. O Rogers RO4350B é um material de hidrocarbonetos e cerâmica, reforçado com fibra de vidro, com uma Dk de 3.48 ±0.05 a 10 GHz. O seu Df é de 0.0037 e pode ser processado nas linhas convencionais de produção de laminados de fibra de vidro e resina epóxi. Apresenta também uma condutividade térmica de 0.69 W/mK, aproximadamente o dobro da de um laminado normal.
Os laminados de PTFE reduzem ainda mais as perdas, atingindo uma Dk próxima de 2.20 com um Df de 0.0009. Podem apresentar uma dilatação no eixo Z superior a 200 ppm/°C, mesmo abaixo da Tg, o que lhes confere menor estabilidade dimensional. Por isso, o PTFE é normalmente utilizado em placas dedicadas a RF ou a antenas, em vez de servir de substrato para a totalidade de um projeto.
Tipos de substratos de PCB para diferentes aplicações
As famílias de substratos são normalmente classificadas segundo a composição química da resina, mas a escolha prática diz respeito à forma física. A placa tem de se manter plana, dobrar-se ou transferir calor.
Substratos para PCB rígidas
Um substrato rígido é um laminado de fibra de vidro e resina epóxi sob a forma de folha curada e está presente na esmagadora maioria das placas já fabricadas. A espessura final convencional é de 1.6 mm (63 mil). A JLCPCB fabrica placas de 0.4 a 4.5 mm (16 a 177 mil), consoante o número de camadas. Uma placa mais fina coloca menos dielétrico entre uma camada de sinal e o respetivo plano, pelo que a impedância diminui para a mesma largura de pista. É por isso que o traçado de pistas numa placa de quatro camadas de 0.8 mm (31 mil) difere tanto do de uma placa de 1.6 mm. O compósito de fibra de vidro e resina epóxi dilata-se lateralmente a cerca de 12 a 15 ppm/°C, enquanto um encapsulamento cerâmico se dilata a cerca de 6 ppm/°C. Esta diferença sujeita as juntas de soldadura nos cantos do encapsulamento a esforços em cada ciclo térmico. Por isso, num encapsulamento de grandes dimensões, as primeiras juntas a falhar são normalmente as mais exteriores.
Substratos flexíveis e rígido-flexíveis
Os circuitos flexíveis substituem o tecido de fibra de vidro por película de poliimida, e eliminar a fibra de vidro é precisamente o objetivo. A poliimida dobra-se repetidamente sem fissurar e resiste a temperaturas que carbonizariam um laminado de resina epóxi. Assim, um único material serve tanto de película de base como de película de cobertura protetora.
A IPC-4204 é a especificação dos dielétricos flexíveis revestidos a metal a partir dos quais estes circuitos são fabricados. Um circuito flexível típico de duas camadas utiliza um núcleo de poliimida de 25 µm (1 mil), com cobre em ambas as faces. É suficientemente fino para se dobrar numa dobradiça, e «Como são fabricados os circuitos flexíveis de poliimida» descreve o restante empilhamento.
Substratos para aplicações de alta velocidade e alta temperatura
Acima de alguns gigahertz, o substrato torna-se o principal mecanismo de perda, e duas propriedades distintas prejudicam o desempenho. O Df transforma a energia do sinal em calor no interior da resina. Por sua vez, a trama do tecido de fibra de vidro faz variar a Dk ao longo da pista.

Figura 3: Comparação lado a lado de substratos rígidos, flexíveis, com núcleo metálico e para RF
As aplicações de alta temperatura exigem uma abordagem oposta. Um compartimento do motor ou um conversor de potência com elevada densidade de componentes pode manter uma placa continuamente a 105 °C. Um material com uma Tg de 135 °C passa, assim, toda a sua vida útil perto do ponto de amolecimento. Manter a temperatura máxima de funcionamento 20 a 30 °C abaixo da Tg ajuda a manter a dilatação na região linear previsível.
Como selecionar o substrato de PCB adequado
A seleção do substrato tem duas vertentes, que muitas vezes são abordadas pela ordem errada. Determine primeiro as necessidades do circuito e verifique depois o que o fabricante consegue efetivamente prensar nessa semana.
Requisitos elétricos, térmicos e mecânicos
Comece pelo flanco de sinal mais rápido e pelo componente mais quente da placa, porque estes dois elementos determinam os requisitos mínimos. Tudo o resto, incluindo a espessura e a cor da máscara, é uma preferência que poderá ajustar depois de fixar esses requisitos.
| Aplicação | Substrato a especificar | Propriedade determinante | O que incluir nas notas de fabrico |
|---|---|---|---|
| Projetos de amadores e eletrónica de consumo, 2 camadas, baixa potência | FR-4 convencional, Tg de 130 a 140 °C | Custo | FR-4 com Tg normal é suficiente |
| 4 a 8 camadas, refusão sem chumbo, aplicações comerciais | FR-4 de Tg intermédia, IPC-4101/99 | Dilatação no eixo Z próxima de 2.8% | Indique o número da folha após a barra, não uma marca |
| 12+ camadas, placas espessas, aplicações automóveis | FR-4 de Tg elevada, IPC-4101/126 | T288 superior a 30 min | Especifique uma Tg mínima de 170 °C e um CTE baixo |
| RF e antenas acima de 3 GHz | Rogers RO4350B ou PTFE | Df à frequência de funcionamento | Indique a Dk pretendida e a respetiva tolerância |
| LED de alta potência e circuitos de acionamento de motores | Núcleo de alumínio, 0.8 a 1.1 W/mK | Resistência térmica, não condutividade | Indique a espessura da camada dielétrica |
| Dobradiças, módulos de câmara e dispositivos vestíveis | Circuito flexível de poliimida segundo a IPC-4204 | Raio de curvatura e número de ciclos | Especifique as zonas de película de cobertura e de reforço |
Número de camadas, empilhamento e compatibilidade com o fabrico
O número de camadas transforma a escolha do substrato, passando de um único material para um conjunto de materiais. Uma placa de quatro camadas é construída a partir de um núcleo e de folhas de pré-impregnado. O tipo de tecido de fibra de vidro do pré-impregnado determina então a espessura do dielétrico entre a camada de sinal e o respetivo plano de referência.
Os tipos de pré-impregnado não são intercambiáveis.
- 7628: forma, após prensagem, uma camada dielétrica mais espessa, com uma Dk de cerca de 4.4.
- 3313: forma, após prensagem, uma camada mais fina, com uma Dk de cerca de 4.1.
Assim, alterar o tipo de pré-impregnado pode mudar tanto a espessura final da camada como a constante dielétrica efetiva. Por isso, escolher o pré-impregnado adequado altera a impedância antes de se desenhar uma única pista. Defina o empilhamento pela seguinte ordem, uma vez que cada etapa condiciona a seguinte:

Figura 4: Fluxo de decisão, dos requisitos do circuito à identificação de um tipo de substrato
- Fixe a espessura final e o número de camadas com base nas necessidades mecânicas e de traçado de pistas.
- Solicite ao fabricante o seu empilhamento publicado para essa combinação exata, incluindo as espessuras dos dielétricos após prensagem.
- Verifique se o tipo de laminado desse empilhamento cumpre o requisito térmico definido anteriormente.
- Utilize a Dk real do pré-impregnado no cálculo da impedância, em vez de um valor genérico de 4.5.
- Registe o tipo de laminado ou o número da folha após a barra nas notas de fabrico, para que a especificação seja mantida na produção.
Um laminado não convencional implica uma quantidade mínima de encomenda e um prazo de entrega mais longo. Por isso, um bom material já disponível em armazém costuma ser preferível a outro ligeiramente melhor que tenha de ser encomendado.
Como a JLCPCB transforma o substrato adequado em PCB fiáveis
Um fabricante contribui de duas formas para a qualidade do substrato. Uma é a escolha dos laminados que mantém em armazém; a outra é a capacidade de comprovar posteriormente quais os materiais utilizados na sua placa.
Adequar a seleção do substrato às capacidades de fabrico da JLCPCB
A JLCPCB fabrica as encomendas convencionais de placas rígidas com laminados FR-4 de grau A da Nan Ya, Kingboard e Shengyi, de 1 a 32 camadas. A página de certificações da JLCPCB publica as fichas técnicas dos próprios fornecedores. Assim, os tipos indicados anteriormente têm valores que pode consultar antes de encomendar. Fora do FR-4, a oferta é mais limitada, e conhecer esses limites evita ter de refazer o projeto. As placas com núcleo de alumínio e de cobre só estão disponíveis com uma camada. As placas RF têm duas camadas, com núcleos Rogers ou PTFE e cobre de 1 oz. Os circuitos flexíveis estão disponíveis em configurações de 1, 2 e 4 camadas sobre poliimida, com um dielétrico interior de 25 ou 50 µm (1 ou 2 mil).
Do controlo dos materiais a uma qualidade consistente das PCB
O controlo dos materiais começa muito antes da laminação. O laminado e o pré-impregnado têm de ser armazenados com temperatura e humidade controladas, porque o pré-impregnado pode absorver humidade, reduzindo a resistência da ligação entre camadas. A Shengyi, por exemplo, especifica para alguns dos seus pré-impregnados um prazo de armazenamento de apenas três meses a temperaturas inferiores a 23 °C. Por isso, são importantes o armazenamento adequado e a rotação de existências.

Figura 5: Fluxo de controlo do substrato, da inspeção do laminado à placa acabada
Na fase de projeto, o processo é simples:
- Defina os requisitos térmicos e de frequência da placa.
- Escolha um tipo de laminado que cumpra esses requisitos.
- Especifique claramente o material nas notas de fabrico.
- Carregue o projeto para obter um orçamento de fabrico.
- Analise o relatório DFM antes de aprovar o fabrico.
Perguntas frequentes sobre substratos de PCB
P: O FR-4 é um único material ou uma categoria?
É uma categoria. FR-4 descreve uma construção de tecido de fibra de vidro e resina termoendurecível que passa no ensaio de inflamabilidade UL94 V-0, e nada mais. Os materiais desta categoria vão de uma Tg de 135 °C a mais de 180 °C, pelo que uma especificação útil identifica uma folha IPC-4101 pelo número após a barra ou indica um laminado concreto.
P: Preciso de um material de Tg elevada para uma placa normal de quatro camadas?
Normalmente, não. Um material de Tg normal ou intermédia suporta sem dificuldade a refusão sem chumbo numa placa fina com paredes metalizadas de pequeno comprimento. O custo adicional de uma Tg elevada justifica-se em placas espessas, com muitas camadas, sujeitas a retrabalho repetido ou em funcionamento contínuo acima de cerca de 100 °C.
P: Qual é a relação entre o CTE no eixo Z e as falhas nas vias?
Acima da Tg, a resina dilata-se na direção da espessura da placa a mais de 200 ppm/°C, enquanto a parede de cobre se dilata a cerca de 17 ppm/°C. A resina alonga essa parede em cada ciclo de aquecimento. Após um número suficiente de ciclos, a parede fissura e passa a apresentar um circuito aberto intermitente.
P: Como posso garantir que a minha placa é fabricada com o tipo de laminado pretendido?
Registe o tipo de laminado ou a folha IPC-4101 identificada pelo número após a barra nas notas de fabrico, e não apenas num email. Se não especificar o material, os fabricantes escolhem-no a seu critério a partir de uma lista aprovada. Um requisito não declarado acaba por ser satisfeito por qualquer material que, nesse dia, seja classificado como FR-4.
Conclusão
O substrato da PCB deixa de ser uma simples opção a assinalar quando se passa a tratar o FR-4 como uma categoria, em vez de um produto. Dois laminados com a mesma designação UL podem diferir em 40 °C na Tg e em quase metade na dilatação no eixo Z. Este segundo valor determina se as paredes metalizadas resistirão a alguns anos de ciclos térmicos. Nenhuma destas propriedades é invulgar; constam simplesmente de uma página que a maioria dos projetistas nunca abre.
Três hábitos proporcionam a maior parte dos benefícios. Identifique um tipo de laminado ou uma folha IPC-4101 pelo número após a barra, em vez de escrever apenas FR-4. Consulte a Dk no empilhamento publicado pelo fabricante, em vez de confiar na memória, e mantenha a temperatura de funcionamento bastante abaixo da Tg. As placas são cada vez mais finas, mais densas e mais solicitadas termicamente, pelo que diminui a margem que antes disfarçava uma escolha descuidada do material. A JLCPCB publica as fichas técnicas dos seus fornecedores, tornando esta verificação suficientemente rápida para ser feita em todos os projetos.

Saber mais
Porque a Escolha do Substrato PCB Importa Mais do Que Pensa
Pontos principais Prevenção de falhas nas vias: a dilatação associada ao CTE no eixo Z sujeita as paredes das vias a tensões; os substratos adequados evitam falhas em serviço. Especificar para além de FR-4: indique as folhas de especificação IPC-4101 para garantir uma Tg adequada e uma menor dilatação térmica. Adequar o material às necessidades: escolha FR-4 para aplicações correntes, poliimida para circuitos flexíveis, alumínio para dissipar calor e Rogers para >3 GHz. Utilizar empilhamentos reais do......
Guia de Seleção de Máscara de Solda PCB: LPI vs Película Seca
Pontos principais Cura em duas etapas: os UV definem as aberturas; o calor cura a resina epóxi para garantir durabilidade. LPI versus película de cobertura: LPI para placas rígidas; película de cobertura para circuitos flexíveis. Cor & passo: o verde permite barreiras mais estreitas (0.10 mm) do que o preto/branco (0.13 mm). Proteção: evita pontes de soldadura e protege o cobre da humidade. Qualidade da cura: um tratamento adequado em estufa evita o descolamento da máscara durante a deposição metálica......
Um Guia Completo sobre Laminado Revestido de Cobre (CCL) na Fabricação de PCB
Principais Conclusões O CCL é o material base: uma folha de resina curada reforçada com folha de cobre ligada a um ou ambos os lados. Três partes controlam o desempenho: a resina afeta o calor e as perdas, o reforço controla a estabilidade e a folha de cobre influencia o comportamento do condutor. Escolha de acordo com a principal exigência do projeto: calor, frequência e custo geralmente determinam a melhor família de laminados. As slash sheets definem o material: a IPC-4101 utiliza slash sheets nume......
O Impacto da Taxa de Cobre Residual na Camada Interna sobre a Espessura da Placa
Quando éramos crianças, ouvimos a história infantil "O Corvo Bebe Água", onde um corvo eleva o nível da água deixando cair pedras numa quantidade fixa de água dentro de uma garrafa. O mesmo princípio aplica-se à laminação de PCBs multicamada, onde, durante a alta temperatura e alta pressão, as folhas de PP fluem em estado líquido para preencher os espaços entre as camadas. Este processo é chamado de "preenchimento com resina". Como se vê no diagrama, quando a cobertura de cobre na camada interna é mín......
Além do Básico: O Papel das PCBs de PTFE
As PCBs de politetrafluoroetileno (PTFE) são fundamentais para aplicações eletrónicas avançadas. Entre os vários materiais de PCB, o Teflon, a marca registada do politetrafluoroetileno (PTFE). As PCBs de Teflon são conhecidas pelas suas propriedades de alta frequência e resistência ao calor. Tudo isto é possível devido às suas propriedades dielétricas excecionais. Os designs de PCB de RF utilizam frequentemente materiais à base de PTFE de baixas perdas, graças às suas perdas dielétricas muito reduzida......
O FR4 é o Melhor Material de Placa para o Seu Design?
No mundo da eletrônica e da fabricação de placas de circuito impresso, escolher o material de substrato certo para o seu projeto pode significar a diferença entre sucesso e fracasso. O substrato FR4, com sua excelente resistência mecânica, isolamento elétrico e resistência a calor e produtos químicos, é amplamente utilizado na indústria. Neste artigo, exploraremos as propriedades e vantagens do substrato FR4, seu uso em placas de circuito impresso, bem como algumas limitações e dicas para selecionar o......