This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

Um Guia Completo sobre Laminado Revestido de Cobre (CCL) na Fabricação de PCB

Originalmente publicada Nov 20, 2026, atualizada Nov 20, 2026

24 min

Índice de Conteúdos
  • O que é um Laminado Revestido a Cobre (CCL)?
  • Estrutura e Materiais do Laminado Revestido a Cobre
  • Laminado Revestido a Cobre vs. Prepreg, Núcleo e PCB Acabada
  • Como é Fabricado o Laminado Revestido a Cobre
  • Tipos de Laminado Revestido a Cobre
  • Classificações e Normas do Laminado Revestido a Cobre
  • Propriedades Principais do Laminado Revestido a Cobre para o Design de PCB
  • Como Selecionar um Laminado Revestido a Cobre para a Sua PCB
  • Opções de Laminado Revestido a Cobre na JLCPCB
  • Perguntas Frequentes sobre o Laminado Revestido a Cobre
  • Conclusão
hdi pcb coupons

Principais Conclusões

  • O CCL é o material base: uma folha de resina curada reforçada com folha de cobre ligada a um ou ambos os lados.
  • Três partes controlam o desempenho: a resina afeta o calor e as perdas, o reforço controla a estabilidade e a folha de cobre influencia o comportamento do condutor.
  • Escolha de acordo com a principal exigência do projeto: calor, frequência e custo geralmente determinam a melhor família de laminados.
  • As slash sheets definem o material: a IPC-4101 utiliza slash sheets numeradas para especificar materiais base de PCBs rígidas.
  • A Tg por si só não é suficiente: a Td e o tempo até à delaminação também são críticos para prever a fiabilidade da refusão sem chumbo.

O laminado revestido a cobre (CCL) é a base de todas as PCBs, mas muitas vezes é especificado simplesmente como “FR-4 padrão” e fica por aí. Isso funciona até que uma placa sofra delaminação durante a refusão sem chumbo ou uma pista de RF perca mais sinal do que o esperado. Em ambos os casos, o laminado já tinha influenciado o resultado muito antes de o layout começar.

O FR-4 é uma classificação de inflamabilidade, não uma formulação. Dois laminados com o mesmo rótulo podem comportar-se de forma muito diferente a 260 °C, porque o sistema de resina, o tecido de vidro e a folha de cobre subjacentes não são os mesmos. As propriedades que realmente os distinguem — Tg, Td, Dk, Df e CTE — são as que este guia aborda.

Neste guia, vai aprender:

  • De que é feito um laminado revestido a cobre.
  • Como o CCL difere do prepreg, do núcleo e da placa acabada.
  • Os principais tipos de laminados e as suas melhores aplicações.
  • Que propriedades preveem realmente o desempenho da placa?
  • Como escolher o grau de laminado certo para o seu projeto.

O que é um Laminado Revestido a Cobre (CCL)?

Um laminado revestido a cobre é uma folha de reforço impregnada com resina e totalmente curada, com folha de cobre ligada a um ou ambos os lados. Os fabricantes compram-no em painéis grandes e gravam o cobre para criar o padrão do circuito. O laminado é a matéria-prima; a PCB é o produto acabado.

O laminado revestido a cobre (CCL) é o material de substrato central utilizado para construir a maioria das PCBs rígidas.

cross section of a double sided copper clad laminate

Figura: Secção transversal de um laminado revestido a cobre de dupla face

A palavra “revestido” é importante porque o cobre chega já ligado ao laminado, em vez de ser galvanizado posteriormente. Durante a laminação, a folha é prensada contra a resina, criando uma ligação mecânica medida como resistência ao arrancamento.

Por exemplo, a Shengyi fornece o S1000-2M em folhas de 40 × 48 polegadas (1020 × 1220 mm), a partir das quais as placas individuais são cortadas.

Estrutura e Materiais do Laminado Revestido a Cobre

Um laminado revestido a cobre pode ser compreendido através de três componentes materiais principais: o sistema de resina, o reforço e a folha de cobre.

O sistema de resina determina em grande parte o comportamento térmico e dielétrico, o reforço contribui para a estabilidade dimensional e a folha de cobre fornece a camada condutora.

copper clad laminate material components

Figura: Componentes materiais do laminado revestido a cobre: resina, reforço e tipos de folha de cobre.

Isto também facilita a leitura das fichas técnicas: a Tg é principalmente uma propriedade da resina, enquanto a resistência ao arrancamento descreve a ligação entre a folha de cobre e a resina.

1. Sistemas de Resina em Laminados Revestidos a Cobre

A resina determina quanta temperatura a placa suporta antes de começar a amolecer. O epóxi padrão amolece por volta dos 130 °C a 140 °C, o que era adequado para a solda estanho-chumbo a 183 °C.

A soldadura sem chumbo alterou os requisitos térmicos. O SAC305 funde por volta dos 217–220 °C e normalmente utiliza picos de refusão de 245–260 °C, pelo que os sistemas de resina dos laminados tiveram de suportar temperaturas muito mais elevadas.

Os epóxis multifuncionais e curados com fenólicos aumentam a densidade de reticulação e elevam a Tg para a gama dos 150 °C a 180 °C. Para além do epóxi, cada família de resinas oferece uma vantagem de desempenho específica:

  • Epóxi: A base de custo, e a razão pela qual o FR-4 domina o trabalho de uso geral.
  • Epóxi BT e poliimida: Margem térmica, para placas que permanecem quentes em serviço.
  • PPO e PPE: Fator de dissipação mais baixo, para ligações multi-gigabit numa linha de processo normal.
  • Hidrocarboneto-cerâmica e PTFE: Perda dielétrica muito baixa para aplicações de alta frequência, com maior complexidade de processamento do que o FR-4 convencional.

2. Materiais de Reforço e Estilos de Tecido de Vidro

O reforço mantém a placa dimensionalmente estável e também influencia a sua constante dielétrica. O vidro E tecido é o padrão em PCBs rígidas, enquanto o vidro não tecido e o papel são utilizados em materiais CEM de menor custo. Os estilos de tecido de vidro comuns incluem 106, 1080, 2116 e 7628.

glass fabric style

Figura: Estilo de tecido de vidro desenhado à mesma escala com densidade de tecelagem

Um estilo mais pesado contém mais vidro e menos resina; o vidro tem uma constante dielétrica mais elevada do que o epóxi, pelo que um tecido mais pesado significa um Dk mais elevado. Os valores de prepreg publicados pela JLCPCB mostram o efeito diretamente:

  • 7628: O estilo comum mais pesado, Dk 4,4, utilizado para construir espessura a baixo custo.
  • 2116: Peso médio, Dk 4,16, o compromisso habitual em empilhamentos de quatro camadas.
  • 3313: Leve e rico em resina, Dk 4,1, escolhido quando a impedância importa mais do que o custo.

Uma microstrip de 50 ohms projetada para Dk 4,1 pode não atingir o alvo se o fabricante utilizar um estilo de vidro diferente, como o 7628. Para impedância controlada, especifique os estilos exatos de prepreg e vidro no empilhamento.

3. Tipos e Pesos de Folha de Cobre em Laminados Revestidos a Cobre

A folha de cobre existe em duas formas, e a diferença reside na forma como foi fabricada.

A folha eletrodepositada (ED) é formada num tambor rotativo, resultando num lado brilhante e num lado mais rugoso e mate.

A folha laminada e recozida (RA) é produzida laminando cobre em folhas finas. É mais lisa e mais flexível, o que a torna mais adequada para circuitos flexíveis.

A rugosidade do cobre é intencional porque a superfície mate melhora a aderência à resina. No entanto, o cobre rugoso pode aumentar a perda no condutor em altas frequências, porque o efeito de pele empurra a corrente para a superfície.

A espessura do cobre é comummente especificada em onças por pé quadrado, com 1 oz = 35 µm (1,4 mil). O cobre mais pesado pode transportar mais corrente, mas também aumenta o subcorte de gravação e afeta a espessura final do empilhamento.

Laminado Revestido a Cobre vs. Prepreg, Núcleo e PCB Acabada

Qual é a diferença entre CCL, prepreg, núcleo e PCB?

As principais diferenças são o estado de cura e a presença de cobre.

O prepreg é um tecido de vidro com resina parcialmente curada e sem cobre. O laminado revestido a cobre está totalmente curado, com folha de cobre ligada a um ou ambos os lados.

comparison of prepreg, ccl, pcb core, and a four layer pcb

Figura: Comparação de prepreg, laminado revestido a cobre (CCL), núcleo de PCB e uma PCB acabada de quatro camadas.

A resina passa por três estágios de cura: o estágio A é líquido, o estágio B amolece e flui quando aquecido, e o estágio C está totalmente curado e já não flui. O prepreg está no estágio B, pelo que atua como a camada de ligação durante a laminação. O CCL está no estágio C, pelo que mantém a sua forma e espessura sob calor e pressão.

MaterialEstado de CuraCobre PresenteFunção no Empilhamento
PrepregEstágio B, parcialmente curadoSem cobreFlui e liga camadas adjacentes durante a laminação
Laminado revestido a cobreEstágio C, totalmente curadoFolha de cobre num ou ambos os ladosMaterial laminado base utilizado para formar as camadas da PCB
NúcleoEstágio C, totalmente curadoNormalmente cobre em ambos os ladosCamada dielétrica rígida que faz parte do empilhamento multicamada
PCB AcabadaConjunto totalmente prensadoGalvanizada e acabadaPlaca completa após laminação, perfuração, galvanoplastia, máscara de solda e outros processos

Como é Fabricado o Laminado Revestido a Cobre

A produção de laminados é uma linha de impregnação contínua seguida de uma prensa por lotes. Cada propriedade na ficha técnica é definida numa dessas duas etapas, e os seis passos abaixo são a sequência padrão:

copper clad laminate manufacturing process

Figura: Processo de fabrico do laminado revestido a cobre

  1. Misturar o verniz de resina: Resina, agente de cura, retardador de chama e solvente são misturados até uma viscosidade definida, uma vez que a viscosidade decide quanto resina o vidro absorve.
  2. Impregnar o vidro no tratador: O tecido passa por um banho de verniz e rolos dosadores que definem o teor de resina.
  3. Pré-cura da resina (estágio B): O solvente evapora numa torre aquecida e a resina cura parcialmente, originando prepreg que está seco mas voltará a fluir.
  4. Montar o livro: Empilhar camadas de prepreg até à espessura necessária, aplicar folha de cobre nas faces exteriores e colocar a pilha entre placas de prensa polidas.
  5. Curar na prensa a quente de vácuo: O calor funde a resina, permitindo que molhe a folha; a pressão completa a reticulação; e o vácuo remove voláteis que de outra forma formariam vazios.
  6. Arrefecer, aparar e inspecionar: O arrefecimento controlado evita fixar tensões que mais tarde causam empenamento, e os painéis são testados quanto à espessura e resistência ao arrancamento.

A resistência ao arrancamento é em grande parte determinada durante a laminação. Se a prensa aquecer demasiado depressa, a resina pode gelificar antes de molhar adequadamente a folha de cobre, reduzindo a resistência da ligação. Após a laminação, os painéis acabados seguem para o fabrico de PCB, onde começam a imagem, a gravação e a perfuração. Consulte o nosso guia sobre o processo completo de fabrico de PCB.

Tipos de Laminado Revestido a Cobre

Os laminados revestidos a cobre podem ser classificados por sistema de resina, reforço, desempenho térmico, propriedades elétricas, construção e requisitos de conformidade. Cada família de materiais envolve diferentes compromissos em custo, processamento, desempenho térmico e integridade de sinal.

Um desempenho térmico mais elevado geralmente significa um processamento mais exigente, enquanto uma perda dielétrica mais baixa costuma vir à custa de um fabrico mais difícil.

Família de LaminadoResina / ReforçoPropriedade Térmica PrincipalAplicações Típicas
FR-4 padrãoEpóxi difuncional, vidro E tecidoTG135 a TG140PCBs de uso geral de 2 a 4 camadas e aplicações de montagem comuns
FR-4 de Tg elevadaEpóxi multifuncional ou curado com fenólico, vidro E tecidoTG155 e TG170, até 180 °C em graus como o S1000-2MMontagem sem chumbo, elevado número de camadas, placas espessas
FR-4 sem halogéneosEpóxi modificado com fósforo, vidro E tecidoComparável ao grau FR-4 equivalenteProdutos com requisito de conformidade sem halogéneos
CEM-1Epóxi, núcleo de papel com superfícies de vidro tecidoInferior ao FR-4 padrãoPlacas de consumo de face única onde o custo domina
CEM-3Epóxi, núcleo de vidro não tecido com superfícies de vidro tecidoInferior ao FR-4 padrãoPlacas de baixo custo que ainda necessitam de furos metalizados
Hidrocarboneto-cerâmicaHidrocarboneto e cerâmica, vidro tecidoTg acima de 280 °C no RO4350BPlacas de RF e micro-ondas que ainda necessitam de processamento FR-4 normal
PTFEPTFE, vidro tecido ou carga cerâmicaNão é do tipo epóxi; limitado pelo processamentoTrabalho em ondas milimétricas e micro-ondas de perda mais baixa
Núcleo metálicoDielétrico epóxi sobre base de alumínio ou cobreDefinido pelo dielétrico, não pelo metalLEDs de alta potência e módulos de potência que dissipam calor lateralmente
PoliimidaPoliimida, vidro tecidoA classe térmica mais elevada dos laminados orgânicosPoços de petróleo, aeroespacial e conjuntos de alta temperatura

1. Laminado Revestido a Cobre FR-4 Padrão

O FR-4 é uma classificação de material retardador de chama, não uma fórmula única. Diferentes laminados FR-4 podem, portanto, ter diferentes Tg, perda dielétrica e desempenho térmico. Os graus padrão situam-se tipicamente em torno de Tg 135–140 °C e são adequados para a maioria das PCBs de duas e quatro camadas.

Leia também: Guia Profundo do PCB FR4: A Verdade do Material, Especificações Reais e Quando Utilizar (ou Evitar)

2. Laminado Revestido a Cobre FR-4 de Tg Elevada

Os laminados de Tg elevada utilizam um reforço de vidro semelhante com um sistema epóxi mais resistente ao calor, pelo que processam de forma muito semelhante ao FR-4 padrão mas toleram temperaturas mais elevadas. A JLCPCB lista opções de Tg 155 °C e Tg 170 °C, enquanto o Shengyi S1000-2M atinge cerca de 180 °C por DSC. São uma escolha melhor para placas mais espessas, ciclos de refusão repetidos e outros conjuntos termicamente exigentes.

3. Laminado Revestido a Cobre sem Halogéneos

Os laminados sem halogéneos substituem os retardadores de chama bromados por alternativas como sistemas à base de fósforo. O seu objetivo principal é a conformidade, não um desempenho elétrico ou térmico superior. Na maioria dos casos, comportam-se de forma semelhante ao grau padrão equivalente.

4. Laminado Revestido a Cobre Compósito CEM-1 e CEM-3

Os materiais CEM utilizam estruturas de núcleo de menor custo com camadas exteriores reforçadas com vidro.

O CEM-1 utiliza um núcleo à base de papel e é principalmente adequado para placas de face única.

O CEM-3 utiliza um núcleo de vidro não tecido e pode suportar furos metalizados. Ambos oferecem geralmente um desempenho térmico inferior ao FR-4, tornando-os menos adequados para conjuntos multicamada sem chumbo exigentes.

5. Laminado Revestido a Cobre PTFE e Hidrocarboneto-Cerâmica

Os laminados Rogers RO4000 não são PTFE. Utilizam materiais hidrocarboneto-cerâmicos reforçados com vidro e enquadram-se na IPC-4103 e não na IPC-4101. O RO4350B oferece cerca de Dk 3,48 e Df 0,0037 a 10 GHz, tornando-o adequado para muitos projetos de RF e micro-ondas sem os desafios de processamento do PTFE. O PTFE verdadeiro pode atingir perdas ainda mais baixas, mas requer um fabrico mais especializado.

6. Laminados de Núcleo Metálico

Os laminados de núcleo metálico utilizam uma base de alumínio ou cobre sob uma camada dielétrica fina. O calor passa através do dielétrico e espalha-se pelo núcleo metálico, tornando estes materiais ideais para LEDs e eletrónica de potência. A sua principal vantagem é a gestão térmica, especialmente onde o FR-4 padrão não consegue remover calor suficientemente depressa.

7. Laminado Revestido a Cobre de Poliimida

Os laminados de poliimida mantêm as suas propriedades a temperaturas onde os materiais epóxi padrão começam a amolecer. Isto torna-os úteis em aplicações aeroespaciais, em poços de petróleo e outras aplicações de alta temperatura. Custam significativamente mais do que o FR-4, pelo que é melhor especificá-los quando o desempenho térmico é um requisito real de projeto.

Classificações e Normas do Laminado Revestido a Cobre

Nota

A designação exata da slash sheet deve ser verificada em relação à revisão aplicável da IPC-4101 e à ficha técnica do fornecedor do laminado.

A IPC-4101 é a principal especificação para materiais base utilizados em PCBs rígidas e multicamada. Em vez de depender de nomes comerciais como “FR-4”, classifica os materiais através de slash sheets numeradas. Cada slash sheet define o sistema de resina, o reforço, a classe de inflamabilidade e os limites principais do material. Isso torna uma referência de slash sheet mais precisa do que simplesmente escrever “FR-4” numa nota de fabrico.

Exemplos incluem:

  • /29: Sistema epóxi/éster de cianato para laminados de alto desempenho
  • /30: Epóxi BT
  • /40 a /42: Poliimida tenacificada
  • /71: Éster de cianato para baixa perda e estabilidade térmica
  • /98: Epóxi multifuncional de Tg elevada
  • /99: Epóxi de Tg elevada compatível com sem chumbo

Outras normas abrangem diferentes famílias de materiais. A IPC-4103 aplica-se a laminados de alta velocidade e alta frequência, incluindo materiais Rogers RO4000, enquanto a IPC-4204 abrange dielétricos flexíveis revestidos a metal. Os graus NEMA mais antigos incluem FR-1 e FR-2.

Propriedades Principais do Laminado Revestido a Cobre para o Design de PCB

As fichas técnicas dos laminados revestidos a cobre contêm muitas especificações, mas algumas propriedades principais têm o maior impacto no fabrico de PCB, integridade de sinal, fiabilidade térmica e desempenho de montagem.

PropriedadeValor de ReferênciaMétodo de EnsaioO que o Número Prevê
Temperatura de transição vítrea, Tg180 °C por DSC, 185 °C por DMAIPC-TM-650 2.4.25, 2.4.24.2A temperatura à qual a resina amolece e a expansão acelera
Temperatura de decomposição, Td355 °CIPC-TM-650 2.4.24.6O ponto em que a resina se decompõe quimicamente e liberta gases
CTE no eixo Z41 ppm/°C abaixo da Tg, 208 ppm/°C acima da TgIPC-TM-650 2.4.41Potencial tensão térmica nos barris dos furos metalizados
Tempo até à delaminaçãoT260 60 min, T288 30 min, T300 15 minIPC-TM-650 2.4.24Quantos ciclos de refusão e retrabalho a ligação sobrevive
Constante dielétrica, Dk4,49 a 1 GHz, 4,9 a 1 MHzIPC-TM-650 2.5.5.9, SPDR a 56% de teor de resinaAtraso de propagação do sinal e a impedância das pistas de impedância controlada
Fator de dissipação, Df0,016 a 1 GHz, 0,015 a 1 MHzIPC-TM-650 2.5.5.9Perda de inserção em pistas longas ou de alta frequência
Resistência ao arrancamento do cobre1,3 N/mm (7,4 lb/in), folha ED de 1 oz após flutuação de soldaIPC-TM-650 2.4.8Resistência ao levantamento de pads durante a montagem e retrabalho
Absorção de água0,08%IPC-TM-650 2.6.2.1Risco de bolhas provocadas pela humidade na refusão
Condutividade térmica0,7 W/m·K a 100 °CASTM D5470Com que pouca eficácia a placa dissipa o calor de um componente quente
Contraste: Rogers RO4350BDk 3,48, Df 0,0037 a 10 GHz, Tg acima de 280 °CFicha técnica da série Rogers RO4000A perda e a margem térmica que um hidrocarboneto-cerâmico proporciona

Propriedades Térmicas: Tg, Td, CTE e Tempo até à Delaminação

A Tg é a temperatura à qual a resina passa de um estado rígido e vítreo para um estado mais mole. Não funde, mas a expansão no eixo Z aumenta acentuadamente acima da Tg. Para o S1000-2M, o aumento varia entre cerca de 41 ppm/°C abaixo da Tg e 208 ppm/°C acima da Tg. O nosso guia sobre como selecionar o Tg de uma PCB explica isto em mais detalhe.

A Td mede a decomposição térmica e não o amolecimento. O S1000-2M tem uma Td de cerca de 355 °C, bem acima da sua Tg.

thermal analysis plot of a copper clad laminate

Figura: Gráfico de análise térmica de um laminado revestido a cobre com Tg, Td e tempo até à delaminação

O tempo até à delaminação mede quanto tempo o laminado consegue suportar temperaturas elevadas. Um T288 de 30 minutos significa que suporta 288 °C durante cerca de 30 minutos antes da delaminação. Consulte o guia do valor Td de PCB para mais informações.

Propriedades Elétricas: Constante Dielétrica e Fator de Dissipação

O Dk controla a velocidade do sinal e a impedância. Um Dk mais elevado abranda o sinal e reduz a impedância para a mesma geometria de pista, pelo que os cálculos de impedância controlada devem utilizar o valor real do laminado.

dielectric constant and dissipation factor

Figura: Constante dielétrica e fator de dissipação em função da frequência para FR-4 padrão.

O Df descreve a perda dielétrica. Um Df mais baixo torna-se mais importante à medida que a frequência e o comprimento da pista aumentam. Por exemplo, o S1000-2M situa-se em torno de 0,016 a 1 GHz, enquanto o RO4350B é cerca de 0,0037 a 10 GHz, tornando os laminados de baixa perda mais adequados para projetos exigentes de alta velocidade e RF.

Propriedades Físicas e de Fiabilidade: Resistência ao Arrancamento, Absorção de Água e Inflamabilidade

Estas propriedades adicionais ajudam a avaliar a fiabilidade do laminado durante o fabrico e a montagem:

  • Resistência ao arrancamento: 1,3 N/mm (7,4 lb/in) com cobre ED de 1 oz indica quão bem os pads resistem ao levantamento durante o retrabalho.
  • Absorção de água: 0,08% ajuda a prever o risco de bolhas relacionadas com a humidade durante a refusão.
  • Inflamabilidade: Uma classificação UL 94V-0 suporta a conformidade de segurança do produto acabado.

A flutuação de solda no ensaio de arrancamento é importante porque reflete a ligação após a placa ter sido sujeita a calor, e não tal como entregue. A humidade retida comporta-se da mesma forma.

É por isso que os painéis armazenados são cozidos antes da montagem, e o nosso guia sobre como a absorção de humidade da PCB afeta a montagem aborda o lado do manuseamento.

Como Selecionar um Laminado Revestido a Cobre para a Sua PCB

Comece pela principal restrição de projeto da placa e depois confirme o material em relação à slash sheet correta. A maioria dos projetos é determinada por calor, frequência ou custo, pelo que identificar o requisito dominante reduz rapidamente as opções de laminado.

copper clad laminate selection decision tree

Figura: Árvore de decisão para a seleção de laminado revestido a cobre

  1. Identifique a tensão dominante: Decida se a placa está limitada termicamente, eletricamente ou pelo custo, porque otimizar as três não traz benefício.
  2. Defina o limite térmico a partir do processo de montagem: Os picos de refusão sem chumbo rondam os 245-260 °C, por isso verifique a Td e o T288 em vez de apenas a Tg.
  3. Defina o requisito elétrico a partir do flanco mais rápido: Se o projeto tiver redes de impedância controlada, fixe o Dk e o estilo de vidro em conjunto, uma vez que a tecelagem altera o Dk efetivo.
  4. Verifique as restrições mecânicas: Confirme se a espessura final necessária e o peso de cobre estão disponíveis nesse grau.
  5. Confirme em relação a uma slash sheet: Pergunte ao fabricante qual o laminado que vai realmente prensar e depois verifique os valores que assumiu.

Para muitos projetos de PCB de uso geral, os graus FR-4 padrão em torno de Tg 135–140 °C são suficientes. Os projetos expostos a refusão sem chumbo repetida, temperaturas de funcionamento mais elevadas ou requisitos de fiabilidade exigentes podem utilizar graus de Tg mais elevada, como 155 °C ou 170 °C.

Opções de Laminado Revestido a Cobre na JLCPCB

A JLCPCB trabalha com fornecedores de CCL estabelecidos — incluindo Nan Ya, KB e Shengyi —, pelo que o material utilizado no seu projeto é um produto com nome.

O FR-4 está disponível em TG135 a TG140, TG155 e TG170, o que cobre o trabalho padrão, sem chumbo e de elevado número de camadas sem um pedido personalizado.

O empilhamento publicado fornece detalhe suficiente para iniciar cálculos de impedância utilizando valores reais de projeto em vez de suposições aproximadas.

  • Constante dielétrica: O material do núcleo é 4,5, enquanto os valores de prepreg são 4,4 para 7628, 4,16 para 2116 e 4,1 para 3313.
  • Peso do cobre: As camadas internas suportam 0,5-2 oz de cobre, enquanto as duas camadas exteriores podem atingir 4,5 oz.
  • Espessura final: A espessura de placa disponível varia de 0,4 mm a 4,5 mm (16 mil a 177 mil).
  • Para além do FR-4: As placas de núcleo de alumínio e de núcleo de cobre estão disponíveis para projetos térmicos, enquanto as opções Rogers e PTFE suportam aplicações de RF de alta frequência.

Estes detalhes de fabrico estão listados na página de capacidades de PCB, enquanto a biblioteca de peças da JLCPCB abrange o lado da montagem.

Pronto para Escolher o Seu Laminado de PCB?

Depois de definir o empilhamento de materiais e os requisitos da placa, carregue os seus ficheiros Gerber para rever as opções de fabrico disponíveis e obter um orçamento da JLCPCB.

Obter um Orçamento de PCB

Perguntas Frequentes sobre o Laminado Revestido a Cobre

P: Qual é a Diferença entre Laminado Revestido a Cobre e Prepreg?

O prepreg é um tecido de vidro revestido com resina parcialmente curada utilizado para ligar camadas de PCB. O laminado revestido a cobre está totalmente curado, com folha de cobre ligada a um ou ambos os lados.

P: O FR-4 é o mesmo que laminado revestido a cobre?

Não. O FR-4 é um tipo de laminado revestido a cobre. O CCL também inclui materiais como CEM, poliimida, hidrocarboneto-cerâmica e laminados de núcleo metálico.

P: Qual é a Diferença entre CCL e uma PCB?

O CCL é a matéria-prima; uma PCB é a placa de circuito acabada. O laminado torna-se uma PCB após processos como imagem, gravação, perfuração e galvanoplastia.

P: Qual é a Espessura do Laminado Revestido a Cobre?

O CCL está disponível em muitas espessuras, dependendo do material e do fornecedor. A espessura final da PCB varia consoante o empilhamento completo de núcleos, prepregs e camadas de cobre.

P: O que Significa a Tg de um Laminado Revestido a Cobre?

A Tg é a temperatura à qual a resina passa de um estado rígido para um estado mais mole. Acima da Tg, a expansão no eixo Z aumenta e pode colocar mais tensão nos furos metalizados.

Conclusão

Escolher um laminado revestido a cobre é uma decisão de projeto, não apenas uma seleção de material.

A Tg é importante, mas a Td, o T288, a perda dielétrica, o comportamento térmico e os requisitos de processamento podem ser igualmente importantes.

Para projetos de alta frequência, materiais de baixa perda como hidrocarboneto-cerâmica ou PTFE podem valer o custo adicional, enquanto o FR-4 padrão ou de Tg elevada continua prático para muitas placas convencionais.

A chave é adequar o laminado aos requisitos elétricos, térmicos e de fiabilidade da aplicação, em vez de simplesmente escolher a especificação mais elevada disponível.

Saber mais