This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

Como Escolher o Material Prepreg Adequado para PCBs Multicamadas Confiáveis

Originalmente publicada Jul 30, 2026, atualizada Jul 30, 2026

13 min

Índice de Conteúdos
  • O Papel Crítico do Material Prepreg na Fabricação de PCBs
  • Tipos Comuns de Materiais Prepreg e Suas Propriedades
  • Fatores Chave a Considerar ao Selecionar Prepreg
  • Processos de Fabricação que Dependem do Prepreg
  • Experiência da JLCPCB na Seleção e Fabricação de Material Prepreg
  • FAQ

Já se perguntou o que faz todas aquelas camadas de cobre aderirem a uma seção transversal de uma PCB multicamadas? O material prepreg é a resposta, e ele é muito mais importante do que a maioria dos engenheiros pensa. Escolha a seleção de prepreg errada e você estará predestinado a problemas de delaminação, desvio de impedância e confiabilidade a longo prazo. O prepreg não é apenas cola. É um composto projetado que determina sua separação dielétrica, dita sua impedância, afeta a perda de sinal e determina o comportamento da sua placa sob estresse térmico.

Right Prepreg5

Com os designs migrando para um número maior de camadas e velocidades de sinal mais altas, o prepreg que você seleciona é uma das escolhas de material mais significativas em todo o processo de design. Aqui, discutiremos a natureza do material prepreg, os tipos comuns e suas propriedades, passaremos pelas principais considerações no processo de seleção e discutiremos os processos de fabricação que dependem do desempenho apropriado do material prepreg.

O Papel Crítico do Material Prepreg na Fabricação de PCBs

O Que é o Material Prepreg e Como Funciona

Mas o que é material prepreg? Prepreg é um termo abreviado, pré-impregnado, que significa o tecido de fibra de vidro trançado que foi impregnado com uma resina termofixa parcialmente curada. A resina é levada a uma forma semi-curada chamada estágio B, que é dura à temperatura ambiente, mas derreterá quando aquecida. Após ser completamente curada sob pressão e calor, torna-se estágio C, formando uma ligação permanente e rígida. Em uma PCB multicamadas, as camadas internas de cobre já foram ligadas a um laminado completamente curado (o núcleo, material em estágio C).

Right Prepreg2

Esses núcleos são então prensados juntos usando folhas de prepreg a temperaturas de 170-190 graus Celsius e pressões de 250-400 PSI. A resina em estágio B derrete, flui ao redor das estruturas de cobre, preenche as lacunas e endurece para manter tudo unido. O agente de ligação, bem como o isolante dielétrico entre as camadas de cobre, é o prepreg curado. O espaçamento dielétrico é diretamente proporcional à sua espessura e afeta a impedância do traço nas camadas de sinal adjacentes a ele.

Por que a Seleção do Prepreg Afeta Diretamente a Confiabilidade da Placa

A seleção de um material prepreg incorreto quando usado em PCBs pode resultar em falhas de campo desastrosas. Quando a temperatura de transição vítrea (Tg) é baixa, a placa pode delaminar durante a refusão sem chumbo entre 245 e 260 graus Celsius. Caso o conteúdo de resina seja baixo, vazios são criados ao redor das estruturas de cobre sólidas, que contêm umidade e criam pontos de falha.

A IPC-4101 estabelece requisitos de qualificação e desempenho de materiais de base usados em PCBs multicamadas, como o prepreg. A base de um empilhamento multicamadas confiável é a escolha do prepreg para se adequar à sua aplicação com a folha de especificação IPC-4101 correta.

Tipos Comuns de Materiais Prepreg e Suas Propriedades

Nem todos os materiais prepreg são criados iguais. A escolha entre opções padrão e avançadas depende das demandas térmicas, elétricas e mecânicas da sua aplicação.

Prepreg FR4 Padrão vs. Variantes de Alta Tg e Baixa Perda

O FR4 Normal envolve material de vidro-E trançado impregnado com resina epóxi. Na maioria dos eletrônicos de consumo e designs de propósito geral, ele fornece um desempenho confiável a um custo acessível. Sua Tg de 130-140 graus Celsius, no entanto, oferece uma margem estreita na refusão sem chumbo, e seu fator de dissipação (Df) de 0,017-0,025 causa alta atenuação de sinal em frequências mais altas, acima de 1 GHz.

Right Prepreg1

O FR4 de Alta Tg usa sistemas de resina modificados para aumentar a Tg para 170 a 180 graus Celsius. Isso proporciona uma margem térmica significativamente maior ao montar sem chumbo. Suas características elétricas são as mesmas do FR4 normal e, portanto, a principal razão para usar prepreg de alta Tg é a resistência térmica. Aplicações de alta frequência são alvo de variantes de prepreg de baixa perda. Outros materiais, como Isola I-Speed (Dk 3,63, Df 0,0085) e Panasonic Megtron 6 (Dk 3,4, Df 0,002), apresentam uma enorme redução na perda dielétrica e são necessários em designs acima de 5 GHz.

PropriedadeFR4 PadrãoFR4 Alta TgBaixa Perda (Nível Médio)Perda Ultra-Baixa
Tg (graus C)130 - 140170 - 180180 - 200200+
Dk (a 1 GHz)4,2 - 4,74,2 - 4,63,5 - 3,93,0 - 3,5
Df (a 1 GHz)0,017 - 0,0250,016 - 0,0220,005 - 0,0100,002 - 0,005
Td (graus C)300 - 310320 - 340340 - 360360+
Caso de Uso TípicoEletrônicos em geralMontagem sem chumboDesigns de 5 - 15 GHzAcima de 15 GHz, mmWave
Custo Relativo1x (linha de base)1,2 - 1,5x2 - 4x5 - 10x

Materiais Prepreg Compostos para Aplicações Avançadas

Além dos sistemas à base de epóxi, os materiais prepreg compostos têm usos especiais. Prepregs baseados em PTFE são usados em circuitos de RF e micro-ondas, prepregs feitos de poliimida podem suportar temperaturas contínuas acima de 200 graus Celsius, e construções híbridas podem usar múltiplos sistemas de resina em um único empilhamento. A Rogers fornece materiais bondply como RO4450F (Dk 3,52, Df 0,004) para unir núcleos de laminado Rogers em placas multicamadas de alta frequência, preservando propriedades de baixa perda com a camada de ligação.

Entre o FR4 e o PTFE em termos de custo e desempenho, os prepregs de resina de éster de cianato e BT (bismaleimida-triazina) são comumente usados em aviônica aeroespacial e em pacotes de substrato de CI.

Fatores Chave a Considerar ao Selecionar Prepreg

Como você restringe a escolha do prepreg certo para seu design específico? A resposta está em combinar um punhado de parâmetros críticos com os requisitos da sua aplicação.

Tg, Conteúdo de Resina, Fluxo e Desempenho Dielétrico

Quatro parâmetros dominam cada decisão de seleção de prepreg:

1. Temperatura de transição vítrea (Tg): A temperatura na qual a resina curada transita de rígida para borrachosa. Acima da Tg, o CTE do eixo Z aumenta drasticamente, estressando as vias. Para montagem sem chumbo, uma Tg de pelo menos 170 graus Celsius é fortemente recomendada.

2. Conteúdo de resina (RC): Varia de cerca de 40 a 65 por cento em peso. Maior conteúdo de resina fornece mais fluxo para laminação sobre cobre pesado (2 oz ou mais). Menor conteúdo de resina produz camadas dielétricas curadas mais finas.

3. Fluxo de resina: Descreve quanta resina se move durante a laminação. Fluxo insuficiente leva a vazios. Fluxo excessivo causa falta de resina ou escoamento nas bordas do painel.

4. Constante dielétrica (Dk) e fator de dissipação (Df): Dk afeta a impedância e a velocidade de propagação. Df determina a energia do sinal perdida como calor. Ambos variam com a frequência, temperatura e conteúdo de resina.

Combinando o Prepreg com a Contagem de Camadas e Necessidades da Aplicação

Cada estilo de vidro prepreg produz uma espessura nominal diferente e tem uma faixa de conteúdo de resina diferente. Os estilos mais comuns são:

  • 106 (1,9 mil nominal): Muito fino, alto conteúdo de resina (65 a 75 por cento). Usado para camadas dielétricas finas e controle de impedância de passo fino.
  • 1080 (2,8 mil nominal): Fino com conteúdo de resina moderado (60 a 68 por cento). Versátil para muitas configurações de empilhamento.
  • 2116 (4,5 mil nominal): Espessura média, conteúdo de resina moderado (48 a 56 por cento). Comum para laminação multicamadas de propósito geral.
  • 7628 (7,0 mil nominal): Espesso com menor conteúdo de resina (42 a 48 por cento). Fornece rigidez estrutural em placas espessas.

Um ponto de partida típico é uma única folha de 2116 entre a camada de sinal externa e o plano de terra, uma única folha de 2116 entre a camada de sinal interna e o plano de terra, e uma única folha de 2116 entre a camada de sinal externa e a camada de sinal interna. No caso de placas de 6 e 8 camadas, o empilhamento é feito para atingir a espessura desejada. A quantidade de 1080 que rende cerca de 4,5 a 5,0 mils curados é de duas folhas, e a quantidade de 7628 que rende cerca de 6,5 a 7,0 mils após a prensagem é de uma folha.

Além disso, leve em consideração a distribuição de cobre nas camadas vizinhas. Padrões com alta densidade demandam maior fluxo de resina. Caso o conteúdo de resina não seja suficiente para a densidade de cobre, vazios serão criados. Isso deve ser revisado pela equipe CAM do seu fabricante, mas ter conhecimento dessas relações permitirá que você tome melhores decisões de empilhamento.

Processos de Fabricação que Dependem do Prepreg

O desempenho do prepreg é tão bom quanto o processo de fabricação que o cura. O processo de laminação é onde o prepreg se transforma de uma folha flexível na espinha dorsal dielétrica rígida da sua placa multicamadas.

Right Prepreg3

Controle de Laminação, Pressão e Temperatura

O ciclo de laminação segue uma sequência precisamente controlada:

1. Montagem (Layup): Núcleos de camada interna, folhas de prepreg e folhas de cobre externas são empilhados em um acessório de laminação com pinos de registro garantindo posicionamento preciso.

2. Rampa de aquecimento: A temperatura sobe até o ponto de viscosidade mínima da resina, em torno de 120 a 140 graus Celsius, onde a resina amolece e começa a fluir.

3. Aplicação de pressão total: Na viscosidade mínima, a pressão total (250 a 400 PSI) força a resina para todas as lacunas ao redor das estruturas de cobre. O tempo é crítico para evitar o aprisionamento de ar.

4. Cura: A temperatura sobe para 170 a 190 graus Celsius e mantém-se por 60 a 90 minutos para reticulação completa.

5. Resfriamento: A prensa resfria sob pressão a 2 a 4 graus Celsius por minuto para evitar empenamento.

Garantindo Ligação Uniforme e Resultados Sem Vazios

O balanceamento de cobre é muito importante. Quando a cobertura de cobre em uma área é de 90 por cento e na outra é de 10 por cento, o prepreg comprime de forma desigual, produzindo variação na espessura dielétrica. A densidade é equalizada pelo preenchimento de cobre não funcional. A IPC-2221 sugere que todas as camadas devem ter um equilíbrio de cobre.

A detecção de vazios após a laminação usa vários métodos:

  • A microseção transversal revela vazios, falta de resina ou delaminação
  • O teste elétrico detecta aberturas causadas por falhas de ligação relacionadas a vazios
  • O teste de estresse térmico conforme IPC-TM-650 2.6.8 submete corpos de prova a solda fundida a 288 graus Celsius para verificar se a ligação suporta choque térmico

Instalações modernas monitoram os parâmetros de laminação em tempo real para total rastreabilidade do processo.

Experiência da JLCPCB na Seleção e Fabricação de Material Prepreg

Ampla Gama de Opções de Prepreg Certificadas e Controle de Processo

A JLCPCB possui um inventário qualificado de materiais prepreg, incluindo FR4 padrão, FR4 de alta Tg e laminados especiais, todos de fornecedores certificados de acordo com os padrões IPC-4101. Cada tipo de material e espessura de placa é laminado usando receitas de prensa qualificadas.

Right Prepreg6

Ao postar arquivos Gerber e empilhamento de camadas, a equipe de engenharia analisará o design para fornecer potenciais problemas de laminação, como conteúdo de resina inadequado, metas dielétricas impraticáveis, posicionamento irregular de cobre e incompatibilidade de impedância. Este ciclo de feedback evita retrabalhos caros.

Produção Consistente de Alto Rendimento do Protótipo ao Volume

A JLCPCB usa as mesmas especificações de material e controle de processo, quer você peça 5 protótipos ou 5.000 unidades de produção. Placas multicamadas padrão têm tempos de produção a partir de 1 a 2 dias, com cotação online instantânea para sua configuração específica.

Right Prepreg4

Para aplicar esses princípios na prática, o serviço de fabricação de PCBs multicamadas da JLCPCB pode ajudá-lo a obter placas com qualidade de produção, com os materiais prepreg corretos escolhidos e processados para sua aplicação com apenas um design de empilhamento.

PCB 2OBTER COTAÇÃO GRATUITA >

FAQ

P: O que é material prepreg na fabricação de PCBs?

Prepreg é a abreviação de pré-impregnado. Refere-se ao tecido de fibra de vidro trançado saturado com resina termofixa parcialmente curada (estágio B). Em PCBs multicamadas, o prepreg une os núcleos das camadas internas durante a laminação e forma o isolamento dielétrico entre os planos de cobre.

P: Qual é a diferença entre prepreg e núcleo (core)?

Um núcleo é um laminado totalmente curado (estágio C) com cobre ligado a um ou ambos os lados. O prepreg é um material semi-curado (estágio B) que flui e cura durante a laminação para unir os núcleos. Após a cura, o prepreg torna-se estruturalmente idêntico ao material do núcleo.

P: Como o conteúdo de resina afeta o desempenho do prepreg?

Maior conteúdo de resina fornece mais fluxo para preencher lacunas ao redor das estruturas de cobre, reduzindo o risco de vazios. Menor conteúdo de resina cria camadas dielétricas mais finas, mas oferece menos capacidade de preenchimento de lacunas. Sempre combine o conteúdo de resina com a densidade de cobre das camadas adjacentes.

P: Por que a Tg é importante ao selecionar o prepreg?

A TG define onde a resina curada muda de rígida para borrachosa. Acima da Tg, o CTE do eixo Z aumenta drasticamente, estressando as vias. Para montagem sem chumbo com picos de refusão de 245 a 260 graus Celsius, recomenda-se uma Tg de pelo menos 170 graus Celsius.

P: Para que são usados os materiais prepreg compostos?

Para que são usados os materiais prepreg compostos?

Saber mais