This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

O Impacto da Taxa de Cobre Residual na Camada Interna sobre a Espessura da Placa

Originalmente publicada Nov 20, 2026, atualizada Nov 20, 2026

4 min

Quando éramos crianças, ouvimos a história infantil "O Corvo Bebe Água", onde um corvo eleva o nível da água deixando cair pedras numa quantidade fixa de água dentro de uma garrafa. O mesmo princípio aplica-se à laminação de PCBs multicamada, onde, durante a alta temperatura e alta pressão, as folhas de PP fluem em estado líquido para preencher os espaços entre as camadas. Este processo é chamado de "preenchimento com resina".  

Como se vê no diagrama, quando a cobertura de cobre na camada interna é mínima, as folhas de PP com a mesma espessura precisam de ser distribuídas uniformemente pelos espaços entre as camadas. Isto leva a uma espessura total mais fina após as folhas de PP arrefecerem e solidificarem, resultando numa espessura total da placa mais fina.  

Então, quanto cobre deve ser colocado na camada interna para garantir que a espessura da placa não fique abaixo dos limites de tolerância? É aqui que entra a "taxa de cobre residual". A taxa de cobre residual refere-se à percentagem dos padrões de circuito de cobre da camada interna em relação a toda a área superficial da placa. Taxa de cobre residual = a área de cobre na camada atual / área total da placa.  

ALT:Residual copper rate picture

Na laminação de placas multicamada, as folhas de PP são cortadas em pedaços e colocadas entre a placa de núcleo interna e outra placa de núcleo, ou entre a placa de núcleo e a folha de cobre. A resina do PP derrete sob alta temperatura e pressão, preenchendo as áreas sem cobre na placa de núcleo. Após o arrefecimento, a resina solidifica, unindo a placa de núcleo e a folha de cobre.  

ALT:Multilayer board lamination process

Se a taxa de cobre residual for demasiado baixa (como mostrado abaixo), a espessura total da placa será mais fina e a distribuição desigual de cobre entre as camadas pode levar ao empenamento da placa.  

ALT: the residual copper rate is too low

ALT:Even copper coverage in open areas

Aqui, um lembrete especial para placas com dedos de contacto dourados: uma vez que as placas com dedos de contacto dourados precisam de ser inseridas em ranhuras, são mais sensíveis à espessura. Se a placa for demasiado fina, pode resultar num encaixe folgado ou mau contacto quando inserida na ranhura.  

ALT:golden finger multilayer boards

Portanto, recomendamos vivamente:  

1) Para placas multicamada com dedos de contacto dourados, cubra as áreas em branco com cobre, especialmente as camadas internas na região dos dedos de contacto dourados, para evitar problemas como placas demasiado finas para encaixar na ranhura ou larguras de linha inconsistentes.  

2) Quando a taxa de cobre residual for inferior a 25%, para reduzir a galvanoplastia irregular que causa larguras de linha inconsistentes e desvios excessivos na espessura da placa, cubra as áreas em branco com cobre.  

ALT: No copper coverage in the golden finger and open areas

ALT: Copper coverage in the golden finge! and open areas

【Problemas Comummente Ignorados no Design de Dedos de Contacto Dourados】  

Para as áreas dos dedos de contacto dourados, tanto nas camadas internas como externas, certifique-se de que existe uma janela aberta (ou seja, sem ponte de máscara de solda entre cada pata do dedo de contacto dourado) para evitar que inserções e remoções frequentes façam cair tinta na ranhura do dedo de contacto dourado, o que pode resultar em mau contacto e outros problemas funcionais.  

ALT:Commonly Overlooked Issues in Golden Finger Design

Resumo:  

Para todos os tipos de placas, sempre que possível, adicione cobre às áreas em branco, desde que não afete o desempenho do design. Particularmente quando a taxa de cobre residual for inferior a 25%, certifique-se de que o cobre é aplicado. Em placas com dedos de contacto dourados, o cobre deve ser aplicado na camada interna na área dos dedos de contacto dourados, e a camada externa deve ter uma máscara de solda com uma janela aberta sólida na área dos dedos de contacto dourados.

Saber mais