This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

フレキシブルPCBとは?曲がる回路基板の簡単ガイド

初出公開日 Dec 25, 2025, 更新日 Dec 25, 2025

1 min

目次
  • フレキシブルPCB入門:工学の学位は不要
  • フレキシブル基板の内部構造を解剖しよう
  • フレキシブルPCBが隠れている場所(ヒント:至る所に)
  • フレキシブルPCBの製造工程
  • フレキシブル基板がリジッド基板に勝る理由(ほとんどの場合)
  • フレキシブルPCBの未来:次なる展開は?
  • 結論

スマートフォンが折りたためる仕組みや、スマートウォッチが手首にフィットする理由、医療機器が人体にぴったり収まる秘密を知りたいなら、その答えは小さな柔軟なヒーロー「フレキシブルプリント基板(フレキシブルPCB)」にある。

従来の電子機器に使われていた硬質基板(平らで硬い回路基板)とは異なり、フレキシブルPCBはねじったり折り曲げたり、従来の基板では不可能な狭い空間にも押し込むことができます。この基板の特殊性、製造方法、そして私たちの周りの技術を静かに革新している理由を詳しく見ていきましょう。

フレキシブルPCB入門:工学の学位は不要

ヨガマットのように、頑丈でありながら折れずに曲げられる回路基板を想像してみてください。それがフレキシブルPCBの本質です。これらの基板は硬質ガラス繊維の代わりに薄く柔軟な素材を使用するため、曲面や狭いスペースにも収まります。電子機器の折り紙の達人と考えてください:折り曲げ、ねじり、ガジェットが求めるあらゆる形状に適応します。

さらに「リジッドフレキシブル」と呼ばれるハイブリッド版も存在します。これは柔軟部と剛性部を組み合わせたもので、例えば一部は曲げられる(電池を包むため)一方で一部は頑丈(重い部品を支えるため)な基板をイメージしてください。この組み合わせは両方の長所を兼ね備えており、航空宇宙分野や高度な医療機器など、スペースと耐久性が同等に重要なデバイスで見られます。

フレキシブルPCBがこれほど普及していたわけではない。コンピュータが部屋一室を占め、電話機がレンガのように分厚かった時代は、回路に曲がる必要がなかったため硬質基板が主流だった。しかしガジェットが小型化し、デザイナーが洗練されたウェアラブル機器、折りたたみ式スマートフォン、埋め込み型健康モニターを構想するにつれ、フレキシブルPCBが最適な解決策となった。今日では、自動車のダッシュボードから地球を周回する衛星まで、あらゆる場所に存在している。

フレキシブル基板の内部構造を解剖しよう

フレキシブル基板の製造は、ハイテクサンドイッチを作るようなものです。その構成要素は以下の通りです:

1. ベース層(基板):これはサンドイッチの「パン」に相当します。通常ポリイミド製で、ストレス下でも柔軟性を保つ強靭で耐熱性の高い素材です(電子機器内部の金色フィルムを見たことがありますか?あれがポリイミドです)。安価な基板ではポリエステルが使用されることもありますが、耐熱性は劣ります。基板の厚さは「人間の髪の毛より薄い」ものから、プリンター用紙と同程度のものまで様々です。薄いほど柔軟性が高まり、フィットネストラッカーのバンドが動きで割れない理由です。

2. 配線(導電層):次に「具材」となるのが、複雑な回路パターンにエッチングされた極薄の銅箔です。銅は電気伝導性に優れ、曲げても断線しないため最適です。これらの経路は基板の神経のような役割を果たし、部品間で信号を伝達します。箔はソーダ缶の厚さの1/10程度と極めて薄く、紙のように丸められます(ただし技術者は平坦な状態を保つことを好みます)。

3. 接着剤:銅を基板に固定するため、メーカーは特殊な接着剤を使用します。基板の曲げに追従する柔軟なアクリル系接着剤もあれば、剛性を保つ部品用の強固なエポキシ系接着剤もある。接着剤は長年の曲げ、熱、場合によっては汗(スマートウォッチを見よ)にも耐えねばならない。

4. 保護コート(カバーレイ):最後に、ポリイミドなどの保護層が銅箔をレインコートのように覆います。このシールドは、ほこりや湿気、偶発的な傷から回路を保護します。防水性や絶縁性を高めるため、追加コーティングを施す基板もあります。

フレキシブルPCBが隠れている場所(ヒント:至る所に)

フレキシブルPCBは現代技術の陰の立役者です。目立たない場所に潜んでいる場所をご紹介します:

・ポケットの中:スマートフォンではフレキシブルPCBが画面、ボタン、カメラを接続しています。折りたたみ式スマホを開くと、ヒンジ部分でフレキシブルPCBがシームレスに曲がる仕組みです。

・手首:フィットネストラッカーやスマートウォッチは、バッテリーを包み込み、スリムで湾曲したバンドに収まるためにこれらの基板に依存しています。

・病院:補聴器、血糖モニター、画像診断装置は小型で信頼性が高く、身体との密着使用が安全なフレキシブルPCBを採用しています。

・自動車:ダッシュボード裏では、センサー、エアバッグシステム、タッチスクリーンをフレキシブルPCBが接続。振動、夏の暑さ、冬の寒さに耐えます。

・空:衛星や航空機は軽量なフレキシブルPCBで燃料を節約し、極限の温度環境に対応します。

フレキシブルPCBの製造工程

フレキシブルPCBの製造は魔法ではありませんが、精密さが求められます。簡略化した工程を順を追って説明します:

1. 設計:エンジニアはソフトウェアを用いて回路図を作成し、曲げる必要のある箇所や部品を取り付ける位置を計画します。この段階でミスがあると、基板が割れたり故障したりする原因となります。

2. 印刷:レーザーまたは化学プロセスで銅層を精密な経路にエッチングします。電流が流れるための微細な水路を刻むような作業です。

3. 積層:銅層を基板に接着し、保護フィルムで覆います。ハイブリッド基板の場合は、リジッド基板と積層する場合もあります。

4. 試験:すべての基板を点検し、断線・短絡・弱点がないか確認します。長期間の屈曲に耐えられるよう「曲げ試験」を実施する基板もあります。

フレキシブル基板がリジッド基板に勝る理由(ほとんどの場合)

・省スペース性:リジッド基板では不可能な場所に収まるため、設計者はより薄く軽いガジェットを構築できる。

・耐久性:落下、曲げ、振動に耐える基板が必要ですか?可動デバイスではフレキシブル基板がリジッド基板より長持ちする。

・組み立ての簡素化:コネクタや配線が少なければ、部品が緩む可能性も低くなる。

・コスト効率:初期費用は高いが、部品点数と修理需要を減らすことで長期的にコスト削減につながる。

フレキシブルPCBの未来:次なる展開は?

技術は決して停滞せず、フレキシブルPCBも例外ではない。最近のブレークスルーには以下が含まれる:

・3Dプリント回路:従来のエッチング工程を省き、導電性インクを直接フレキシブル素材に印刷。

・伸縮性エレクトロニクス:曲がるだけでなく伸縮する基板。皮膚の動きに追従するウェアラブル健康センサーに最適。

・環境配慮素材:生分解性基板により、使い捨て機器からの電子廃棄物を削減可能。

JLCPCBはこれらの革新をさらに推進し、迅速な試作と誰でもオンラインでフレキシブルPCBを設計できるツールを提供しています。

結論

フレキシブル基板は単なる技術トレンドを超え(次世代エレクトロニクスの基盤となる)、折りたたみ式スマートフォンから救命医療機器まで、折れずに曲がる特性がガジェットの可能性を再定義している。材料技術の向上とコスト低下に伴い、スマート衣類、食用センサー、さらにはフレキシブル太陽電池パネルなど、さらなる応用分野での普及が期待される。

動きやねじれを伴うガジェット、あるいは従来の基板では対応できなかった形状への適合が必要な場合、フレキシブルPCBが解決策となります。メーカーによるアクセス性の向上も相まって、今ほど実験に適した時期はありません。

フレキシブルPCBが必要なプロジェクトをお持ちですか?

JLCPCBのチームにご相談ください。曲がるアイデアを現実のものとするお手伝いをいたします。

学び続ける