This website requires JavaScript.

PCB設計とPCBレイアウトを理解する: 総合ガイド

ブログ  /  PCB設計とPCBレイアウトを理解する: 総合ガイド

PCB設計とPCBレイアウトを理解する: 総合ガイド

Feb 24, 2025

 現代の電子機器はプリント基板(PCB)を使って組み立てられています。PCBは、導電経路を持つ電子部品をつなぎます。電子機器の開発において重要なのは、PCB設計とレイアウトです。PCB設計とレイアウトは、電子機器の動作性能、信頼性、製造の簡素化に大きく影響するからです。PCBのレイアウトは、1層という単純なものから多層という複雑なものまであり、デバイスの性能を左右します。この記事では、PCB設計とレイアウトの主な概念、PCBのいくつかのタイプ、およびそれらを動作させるための最良のアプローチについて説明します。

PCB設計とは?

PCB設計は、プリント基板上に構築する回路の物理的およびグラフィックモデルを作成するプロセスです。これは、電子部品を分離し、それらの接続を決定し、適切な順序でボード上に配置することを必要とします。設計段階で電気回路が適切に動作することを確認することが重要です。

設計者は、プリント基板を作る前に、抵抗器、コンデンサ、ダイオード、集積回路などの部品がどのように協力するかを示す図を作成する。回路図はその後、基板の部品とその意図する位置を示す物理的なレイアウトに変換されます。

                     

・回路図設計

回路図設計は回路の設計図のようなもので、さまざまな電気部品がどのように機能するかを示しています。パーツをうまく機能するように配置し、信号の混乱やノイズなどの問題を減らすには、入念な計画が必要です。

・物理的レイアウト

回路図が完成したら、製造できるように物理的なプランに変換する必要があります。PCBプランには、抵抗器、コンデンサ、IC、その他の部品が基板上のどこに配置され、銅のトレースがそれらをどのようにつなぐかが示されています。

プリント基板(PCB)の種類

電子機器には、それぞれ特定の用途向けに設計されたさまざまな種類のPCBが使用されています。その違いを知ることで、用途に合ったものを選ぶことができます。

・単層PCB

単層PCBは電気材料が1層しかないため、安価で製造が簡単です。電卓や小型家電のような安価で基本的な機器によく使われています。

・二重層PCB

二層PCBは、導電材料が2枚あり、より多くの部品で回路を作ることができます。ビアを使用することで、基板の両側に部品を接続することができます。スマートフォンや産業用工具など、2つ以上の機能を必要とするものには、常にこの基板が使われています。

   

・多層PCB

多層PCBは、2層以上の導電材料を誇ります。これにより、多くの部品を搭載した非常に複雑な形状を作成することができる。サーバー、医療機器、高周波通信システムなどの高度な電子機器に使用されています。

・リジッド、フレックス、リジッドフレックスPCB

一般的なPCBは硬いため、頑丈で容易に曲げられないことが求められます。

小型機器や身につける電子機器は、フレキシブルPCBの折り曲げ能力の恩恵を受けます。

回路設計におけるPCBレイアウトの重要性

PCBレイアウトは、ボードの電気的な動作だけでなく、設計プロセスの主要なコンポーネントとして、製造がいかに簡単で、いかに信頼できるかにも影響します。うまく設計されたレイアウトにより、効率的な熱制御、電磁干渉(EMI)の低減、信号の配線が実現できます。

・シグナルインテグリティ

PCBのラインとパーツの配置は、信号の動作に直接影響します。誤ったプランニングは、反射、クロストーク、高速伝送の減衰の原因となります。信号品質を維持するには、差動ペアの慎重な配線、制御されたインピーダンス線、正しい接地が必要です。

   

・多層PCB

多層PCBは、2層以上の導電材料を誇ります。これにより、多くの部品を搭載した非常に複雑な形状を作成することができる。サーバー、医療機器、高周波通信システムなどの高度な電子機器に使用されています。

・リジッド、フレックス、リジッドフレックスPCB

一般的なPCBは硬いため、頑丈で容易に曲げられないことが求められます。

小型機器や身につける電子機器は、フレキシブルPCBの折り曲げ能力の恩恵を受けます。

回路設計におけるPCBレイアウトの重要性

PCBレイアウトは、ボードの電気的な動作だけでなく、設計プロセスの主要なコンポーネントとして、製造がいかに簡単で、いかに信頼できるかにも影響します。うまく設計されたレイアウトにより、効率的な熱制御、電磁干渉(EMI)の低減、信号の配線が実現できます。

・シグナルインテグリティ

PCBのラインとパーツの配置は、信号の動作に直接影響します。誤ったプランニングは、反射、クロストーク、高速伝送の減衰の原因となります。信号品質を維持するには、差動ペアの慎重な配線、制御されたインピーダンス線、正しい接地が必要で す。

   

PCBデザインとレイアウトのベストプラクティス

メーカーが良いPCBを作るには、設計とレイアウトの両方の段階でベストプラクティスに従う必要があります。ここでは、いくつかの重要なヒントを紹介します:

・トレースを短くダイレクトに保つ

線を短くすることで、ノイズや信号の遅延を減らすことができます。トレースはできるだけまっすぐに保ち、無意味に曲がらないようにする。

・グランドプレーンを使う

グランドプレーンは、ノイズやEMIを低減するのに役立ちます。さらに、PCBの引っ張り強度を高め、温度を下げる効果もある。

・クロストークの最小化

クロストークは、互いに近いトラックからの信号が互いに影響し合うことで発生します。層間にシールドされたグランドプレーンを配置し、高速信号線の間隔を空けることで、これを抑えることができます。

・適切なビアの使用

ビアは、2層以上のPCBで異なる層を接続します。ビアの数をできるだけ少なくし、信号の完全性を保つように配置することが重要です。

PCBデザインとレイアウトの用途

PCB設計とレイアウトは多くの分野で重要であり、それぞれが独自の問題とニーズに合わせたソリューションを必要としています。

・電気通信

ルーター、スイッチ、および高速データフローを扱うその他の通信機器では、通信業界でPCBが使用されています。信号の純度を維持し、干渉を低減するには、慎重なPCB設計とレイアウトが必要です。

   

・航空宇宙

航空宇宙で使用されるPCBは、性能と信頼性に関する厳しい基準を満たす必要があります。システムが過酷な条件下でも動作するように、レイアウトは温度変化、振動、電磁干渉などを考慮する必要があります。

・ウェアラブル・エレクトロニクス

フィットネストラッカーやスマートフォンのようなウェアラブル技術用のPCB設計は、小型で折り曲げ可能である必要があります。PCBレイアウトは、有用性と小型軽量材料の必要性との適切なバランスを見つけるための重要な部分です。

・IoTデバイス

小型化、最小限の電力消費、ワイヤレス通信が可能なプリント回路基板(PCR)は、モノのインターネット(IoT)デバイスに必要なものです。これらのデバイスが迅速かつ簡単にデータを送受信できるようにするには、PCB設計と構造に決定的に依存します。

PCB設計とレイアウトの課題

PCBの設計とレイアウトには、プロジェクトを成功させるために解決しなければならないいくつかの問題があります。

・小型化

デバイスが小型化するにつれて、PCB設計者にとって、デバイスの動作と信頼性を確保しながら、より多くの部品を小さな領域に収めることが難しくなっています。

・高周波信号

高周波のメッセージはノイズや混乱を招きやすい。高周波回路のPCBプランでは、信号の純度を保つために、慎重な配線と制御されたインピーダンスが必要です。

   

・熱問題

PCBを低温に保つことは、特に大電力の状況では非常に重要です。熱を適切に管理しないと、部品の寿命が短くなったり、回路が故障したりする可能性があります。

現代のエレクトロニクスは、PCB設計と構造に大きく依存しています。PCB設計と構造は、デバイスの性能、信頼性、製造の簡便性に影響するからです。基本的な単層PCBであれ、複雑な多層基板であれ、最終的な結果はベストプラクティスとレイアウトの最適化にかかっています。エンジニアは、回路図の作成から実際のレイアウトに至るまで、PCB設計について知っておくべきことをすべて知っていれば、今日の高度な電子システムの高い基準を満たす回路を作ることができます。エンジニアは、シグナルインテグリティ、熱制御、小型化などの問題に取り組むことで、PCBがさまざまな状況でうまく機能するようにすることができます。