This website requires JavaScript.
クーポン アプリのダウンロード
発送先
ブログ

キーパッドPCB設計のための主な考慮事項

初出公開日 Nov 25, 2024, 更新日 Dec 29, 2025

1 min

キーパッドPCBとは?

キーパッドPCBは、キーパッドの動作に必要な電子部品を搭載する回路基板です。スイッチ、マイクロコントローラー、およびユーザー入力を容易にするその他の要素を接続する基盤として機能します。キーパッドPCBの設計は、性能、安定性、および全体的な機能に大きな影響を与えます。

Keypad PCB



キーパッド回路基板は、リモコン、車の窓のボタン、エレベーターのボタンなどの日常製品に広く使用されています。製造コストが低く、導電性と耐摩耗性に優れています。キーは、銅の表面が空気中で酸化するのを防ぐために、導電性金またはカーボンオイルで覆われています。組み立てが完了したら、金属製のドームをキー領域の上に置きます。金属製のドームは、触覚スイッチに使用される金属製のスナップドームで、回路を導通させたり切断したりする機能を持ちます。 ドームを押すと、交差するキーパッド線が接続され、離すとドームが跳ね上がり、接続が解除され、信号の送信や製品機能の実行が可能になります。


Keypad

キーパッドの仕組みが理解できたので、キーパッドを設計する際に考慮すべき重要なポイントについて説明します。

1.キーのサイズと位置

キーのサイズと位置は、金属製のドームと一致するように合理的に設計し、人間工学と使いやすさを考慮する必要があります。 スペースが不足または多すぎると、ユーザーエクスペリエンスと操作精度に影響を与える可能性があります。

2.短絡を避ける

金属ドームが押されたときに短絡が発生するのを防ぐために、主要な領域の近くに他の露出した銅線を配線しないでください。

3.適切な換気を確保する

キーエリアの周囲に適切な空気の流れを確保してください。換気がないと、金属製のドームが跳ね返らず、吸盤のように機能する可能性があります。

4.主要部分を平らに保つ

主要部分は平らでなければなりません。 スズスプレーの表面は不均一になる可能性があるため、スズスプレーは使用しないでください。代わりに、金メッキ、カーボンオイル、または浸漬金を選択してください(浸漬金は金メッキと同じ平坦性を持ちますが、耐摩耗性は劣ります)。

5.主要領域の間隔

主領域間の間隔は狭すぎてはいけません。10ミル以上(カーボンオイル設計の場合は20ミル以上)の間隔を保つことをお勧めします。

6.ソリッドオープンウィンドウデザイン  


キー領域は、「キー領域の中央にインクがない」、つまり「キー領域の中央にインクがない」ように設計することをお勧めします。中央に少し厚いインクの層があっても、キーを押しにくくなったり、誤動作する可能性があります。押すことによる長期的な摩擦により、インクが摩耗し、インク粒子がキー領域に付着し、キーが故障する可能性があります。

まとめ

重要な部分にスズスプレーをスプレーしないで、適切な間隔を保ち、重要な部分の中央にインクが付着しないようにし、鍵の窓をしっかりと開いて設計してください。

キーパッドのPCBを設計するには、キーのサイズ、位置、材料の選択、間隔などの要素を慎重に検討する必要があります。 これらの要素に焦点を当てることで、デバイスの寿命を維持しながらユーザーエクスペリエンスを向上させる耐久性と信頼性の高いキーパッドを作成することができます。家電製品、自動車用アプリケーション、または産業用制御装置を設計する場合でも、これらのガイドラインに従うことで、最良の結果を得ることができます。

学び続ける