ミニドローンPCBケーススタディ:JLCPCBが高密度SMTと両面PCBAの課題をどう解決したか
2 min
- プロジェクト概要:ミニPCBフライトコントローラ
- 課題:高密度&高速PCB
- JLCPCBソリューション:統合PCB組立&在庫部品エコシステム
- DFMからPCBAへ:SMT組立プロセスの技術深掘り
- 結果&成果:完全動作フライトコントローラ
- 顧客の声
- まとめ
- よくある質問
このミニドローンPCBに興味がありますか?
これはオープンソースハードウェアプロジェクトです。公式OSHWLabページからGerber、BOM、CPLファイルを閲覧・ダウンロードし、JLCPCBに直接発注できます:
👉 https://oshwlab.com/nainaiu.rakhaine/mini-cam-drone
無人航空機(UAV)分野が急速に進歩する中、技術的課題も変化しました。市場が求めているのは「より小型・軽量」だけでなく、「より小型・軽量・賢いシステム」なのです。これは重要な工学パラドックスを生み出します——AIによる飛行、HDビデオ、十分なデータロギングといった最先端機能を、重量とコストの制限を満たすほど小さなPCBに詰め込むにはどうすればよいのでしょうか?
本ケーススタディでは、IoT・電子設計を専門とする組込みシステム開発者がこの問いにどう取り組んだかを概説します。目標は、ミニ10×10cm PCBに単一の高性能フライトコントローラを設計・製造することでした。
プロジェクトを現実化するため、基板はドローンのフレーム形状にカスタム成形された2層基板に限定され、最適な重量とコストを実現しました。この厳しい制約は、極端な機能密度(複雑な両面SMT実装を要する)と高速信号配線の繊細な物理のバランスを迫られました。
プロジェクトの成功は、良い設計だけでなく、PCBAや繊細なSMD部品調達に伴うリスクを軽減する製造戦略にもかかっていました。
プロジェクト概要:ミニPCBフライトコントローラ
プロジェクトの中核は、コンパクトなクアッドコプターの「オールインワン」ブレイン&電源システムとなる単一PCBでした。コンポーネント選定は意欲的で、高性能マイクロコントローラと完全なSMDセンサ・周辺機器セットで構成されています:
● 中央プロセッサ(MCU):Espressif ESP32-S3 N16R2。デュアルコアプロセッサ、統合2.4 GHz Wi-Fi/Bluetooth 5(LE)、ネイティブUSB OTGを備え、計算・通信・エッジAI処理のハブとして最適です。
● イメージング:24ピンFPCコネクタで接続されたOV2640カメラモジュール。コストパフォーマンスと優れた画質により、FPV飛行や将来のコンピュータビジョン応用に不可欠です。
● スタビライゼーション:MPU-6050 ジャイロ/加速度センサ(IMU)。6軸センサが制御飛行に必要な姿勢・安定性フィードバックを提供します。
● データロギング:高速SD-MMCインタフェース(TF-Push経由)。高帯域飛行データと撮影画像をローカルに記録する重要機能で、低速SPIベースのSDカードソリューションより大きく一歩進んでいます。
課題:高密度&高速PCB
2層PCBは簡単なプロジェクトでは標準ですが、高速・高密度設計では極めて難しい技術課題となります。開発者は3つの主要な技術ハードルに直面しました。
#課題1:極端な部品密度&両面表面実装技術(SMT)
100×100mmの最大寸法は単純な正方形ではなく、モータマウント切り欠きを持つ複雑な「ドローンフレーム」形状にフライス加工され、実装有効面積を劇的に減らし密度課題を増幅させました。全機能を収めるため、両面PCBアセンブリプロセスが必要で、表裏に部品を配置しました。
● 表側にはコア計算要素(ESP32、IMU)と電源管理サブシステム(充電IC、レギュレータ等)を配置。
● 裏側には高速コネクタ(カメラ、SDカード)を高密度で配置。
この高密度両面SMT手法は、複雑形状基板に31品種70個以上のSMD部品を実装。ファインピッチパッケージ(QFN、SOT-23-6)と大量の0402パッシブSMDのため、プロフェッショナルSMT実装が必須でした。
#課題2:2層PCBでの高速信号配線
多数の高速インタフェース配線は、プロジェクトで克服すべき最も大きな技術的障壁でした。
● パラレルバス配線:SD-MMC(4ビット)とOV2640カメラ(8ビットパラレルDVP)インタフェースは単純なシリアルバスではありません。クロックを持つ高速パラレルバスであり、信号スキュー(トレース長ミスマッチ)やノイズに極めて敏感です。
● 配線密度とクロストーク:2層基板では、これらの敏感信号トレースが互いに近接し、さらに大電流モータトレースやスイッチング電源ラインと隣接して配線する必要があります。これによりノイズ注入・クロストークの可能性が非常に高く、データ破損、カメラアーティファクト、SDカード故障を引き起こします。
#課題3:電源分配
PCBは高度な電源分配基板(PDB)として設計されました。LiPoバッテリから保護IC経由で充電器へ、さらに3つの独立した低ノイズ電圧レギュレータへ電源を導入する役割を果たします。
基板はモータ制御MOSFETから8520コアレスモータへ大電流パルスを流します。2層基板のため、大電流トレースが隣接する敏感なアナログ電源レール(カメラ・MCU用)に誘導を起こし、最終PCBAの不安定化を招く可能性がありました。
PCB実装のための高密度SMD実装を施した完全なPCB設計
JLCPCBソリューション:統合PCB組立&在庫部品エコシステム
製造プロセスのリスクを軽減するため、開発者は従来の「基板製造のみ」モデルから、完全統合されたPCB製造+実装エコシステムへ移行しました。
これらの課題に対処するため、JLCPCBの統合PCB製造および両面SMT実装サービスが選ばれました。
最大の懸念事項——基板両面のファインピッチSMD部品を確実に半田付けすること——は、JLCPCBの高度なPCB組立サービスですぐに解決されました。
プロジェクトを可能にした鍵はJLCPCB在庫部品ライブラリで、設計・生産ワークフローに決定的でした。エンジニアは、JLCPCBデータベースで在庫確認済みのSMD部品だけを使って基板を完全に設計し、正確な部品番号を参照しました。この判断がプロジェクトの物流を根本的に簡素化し、供給の継続性を確保しました。
ライブラリにはESP32-S3モジュールだけでなく、完全なSMTベースの部品表(BOM)も含まれていました。開発者は、ESP32-S3から0402抵抗まで、31品種すべてのSMD部品をJLCPCBの一元在庫から調達しました。この統合アプローチにより、BOM互換性、部品入手性、簡素化されたPCB組立が単一サプライヤーで実現しました。
DFMからPCBAへ:SMT組立プロセスの技術深掘り
本プロジェクトは、成功したPCBAを達成するための現代的「DFMファースト」(製造可能性設計)ワークフローの事例です。
#1 部品ライブラリを使った製造可能性設計(DFM)
設計プロセスは高度に反復的でした。回路図を先に完成させてから部品を探すのではなく、開発者はEDAソフトウェアと並行してJLCPCB部品ライブラリを常に開きながら作業しました。
3.3V LDOレギュレータからバッテリ保護ICに至るまで、各重要SMD部品はJLCPCBライブラリから直接選ばれました。在庫あり(In-Stock)部品のみを選択し、正確な部品番号とフットプリントを回路図に挿入しました。
この先行的アプローチにより、部品表(BOM)および部品実装リスト(CPL)が配線開始前にJLCPCBのSMTラインと完全互換であることを確保しました。その結果、「部品が見つからない」という常见エラーや調達遅延を回避し、高速PCBAプロトタイピングを実現しました。
#2 基板仕様&高速PCBレイアウト
最終的な2層基板設計は、困難な高速配線を実現するためJLCPCBの製造精度に依存しました。
| パラメータ | 仕様 | 目的/課題 |
|---|---|---|
| 基板サイズ | 100mm × 100mm | コンパクトドローンフレーム |
| 層数 | 2層 | コスト/重量最適;高速配線課題 |
| 材料 | FR-4 | 標準、信頼性、強度 |
| 高速配線 | 有(パラレルバス) | 2層でSD-MMC/カメラに必須;配線密度 |
| 表面仕上げ | ENIG(無電解ニケル金置換) | ファインピッチSMD用平坦性 |
| SMTサービス | JLCPCB SMTサービス | 両面(2-Sided)SMTで70+SMD部品全実装 |
ミニPCBドローンの最終PCB仕様:2層・100×100mm・ENIG仕上げ、両面PCB組立サービスを詳述。
ENIG表面仕上げを選んだのは意図的な判断です。QFNなどファインピッチ表面実装(SMD)パッケージを含む基板では、無電解ニケル金置換(ENIG)が完全に平坦で鉛フリーの表面を提供します。
ホットエアはんだレベリング(HASL)と比べ、半田ブリッジを最小化し、リードレス部品のすべてのパッドに、SMTリフロー時に信頼性の高い半田接合を保証します。
#3 JLCPCBが調達・実装した主要部品
「ドローン・オン・ア・チップ」システムは、包括的部品ライブラリのおかげで、完全にJLCPCBで調達・実装されました。
使用された多様な表面実装(SMD)部品カテゴリを以下の表にまとめます。
| 部品カテゴリ | 調達・実装された主要部品 | パッケージ形態 |
|---|---|---|
| マイクロコントローラ | ESP32-S3-WROOM-1-N16R2 | QFN |
| センサ | MPU-6050 | QFN-24 |
| 電源管理 | TP4056, DW01A, FS8205A | ESOP-8, SOT-23-6 |
| 電圧レギュレータ | XC6220B331PR-G, ME6211C28, ME6211C15 | SOT-89-5, SOT-23-5 |
| モータ制御 | SI2302A-TP(×4) | SOT-23-3 |
| コネクタ | TYPE-C 16PIN, ZX-0.5 FPC-24P, TF-PUSHカードスロット | SMT |
| パッシブ | 10k, 1k, 100k, 5.1k, 1.2k, 100Ω抵抗 | 0402, 0603, 0805 |
| コンデンサ | 10uF, 100nF, 2.2nFコンデンサ | 0805, 0402, 0603 |
| その他周辺 | SMTスイッチ、SMT LED、SMTブザー | SMT |
BOMの主要SMD部品カテゴリ概要:ESP32、電源IC、コネクタ、パッシブをJLCPCB PCB組立サービスで実装。
JLCPCB Gerberビューアに表示される、全部品配置済みドローンPCBの3D CADレンダリング
#4 ファインピッチ&SOT部品の自動実装
全ユニークSMT部品(70個以上の個別SMD実装)を含む設計では、2つのQFNパッケージ、複数のSOT-23-6 IC、数十個の0402 SMDパッシブが含まれ、手組みは現実的ではありません。
さらに、基板両面で2回の高精度はんだペースト塗布・実装・リフローという、両面SMT実装要件が課題を増大させました。
JLCPCBの自動PCB組立サービスは、高速SMTラインを活用し、両面とも精密なステンシル、ハイスピック&プレース(PNP)、マルチゾーンリフロー炉を含むプロセスを実行しました。
このPCB組立サービスにより、SMT実装不良のリスクを軽減し、開発者が手作業で半田するのは4本の単純なスルーホールヘッダのみとなりました。
JLCPCB PCB組立サービスによる物理的に組立済みの基板
結果&成果:完全動作フライトコントローラ
なんと、開発者は注文の複雑さにもかかわらず、わずか7日でテスト可能な状態の両面SMT基板を5枚受け取りました。
「真実の瞬間」は初回通電時に訪れ、各サブシステムが順次検証されました:
1. 製造精度:複雑な「ドローンフレーム」PCB形状がCAD通りに精密にフライス加工され、両面SMT実装が非矩形基板で完全にアライメントされていました。
2. 電源系:3本の電源レール(3.3V、2.8V、1.5V)がすべて設計通りに安定して出力され、基板裏側の複雑な充電・保護システムが正常動作。
3. コアシステム:ESP32-S3が正常起動し、MPU-6050がI2Cバスで即座に認識されました。
決定的勝利:プロジェクト最大のリスクだった高速インタフェースが初版で動作。SD-MMCインタフェース(TFカードスロット)が最大速度で初期化・動作し、高速データロギングを実現。OV2640カメラ(FPCコネクタ経由)がアーティファクトやデータ破損なく鮮明な映像をストリーミング。
JLCPCBのPCBAサービスを活用することで、開発者は手作業SMT実装に伴うハードウェアデバッグフェーズをスキップし、開封後すぐに高レベルファームウェア開発に移行できました。
顧客の声
エンジニアのフィードバックは、複雑プロジェクトにおける統合PCBAエコシステムの価値を浮き彫りにしています。
「短納期がゲームチェンジャーでした。複雑な両面PCBA注文でも、約1週間で完成基板が手元に届きました。このスピードはラピッドプロトタイピングに不可欠です。」
「PCBA品質は完璧でした。両面SMT、特にQFNや0402パッシブのようなファインピッチSMD部品を両面に実装するのはエラーが起きやすく、複雑な『ドローンフレーム』形状ではさらにリスクが高まります。届いた基板は半田ブリッジや実装欠陥がゼロで、フライス精度も高かった。すべての高速ラインが初版で動いたことは、この精度の証明です。」
「JLCPCBの在庫部品のおかげでこれが可能になりました。ユニークなSMD部品、電源IC、コネクタすべてを単一サプライヤーから調達でき、物流作業を数週間短縮し、ビルドのリスクを排除しました。」
飛行準備完了の、完全組立10×10cm Mini ESP32ドローンPCB
まとめ
本ケーススタディは、JLCPCBのサービスが、意欲的かつ複雑な設計と実際に動くプロトタイプのギャップをどう埋めるかを示しています。PCBAサービス(両面設計でもSMT精度・品質を保証)と巨大な在庫SMD部品ライブラリ(物流・調達)を使うことで、エンジニアは本格的な高密度高速設計に、ターゲットとPCB組立を確信を持って取り組めます。
本プロジェクトは、コスト効率の良い2層PCBでも、信頼性の高いSMT実装・SMD部品調達が完全に可能であることを証明しています。統合ワークフローを活用すれば、ハードウェアPCBAの課題やSMT部品調達の物流を心配する必要がなく、革新的な設計を生命吹き込むファームウェアとシステムコードに集中できます。
次の複雑PCBAプロジェクトを準備しましたか?2層PCBとフルPCB組立サービスの即時見積もりを今すぐ取得!
よくある質問
Q1:なぜミニドローンPCBプロジェクトのSMT実装にENIG仕上げが必要だったのですか?
標準HASLは安価ですが、表面が不均一になる可能性があります。ファインピッチQFNや0402 SMD部品を使う設計では、完全に平坦でプラナーな表面が必要です。ENIGは半田ペーストステンシルを平坦に置き、半田ブリッジの可能性を最小化し、ファインピッチSMDのすべてのパッドにリフロー時に信頼できる接合を保証します。
Q2:ミニドローンPCBプロジェクトで「DFMファースト」ワークフローとは実際に何を意味しますか?
エンジニアの最初のステップは回路図ではなく、JLCPCB部品ライブラリを閲覧することでした。回路図・レイアウトの電子設計全体を、最初から「在庫あり」として確認されたSMT部品のみに限定して縛りました。これは、従来の設計完了後に調達するワークフローの真逆です。
Q3:両面SMT実装が課題となる理由は?
両面PCBAでは、トップ/ボトムそれぞれでフル実装サイクルが必要です。はんだペースト塗布を2回、ピック&プレース(PNP)を2回、リフローを2回実施します。
課題は2回目のリフロー管理です:最初の面で実装済みの部品が、基板が再度オーブンを通る際に再加熱されます。エンジニアはリフロープロファイル、部品向き、配置を細心に管理し、最初の面部品がずれたり、再溶融したり、熱損傷を受けたりしないよう注意する必要があります。
Q4:JLCPCBのPCBAサービスは複雑形状(非矩形)基板に対応できますか?
はい。本ケーススタディが示すように、製造サービスはドローンフレームのような複雑輪郭を精密にフライス加工できます。SMT組立ラインは、単面・両面PCBAのいずれでも、これら非矩形基板を確実にハンドリングし、完全にアライメントして実装します。
学び続ける
基板実装(PCBA)のキホン|実装の意味から失敗しない準備まで解説
電子機器の心臓部ともいえる「プリント基板」。自作キーボードやIoTデバイスなど、自分で基板を設計してみたいと考える方が増えています。しかし、基板の板そのものを作っただけでは、回路として機能しません。そこで重要になるのが「実装(じっそう)」という工程です。 今回は、初心者の方がまず知っておくべき基板実装の基礎知識と、スムーズに発注するための準備について解説します 基板実装(PCBA)とは?:基板に「命」を吹き込む工程 まず整理しておきたいのが、基板に関する用語の違いです。 基板の世界では、「PCB」と「PCBA」という言葉がよく使われます。 · PCB(Printed Circuit Board):部品が載っていない、配線だけの「板」の状態を指します。日本語では「生基板」とも呼ばれます。 · PCBA(Printed Circuit Board Assembly):PCBに電子部品をはんだ付けし、組み立てが完了した「基板の実装品」を指します。 つまり、板を作るのが「製造」で、そこに部品を載せて電気を通るようにするのが「実装」です。この実装工程を経て初めて、基板は電子機器としての「命」を吹き込まれます......
ミニドローンPCBケーススタディ:JLCPCBが高密度SMTと両面PCBAの課題をどう解決したか
このミニドローンPCBに興味がありますか? これはオープンソースハードウェアプロジェクトです。公式OSHWLabページからGerber、BOM、CPLファイルを閲覧・ダウンロードし、JLCPCBに直接発注できます: 👉 https://oshwlab.com/nainaiu.rakhaine/mini-cam-drone 無人航空機(UAV)分野が急速に進歩する中、技術的課題も変化しました。市場が求めているのは「より小型・軽量」だけでなく、「より小型・軽量・賢いシステム」なのです。これは重要な工学パラドックスを生み出します——AIによる飛行、HDビデオ、十分なデータロギングといった最先端機能を、重量とコストの制限を満たすほど小さなPCBに詰め込むにはどうすればよいのでしょうか? 本ケーススタディでは、IoT・電子設計を専門とする組込みシステム開発者がこの問いにどう取り組んだかを概説します。目標は、ミニ10×10cm PCBに単一の高性能フライトコントローラを設計・製造することでした。 プロジェクトを現実化するため、基板はドローンのフレーム形状にカスタム成形された2層基板に限定され、最適な重量とコ......
電子工作とは?趣味から始めるオリジナル基板の作り方【Arduino対応】
電子工作とは、LEDやセンサー、抵抗器などの電子部品を組み合わせて、オリジナルの電子機器を作る趣味のことです。 今回は電子工作を趣味から始める場合の、オリジナル基盤の作り方を紹介します。 電子工作とは?初心者にもわかりやすく解説 電子工作とは、前述にもあるように電子部品を組み合わせて、オリジナルの電子機器を作る趣味のことですが、以前は専門知識が必要でした。 しかし、現在は初心者向けキットが充実し、小学生から大人まで楽しめる趣味となっています。 LED制御によるイルミネーション、人感センサーを使った自動照明、温度センサーによる気象観測装置など、アイデア次第で様々なものを作れます。Arduinoなどのマイコンを使う場合はプログラミングが必要ですが、初心者向けの言語とサンプルコードが豊富なため、未経験者でも段階的に学習できます。 電子工作が趣味として人気の理由 ArduinoやRaspberry Piなどの安価なマイコンボード(数千円)の普及により、本格的な電子工作が手軽に始められるようになりました。YouTubeやブログの解説動画・記事も充実し、独学でも十分楽しめます。 「作って動かす」体験の達成感が......
PCB組立コスト(DIP工法との関係性及び今後展望)
1.PCB組み立てコストに寄与する要因と削減技術 図1 JLCPCB設計イメージ PCB(プリント基板)組み立てコストには、いくつかの主要な要因があります。これには、部品の種類と数量、基板の複雑さ、使用する組立技術、製造量、テストおよび品質保証の工程が含まれます。 コスト削減の技術面では、以下の2つの方法が有効です。まず、部品の共通化と標準化です。これにより、部品調達コストが削減され、在庫管理が簡便化されます。 次に、自動化技術の導入です。自動化装置の使用は、人件費の削減と生産効率の向上を実現し、全体のコストを削減します。 1.1 PCB組立コストの計算方法と改善展望 PCB組立コストの計算には、材料費、加工費、テスト費用、間接費用が含まれます。材料費は基板と電子部品のコストで、加工費は基板の製造および部品の装着にかかる費用です。 テスト費用は製品の品質と信頼性を確認するための検査コストで、間接費用には設計、物流、管理費用が含まれます。今後のコスト改善展望としては、AIと機械学習を活用した設計最適化と製造プロセスの自動化が挙げられます。これにより、設計段階からコストを抑え、製造効率をさらに向上させ......