This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

フレキシブル基板の特性説明及び開発背景

初出公開日 Sep 29, 2024, 更新日 Apr 01, 2026

1 min

1.フレキシブル基板の特性と応用事例

フレキシブル基板(FPC: Flexible Printed Circuit)は、名前の通り、柔軟性のある薄いフィルム上に設計された基板です。この特性により、従来の硬いプリント基板では不可能な曲げや折り曲げ、捻れなどの動作が可能となり、電子機器のデザインや配置の自由度を大幅に向上させます。フレキシブル基板は、主にポリイミドやポリエステルフィルムといった高耐熱性・高耐久性の材料を用いて作られており、軽量でありながら耐久性に優れています。これにより、厳しい物理的条件下でも性能を保つことができます。

図1 JLCPCBにおけるPCB製造工程イメージ

実際の応用事例としては、スマートフォンやタブレットなどの携帯型デバイスに多く使用されています。これらのデバイスでは、省スペース化と軽量化が求められるため、フレキシブル基板の柔軟性が重宝されます。例えば、スマートフォンのディスプレイと基板を接続する部分や、折りたたみスマートフォンのヒンジ部にフレキシブル基板が使用されており、デバイスの薄型化と耐久性の向上に貢献しています。

さらに、フレキシブル基板は、ウェアラブルデバイスや医療機器にも広く利用されています。ウェアラブルデバイスにおいては、身体に密着しても快適に使用できる柔軟性が求められるため、フレキシブル基板は非常に適した技術です。医療分野では、体内に埋め込むデバイスやセンサーの製造にも使用されており、患者の身体にフィットする形状を実現しています。

2.フレキシブル基板の開発背景および今後の発展方向

フレキシブル基板の開発背景には、電子機器の軽量化と小型化に対する市場のニーズが強く反映されています。特に、スマートフォンやノートパソコンといったモバイル機器の普及が急速に進んだ2000年代から、より柔軟で耐久性のある回路基板が求められるようになりました。従来のリジッド基板(硬い基板)は物理的に強度があるものの、限られたスペースに合わせた形状変更が難しいため、柔軟性のある基板への需要が高まったのです。


図2 JLCPCBにおけるPCB製造工程イメージ

また、フレキシブル基板の材料として使用されるポリイミドやポリエステルの性能向上も、この技術の進化を後押ししました。これらの材料は、耐熱性が高く、曲げによる劣化を抑えることができるため、電子部品の信頼性を損なわずに基板を折り曲げることができます。このような材料技術の進展が、フレキシブル基板の広範な普及を支えています。

今後の発展方向としては、さらなる薄型化や高機能化が挙げられます。例えば、次世代のディスプレイ技術である折りたたみ式や巻き取り式ディスプレイに対応するフレキシブル基板の需要が増加することが予想されます。また、フレキシブル基板に導電性のインクを用いて直接印刷する技術や、3Dプリンティング技術との融合が進むことで、さらなる設計の自由度が高まる可能性もあります。さらに、5GやIoT(モノのインターネット)に対応したデバイスが今後ますます増加する中で、高速通信やデータ処理を支えるフレキシブル基板の開発が期待されます。

3.フレキシブル基板の設計工程、設計要点および加工要点

フレキシブル基板の設計工程は、リジッド基板(硬い基板)の設計に似ていますが、いくつかの独自の要素があります。まず、基板の柔軟性を最大限に活かすため、回路パターンの設計時には曲げに対する耐久性を考慮する必要があります。曲げや捻じれが加わる部分では、応力が集中するため、パターン設計ではそれを避けるための工夫が求められます。具体的には、曲げ部に対して配線を直角に走らせるのではなく、曲線を描くように設計することで、応力を分散させることが可能です。

設計要点としては、まず基板の厚さと柔軟性のバランスを取ることが挙げられます。基板が薄すぎると強度が不足し、破損のリスクが高まりますが、逆に厚すぎると折り曲げが難しくなり、フレキシブル基板の利点が損なわれてしまいます。そのため、適切な材料選定と厚さの調整が設計の重要なポイントとなります。

加工工程では、通常のプリント基板と同様に、フォトリソグラフィーやエッチングなどの技術が使用されますが、フレキシブル基板特有の課題として、熱や化学物質に対する耐性が要求されます。ポリイミドフィルムなどの基材は高温に強い一方で、極端な温度や湿度環境では収縮や変形が起こる可能性があるため、加工時の環境管理が非常に重要です。

さらに、フレキシブル基板の設計には、信号伝達の安定性も考慮しなければなりません。高周波信号を扱う場合、基板の曲げや捻れによって信号が劣化する可能性があるため、適切な配線パターンやシールド処理が必要です。

4.考察とまとめ

フレキシブル基板は、電子機器のさらなる軽量化、小型化、デザインの自由度を高めるために不可欠な技術として、今後も多くの分野で利用が拡大していくでしょう。応用事例や開発背景からもわかるように、スマートフォンやウェアラブルデバイスなど、日常生活に欠かせない製品においてすでに重要な役割を果たしています。また、今後の発展としては、折りたたみディスプレイやIoTデバイスに向けた高機能フレキシブル基板の開発が進むことが予想されます。

設計や加工の面でも、フレキシブル基板の特性を最大限に引き出すためには、適切な材料選定や設計技術が必要であり、信号伝達の安定性や耐久性を保ちながら、さらに高機能な基板を実現するための技術革新が求められます。フレキシブル基板は、今後のエレクトロニクス分野において、ますます重要な技術となるでしょう。




学び続ける