Que sont les paramètres S dans la conception à haute fréquence
5 min
- 1. Pourquoi avons-nous besoin des paramètres S ?
- 2. Signification physique des paramètres S
- 3. Comprendre S11 à S22 (et au-delà)
- 4. Approche de conception avec les paramètres S
- Conclusion
Les paramètres S sont l’un des principaux outils en conception à haute fréquence, utilisés pour évaluer les circuits. Dans les applications RF et micro-ondes, la fréquence du signal devient si élevée qu’un fil de cuivre ne peut plus transporter correctement le signal, et le risque de perte d’information augmente considérablement. On ne peut pas mesurer le signal uniquement par la tension ou le courant, mais certains paramètres permettent d’observer le comportement du système, puis d’appliquer les calculs des paramètres de diffusion, ou paramètres S. Les paramètres S peuvent sembler être des nombres complexes intimidants, mais ils représentent simplement la manière dont les signaux RF se comportent aux ports d’un réseau. Ils se basent généralement sur un réseau à deux ports qui détermine quelle proportion de la puissance est réfléchie, transmise ou absorbée.
1. Pourquoi avons-nous besoin des paramètres S ?
À basse fréquence, nous pouvons facilement utiliser la loi d’Ohm et les lois de Kirchhoff, car les tensions et courants sont bien définis. Pour caractériser un système, on utilise alors des paramètres comme Z, Y, H et G. Mais à haute fréquence (au-dessus de quelques centaines de MHz) :
- Les fils se comportent comme des lignes de transmission avec des inductances et capacités réparties.
- Les tensions et courants varient le long de la ligne de transmission.
- Les effets parasites et les radiations deviennent significatifs.
- Mesurer les courants directement est difficile sans perturber le circuit.
Au lieu d’utiliser tensions et courants, les paramètres S utilisent les ondes progressives (incidentes et réfléchies) pour décrire le comportement du réseau.
2. Signification physique des paramètres S
Imaginez un composant (par exemple, un amplificateur, un filtre ou une antenne) avec des ports d’entrée et de sortie. Pour vérifier son comportement, on applique une excitation d’entrée et on enregistre la réponse. Les paramètres S se concentrent particulièrement sur la réflexion du signal :
- Quelle partie du signal est réfléchie (à cause d’un désaccord d’impédance) ?
- Quelle partie est transmise vers les autres ports ?
- Quelle partie est perdue sous forme de rayonnement ou de chaleur ?
Le paramètre S est simplement le rapport entre ces ondes incidentes et réfléchies.
Où :
⦁ i = numéro du port de sortie
⦁ j = numéro du port d’entrée
Maintenant, comme il y a deux ports et 4 terminaux, il y a un total de 4 combinaisons. Nous les verrons dans la section suivante. Le paramètre Sij contient des informations de magnitude et de phase, utilisées pour prédire le comportement de l’onde :
⦁ Magnitude (|Sij|) indique quelle partie du signal est transmise ou réfléchie.
⦁ Phase (∠Sij) indique le décalage de phase entre l’entrée et la sortie.
3. Comprendre S11 à S22 (et au-delà)
Pour un réseau à 2 ports (courant en RF), nous avons quatre paramètres S :
S11 (Adaptation d’entrée) :
Coefficient de réflexion à l’entrée au port 1, il indique quelle partie du signal est renvoyée depuis le port 1. Il est lié à la perte de retour à l’entrée et au ROS (VSWR). Si S11 = 0, adaptation parfaite, aucune réflexion ; si |S11| est grand, mauvaise adaptation, forte réflexion. En décibels, la perte de retour se représente ainsi :
S21 (Gain ou Perte en avant) :
Transmission directe du port 1 au port 2, elle indique quelle partie du signal passe de l’entrée à la sortie. Lié au gain (ou à la perte). Un dB positif signifie amplification, un dB négatif signifie atténuation.
S12 (Isolation inverse) :
Transmission inverse du port 2 au port 1, elle mesure l’isolation inverse. Dans les amplificateurs, on cherche à ce que S12 soit aussi faible que possible pour éviter les rétroactions et les oscillations.
S22 (Adaptation de sortie) :
Coefficient de réflexion à la sortie au port 2, il indique quelle partie du signal est renvoyée depuis le port 2. Lié à la perte de retour à la sortie et à l’adaptation de charge. Très similaire à S11 mais appliqué à la sortie, il est utilisé pour mesurer le transfert de puissance maximal vers la charge.
4. Approche de conception avec les paramètres S
Tout d’abord, il faut mesurer ou simuler les paramètres S du dispositif. Cela se fait à l’aide d’analyseurs de réseau vectoriels (VNA) pour la mesure. Ensuite, on utilise S11 et S22 pour concevoir les réseaux d’adaptation d’impédance, afin de minimiser les réflexions et maximiser le transfert de puissance.
Il faut également déterminer le gain maximal disponible (MAG) ou le gain stable maximal (MSG). Pour ce faire, il est nécessaire de convertir les paramètres S en d’autres paramètres réseau (ABCD, Y, Z) lors de l’enchaînement de plusieurs dispositifs. Les valeurs des composants sont ajustées pour atteindre les spécifications cibles : S21 (gain), S11/S22 (adaptation) et S12 (isolation).
Conclusion
Les paramètres S sont le langage de la conception haute fréquence. Un exemple avec 4 paramètres :
⦁ S11 = -15 dB → bonne adaptation d’entrée (VSWR ≈ 1,43)
⦁ S21 = 10 dB → l’amplificateur fournit un gain en tension d’environ 10×
⦁ S12 = -40 dB → excellente isolation inverse
⦁ S22 = -12 dB → adaptation de sortie correcte
Dans la conception RF/micro-ondes, mesurer et concevoir avec les paramètres S est essentiel. Des antennes aux filtres en passant par les interconnexions numériques haute vitesse, ils font le lien entre théorie et performance réelle.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi le rapport d'aspect des vias est essentiel
Avez-vous déjà reçu un lot de PCB présentant des circuits ouverts intermittents qui n'apparaissent qu'après la refusion ou les cycles thermiques? Dans la plupart des cas, la cause est un paramètre auquel on n'a pas accordé suffisamment d'attention: le rapport d'aspect du via. Ce rapport fait partie des valeurs qui déterminent discrètement la durée de vie réelle des trous métallisés ou leur transformation en véritables bombes à retardement cachées dans votre carte. Le rapport d'aspect d'un via est le r......
Comprendre la réflexion des signaux et le contrôle de l'impédance dans la conception des PCB
Chaque fois qu'un signal est transmis numériquement d'un point à un autre, il modifie l'état d'une ligne de signal. Cette variation d'état peut être décrite comme une onde électromagnétique qui se déplace dans le circuit. Une réflexion du signal se produit lorsqu'une onde électromagnétique rencontre une interface entre deux milieux. Lorsque l'onde atteint cette interface, une partie de l'énergie est transmise sous forme de signal et une autre partie est réfléchie. Le processus se poursuit indéfiniment......
Conseils et astuces pour la conception des PCB flexibles
Les circuits imprimés flexibles (PCB flexibles) sont un type de circuit imprimé fabriqué à partir d'un matériau flexible, tel que le polyimide. Les FPCB sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et l'électronique automobile. PCB flexible de JLCPCB La conception des FPCB peut être complexe, car elle nécessite de prendre en compte plusieurs contraintes spécifiques. Cet article présente quelques conseils et astuces essentiels pour la co......
Rôle de l'impédance dans la conception des PCB
L'impédance est un paramètre complexe qui joue un rôle essentiel dans la conception des circuits imprimés (PCB), en particulier dans les circuits haute vitesse et haute fréquence. Elle représente l'opposition totale offerte par une piste de PCB au passage des signaux en courant alternatif (CA) transmis sur sa longueur. L'impédance influence fortement la qualité des signaux dans les PCB haute vitesse. Contrairement aux fils idéaux dont l'impédance est nulle, les pistes réelles de PCB possèdent des dime......
Condensateur de découplage ou de dérivation: quelle différence?
Dans l'électronique moderne, les condensateurs remplissent deux fonctions fondamentales: le stockage d'énergie et le conditionnement des signaux. En courant continu ou à basse fréquence, un condensateur se comporte comme un circuit ouvert. Son rôle principal consiste alors à assurer le découplage, c'est-à-dire à stabiliser l'alimentation et à filtrer les variations de tension. À plus haute fréquence en courant alternatif, l'impédance du condensateur diminue. Il peut alors fonctionner comme un condensa......
Stubs de vias sur PCB haute vitesse: causes, effets et solutions
À retenir Les stubs de vias sont des sections inutilisées qui provoquent des réflexions, des résonances et de la gigue sur les PCB haute vitesse Ils deviennent critiques au-delà de 5 à 10 Gbit/s et les stubs de plus de 15 mils (0,381 mm) nécessitent des mesures correctives Le contre-perçage de précision de JLCPCB réduit les stubs résiduels à moins de 0,15 mm, améliorant nettement l'intégrité du signal Un empilement optimisé associé au contre-perçage offre le meilleur compromis entre performances et co......