Quel est le processus de production et de fabrication des PCB ?
5 min
- Préparation :
- Laminage :
- Traçage des circuits :
- Soudure des composants :
- Test et débogage :
Le créateur des PCB était un Autrichien nommé Paul Eisler. En 1936, il utilisa pour la première fois les cartes de circuits imprimés dans des radios. En 1948, les États-Unis ont officiellement reconnu cette invention pour une utilisation commerciale. Depuis le milieu des années 1950, les cartes de circuits imprimés sont largement utilisées. Presque chaque appareil électronique intègre des PCB. Si un appareil contient des composants électroniques, ceux-ci sont montés sur des PCB de tailles diverses. La fonction principale des PCB est de connecter différents composants électroniques pour former des circuits prédéfinis, servant de relais pour la transmission des signaux électriques. Elles sont souvent appelées "la mère des produits électroniques".
Lorsqu'il s'agit de la production et de la fabrication des PCB, une série d'étapes sont nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité du produit final. Voici quelques étapes supplémentaires et détails pour vous aider à mieux comprendre le processus de production et de fabrication des PCB :
Préparation :
• Avant de commencer la production, il est nécessaire de préparer les dessins de PCB et les matériaux associés. Ces dessins incluent des informations sur les dimensions du PCB, le routage des circuits, la disposition des composants, etc. Les principaux aspects à concevoir et sélectionner incluent le type de substrat du PCB, les pastilles de soudure, les pistes conductrices, etc.
• Déterminer l'épaisseur du PCB : Choisir l'épaisseur du PCB en millimètres en fonction des exigences du dessin.
• Déterminer le traitement de surface : Choisir la méthode de traitement de surface pour le PCB, comme le plaquage en or, le plaquage en argent, ou le HASL (Hot Air Solder Leveling).
• Spécifier les types et spécifications des composants : Déterminer les types et spécifications des composants nécessaires, tels que les résistances, les condensateurs, les diodes, etc.
• Préparer les outils et équipements : Réunir les outils et équipements nécessaires pendant le processus de fabrication, tels que les machines de perçage, les machines de fraisage, et l'équipement de photolithographie.
Laminage :
• Après la préparation du substrat, le laminage est effectué. Le laminage est le processus consistant à lier plusieurs couches de matériaux sous haute température et pression pour créer des PCB multicouches.
• Assurer la planéité : Avant le laminage, il est important de s'assurer que la surface du substrat est plate et sans déformation.
• Maintenir une stabilité de température et de pression : Pendant le laminage, il est crucial de maintenir des conditions de température et de pression stables pour obtenir un bon résultat de laminage.
• Refroidissement et découpe : Après le laminage, les cartes doivent être refroidies puis découpées à la taille requise.
Traçage des circuits :
• Après le laminage, le processus de traçage des circuits commence. Cela implique de créer des pistes de circuits sur le PCB en utilisant la photolithographie ou d'autres procédés.
• Précision des pistes : La précision des pistes est essentielle pour garantir la précision des connexions de circuit.
• Traitement de surface : Après la création des pistes de circuit, un traitement de surface est appliqué pour améliorer la fiabilité et la stabilité du circuit.
• Inspection de qualité : Après le traçage des circuits, une inspection de qualité est réalisée, notamment pour vérifier la continuité des pistes, la largeur, l'espacement, et d'autres facteurs.
Soudure des composants :
• Après le traçage des circuits, les composants doivent être soudés sur le PCB. La soudure des composants se fait généralement par soudure à vague ou par soudure manuelle.
• Nettoyer les points de soudure : Avant la soudure, il est essentiel de nettoyer les points de soudure pour garantir la qualité et la fiabilité de la soudure.
• Contrôler la température et le temps : Pendant la soudure, il est nécessaire de contrôler la température et le temps pour éviter d'endommager le PCB ou les composants.
• Vérification de la qualité de la soudure : Après la soudure, une vérification de qualité est effectuée, comprenant l'examen de l'intégrité et de la fiabilité des joints de soudure.
Test et débogage :
• Après la soudure des composants, des tests et des débogages sont nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité du PCB.
• Vérification des performances du circuit : Les tests incluent la vérification des performances du circuit, comme la tension, le courant, la fréquence et d'autres paramètres.
• Vérifier les connexions des composants : S'assurer que les connexions des composants sont correctes et sécurisées.
• Vérification de l'intégrité du signal : Vérifier l'intégrité du signal, y compris la vitesse de transmission du signal, les délais, et d'autres paramètres.
• Tests fonctionnels : Des tests fonctionnels sont réalisés pour s'assurer que le circuit fonctionne correctement et respecte les exigences de conception.
Conclusion :
En résumé, la production et la fabrication des PCB est un processus complexe qui comprend plusieurs étapes pour garantir la qualité et la fiabilité du produit final. En comprenant ces étapes et ces détails techniques, nous pouvons mieux saisir leur importance et leur nécessité, ce qui conduit à des processus de production et de fabrication améliorés.
OBTENIR UN DEVIS GRATUIT >>
Articles les plus lus
• Guide des 10 Composants Électroniques les Plus Couramment Utilisés
• PCBs expliqués : un guide simple des circuits imprimés
• Comprendre les bases des dispositifs et circuits électroniques
• Comprendre le timing des circuits numériques : temps de setup, temps de hold, délai de contamination et décalage d’horloge
Continuez à apprendre
Optimiser l'espacement des pistes PCB haute performance
Points clés Espacement des pistes et dégagement: l'espacement des pistes correspond à la distance bord à bord entre les conducteurs en cuivre d'une même couche, tandis que le dégagement désigne l'enveloppe de sécurité plus large entre les pistes et les éléments qui ne sont pas des pistes, tels que les bords de carte et les trous de fixation. Règle 3W: pour les signaux haute vitesse, maintenez au moins 3 fois la largeur de piste entre les axes centraux, soit un espacement bord à bord de 2W, afin de réd......
Optimiser les pastilles avec relief thermique pour améliorer la dissipation et la fiabilité des soudures
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons du relief thermique limitent l'évacuation de la chaleur afin d'éviter les soudures froides et l'effet pierre tombale sur les petits composants Éviter les reliefs sur les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines pour maximiser l'évacuation thermique et réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20) pour les composants passifs et de......
Maîtriser la largeur des pistes de PCB pour éviter les défaillances thermiques et de signal
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons de connexion thermique retiennent la chaleur afin d'éviter les soudures froides et le tombstoning des petits composants Éviter les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines afin de maximiser l'évacuation thermique et de réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20 mm) pour les composants passifs et des rayons plus larges (0,20–0,3......
Maîtriser les types de métallisation des PCB et le contrôle des procédés pour une fabrication à haut rendement
Points clés Métallisation en deux étapes: une couche d'amorçage chimique est d'abord déposée, puis le cuivre électrolytique apporte la résistance structurelle Choix du procédé: la métallisation sélective du motif permet de réaliser des pistes fines, tandis que la métallisation pleine plaque convient au cuivre épais Intégrité des vias: maintenir un rapport d'aspect ≤10:1 afin d'éviter la fissuration du fût à son point le plus mince Finitions de surface: utiliser l'ENIG pour les pastilles planes des BGA......
Coût des PCB flexibles: guide complet des prix et méthodes pour réduire les coûts
Le coût d'un PCB flexible est souvent le chiffre qui bloque immédiatement un projet. Vous terminez une conception propre sur polyimide, téléversez les fichiers Gerber et recevez un devis plusieurs fois supérieur au prix du même circuit fabriqué sur FR4. Comprendre quels postes déterminent ce montant permet de le réduire. Dans ce guide, vous découvrirez: Les fourchettes de prix réelles des PCB flexibles, du prototype à la production Les facteurs qui influencent le plus le devis d'un FPC L'influence du ......
Conception du contour des PCB : conseils clés et guide pratique
Résumé des points clés Définition du contour de carte : Un contour polygonal fermé dessiné sur la couche mécanique 1, qui définit les limites physiques finales du PCB, y compris les découpes internes, les fentes et les trous de montage. Importance : Le contour de carte affecte directement l'adaptation au boîtier, la stabilité mécanique, l'efficacité de l'assemblage et le rendement de production ; une conception soignée peut réduire les coûts et les délais. Paramètres clés : L'espacement par rapport au......