Circuits en série vs circuits en parallèle : principales différences, avantages et applications
8 min
- 1. Comprendre les Circuits en Série :
- 2. Connexion en Série des Résistances :
- 3. Comprendre les Circuits en Parallèle :
- 4. Connexion en Parallèle des Résistances :
- 5. Principales Différences entre Circuits en Série et Circuits en Parallèle :
- 6. Conseils Pratiques pour la Conception de Circuits :
- Conclusion:
Les circuits en série et en parallèle sont fondamentaux pour comprendre l'électronique et concevoir des systèmes électriques efficaces. Ces configurations définissent comment les composants tels que les résistances, les condensateurs et les diodes sont connectés dans un circuit, influençant le comportement global du système. En général, un schéma de circuit contient de nombreux éléments combinés en série et en parallèle, intégrés les uns avec les autres afin d’accomplir certaines fonctions. Les circuits composés d'une seule batterie et d'une seule résistance de charge sont très simples à analyser, mais on les trouve rarement dans des applications pratiques. Habituellement, on trouve des circuits où plus de deux composants sont connectés ensemble. Ces deux méthodes de connexion de base peuvent être combinées pour créer des circuits plus complexes en série-parallèle.
Imaginez que vous êtes en train de déboguer une carte de circuit récemment assemblée destinée à contrôler un réseau de LED. Votre multimètre affiche des tensions qui ne correspondent pas à vos calculs. Cela n'indique pas nécessairement un dysfonctionnement du multimètre, mais pourrait signaler quelque chose de crucial sur le fonctionnement des circuits en série et en parallèle dans votre dispositif. En tant qu'ingénieur, vous comprenez que les circuits électriques sont essentiels pour alimenter et contrôler les dispositifs électroniques.
Dans ce guide, nous examinerons de plus près les circuits en série et en parallèle. Nous explorerons comment la configuration de ces circuits affecte la tension et le courant à travers les composants. Comprendre ces principes est important pour concevoir et réparer des circuits. Cela vous donne la confiance nécessaire pour résoudre des problèmes sans douter de vos outils ou des lois fondamentales de l'électricité.
1. Comprendre les Circuits en Série :
Dans un circuit en série, les composants sont connectés bout à bout dans un seul chemin. Cela signifie que le même courant circule à travers tous les composants, mais la tension se divise entre eux en fonction de leurs résistances individuelles. Un circuit en série est un circuit où les composants sont connectés de manière linéaire, sans autre chemin pour le courant. Le courant (I) circule dans le sens des aiguilles d'une montre pour compléter une boucle complète, de la borne positive de la batterie à la borne négative, puis à travers la batterie.
- Flux de courant : Le courant est identique à tous les points du circuit.
- Distribution de la tension : La tension totale est répartie entre les composants.
- Résistance : La résistance totale est la somme des résistances des composants individuels.
L'inconvénient de l'écoulement du courant dans un seul chemin est que la coupure du circuit à n'importe quel point entraîne l'ouverture du circuit entier, ce qui arrête son fonctionnement. Par exemple, si une des ampoules d'un ancien ensemble de guirlandes de Noël grille ou est retirée, l'ensemble devient inutilisable jusqu'à ce que l'ampoule défectueuse soit remplacée.
2. Connexion en Série des Résistances :
Considérons 3 résistances en série avec une source de tension, le diagramme schématique peut être représenté comme suit :
Caractéristiques Clés des Circuits en Série :
- Le même courant circule à travers tous les composants.
- La tension totale de la source est répartie entre les composants.
- La résistance totale est la somme des résistances individuelles : Rtotale=R1+R2+R3+…R_{\text{totale}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dotsRtotale=R1+R2+R3+…
- Si un composant échoue, tout le circuit est interrompu.
3. Comprendre les Circuits en Parallèle :
Dans un circuit en parallèle, les composants sont connectés entre les mêmes points de tension, créant plusieurs chemins pour que le courant circule. Chaque composant reçoit la pleine tension de la source, mais le courant se divise entre les différentes branches. La caractéristique déterminante d'un circuit en parallèle est que tous les composants sont connectés entre le même ensemble de points électriques communs. Dans un circuit purement parallèle, il n'y a jamais plus de deux ensembles de points électriques communs, peu importe combien de composants sont connectés. Il existe de nombreux chemins pour le flux de courant, mais une seule tension est appliquée à tous les composants.
Caractéristiques des Circuits en Parallèle :
- Distribution du courant : Le courant total se divise entre les branches.
- Uniformité de la tension : Tous les composants reçoivent la même tension.
- Résistance : La résistance totale diminue à mesure que des composants sont ajoutés en parallèle.
L'avantage de la connexion en parallèle est que les composants sont connectés par plusieurs chemins, et chaque composant a la même tension à travers lui, égale à la tension à travers le réseau. Le courant dans le réseau est égal à la somme des courants passant par chaque composant.
4. Connexion en Parallèle des Résistances :
Encore une fois, considérons trois résistances, mais cette fois-ci il y a trois boucles pour que le courant circule de la borne positive de la batterie vers la borne négative. Toutes les résistances, ainsi que la batterie, sont connectées entre ces deux ensembles de points. Cela signifie que la même tension (V) est appliquée à travers tous les composants dans un circuit en parallèle.
Caractéristiques Clés des Circuits en Parallèle :
- Tous les composants partagent la même tension.
- Le courant total est la somme des courants passant par chaque branche :

- La résistance totale est donnée par :

- Si une branche échoue, les autres continuent de fonctionner.
5. Principales Différences entre Circuits en Série et Circuits en Parallèle :
Combinaison des Circuits en Série et en Parallèle
De nombreux systèmes électroniques comportent des combinaisons de circuits en série et en parallèle pour équilibrer les performances et l'efficacité. Pour analyser de tels systèmes :
- Identifiez et séparez les sections en série et en parallèle.
- Simplifiez chaque section étape par étape pour calculer la résistance totale.
- Appliquez la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff pour les calculs complexes.
Il existe certains théorèmes de réseau qui peuvent être utilisés pour résoudre des circuits complexes de manière simple. Par exemple, le théorème de superposition, qui est utilisé pour analyser le circuit sous différents aspects en fonction des différentes sources présentes. Les théorèmes de Norton et Thévenin, utilisés pour minimiser le circuit en combinant toutes les résistances passives et les sources en une seule source et une seule résistance équivalentes.
6. Conseils Pratiques pour la Conception de Circuits :
1. Choisissez la bonne configuration : Utilisez des circuits en série pour un courant uniforme et des circuits en parallèle pour une tension constante.
2. Planifiez les pannes : Les circuits en parallèle sont plus robustes face aux pannes individuelles des composants.
3. Testez régulièrement : Simulez et testez vos circuits à l'aide de logiciels comme SPICE avant l'implémentation.
Les plateformes comme JLCPCB offrent une manière rapide et fiable de concrétiser vos conceptions, avec des services de prototypage à faible coût, de production de PCB multicouches et même d'assemblage SMT. Pour les ingénieurs comme pour les passionnés, utiliser un service professionnel de fabrication de PCB permet de garantir la mise en œuvre précise des conceptions théoriques, rendant le dépannage plus facile et les performances plus cohérentes.
Conclusion:
Les circuits en série et en parallèle sont les éléments fondamentaux de l'électronique. Comprendre leur comportement et leurs applications permet aux ingénieurs et aux passionnés de concevoir des systèmes fiables et efficaces. Les circuits en série garantissent un flux de courant uniforme, mais leur topologie à un seul chemin les rend vulnérables aux pannes. En revanche, les circuits en parallèle permettent au courant de prendre plusieurs chemins, ce qui augmente la fiabilité, mais des circuits fiables nécessitent un contrôle précis du courant.
Dans l'électronique du monde réel, la plupart des circuits sont une combinaison des deux configurations, ce qui nécessite une bonne compréhension de leur comportement pour une analyse et une optimisation efficaces. En appliquant des principes tels que la loi d'Ohm, les lois de Kirchhoff et des théorèmes de réseau comme ceux de Thévenin et de Norton, les ingénieurs peuvent simplifier les circuits complexes et améliorer leurs performances. Que ce soit pour une simple lampe de poche ou un PCB complexe, maîtriser ces configurations pose les bases du succès en électronique.
Articles les plus lus
• Guide des 10 Composants Électroniques les Plus Couramment Utilisés
• PCBs expliqués : un guide simple des circuits imprimés
• Comprendre les bases des dispositifs et circuits électroniques
• Comprendre le timing des circuits numériques : temps de setup, temps de hold, délai de contamination et décalage d’horloge
Continuez à apprendre
Optimiser l'espacement des pistes PCB haute performance
Points clés Espacement des pistes et dégagement: l'espacement des pistes correspond à la distance bord à bord entre les conducteurs en cuivre d'une même couche, tandis que le dégagement désigne l'enveloppe de sécurité plus large entre les pistes et les éléments qui ne sont pas des pistes, tels que les bords de carte et les trous de fixation. Règle 3W: pour les signaux haute vitesse, maintenez au moins 3 fois la largeur de piste entre les axes centraux, soit un espacement bord à bord de 2W, afin de réd......
Optimiser les pastilles avec relief thermique pour améliorer la dissipation et la fiabilité des soudures
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons du relief thermique limitent l'évacuation de la chaleur afin d'éviter les soudures froides et l'effet pierre tombale sur les petits composants Éviter les reliefs sur les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines pour maximiser l'évacuation thermique et réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20) pour les composants passifs et de......
Maîtriser la largeur des pistes de PCB pour éviter les défaillances thermiques et de signal
Points clés Prévenir les défauts de soudure: les rayons de connexion thermique retiennent la chaleur afin d'éviter les soudures froides et le tombstoning des petits composants Éviter les pastilles de puissance: conservez des pastilles thermiques et des pistes de plus de 3 A entièrement pleines afin de maximiser l'évacuation thermique et de réduire la chute de tension Adapter la géométrie des rayons: utilisez des rayons fins (0,10–0,20 mm) pour les composants passifs et des rayons plus larges (0,20–0,3......
Maîtriser les types de métallisation des PCB et le contrôle des procédés pour une fabrication à haut rendement
Points clés Métallisation en deux étapes: une couche d'amorçage chimique est d'abord déposée, puis le cuivre électrolytique apporte la résistance structurelle Choix du procédé: la métallisation sélective du motif permet de réaliser des pistes fines, tandis que la métallisation pleine plaque convient au cuivre épais Intégrité des vias: maintenir un rapport d'aspect ≤10:1 afin d'éviter la fissuration du fût à son point le plus mince Finitions de surface: utiliser l'ENIG pour les pastilles planes des BGA......
Coût des PCB flexibles: guide complet des prix et méthodes pour réduire les coûts
Le coût d'un PCB flexible est souvent le chiffre qui bloque immédiatement un projet. Vous terminez une conception propre sur polyimide, téléversez les fichiers Gerber et recevez un devis plusieurs fois supérieur au prix du même circuit fabriqué sur FR4. Comprendre quels postes déterminent ce montant permet de le réduire. Dans ce guide, vous découvrirez: Les fourchettes de prix réelles des PCB flexibles, du prototype à la production Les facteurs qui influencent le plus le devis d'un FPC L'influence du ......
Conception du contour des PCB : conseils clés et guide pratique
Résumé des points clés Définition du contour de carte : Un contour polygonal fermé dessiné sur la couche mécanique 1, qui définit les limites physiques finales du PCB, y compris les découpes internes, les fentes et les trous de montage. Importance : Le contour de carte affecte directement l'adaptation au boîtier, la stabilité mécanique, l'efficacité de l'assemblage et le rendement de production ; une conception soignée peut réduire les coûts et les délais. Paramètres clés : L'espacement par rapport au......