Conception d'antennes sur PCB : Un guide du débutant à l'avancé
12 min
- Types d'Antennes PCB
- 4. Bases de la conception d'antenne PCB
- 6. Étapes faciles pour commencer la conception d'antenne PCB
- Exemple de conception : Antenne PCB 2.4 GHz
- Bonnes pratiques pour la conception d'antenne PCB
- Concepts complexes (Un aperçu rapide)
- Conclusion :
- FAQ :
Dans le monde actuel de la connectivité sans fil omniprésente, la demande pour des antennes petites, abordables et fiables n'a jamais été aussi forte. Les antennes permettent l'envoi et la réception de signaux pour une variété d'applications sans fil. Parmi les différentes options, les antennes imprimées sur carte de circuit imprimé (PCB) sont devenues un choix pratique pour les dispositifs modernes.
Parmi les différentes options disponibles, les antennes sur carte de circuit imprimé (PCB) sont devenues un choix pratique pour les dispositifs modernes. En intégrant l'antenne directement sur la carte de circuit, les concepteurs peuvent réduire la taille du système, réduire les coûts et éliminer le besoin de modules d'antenne externes. Cette intégration rend les antennes PCB particulièrement adaptées aux appareils électroniques compacts tels que les systèmes Wi-Fi, les dispositifs IoT, les modules BLE et les appareils portables. Dans ce guide, nous examinerons les bases des antennes PCB, les différents types, les éléments à prendre en compte lors de leur conception, les bonnes pratiques, ainsi que quelques sujets avancés qui peuvent vous aider à améliorer vos compétences en conception d'antennes.
Comprendre les Antennes PCB
Une antenne PCB est une trace métallique formée sur le circuit imprimé, conçue pour transmettre et capturer des signaux électromagnétiques à des fréquences spécifiques. Ces antennes offrent plusieurs avantages :
- Coût faible (pas de fabrication supplémentaire au-delà de l'implantation sur PCB)
- Taille compacte et intégration
- Haute fiabilité (pas de pièces mobiles ou amovibles)
- Personnalisable selon les besoins de l'application
Les antennes PCB sont sensibles à la disposition du PCB, au design du plan de masse et à l'emplacement des composants. Il est donc essentiel d'effectuer une ingénierie soignée.
Types d'Antennes PCB
1. Antenne Inversée-F (IFA)
Très populaire pour les dispositifs compacts.Convient aux applications à une seule bande.Applications : Bluetooth, Wi-Fi, et appareils cellulaires.Avantages : Compacte, facile à adapter, mais bande passante étroite.
Couleur Rouge : Couche supérieure et Couleur Bleue : Couche inférieure
REMARQUE : Ne placez pas de cuivre sur le côté inférieur du PCB dans la zone blanche montrée dans l’image ci-dessus.
2) Antenne Mégandée
Un chemin conducteur plus long replié dans une zone physique plus petite. Il est utilisé lorsque l'espace sur le PCB est limité, mais que la longueur électrique doit être maintenue.
3) Antennes Monopole et Dipôle
- Monopole : Un conducteur contre un plan de masse.
- Dipôle : Les deux conducteurs pointent dans des directions opposées.
Le plan de masse est la distinction principale entre ces deux antennes. Elles sont simples à accorder et à concevoir, mais ont un plus grand encombrement par rapport aux formes mégandées.
4) Antennes Boucle
- Structures conductrices en boucle qui rayonnent des champs magnétiques.
- Excellentes pour NFC et RFID.
Symbole de l'antenne boucle :
Avantages : Haute efficacité pour des courtes distances.
Inconvénients : Pas idéal pour des distances longues.
5) Antennes Patch
- Patch métallique plat au-dessus d'un plan de masse, séparé par un diélectrique.
- Souvent utilisé pour le GPS.
Avantages : Radiation directionnelle, compacte.
Inconvénients : Largeur de bande étroite.
Tableau de comparaison rapide :
4. Bases de la conception d'antenne PCB
Avant de concevoir une antenne PCB, vous devez comprendre les principaux facteurs qui affectent les performances.
1. Fréquence de résonance
L'antenne doit résonner à ou près de la fréquence de fonctionnement souhaitée. Cela est déterminé par la longueur électrique, qui est influencée par :
- Longueur de la trace
- Constante diélectrique du PCB (εr)
- Géométrie de l'antenne
2. Accord d'impédance
La majorité des circuits RF sont conçus pour fonctionner avec une impédance caractéristique de 50 Ω. Un mauvais accord peut provoquer des réflexions de signal, réduisant ainsi l'efficacité. L'accord d'impédance peut être obtenu en utilisant :
- Réseaux d'accord (condensateurs, inductances)
- Ajustement des dimensions des traces
- Affinage du plan de masse
3. Plan de Masse
L'efficacité d'une antenne PCB dépend largement des dimensions et de la géométrie de son plan de masse.
- Trop petit : efficacité réduite
- Trop grand : décalage de fréquence
- Il ne doit pas y avoir de découpes ou de vias directement sous la zone de l'antenne
4. Matériau du substrat
Le FR-4 est couramment utilisé. Pour les fréquences supérieures à 3 GHz, des substrats à faible perte comme Rogers sont préférés pour minimiser l'atténuation du signal. Cela est dû à leurs propriétés diélectriques stables.
5. Largeur et forme de trace
La largeur de la trace affecte l'impédance et la distribution du courant. Pour déterminer la géométrie idéale, nous utilisons des calculateurs ou des programmes de simulation comme ADS ou CST.
6. Étapes faciles pour commencer la conception d'antenne PCB
Étape 1 : Évaluer vos besoins
- Fréquence de fonctionnement
- Largeur de bande
- Espace disponible
- Respect des lois nécessaires
Étape 2 : Choisir le type d'antenne
Sélectionner la géométrie qui répond le mieux à votre application et aux contraintes d'espace.
Étape 3 : Sélectionner le matériau du PCB
Le FR-4 est couramment utilisé pour les applications standard, tandis que les substrats comme Rogers ou similaires sont choisis pour les conceptions à haute fréquence.
Étape 4 : Conception initiale
Dessiner la forme de l'antenne en fonction de la longueur calculée pour votre fréquence.
Étape 5 : Ajouter le plan de masse et l'alimentation
Maintenir un espace clair autour de l'antenne et respecter les directives de conception RF pour les lignes d'alimentation.
Étape 6 : Effectuer une simulation
Valider les performances à l'aide d'un simulateur électromagnétique (EM).
Étape 7 : Tester et prototyper
Mesurer et ajuster si nécessaire à l'aide d'un analyseur de réseau vectoriel (VNA).
Exemple de conception : Antenne PCB 2.4 GHz
Supposons que nous souhaitons qu'un appareil Internet des Objets (IoT) ait une antenne Bluetooth.
1) Établir la fréquence
- La fréquence cible est de 2.4 GHz dans la bande Wi-Fi et Bluetooth.
- Environ 31 mm ou un quart de longueur d'onde (λ/4) est nécessaire.
- Où la longueur d'onde λ = c/f = 3×10⁸ / 2.4×10⁹ = 125 mm
2) Choisir le type d'antenne
Les types couramment utilisés pour PCB sont :
- Antenne Inversée-F (IFA)
- Monopole mégandé
- Dipôle imprimé
Ici, nous allons choisir l'Inversée-F car elle est compacte, largement utilisée en BLE/Wi-Fi et plus facile à adapter.
3) Calculer les dimensions initiales
- Longueur ≈ λ/4 = 31 mm, mais légèrement plus courte en raison du diélectrique du PCB (le FR4 a εr = 4.2).
- Longueur effective = 15–20 mm, selon la disposition.
- Largeur de trace : 1–2 mm pour la résistance mécanique.
4) Concevoir dans l'outil PCB
- Placer la trace de l'antenne au bord du PCB (afin qu'elle rayonne librement).
- Maintenir une ligne d'alimentation de 50 Ω depuis le circuit RF/connecteur jusqu'à la borne de l'antenne. (Utilisez un calculateur de microstrip ou de guide d'ondes coplanaire pour définir la largeur exacte, par exemple ~1.2 mm sur un FR4 de 1.6 mm).
- Ajouter un réseau d'accord (généralement 2-3 pads avec une résistance de 0 Ω initialement, puis ajuster avec des valeurs L/C).
5) Plan de masse et dégagement
- Garder un plan de masse sous la ligne d'alimentation, mais pas de masse sous l'élément de l'antenne (laisser une zone dégagée).
- Maintenir un dégagement de 5 à 10 mm autour de la zone de l'antenne pour une meilleure efficacité.
6) Accord
- Utiliser un analyseur de réseau vectoriel (VNA) pour mesurer le prototype du PCB.
- Effectuer de petits ajustements à la longueur de l'antenne, couper le cuivre ou accorder avec les composants appropriés, comme des condensateurs et des inductances.
Une fois que vous avez terminé la mise en page de votre antenne, téléchargez vos fichiers Gerber sur JLCPCB et obtenez une estimation instantanée en quelques minutes. Cela vous permet de tester rapidement et d'affiner les performances de votre antenne avec un matériel réel.
Bonnes pratiques pour la conception d'antenne PCB
1. Garder la zone de l'antenne dégagée : Évitez de placer des composants, des traces ou du cuivre sous/près de l'antenne.
2. Faire attention à la ligne d'alimentation : Utilisez des traces à impédance contrôlée pour les lignes d'alimentation RF (généralement 50 Ω).
3. Optimiser le plan de masse : Utilisez un plan de masse dédié sous les circuits RF mais pas sous les zones rayonnantes de l'antenne.
4. Accord et prototypage : Inclure des pads de test ou des composants d'accord pour ajuster l'antenne dans des conditions réelles.
5. Isolation des sources de bruit : L'antenne doit être placée loin des lignes numériques haute vitesse et des régulateurs de commutation pour éviter les interférences.
6. Simulation avant fabrication : Utilisez un outil de simulation électromagnétique pour confirmer votre conception avant de procéder à la fabrication.
Concepts complexes (Un aperçu rapide)
- Conception d'antenne MIMO : Plusieurs antennes pour des flux de données parallèles dans le Wi-Fi 6 et la 5G.
- Formation de faisceau (Beamforming) : Le processus de direction des signaux en variant leur amplitude et leur phase.
- Antennes multi-bandes : Une seule structure d'antenne qui fonctionne sur plusieurs bandes de fréquences.
- Diversité d'antenne : Utiliser plusieurs antennes pour augmenter la fiabilité dans des environnements multipath.
Ces concepts nécessitent une compréhension plus approfondie des paramètres S, de la simulation RF et de la conception avancée de la superposition du PCB.
Conclusion :
Les antennes PCB jouent un rôle essentiel dans les dispositifs sans fil modernes, permettant des solutions de communication compactes, fiables et rentables. Il faut une mise en page soignée, des tests et une compréhension des principes RF pour les concevoir. Que vous soyez un débutant apprenant sur les monopoles et les IFA ou explorant des concepts avancés comme la formation de faisceau, maîtriser la conception d'antennes PCB ouvre la voie à un large éventail d'innovations sans fil.
FAQ :
1. Quels facteurs doivent être pris en compte lors de la conception d'une antenne PCB ?
Les facteurs clés incluent :
- Fréquence de fonctionnement et largeur de bande cible
- Type d'antenne (par exemple monopole, dipôle, patch, Inversée-F)
- Matériau du PCB et constante diélectrique (Dk)
- Taille et forme du plan de masse
- Accord d'impédance et conception de la ligne d'alimentation
- Zone dégagée pour minimiser les interférences
Ces facteurs affectent directement les performances de l'antenne, son efficacité et la puissance du signal.
2. Quels sont les types d'antennes PCB les plus courants ?Les types courants d'antennes PCB sont :
- Antennes monopoles – simples et compactes
- Antennes dipôles – bon modèle de rayonnement et équilibrées
- Antennes patch – largement utilisées dans les GPS, Wi-Fi et appareils IoT
- Antennes Inversées-F (IFA/PIFA) – économes en espace et polyvalentes
´- Antennes à ligne mégandée – idéales pour les conceptions à espace contraint
Le choix dépend de l'application, des contraintes de taille et de la fréquence cible.
3. Comment les propriétés du matériau PCB affectent-elles les performances de l'antenne ?Les matériaux PCB déterminent la constante diélectrique (Dk), la tangente de perte et l'épaisseur, ce qui influence la propagation du signal et l'efficacité.
- Le FR-4 est économique mais moins stable à haute fréquence.
- Les laminés Rogers ou à base de PTFE offrent de meilleures performances pour les applications RF et haute fréquence. Choisir le bon matériau aide à réduire la perte de signal et à améliorer l'efficacité globale de l'antenne.
4. Comment garantir un bon accord d'impédance pour une antenne PCB ?Un bon accord d'impédance minimise les réflexions de signal et maximise le transfert de puissance. Les techniques incluent :
- Ajuster la largeur et la longueur de la ligne d'alimentation
- Ajouter des composants d'accord comme des condensateurs ou des inductances
- Utiliser des stubbs d'accord ou des baluns
- Simuler et tester à l'aide d'outils de conception RFUne antenne bien accordée a généralement une perte de retour (S11) inférieure à -10 dB à la fréquence de fonctionnement.
5. JLCPCB peut-il fabriquer des PCBs pour des applications RF et d'antenne ?
Oui. JLCPCB propose des services de fabrication de PCB de haute qualité pour les conceptions RF et d'antenne, y compris des matériaux avancés comme Rogers pour les performances à haute fréquence. Avec des tolérances de fabrication précises, des capacités d'impédance contrôlée et des services de prototypage rapide, JLCPCB soutient les concepteurs depuis le concept jusqu'à la production.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Obtenir des performances haute vitesse fiables avec les lignes de transmission PCB
Points clés Les lignes de transmission des PCB sont essentielles aux performances fiables des PCB haute vitesse dans les conceptions USB 3.0, PCIe, DDR4 et RF. Elles transforment les pistes en structures à impédance contrôlée qui éliminent les réflexions, la diaphonie et l'atténuation. Sélectionnez des géométries microstrip, stripline ou GCPW avec des calculs précis, des plans de référence continus, des courbures en onglet et un espacement 3W, puis bénéficiez chez JLCPCB d'une gravure précise, d'un co......
Comment résoudre les problèmes d'EMI/CEM et d'intégrité des signaux dans la conception de PCB HF
La conception de PCB haute fréquence est complexe, notamment en raison des interférences électromagnétiques (EMI) et des problèmes d'intégrité du signal (SI), qui comptent parmi les principaux obstacles. Ces problèmes peuvent dégrader les performances du circuit, affecter sa fiabilité et entraîner l'échec des essais de conformité. Pour les résoudre, une planification et une exécution rigoureuses sont nécessaires tout au long du processus de conception. Voici plusieurs stratégies pour relever ces défis......
Recommandations de conception pour améliorer les normes CEM
La CEM mesure la capacité d'un appareil à fonctionner comme prévu dans son environnement d'utilisation partagé, tout en permettant aux autres équipements de ce même environnement de fonctionner normalement. L'évaluation de la réaction d'un appareil lorsqu'il est exposé à une énergie électromagnétique constitue un volet de cette démarche, appelé essai d'immunité ou de susceptibilité. La mesure des interférences électromagnétiques (EMI) générées par les systèmes électriques internes de l'appareil, appel......
L'impact des vias sur la conception des PCB haute vitesse
Les signaux à haute vitesse nécessitent une adaptation d'impédance. Cela signifie essentiellement que le chemin du signal doit conserver une impédance continue adaptée à celle du récepteur. Cette précaution évite les réflexions qui peuvent corrompre le signal. En termes simples, l'impédance caractéristique d'une piste de PCB dépend de sa largeur, de la hauteur de son cuivre, de la distance par rapport au plan de masse de référence et de la constante diélectrique. Cette relation est particulièrement im......
Vias contre-percés: améliorer l'intégrité du signal des PCB haute vitesse
À retenir Les vias contre-percés éliminent les stubs en cuivre inutilisés des vias traversants métallisés et réduisent le stub résiduel à moins de 0,15 mm (6 mils). Cette opération supprime les discontinuités d'impédance, les réflexions et les résonances sur les signaux haute vitesse dépassant 5 à 10 Gbit/s. Elle améliore les pertes par réflexion, les pertes d'insertion, la gigue et les diagrammes de l'oeil, tout en conservant un empilement simple et un coût nettement inférieur à celui des vias borgne......
Conception et fabrication des PCB RF | JLCPCB
La conception d'un PCB RF repose sur plusieurs règles fondamentales qui nécessitent une bonne connaissance des circuits numériques et analogiques. Une comparaison directe avec les conceptions analogiques ou numériques classiques reste toutefois difficile, car les fréquences peuvent atteindre plusieurs GHz. À ces fréquences, presque tous les aspects du PCB doivent être étudiés avec attention: Discontinuités d'impédance Longueur des pistes Mise à la masse Blindage Une mauvaise maîtrise de ces paramètres......