Atteindre une performance fiable du signal avec des PCB haute fréquence grâce à une fabrication de précision
17 min
- Choix des matériaux pour une performance haute fréquence supérieure
- Techniques essentielles de conception pour les PCB haute fréquence
- Processus de fabrication spécialisés pour les PCB haute fréquence
- Les capacités éprouvées de JLCPCB dans la livraison de PCB haute fréquence
- Questions fréquemment posées (FAQ)
Récemment, le secteur de l'électronique a continué d'augmenter les fréquences, ce qui a transformé le PCB autrefois simple en un véritable élément RF. Les conceptions de PCB haute fréquence actuelles fonctionnent régulièrement à des vitesses qui auraient été considérées comme folles il y a 10 ans. Les stations de base 5G à ondes millimétriques fonctionnent dans la bande de 24 à 40 GHz. Les puces radar utilisées dans les automobiles fonctionnent à 77 GHz. Le Wi-Fi 7 dépasse les 6 GHz, et même les connexions série numériques haute vitesse, telles que PCIe Gen5 et USB 4, transmettent des signaux dans le domaine des multi-GHz.
À de telles fréquences gigahertz, le substrat du PCB cesse d'être un simple arrière-plan passif. Tout élément du matériau diélectrique de la carte, la rugosité du cuivre, la géométrie des vias, la taille des traces et même le revêtement de surface contribuent à une perte mesurable dans le chemin du signal. À moins de prendre en compte ces effets dans la conception de votre PCB haute fréquence, vous obtiendrez un mauvais rapport signal/bruit, une portée réduite, des taux d'erreur de bit augmentés, et vous pourrez même rencontrer des problèmes de conformité réglementaire.

Il n'a jamais eu autant de demande pour de bons PCB haute fréquence, et la marge d'erreur n'a jamais été aussi mince. Réaliser cela implique le choix des bons matériaux, un travail sur la conception et de confier le reste aux professionnels de la fabrication.
Défis tels que la perte de signal, le désaccord d'impédance et le crosstalk
Trois défis principaux dominent la conception des PCB haute fréquence. La perte de signal (perte d'insertion) est l'atténuation cumulative de l'énergie du signal lorsqu'elle traverse la carte. Elle provient de deux sources : la perte diélectrique (énergie absorbée par le matériau du substrat) et la perte conductrice (énergie dissipée sous forme de chaleur dans les traces en cuivre à cause de l'effet peau et de la rugosité de la surface). Les deux augmentent avec la fréquence, ce qui rend le choix des matériaux absolument essentiel.
Le désaccord d'impédance se produit lorsque l'impédance caractéristique d'une ligne de transmission change le long de son trajet : à cause de la variation de la largeur des traces, des transitions de couche via les vias, des interfaces de connecteurs ou des changements dans les propriétés du substrat. Chaque désaccord crée une réflexion qui vole de l'énergie du signal transmis et peut créer des ondes stationnaires qui distordent la réponse en fréquence.
Le crosstalk : le couplage indésirable entre des traces de signal adjacentes devient de plus en plus problématique à des fréquences plus élevées car le coefficient de couplage augmente avec la fréquence. Ce qui semblait une séparation de traces suffisante à 1 GHz peut produire un crosstalk inacceptable à 10 GHz, nécessitant un espacement plus large ou des structures de blindage.
Choix des matériaux pour une performance haute fréquence supérieure
Laminés à faible perte comme Rogers, Teflon et options hybrides
Le laminé standard FR-4, bien qu'adéquat pour les conceptions numériques jusqu'à quelques centaines de MHz, devient de plus en plus perdant à des fréquences plus élevées. Son facteur de dissipation (Df) de 0.020 ou plus à 10 GHz le rend inapproprié pour la plupart des applications PCB haute fréquence au-dessus de 1-2 GHz.

Le marché des matériaux haute fréquence offre plusieurs alternatives. La série RO4000 de Rogers Corporation offre un bon compromis de performance à un prix abordable, avec des valeurs Df autour de 0.004 et des propriétés diélectriques stables sur une large gamme de fréquences. Pour des applications plus exigeantes, les séries RO3000 de Rogers et les laminés à base de PTFE (souvent appelés cartes Teflon) offrent des valeurs Df inférieures à 0.002, permettant des conceptions dans la gamme des ondes millimétriques.
Les superpositions hybrides qui combinent des laminés haute fréquence sur les couches critiques de signal avec du FR-4 standard sur les couches non critiques offrent un compromis pratique en termes de coût. Les couches de signal RF bénéficient de matériaux premium tandis que les couches de distribution d'alimentation et de contrôle à faible vitesse utilisent des FR-4 économiques, réduisant ainsi le coût global de la carte sans sacrifier les performances là où cela compte.
Propriétés clés : constante diélectrique, tangente de perte et stabilité thermique
Trois propriétés des matériaux dominent le choix des matériaux pour les PCB haute fréquence. La constante diélectrique (Dk ou Er) détermine la longueur électrique des traces et l'impédance caractéristique des lignes de transmission. Des valeurs Dk plus faibles réduisent le couplage des traces et permettent un meilleur contrôle de l'impédance. Il est également important que la valeur de Dk reste stable, car un matériau dont la Dk varie en fonction de la température ou de la fréquence rend le contrôle de l'impédance imprévisible.
La tangente de perte (Df) informe directement sur la quantité de perte diélectrique que vous devez gérer. Le FR4 à une fréquence de 10 GHz a un Df dans la plage de 0.020, tandis que le Rogers 4350B a un Df d'environ 0.0037. Cela représente environ 5 fois moins de perte par unité de longueur, et cela peut être multiplié par le nombre de centimètres de trace que vous pouvez utiliser.
Le problème de la stabilité thermique est essentiel car la plupart des systèmes haute fréquence doivent fonctionner dans une large gamme de températures. Lorsque la Dk d'un matériau varie de manière significative avec la température, cela provoque des changements dans la perte d'insertion et l'impédance, annulant ainsi les performances aux extrêmes de température.
Conseil pro : Il ne suffit pas de se baser sur les chiffres à 1 MHz dans une fiche technique. Demandez au fabricant du laminé de fournir les valeurs de Dk et Df à la fréquence à laquelle vous opérez réellement ; elles peuvent changer considérablement entre 1 MHz et 10 GHz, et les fiches techniques ont tendance à être plus optimistes que la réalité.
Équilibrer coût et performance dans le choix des matériaux
Il faut être honnête : lorsque vous utilisez de tels laminés haute fréquence, leur coût est 5 à 20 fois plus élevé que le FR-4 classique en fonction de la surface. Mais il est nécessaire de choisir des matériaux adaptés à la performance requise, sinon vous gaspillerez de l'argent.
Si votre carte ne dépasse pas 3 GHz, vous pouvez utiliser des matériaux FR-4 améliorés tels que Isola FR408HR, Panasonic Megtron 6, etc. Ils sont convenables et beaucoup moins chers que les revêtements PTFE. De 3 à 15 GHz, la gamme RO4000 de Rogers est souvent le compromis entre performance et facilité de transport. Au-delà de 15 GHz, vous devrez utiliser des matériaux PTFE ou remplis de céramique, même au prix d'un coût plus élevé et d'un effort de fabrication plus important.
Le truc, c'est les superpositions hybrides. Vous ajoutez simplement ces couches coûteuses haute fréquence aux zones du PCB qui en ont besoin, et vous utilisez du FR-4 standard ailleurs. Ainsi, vous pouvez économiser jusqu'à 40 à 60 % sur les coûts des matériaux tout en conservant les performances RF là où elles comptent.
Techniques essentielles de conception pour les PCB haute fréquence
Traces à impédance contrôlée et planification de la superposition des couches
Chaque trace de signal haute fréquence doit être conçue comme une ligne de transmission à impédance contrôlée. Cela signifie spécifier la largeur de la trace, l'épaisseur du cuivre, l'épaisseur du diélectrique et la constante diélectrique pour obtenir l'impédance caractéristique cible (généralement 50Ω pour les RF à signal unique ou 100Ω différentiel pour le numérique haute vitesse).

La conception de la superposition des PCB haute fréquence commence par l'identification des signaux importants sur le PCB et la garantie que chacune des couches portant ces signaux ait un plan de référence solide immédiatement adjacent à elle. La différence diélectrique entre le signal et le plan de référence fixe l'impédance, garantissant qu'elle reste dans une plage de tolérance étroite de -10 à +10 % ; sinon, tout est compromis.
Ne pas faire passer les lignes à haute fréquence sur des couches adjacentes à des plans divisés ou des couches fortement routées. Le plan de référence doit avoir un chemin propre et dégagé pour le courant de retour, directement sous ou au-dessus de la trace. Toute discontinuité dans ce plan entraîne une courbure du courant retour, ce qui augmente la surface du loop et provoque des radiations.
Gestion des vias et stratégies de plan de masse
Les vias introduisent la plus grande source de problèmes d'impédance sur un chemin haute fréquence. Le baril de via est une inductance parasitaire et l'antipad, un petit trou dans le plan de référence, est un condensateur parasitaire. Réduisez la longueur du via stub, effectuez un back-drilling ou utilisez des vias aveugles pour les fréquences supérieures à 5 GHz. L'assemblage des vias de signal autour des vias de masse est essentiel. Les plans au-dessus et au-dessous sont connectés à un anneau de vias de masse pour fournir ce qui ressemble à un blindage coaxial qui maintient l'impédance constante lors du passage du signal entre les couches.
L'intégrité du plan de masse est essentielle. Même une petite fente, une découpe ou une ouverture le long d'une trace haute fréquence devient une fausse antenne qui rayonne. Si vous devez faire passer une trace entre une coupure, ajoutez des condensateurs de découplage ou des vias directement à proximité pour fournir le courant de retour.
Minimiser les réflexions et assurer l'intégrité du signal
Les réflexions se produisent à tous les points de variation d'impédance, tels que la variation de la largeur des traces, les transitions des vias, les lancements de connecteurs, etc. Vous devez maintenir une impédance constante entre la source et la charge afin de minimiser les réflexions. Une transition en quart d'onde (pensez aux empreintes de connecteurs) est utilisée lorsque vous devez changer la largeur de la trace. Placez des vias de masse et du stitching partout où vous traversez une couche.
Ayez des structures de mise à la terre appropriées, telles qu'un guide d'ondes coplanaire ou un guide coplanaire avec mise à la terre, conçues pour lancer le connecteur et maintenir l'impédance propre entre le connecteur et la carte. De plus, les outils de coupe transversale 2D (simulateurs pré-layout) pour l'impédance et les simulateurs EM 3D (transitions via et lancements de connecteurs) sont indispensables lorsque vous travaillez au-dessus de 5 GHz. Cacher les défauts qu'un schéma ne révèlera pas est la raison pour laquelle ces simulations sont nécessaires, et il est bien plus économique de les déboguer dans un simulateur que de les chercher sur un prototype.
Processus de fabrication spécialisés pour les PCB haute fréquence
Perçage, plaquage et gravure de précision pour des caractéristiques fines
La fabrication de PCB haute fréquence est un véritable défi car il faut maintenir des tolérances de processus serrées, contrairement aux cartes normales. Les tolérances de largeur des traces doivent rester dans la plage de ±0,5 mil pour maintenir l'impédance à la valeur spécifiée. Cela nécessitera un contrôle précis de la gravure, avec un étroit contrôle de la chimie, de la température et de la vitesse du convoyeur.
La précision du perçage est essentielle pour garantir que les vias proches des pads soient correctement positionnés et que la profondeur de dévissage (back-drilling) soit adéquate. Le back-drilling, consistant à enlever la partie inutilisée du barillet d’un via pour éliminer le stub, doit être effectué avec une précision de profondeur de 4 mils, ce qui permet de supprimer complètement le stub sans percer accidentellement la couche de signal que vous souhaitez protéger.
La régularité du placage, tant sur le cuivre de surface que sur les vias, influe sur le contrôle de l'impédance et de la perte d'insertion. Si le placage n'est pas lisse, cela génère des bosses locales d'impédance et cause une perte de conducteur inutile, la surface devenant plus rugueuse qu'elle ne devrait être.
Tolérances serrées en enregistrement et application de finition de surface :
Sur les cartes haute fréquence, l'enregistrement entre les couches doit être d'une précision extrême, car tout déplacement des plans de référence modifie l'impédance effective des lignes de signal qui les superposent. Les conceptions haute fréquence exigent une tolérance d'enregistrement de 2 mils ou mieux.
La fini de surface est également cruciale pour la performance en haute fréquence. L'ENIG (Électroless Nickel/Immersion Gold) offre une surface très lisse et plate, idéale pour les petits composants RF, mais la couche de nickel peut ajouter des pertes magnétiques à très haute fréquence. L'immersion argent haute fréquence est excellente car elle génère peu de pertes supplémentaires. L'OSP (Organic Solderability Preservative) est la solution la moins sujette aux pertes, mais il ne dure pas indéfiniment. Il faut donc équilibrer la performance RF avec la durée de stockage des cartes et la manière dont elles seront assemblées.
Tests avancés pour la vérification de l'impédance et de la perte d'insertion
Tous les PCB haute fréquence doivent passer par un test d'impédance par Time Domain Reflectometry (TDR) des coupons de test intégrés dans le panneau. Ces tests vérifient que l'impédance réelle correspond à l'impédance de conception dans la tolérance souhaitée, par exemple ±10 % ou même ±5 % pour les cas les plus complexes.
Pour vérifier que vos conceptions RF critiques fonctionnent, vous devez également effectuer des mesures de perte d'insertion sur des structures de test afin de confirmer que le mélange des matériaux, la rugosité du cuivre et les étapes de fabrication donnent bien la performance du signal que vous attendez. Ces mesures vous fournissent des données réelles et objectives, qui ne peuvent être remplacées par une simulation. Un bon fabricant de PCB haute fréquence fournira ces informations de test avec la documentation de la qualité finale.
Les capacités éprouvées de JLCPCB dans la livraison de PCB haute fréquence
Accès à des matériaux premium et des équipements de pointe
JLCPCB travaille avec les meilleurs fournisseurs de laminés, tels que Rogers, ce qui nous permet de choisir parmi des matériaux haute fréquence de qualité à un prix compétitif. Combiné avec des équipements de haute précision permettant de respecter les tolérances serrées exigées par les concepteurs haute fréquence, JLCPCB prend en charge tout le processus, que ce soit pour un prototype rapide ou pour une production en série.
Support DFM spécialisé pour les conceptions haute fréquence
La collaboration précoce sur le DFM (Design for Manufacturability) est vraiment utile, notamment pour ceux qui sont nouveaux dans le domaine de la haute fréquence. L'équipe d'ingénierie de JLCPCB vous aidera à examiner votre empilement, la sélection des matériaux et les demandes d'impédance, et à repérer d’éventuels problèmes avant de commencer la production. Cette assistance active est grandement appréciée par toute personne travaillant sur une conception haute fréquence au début de son projet.
Production fiable de prototypes à des séries à fort volume

Vous pouvez obtenir des performances haute fréquence à tous les niveaux de production, que vous assembliez cinq cartes prototypes pour tester votre antenne 5G ou que vous commandiez cinq mille panneaux pour un module radar. JLCPCB maintient une performance haute fréquence cohérente à toutes les échelles. Le même processus garantit les spécifications des matériaux et les contrôles de qualité, peu importe la quantité, et ainsi, la conception testée sur prototype sera tout aussi efficace en production de masse.

Questions fréquemment posées (FAQ)
Qu'est-ce qui fait d'un PCB un PCB haute fréquence ?
Un PCB haute fréquence est spécifiquement conçu pour des signaux fonctionnant au-dessus d'environ 1 GHz, en utilisant des matériaux laminés à faible perte spécialisés, des lignes de transmission à impédance contrôlée et des processus de fabrication de précision pour minimiser la dégradation du signal. Le seuil exact de fréquence dépend des exigences de performance de l'application.
Puis-je utiliser du FR-4 pour des applications haute fréquence ?
Le FR-4 standard convient généralement pour des applications non critiques jusqu'à environ 1-2 GHz. Au-delà de cette fréquence, sa forte perte diélectrique dégrade rapidement la qualité du signal. Les variantes améliorées du FR-4 peuvent étendre cette plage jusqu'à 3-5 GHz. Au-delà de 5 GHz, des laminés haute fréquence dédiés comme les matériaux Rogers ou à base de PTFE sont généralement nécessaires.
Combien coûte la fabrication d'un PCB haute fréquence par rapport à des cartes standard ?
Les cartes haute fréquence coûtent généralement 2 à 5 fois plus que les cartes FR-4 standard de complexité similaire, principalement en raison des matériaux laminés premium. Les empilements hybrides (combinant des matériaux haute fréquence et des matériaux standard) peuvent réduire cette prime de 40 à 60 % tout en maintenant la performance RF sur les couches critiques.
Quel est le facteur le plus important pour la performance d'un PCB haute fréquence ?
Le choix des matériaux (en particulier le facteur de perte, ou loss tangent) a le plus grand impact sur la performance du signal. Cependant, un laminé premium traité avec de mauvaises tolérances de fabrication sous-performera par rapport à un laminé de gamme intermédiaire fabriqué avec précision. Tant la qualité des matériaux que la qualité de fabrication doivent être excellentes pour des résultats optimaux.
Ai-je besoin d'un back-drilling pour ma conception haute fréquence ?
Le back-drilling devient important pour les vias traversants transportant des signaux au-dessus de 5 GHz, où le stub du via crée une discontinuité d'impédance significative et une résonance. Pour les fréquences plus basses ou les conceptions utilisant des vias aveugles/enfouis (qui n'ont pas de stub), le back-drilling n'est pas nécessaire.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Obtenir des performances haute vitesse fiables avec les lignes de transmission PCB
Points clés Les lignes de transmission des PCB sont essentielles aux performances fiables des PCB haute vitesse dans les conceptions USB 3.0, PCIe, DDR4 et RF. Elles transforment les pistes en structures à impédance contrôlée qui éliminent les réflexions, la diaphonie et l'atténuation. Sélectionnez des géométries microstrip, stripline ou GCPW avec des calculs précis, des plans de référence continus, des courbures en onglet et un espacement 3W, puis bénéficiez chez JLCPCB d'une gravure précise, d'un co......
Comment résoudre les problèmes d'EMI/CEM et d'intégrité des signaux dans la conception de PCB HF
La conception de PCB haute fréquence est complexe, notamment en raison des interférences électromagnétiques (EMI) et des problèmes d'intégrité du signal (SI), qui comptent parmi les principaux obstacles. Ces problèmes peuvent dégrader les performances du circuit, affecter sa fiabilité et entraîner l'échec des essais de conformité. Pour les résoudre, une planification et une exécution rigoureuses sont nécessaires tout au long du processus de conception. Voici plusieurs stratégies pour relever ces défis......
Recommandations de conception pour améliorer les normes CEM
La CEM mesure la capacité d'un appareil à fonctionner comme prévu dans son environnement d'utilisation partagé, tout en permettant aux autres équipements de ce même environnement de fonctionner normalement. L'évaluation de la réaction d'un appareil lorsqu'il est exposé à une énergie électromagnétique constitue un volet de cette démarche, appelé essai d'immunité ou de susceptibilité. La mesure des interférences électromagnétiques (EMI) générées par les systèmes électriques internes de l'appareil, appel......
L'impact des vias sur la conception des PCB haute vitesse
Les signaux à haute vitesse nécessitent une adaptation d'impédance. Cela signifie essentiellement que le chemin du signal doit conserver une impédance continue adaptée à celle du récepteur. Cette précaution évite les réflexions qui peuvent corrompre le signal. En termes simples, l'impédance caractéristique d'une piste de PCB dépend de sa largeur, de la hauteur de son cuivre, de la distance par rapport au plan de masse de référence et de la constante diélectrique. Cette relation est particulièrement im......
Vias contre-percés: améliorer l'intégrité du signal des PCB haute vitesse
À retenir Les vias contre-percés éliminent les stubs en cuivre inutilisés des vias traversants métallisés et réduisent le stub résiduel à moins de 0,15 mm (6 mils). Cette opération supprime les discontinuités d'impédance, les réflexions et les résonances sur les signaux haute vitesse dépassant 5 à 10 Gbit/s. Elle améliore les pertes par réflexion, les pertes d'insertion, la gigue et les diagrammes de l'oeil, tout en conservant un empilement simple et un coût nettement inférieur à celui des vias borgne......
Conception et fabrication des PCB RF | JLCPCB
La conception d'un PCB RF repose sur plusieurs règles fondamentales qui nécessitent une bonne connaissance des circuits numériques et analogiques. Une comparaison directe avec les conceptions analogiques ou numériques classiques reste toutefois difficile, car les fréquences peuvent atteindre plusieurs GHz. À ces fréquences, presque tous les aspects du PCB doivent être étudiés avec attention: Discontinuités d'impédance Longueur des pistes Mise à la masse Blindage Une mauvaise maîtrise de ces paramètres......