Notions de base sur les PCB 2 : Directives de conception
7 min
- Placement des composants :
- Routage des pistes :
- Empilement des couches (Layer Stack-up) :
- Règles de conception (Design Rules) :
- Conclusion
Bienvenue dans le deuxième article de notre série Notions de base sur les PCB. Dans cet article, nous allons explorer les principales directives de conception des PCB, essentielles pour obtenir des performances et une fonctionnalité optimales. Que vous soyez passionné d’électronique, hobbyiste, ingénieur, étudiant ou professionnel dans le domaine, comprendre ces directives vous permettra de créer des designs PCB de haute qualité.
Plongeons dans les détails avec JLCPCB !
Placement des composants :
Un placement efficace des composants est crucial pour des performances optimales du PCB. Il influence l’intégrité du signal, la gestion thermique et la manufacturabilité.
- Lors de la discussion sur le placement des composants, prenez en compte des facteurs clés tels que la proximité des sources de chaleur, les trajets de signal et les connecteurs.
- Séparer les composants analogiques et numériques est important pour minimiser les interférences. Il est également recommandé de placer les composants haute vitesse plus près de la source du signal afin de réduire la dégradation du signal.
- Pour limiter la dégradation du signal, il est crucial de réduire la longueur des pistes entre les composants haute vitesse et la source du signal. Des pistes plus courtes aident à atténuer les effets de perte de signal, de réflexions et de distorsions causées par les éléments parasites.
- En contrôlant l’impédance et en minimisant le diaphonie et les couplages de bruit, le placement des composants haute vitesse près de la source du signal améliore la qualité du signal et réduit le risque de corruption.
Routage des pistes :
Un routage correct des pistes joue un rôle essentiel dans l’intégrité du signal, la conformité EMI/EMC et le contrôle de l’impédance.
Pour maintenir l’intégrité du signal, il est crucial de minimiser les réflexions de signal en suivant des techniques de routage appropriées. Les réflexions de signal se produisent lorsqu’il y a un changement soudain d’impédance le long de la ligne de transmission, entraînant une réflexion partielle du signal. Cela peut provoquer une dégradation du signal et des erreurs de synchronisation. Pour réduire les réflexions, il est important d’utiliser des pistes à impédance contrôlée, d’adapter l’impédance des lignes de transmission à la source et à la charge, et d’éviter les changements brusques de largeur ou de direction des pistes.
Dans les designs haute vitesse, la diaphonie (crosstalk) est une autre considération importante. La diaphonie correspond au couplage indésirable de signaux entre pistes adjacentes, ce qui peut entraîner des interférences et une dégradation du signal. Pour la réduire, il est possible d’espacer correctement les pistes, d’utiliser des paires différentielles pour les signaux haute vitesse, et d’employer des techniques de blindage.
Le contrôle de l’impédance est crucial pour maintenir l’intégrité du signal, surtout dans les designs haute vitesse. Les mismatches d’impédance peuvent provoquer des réflexions de signal et une performance dégradée. Pour garantir un bon contrôle de l’impédance, il est important d’utiliser des largeurs de pistes adaptées, des matériaux diélectriques appropriés et des configurations de superposition des couches adéquates. Les directives de conception et les outils de simulation permettent de calculer et de vérifier les valeurs d’impédance, assurant ainsi une transmission efficace du signal.
Empilement des couches (Layer Stack-up) :
La configuration de l’empilement des couches influence l’intégrité du signal, la distribution de l’alimentation et la gestion thermique.
L’empilement des couches d’un PCB détermine la répartition des plans d’alimentation et de masse, des couches de signal et des autres couches fonctionnelles. Il joue un rôle essentiel dans l’intégrité du signal, la distribution de puissance et la gestion thermique. Un empilement bien conçu permet de réduire les interférences électromagnétiques (EMI), d’améliorer la qualité du signal et d’optimiser les performances globales du PCB.
Lors du choix du nombre de couches, il faut prendre en compte la complexité du design, le nombre de couches de signal nécessaires et le besoin en plans d’alimentation et de masse. Un plus grand nombre de couches permet un meilleur contrôle de l’impédance et réduit les risques de diaphonie entre les signaux.
Règles de conception (Design Rules) :
Les règles de conception sont un ensemble de directives définissant les exigences minimales pour différents aspects du layout d’un PCB, afin de garantir sa fabricabilité et sa fiabilité. Les vérifications des règles de conception (DRC – Design Rule Checks) sont des outils automatisés qui permettent de s’assurer que le design respecte ces règles, évitant ainsi les problèmes potentiels lors de la fabrication et de l’assemblage.
La largeur minimale des pistes et l’espacement entre elles sont des règles de conception cruciales qui influencent l’intégrité du signal, le contrôle de l’impédance et la fabricabilité. Des pistes trop fines peuvent provoquer une résistance élevée et des pertes de signal, tandis qu’un espacement insuffisant entre les pistes peut entraîner de la diaphonie et des court-circuits. Respecter les exigences de largeur et d’espacement des pistes permet de minimiser ces problèmes et d’assurer des performances fiables du PCB.
La taille de l’anneau annulaire (Annular Ring) est une autre règle importante, notamment pour les vias et les pastilles. Elle définit l’anneau de cuivre autour du trou percé et affecte la résistance mécanique et la fiabilité des connexions. Une taille d’anneau annulaire insuffisante peut provoquer des soudures fragiles et des défaillances potentielles. Concevoir avec des tailles d’anneau appropriées assure des connexions solides et un fonctionnement fiable du PCB.
Le dégagement de la pâte à souder (Solder Mask Clearance) correspond à la distance entre les éléments en cuivre et la couche de masque de soudure. Un dégagement suffisant est nécessaire pour éviter que le masque de soudure n’empiète sur les pastilles et les pistes, ce qui pourrait provoquer des problèmes de soudure lors de l’assemblage. Des règles de dégagement correctes garantissent une soudabilité fiable et évitent les défauts liés au masque de soudure.
Il est important de noter que les règles de conception peuvent varier selon les fabricants de PCB ou les processus de fabrication spécifiques. Il est recommandé de se familiariser avec les règles fournies par votre fabricant et de prendre en compte les standards de l’industrie, comme les normes IPC, pour assurer la conformité et optimiser la fabricabilité de vos designs PCB.
Conclusion
Dans cet article, nous avons exploré les principales directives de conception des PCB pour atteindre des performances optimales. Nous avons discuté de l’importance du placement des composants, du routage des pistes et de l’empilement des couches pour garantir l’intégrité du signal, la conformité EMI/EMC et la gestion thermique. Nous avons également souligné l’importance des règles de conception, en mettant l’accent sur des éléments clés tels que la largeur et l’espacement des pistes, la taille de l’anneau annulaire et le dégagement du masque de soudure. En suivant ces directives, vous serez en mesure de créer des layouts PCB de haute qualité, conformes aux standards de l’industrie et assurant le succès de vos projets électroniques.
Visitez le site de JLCPCB pour découvrir nos outils de conception, tutoriels et services qui vous aideront à optimiser vos layouts PCB et à donner vie à vos projets électroniques. Restez à l’écoute pour le prochain article de notre série Notions de base sur les PCB.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi le rapport d'aspect des vias est essentiel
Avez-vous déjà reçu un lot de PCB présentant des circuits ouverts intermittents qui n'apparaissent qu'après la refusion ou les cycles thermiques? Dans la plupart des cas, la cause est un paramètre auquel on n'a pas accordé suffisamment d'attention: le rapport d'aspect du via. Ce rapport fait partie des valeurs qui déterminent discrètement la durée de vie réelle des trous métallisés ou leur transformation en véritables bombes à retardement cachées dans votre carte. Le rapport d'aspect d'un via est le r......
Comprendre la réflexion des signaux et le contrôle de l'impédance dans la conception des PCB
Chaque fois qu'un signal est transmis numériquement d'un point à un autre, il modifie l'état d'une ligne de signal. Cette variation d'état peut être décrite comme une onde électromagnétique qui se déplace dans le circuit. Une réflexion du signal se produit lorsqu'une onde électromagnétique rencontre une interface entre deux milieux. Lorsque l'onde atteint cette interface, une partie de l'énergie est transmise sous forme de signal et une autre partie est réfléchie. Le processus se poursuit indéfiniment......
Conseils et astuces pour la conception des PCB flexibles
Les circuits imprimés flexibles (PCB flexibles) sont un type de circuit imprimé fabriqué à partir d'un matériau flexible, tel que le polyimide. Les FPCB sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et l'électronique automobile. PCB flexible de JLCPCB La conception des FPCB peut être complexe, car elle nécessite de prendre en compte plusieurs contraintes spécifiques. Cet article présente quelques conseils et astuces essentiels pour la co......
Rôle de l'impédance dans la conception des PCB
L'impédance est un paramètre complexe qui joue un rôle essentiel dans la conception des circuits imprimés (PCB), en particulier dans les circuits haute vitesse et haute fréquence. Elle représente l'opposition totale offerte par une piste de PCB au passage des signaux en courant alternatif (CA) transmis sur sa longueur. L'impédance influence fortement la qualité des signaux dans les PCB haute vitesse. Contrairement aux fils idéaux dont l'impédance est nulle, les pistes réelles de PCB possèdent des dime......
Condensateur de découplage ou de dérivation: quelle différence?
Dans l'électronique moderne, les condensateurs remplissent deux fonctions fondamentales: le stockage d'énergie et le conditionnement des signaux. En courant continu ou à basse fréquence, un condensateur se comporte comme un circuit ouvert. Son rôle principal consiste alors à assurer le découplage, c'est-à-dire à stabiliser l'alimentation et à filtrer les variations de tension. À plus haute fréquence en courant alternatif, l'impédance du condensateur diminue. Il peut alors fonctionner comme un condensa......
Stubs de vias sur PCB haute vitesse: causes, effets et solutions
À retenir Les stubs de vias sont des sections inutilisées qui provoquent des réflexions, des résonances et de la gigue sur les PCB haute vitesse Ils deviennent critiques au-delà de 5 à 10 Gbit/s et les stubs de plus de 15 mils (0,381 mm) nécessitent des mesures correctives Le contre-perçage de précision de JLCPCB réduit les stubs résiduels à moins de 0,15 mm, améliorant nettement l'intégrité du signal Un empilement optimisé associé au contre-perçage offre le meilleur compromis entre performances et co......