Comprendre l’importance des anneaux annulaires dans la conception de circuits imprimés
8 min
- Structure d’un anneau annulaire
- Pourquoi la taille de l’anneau annulaire est un paramètre essentiel
- Paramètres de dimensionnement des anneaux annulaires
- Calcul de la taille des anneaux annulaires
- Considérations de conception
- Qu’est-ce qu’un anneau annulaire « teardrop » ?
- Types d’anneaux annulaires utilisés en conception PCB
- Problèmes courants liés aux anneaux annulaires
- Conclusion
Les anneaux annulaires jouent un rôle essentiel dans la conception des circuits imprimés (PCB), car ils garantissent la bonne connexion électrique entre deux pastilles. Le cheminement du signal et du courant dépend de la position des anneaux annulaires entre deux couches. Une mauvaise estimation de taille ou un mauvais positionnement peuvent provoquer des comportements transitoires indésirables et du bruit de scintillement dans les composants électroniques. Dans cet article, nous étudierons toutes les étapes importantes pour améliorer la conception en évitant les problèmes liés aux anneaux annulaires, aux tangences et aux ruptures.
Un anneau annulaire dans un circuit imprimé (PCB) désigne l’anneau de cuivre entourant un trou percé dans la carte. En raison de la complexité des circuits, les concepteurs utilisent souvent des PCB multicouches. Pour connecter les pastilles de deux couches, un petit trou appelé « via » est percé à travers la pastille. Cet anneau fait partie du via et est indispensable pour assurer une bonne connexion électrique entre les pastilles de cuivre des différentes couches. Pour plus de clarté, on peut le définir comme un cylindre de cuivre assurant la liaison entre deux couches à travers le via. Sa taille et ses caractéristiques électriques dépendent des capacités du fabricant de PCB.
Structure d’un anneau annulaire
La structure d’un anneau annulaire dans un PCB peut se comprendre en l’examinant selon ses principaux éléments et la manière dont il interagit avec le reste du circuit. Voici les éléments en détail :
- Pastille (Pad) : Zone de cuivre sur le PCB sur laquelle est formé l’anneau annulaire. Elle sert de point d’accueil pour la patte d’un composant ou pour un via.
- Trou (Via ou trou traversant) : Trou percé à travers la pastille et le PCB. Il peut s’agir d’un via (connexion inter-couches) ou d’un trou traversant pour composant. Le trou est généralement métallisé afin d’assurer la conduction électrique.
- Anneau annulaire : Zone circulaire de cuivre entourant le trou percé. Il fait partie de la pastille et garantit une connexion électrique fiable.
Pourquoi la taille de l’anneau annulaire est un paramètre essentiel
La taille de l’anneau annulaire est fondamentale pour assurer des connexions électriques fiables et une stabilité mécanique. Une largeur suffisante est indispensable pour créer des joints de soudure robustes, éviter les ruptures lors du perçage et réduire les risques d’arrachage de pastille. Elle a un impact direct sur la fiabilité des soudures, la conductivité et la résistance mécanique, en particulier pour les vias traversants.
Un anneau annulaire correctement dimensionné tient compte des tolérances de fabrication, assure une métallisation uniforme et évite les problèmes tels que les vides ou les zones de cuivre trop fines. Le respect des normes industrielles, telles que les directives IPC, garantit une fabrication de haute qualité et améliore la fiabilité globale. En résumé, la taille de l’anneau annulaire joue un rôle déterminant dans la performance, la fabricabilité et la durabilité des PCB. Une implantation incorrecte peut entraîner un fonctionnement non désiré du circuit.
Paramètres de dimensionnement des anneaux annulaires
Les paramètres de dimensionnement d’un anneau annulaire comprennent le diamètre extérieur (OD), le diamètre du trou percé (D) et la largeur de l’anneau annulaire (W). Le diamètre extérieur correspond au diamètre total de la pastille, incluant l’anneau annulaire et le trou. Le diamètre du trou percé est le diamètre du trou réalisé dans le PCB ; ce trou sera ensuite métallisé afin de former un chemin conducteur. La largeur de l’anneau annulaire représente la distance radiale entre le bord du trou percé et le bord extérieur de la pastille. Ces trois paramètres permettent d’établir l’équation servant à calculer la taille d’un anneau annulaire.
Calcul de la taille des anneaux annulaires
La formule générale pour calculer la largeur de l’anneau annulaire est :
Largeur de l’anneau annulaire (W) = (Diamètre extérieur (OD) – Diamètre du trou percé (D)) / 2
Cette formule est généralement suffisante, car les tailles des pastilles et des trous sont souvent optimisées en fonction de la consommation maximale de courant du circuit. Un exemple de conception est présenté ci-dessous.
Considérations de conception
- Largeur : La largeur correspond à la distance entre le bord du trou percé et celui de la pastille. Elle doit être suffisamment large pour garantir une bonne connexion tout en respectant les contraintes d’encombrement. Il est recommandé de suivre les normes industrielles telles que l’IPC-2221, qui définissent les largeurs minimales. Le concepteur doit également vérifier que les tolérances de fabrication sont compatibles.
- Tolérances : Le processus de fabrication introduit des tolérances lors du positionnement et du perçage. L’anneau annulaire doit donc être dimensionné pour compenser ces écarts. Les capacités du fabricant fournissent généralement des indications sur les tolérances minimales et maximales possibles.
Qu’est-ce qu’un anneau annulaire « teardrop » ?
Un anneau annulaire en forme de « teardrop » (goutte d’eau) est une caractéristique de conception très populaire et spécialisée dans les PCB, où la piste s’élargit à l’approche d’un trou percé ou d’un via, formant une forme de goutte. Au lieu de concevoir un cercle parfait, on ajoute un polygone supplémentaire en cuivre pour relier les bords extérieurs de l’anneau. Ce supplément de cuivre renforce la structure et la rigidité de l’anneau, réduit le risque de fissuration du cuivre fin et offre une meilleure résistance aux contraintes thermiques.
La principale raison d’utiliser des anneaux annulaires en forme de teardrop est de compenser un éventuel décalage de la mèche de perçage. Si le perçage s’écarte légèrement de l’axe, il peut retirer trop de cuivre et compromettre la connexion. Ce type de forme est utilisé pour les pistes à couches de cuivre fines ainsi que dans les PCB flexibles. On les retrouve fréquemment dans les applications à haute fiabilité, où le maintien de l’intégrité du signal et de la stabilité mécanique est essentiel, comme dans l’aéronautique, l’automobile ou les dispositifs médicaux. Cependant, cette approche est moins efficace lorsqu’il s’agit de plans d’alimentation.
Types d’anneaux annulaires utilisés en conception PCB
Différents types d’anneaux annulaires sont utilisés dans la conception de PCB afin de répondre aux divers procédés de fabrication, exigences de conception et besoins fonctionnels. Voici un aperçu des principaux types :
Anneaux annulaires internes
Situés sur les couches internes des PCB multicouches. Ils assurent les connexions entre les couches via les vias.
Anneaux annulaires externes
Localisés sur les couches externes du PCB. Ils sont visibles et servent au montage des composants ainsi qu’à la connexion des pistes. Ils doivent résister aux procédés de soudure.
Anneaux annulaires pour microvias
Utilisés dans les PCB HDI. Les microvias sont plus petits et généralement percés au laser. Les anneaux doivent être extrêmement précis pour garantir la connectivité.
Anneaux annulaires tentés
Dans cette configuration, le via est recouvert de vernis épargne, laissant uniquement l’anneau exposé. Cela protège le via et évite les courts-circuits accidentels.
Problèmes courants liés aux anneaux annulaires
Comme mentionné au début, les anneaux annulaires peuvent être délicats à concevoir correctement. Les concepteurs de PCB peuvent rencontrer plusieurs problèmes liés aux anneaux annulaires. Ceux-ci peuvent compromettre la fiabilité globale et le bon fonctionnement du circuit imprimé. Il est donc essentiel de comprendre ces problèmes pour concevoir et fabriquer des PCB robustes. Voici quelques-uns des problèmes courants associés aux anneaux annulaires :
Tangence
Elle survient lorsque le trou est percé trop excentré, au point que le bord du trou touche le bord de la pastille. Une largeur insuffisante de l’anneau peut également en être la cause. Cela compromet la connexion électrique et peut devenir dangereux.
Breakout (éclatement)
Le trou dépasse le bord de l’anneau annulaire et sort totalement de la pastille. Cela arrive souvent lors d’un mauvais alignement des couches. Cela entraîne une connexion instable ou inexistante.
Rupture
L’anneau peut se fissurer avec le temps en raison des contraintes mécaniques ou environnementales. L’utilisation de matériaux de qualité et un remplacement périodique du PCB sont les meilleures solutions.
Arrachage de pastille (Pad Lifting)
La pastille et son anneau se détachent du substrat. Les causes peuvent être la chaleur excessive, les contraintes mécaniques ou une mauvaise adhérence. Une bonne conception et des matériaux adaptés réduisent ce risque.
En anticipant ces problèmes, les concepteurs et les fabricants peuvent améliorer considérablement la fiabilité et les performances des anneaux annulaires.
Conclusion
En résumé, l’anneau annulaire est un élément essentiel de la conception des PCB, garantissant des connexions électriques et mécaniques fiables entre les composants et la carte elle-même. Un bon dimensionnement, respectant les tolérances de fabrication et les normes industrielles, permet de préserver l’intégrité du PCB. Comprendre les exigences spécifiques de votre conception aide à choisir le type d’anneau annulaire le mieux adapté pour assurer des performances optimales et une fiabilité à long terme.
Continuez à apprendre
Optimiser l'épaisseur de métallisation pour améliorer la durabilité et les performances des PCB
Points clés L'épaisseur de métallisation détermine directement la durabilité du PCB, la fiabilité des vias et la capacité de transport du courant Cuivre minimal sur les parois des trous: 20 µm pour la classe 2 et 25 µm pour la classe 3 selon l'IPC-6012 Un cuivre plus épais de 2 oz améliore considérablement les performances thermiques et la résistance mécanique Une métallisation uniforme exige un bon rapport d'aspect et un contrôle rigoureux du procédé afin d'éviter les fissures Le choix d'une finition......
Prévenir le Black Pad et garantir une finition ENIG fiable dans la fabrication professionnelle de PCB
Points clés Le défaut Black Pad est provoqué par une corrosion excessive du nickel pendant l'étape de dépôt d'or par immersion du procédé ENIG, ce qui entraîne des joints de soudure fragiles et des défaillances dissimulées sous les boîtiers BGA et QFN Les principales méthodes de prévention comprennent un contrôle rigoureux de la chimie du bain, notamment de la température, du pH et de la durée, une teneur en phosphore homogène et une surveillance régulière des bains Pour les applications à haute fiabi......
Finition OSP des PCB: avantages, processus et conseils
À retenir L'OSP (Organic Solderability Preservative, protection organique de brasabilité) est une finition de surface économique à base d'eau qui dépose directement sur les pastilles en cuivre un film organique de 0,2 à 0,5 µm. Contrairement aux finitions métalliques comme l'ENIG ou le HASL, l'OSP assure une excellente planéité pour les composants SMT à pas fin sans frais de traitement supplémentaires. Cette finition convient particulièrement aux produits électroniques grand public à haute densité. El......
Couleurs du masque de soudure : Améliorez les performances, le style et la fiabilité de votre PCB
Points clés à retenir La couleur du masque de soudure impacte directement la précision de l'AOI, les performances thermiques et la fiabilité du PCB — elle n'est pas purement esthétique. Le vert reste la référence de l'industrie pour les rendements de fabrication les plus élevés et les délais d'exécution les plus rapides, sans coût supplémentaire. Le blanc maximise la réflexion de la lumière pour les applications LED, tandis que le noir offre une esthétique premium pour les produits grand public haut d......
Finition PCB en or dur : Atteindre une résistance à l'usure et des performances de contact exceptionnelles
Les finitions de surface ne sont pas toutes identiques, et cela est évident, sans même le mentionner, lorsque vous avez affaire à des pièces qui sont frottées les unes contre les autres à maintes reprises. L'or dur. La finition la plus courante utilisée lorsque les circuits imprimés doivent supporter des centaines, voire des milliers d'opérations d'insertion et de retrait avant d'être mis hors service, est essentiellement un alliage dur d'or électrodéposé sur une couche barrière de nickel. La preuve t......
Finition de surface HASL : Fiabilité éprouvée et efficacité économique dans la fabrication de PCB de haute qualité
Si vous avez déjà été confus en voyant l'acronyme HASL sur une fiche technique de PCB et vous êtes demandé ce que cela signifie, voici une brève description : HASL est l'abréviation de Hot Air Solder Leveling (nivellement au jet d'air chaud), et c'est l'une des finitions de surface les plus anciennes et toujours les plus fiables des circuits imprimés. Vous plongez simplement la carte dans un bain de soudure fondue, généralement un alliage étain-plomb ou sans plomb, et vous soufflez de l'air chaud sur ......