This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Comment configurer le tenting des vias de circuit imprimé dans un logiciel de conception de PCB

Publié initialement May 05, 2026, mis à jour May 05, 2026

5 min

Table des matières
  • Introduction
  • Sortie Gerber et Via Tenting
  • Pourquoi le Via Tenting est-il important ?
  • Via Tenting dans Altium Designer (AD)
  • Via Tenting dans Protel 99
  • Conclusion
  • FAQ

Introduction

Le « via tenting » désigne le recouvrement des plots et des trous de vias avec de l’encre de masque de soudure (aussi appelée résine de soudure), empêchant la soudure d’adhérer aux plots. Ce procédé est largement utilisé sur la plupart des circuits imprimés.

Il s’agit d’une étape cruciale de la conception de PCB, protégeant les vias et améliorant la durabilité et les performances de la carte. Dans ce guide, nous vous montrons comment configurer le via tenting dans les logiciels courants tels qu’Altium Designer (AD) et Protel 99 afin que vos fichiers Gerber répondent aux normes de fabrication requises.

Critère d’inspection : La soudure ne doit pas adhérer aux plots de vias, que ce soit lors du reflow ou du soudage manuel.

Sortie Gerber et Via Tenting

Pour les PCB commandés avec une sortie Gerber, bien que JLCPCB propose une option « Via Covering » sur la plateforme de commande (Tented étant le choix le plus courant/par défaut), c’est le fichier Gerber qui détermine en dernière instance les propriétés des vias. Les options « Via Tenting » ou « Via Expose » sélectionnées sur la plateforme sont secondaires et ne remplacent pas une configuration correcte des Gerber ; il est donc essentiel de paramétrer vos fichiers correctement avant soumission.

Pourquoi le Via Tenting est-il important ?

Selon les normes de fabrication de JLCPCB, les vias tented sont l’option par défaut et la plus courante. Elles empêchent la soudure de migrer dans les trous de vias pendant le reflow ou le soudage à la vague. Pour un recouvrement fiable, les trous de vias doivent idéalement avoir un diamètre ≤ 0,4 mm et ne pas dépasser 0,5 mm (si le routage et les exigences de courant le permettent). Les vias plus larges ne sont pas garantis entièrement couverts et aucune réclamation ne sera acceptée pour de tels défauts. Par défaut, AD et Protel 99 exportent les vias comme exposés ; vous devez donc ajuster les paramètres pour appliquer le tenting avant de générer les fichiers Gerber. Voici comment procéder.

Via Tenting dans Altium Designer (AD)

1. Ouvrez votre design PCB dans Altium Designer. Double-cliquez sur un via pour ouvrir ses propriétés. Cochez les cases « Force complete tenting on top » et « Force complete tenting on bottom ».

  • « Force complete tenting on top » signifie que les vias seront recouverts sur la face supérieure.
  • « Force complete tenting on bottom » signifie que les vias seront recouverts sur la face inférieure.

2. Faites un clic droit sur le via que vous venez d’éditer et choisissez « Find Similar Objects » dans le menu contextuel. Dans la boîte de dialogue, cochez les deux cases situées à côté de « Solder Mask Tenting – Top/Bottom » et cliquez sur OK pour appliquer les modifications.

En effectuant ces étapes, votre fichier Gerber exportera des vias tented.

Via Tenting dans Protel 99

1. Ouvrez votre design PCB dans Protel 99 et allez dans Design → Rules. Dans le menu des règles, sélectionnez « Solder Mask Expansion » et double-cliquez pour ouvrir les paramètres.

Configurer les paramètres de tenting :

2.Dans le menu Solder Mask Expansion Rule, réglez le mode d’expansion sur « Manual » et entrez une valeur d’expansion négative (par exemple -0,1 mm ou une valeur supérieure ou égale au rayon du via) pour les vias. Cela force le masque de soudure à recouvrir complètement les vias pour un tenting total.

Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres, puis procédez à l’export du fichier Gerber.

En suivant ces étapes, les vias seront tented dans votre design Protel 99, conformément aux exigences de fabrication.

Conclusion

Maîtriser le via tenting est essentiel pour produire des PCB fiables et de haute qualité. En configurant le via tenting dans Altium Designer ou Protel 99, vous garantissez que vos fichiers Gerber sont correctement paramétrés pour la fabrication. Des vias correctement tented prolongeront la durée de vie et amélioreront les performances de votre PCB en le protégeant des facteurs environnementaux.

Pour obtenir les meilleurs résultats, vérifiez toujours vos paramètres de via tenting avant de soumettre vos fichiers Gerber à des fabricants comme JLCPCB. Il est également recommandé de vérifier les fichiers Gerber finaux à l’aide du visualiseur en ligne de JLCPCB afin de confirmer que tous les vias sont correctement tented.

FAQ

Q : Dois-je quand même configurer le via tenting dans le logiciel de conception si je sélectionne « Via Covering » sur la plateforme de commande JLCPCB ?

Oui. Le fichier Gerber détermine en définitive les propriétés des vias ; l’option de plateforme est secondaire.

Q : Quel diamètre de via garantit un tenting complet fiable chez JLCPCB ?

Une épaisseur ≤ 0,4 mm est idéale pour une couverture complète ; jusqu'à 0,5 mm est autorisé mais non garanti.

Q : Puis-je appliquer le tenting sur une seule face du PCB ?

Oui. Dans Altium Designer, cochez uniquement « Forcer le plissement complet en haut » ou « en bas ».

Q : Comment vérifier le tenting après l’export des fichiers Gerber ?

Téléchargez les fichiers Gerber sur la visionneuse Gerber en ligne de JLCPCB et vérifiez que le masque de soudure recouvre entièrement les vias.

Continuez à apprendre