This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Blog

Résolution des problèmes de panélisation avec des formes et des structures irrégulières

Publié initialement May 05, 2026, mis à jour May 05, 2026

3 min

Table des matières
  • Cas n° 1 :
  • Cas n° 2 :

En production, JLCPCB a souvent dû traiter des panneaux de circuits conçus sans tenir suffisamment compte de la rainure en V. Le simple assemblage de plusieurs cartes côte à côte convient aux cartes rectangulaires de taille uniforme et de forme régulière. Toutefois, pour les cartes de forme irrégulière et de tailles variables, une telle conception de panneau est inadaptée. Il faut au contraire prendre en compte les capacités et les exigences des machines de production. Ci-dessous, nous analysons des cas réels pour illustrer les défauts de ces conceptions inappropriées :

Cas n° 1 :

Dans l’exemple ci-dessous, bien que des remplissages aient été ajoutés autour de la carte de forme irrégulière, il n’existe aucun support mécanique aux emplacements tels que les coins supérieur gauche et inférieur gauche. L’usinage de ces zones les laisse suspendues par une seule extrémité ; lorsqu’elles passent dans la machine de rainure en V, elles se déforment. Par conséquent, pendant le processus de formage, la répartition inégale des forces entraîne une rainure en V non droite, provoquant du rebut.

V-cut machine not straight

V-cut machine not straight

La méthode correcte de panélisation, illustrée ci-dessous, élimine ce problème :

correct panelization

Cette image suit le même principe : les points de support ont une petite surface porteuse ; ainsi, bien que la forme soit différente, comme précédemment, elle n’est pas adaptée à la rainure en V.

example not suitable for V-cut

correct tab placement

Cas n° 2 :

Sur l’image ci-dessous, le problème n’est pas forcément évident au premier coup d’œil, mais ce panneau est mal conçu. Les détails, combinés aux constats du cas n° 1, permettent d’identifier le défaut.

panelization is problematic.

adding tabs on the left and right sides

La panélisation correcte consiste finalement à ajouter des languettes sur les côtés gauche et droit afin de fournir une tension horizontale au bord gauche.

correct panelization

Examinons un autre type de panélisation, où le manque d’équilibre horizontal provoque un décalage de la rainure en V.

another type of panelization

L’image ci-dessous représente la panélisation correcte, avec l’ajout de bords de procédé supplémentaires pour le support.

correct panelization

correct panelization

correct panelization

Cette image illustre l’approche correcte : on évite la rainure en V sur les côtés gauche et droit, et l’on utilise à la place une méthode de fraisage (CNC) pour la découpe.

DEMANDEZ UN DEVIS GRATUIT >>

Continuez à apprendre