Guide complet pour explorer les finitions de surface des PCB
10 min
- HASL (Nivelage au chalumeau à air chaud)
- HASL sans plomb
- ENIG (Nickel chimique Or par immersion)
- OSP (Préservateurs organiques de soudabilité)
- Argent par immersion
- Étain par immersion
- Placage à l'or dur
- Comment choisir une finition de surface pour PCB
Le processus de traitement de surface des PCB est une étape cruciale dans la fabrication des circuits imprimés. Son objectif est de protéger la surface du cuivre de l'oxydation et de garantir une bonne liaison avec la soudure lors du processus de soudage. Voici quelques procédés courants de traitement de surface des PCB, ainsi que leurs avantages et inconvénients :
HASL (Nivelage au chalumeau à air chaud)
Le nivelage au chalumeau à air chaud (HASL) est une méthode traditionnelle de traitement de la surface des PCB. Le processus consiste à immerger le PCB dans de l'étain fondu, puis à utiliser de l'air chaud pour éliminer l'excès d'étain, formant ainsi une couche d'étain plane.
Avantages
● Bonne soudabilité : Les plages de contact créées par le procédé HASL présentent une bonne mouillabilité, améliorant la fiabilité du processus de soudage.
● Large applicabilité : Le procédé HASL convient à différents types de PCB, y compris les cartes multicouches, les cartes rigides et les cartes flexibles.
● Coût relativement faible : Le procédé HASL est relativement peu coûteux par rapport à d'autres méthodes de traitement de surface complexes.
Inconvénients
Cette méthode n'est pas adaptée au soudage de broches avec des espaces fins et de composants trop petits en raison de la mauvaise planéité de surface de la plaque étamée par pulvérisation, ce qui peut entraîner la production de billes de soudure lors du processus d'assemblage ultérieur. Les composants à pas fin sont plus susceptibles de provoquer des courts-circuits.
HASL sans plomb
Il s'agit d'un processus de traitement de surface des PCB sans plomb qui représente une amélioration par rapport au procédé traditionnel de soudage à l'air chaud (Hot Air Solder Leveling, HASL).
Avantages
● Sans plomb et respectueux de l'environnement : Le procédé de pulvérisation d'étain sans plomb ne contient pas de plomb et est conforme aux exigences de protection de l'environnement et de développement durable.
● Haute planéité de surface : Le procédé de pulvérisation d'étain consiste à pulvériser de l'étain fondu sur la surface du PCB pour créer une couche de recouvrement d'étain plane et uniforme. Cela contribue à de bonnes performances de soudage et à des connexions électriques fiables.
● Applicable à une variété de scénarios d'application : Le procédé de pulvérisation d'étain sans plomb convient à divers types de produits électroniques, en particulier dans les industries ayant des exigences strictes en matière d'absence de plomb, telles que l'électronique automobile et les équipements médicaux.
Inconvénients
● Mauvaise conservation à long terme : Par rapport à d'autres technologies de traitement de surface, le procédé de pulvérisation d'étain sans plomb peut entraîner une oxydation et la formation de paillettes d'étain après un stockage prolongé, ce qui peut affecter la fiabilité des contacts de soudure.
● Non adapté aux applications haute température et haute fréquence : La couche d'étain formée par le procédé de pulvérisation d'étain sans plomb est généralement mince et peut ne pas convenir aux applications à haute température ou aux circuits haute fréquence en raison de son point de fusion relativement bas.
ENIG (Nickel chimique Or par immersion)
C'est une finition de surface utilisée dans la fabrication des circuits imprimés.
Un procédé couramment utilisé pour traiter les surfaces des PCB. Il se compose de deux étapes principales : le nickelage et le placage à l'or.
Le placage nickel-or autocatalytique est un procédé qui consiste à déposer une couche de nickel sur le PCB, suivie du dépôt d'une couche d'or sur la couche de nickel. Ce procédé offre une excellente soudabilité et une durée de stockage prolongée, tandis que la couche d'or empêche le nickel de se dissoudre pendant le processus de soudage.
Avantages
● Le procédé ENIG offre d'excellentes performances de soudage et des caractéristiques fiables. Sa couche d'or offre une protection contre l'humidité et garantit des connexions fiables.
● Il offre une haute résistance à la corrosion, protégeant la surface du PCB de l'oxydation et de la corrosion.
● Une haute contribution au maintien de bonnes performances de refusion.
● Il a une bonne fiabilité et convient à de nombreux scénarios d'application, en particulier dans les produits électroniques exigeants.
Inconvénients
● Coût plus élevé : Le procédé d'or par immersion est plus coûteux que d'autres méthodes de traitement de surface, principalement en raison du coût élevé de l'or en tant que matériau.
● Impact environnemental : Les produits chimiques impliqués dans le procédé d'or par immersion doivent être manipulés et éliminés correctement pour minimiser leur impact environnemental. Il n'est pas adapté aux applications à haute température : Le procédé d'or par immersion peut entraîner une fragilisation de la couche d'or ou un décollement de la couche d'or du substrat dans des conditions de haute température.
● Non adapté au soudage infrarouge en raison de la couche d'or par immersion plus épaisse.
OSP (Préservateurs organiques de soudabilité)
Le procédé de film protecteur organique consiste à recouvrir la surface de cuivre du PCB d'une couche de composés organiques. Lors du processus de soudage, ce film protecteur peut être retiré pour exposer la surface de cuivre fraîche. Ce procédé est respectueux de l'environnement et économique, mais le film protecteur a une résistance thermique et une durée de conservation limitées.
Avantage
● Adapté à l'électronique flexible : L'OSP convient aux applications électroniques flexibles car il offre une protection suffisante sans ajouter de rigidité à la carte.
● Coût relativement faible : Certaines méthodes de traitement de surface utilisant des métaux précieux, comme le procédé d'or par immersion, sont plus économiques grâce à l'utilisation de matériaux organiques.
● Adapté au stockage à court terme : Cette méthode est efficace pour le stockage à court terme car elle offre une protection amplement suffisante sans compromettre la qualité sur une courte période.
Inconvénients
● Non adapté au stockage à long terme : L'effet protecteur de l'OSP peut diminuer avec le temps, ce qui le rend inadapté aux applications nécessitant un stockage prolongé.
● Sensible à l'humidité ambiante : Les performances de l'OSP peuvent être affectées par l'humidité ambiante, et les environnements très humides peuvent entraîner des problèmes d'oxydation.
● Non adapté aux exigences de haute fiabilité : L'OSP peut ne pas convenir aux applications exigeant une haute fiabilité et une stabilité à long terme, contrairement à d'autres méthodes de traitement de surface comme la technologie d'or par immersion.
Argent par immersion
Le procédé d'argent par immersion dépose une couche d'argent directement sur la surface du PCB, offrant une surface lisse similaire à l'ENIG mais à un coût inférieur. Cependant, la couche d'argent s'oxyde facilement à l'air, elle nécessite donc un emballage approprié et une utilisation rapide.
Avantages
Il a une bonne conductivité électrique et une bonne soudabilité, ce qui le rend adapté au soudage sans plomb. De plus, il a une surface plane, ce qui le rend adapté aux applications haute fréquence.
Inconvénients
Le matériau est sujet à la vulcanisation, ce qui peut affecter la conductivité. Des précautions doivent être prises lors du stockage et de la manipulation pour éviter toute contamination et rayure.
Étain par immersion
Le procédé d'étain par immersion dépose une couche d'étain pur sur la surface du PCB, ce qui améliore la soudabilité. Cependant, la couche d'étain interagit facilement avec le cuivre pour produire des whiskers d'étain, ce qui peut entraîner des courts-circuits.
Avantages : Bonne soudabilité, procédé sans plomb et surface plane adaptée aux composants à pas fin.
Inconvénients : S'oxyde facilement ; sensible aux conditions environnementales et nécessite un stockage approprié ; le revêtement peut développer des whiskers après un stockage à long terme.
Placage à l'or dur
Le placage à l'or dur est principalement utilisé sur les connecteurs de bord pour offrir une excellente résistance à l'usure et une bonne conductivité électrique. Ce procédé est plus coûteux et n'est généralement utilisé que pour les interfaces nécessitant des branchements et débranchements fréquents.
Avantage
● Bonne résistance à l'usure, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant une résistance à l'usure, comme les doigts d'or.
● Bonne conductivité électrique. Le placage à l'or dur peut fournir une excellente conductivité électrique et assurer une transmission de signal de haute qualité.
Inconvénients
Coût élevé ; ne convient pas pour traiter toute la surface de la carte, seulement pour un placage à l'or partiel.
Comment choisir une finition de surface pour PCB
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte lors du choix d'une finition de surface pour PCB :
Coût
Le coût est l'un des principaux facteurs à considérer. Par exemple, le procédé ENIG offre des performances supérieures mais a un coût plus élevé, tandis que l'OSP a un coût inférieur mais offre des performances plus limitées.
Domaines d'application
Certaines applications nécessitent une finition de surface spécifique. Par exemple, les applications haute fréquence peuvent opter pour un placage à l'argent, tandis que les connecteurs nécessitant une résistance à l'usure peuvent opter pour l'or dur.
Soudabilité
Une bonne soudabilité est essentielle pour un assemblage électronique de haute qualité. Le HASL et l'ENIG offrent généralement la meilleure soudabilité.
Exigences environnementales
Les procédés sans plomb, tels que le HASL sans plomb et l'ENIG, sont conformes aux réglementations RoHS et sont des choix respectueux de l'environnement.
Période de stockage
Si le PCB doit être stocké pendant une période prolongée, il est conseillé de sélectionner un procédé de traitement de surface avec une longue durée de conservation, comme l'ENIG ou l'argent par immersion.
Interfaces fréquemment branchées et débranchées
Pour les interfaces nécessitant des branchements et débranchements fréquents, le placage à l'or dur est le choix optimal en raison de son exceptionnelle résistance à l'usure.
Intégrité du signal
Pour les applications haute vitesse ou haute fréquence, où la planéité de surface et la minimisation des pertes de signal sont cruciales, l'or par immersion et l'argent par immersion peuvent être un meilleur choix.
En résumé, le choix d'un procédé de traitement de surface des PCB dépend de divers facteurs, tels que le coût, les exigences de performance, les normes environnementales, la durée de conservation et les exigences spécifiques de l'application. JLCPCB propose une variété de méthodes de traitement de surface, notamment le HASL, le HASL sans plomb, l'ENIG et l'OSP. Les ingénieurs en électronique doivent sélectionner le procédé de finition de surface le plus adapté en fonction des scénarios d'application spécifiques et du budget pour garantir les performances et la fiabilité des produits PCB.
Continuez à apprendre
Optimiser l'épaisseur de métallisation pour améliorer la durabilité et les performances des PCB
Points clés L'épaisseur de métallisation détermine directement la durabilité du PCB, la fiabilité des vias et la capacité de transport du courant Cuivre minimal sur les parois des trous: 20 µm pour la classe 2 et 25 µm pour la classe 3 selon l'IPC-6012 Un cuivre plus épais de 2 oz améliore considérablement les performances thermiques et la résistance mécanique Une métallisation uniforme exige un bon rapport d'aspect et un contrôle rigoureux du procédé afin d'éviter les fissures Le choix d'une finition......
Prévenir le Black Pad et garantir une finition ENIG fiable dans la fabrication professionnelle de PCB
Points clés Le défaut Black Pad est provoqué par une corrosion excessive du nickel pendant l'étape de dépôt d'or par immersion du procédé ENIG, ce qui entraîne des joints de soudure fragiles et des défaillances dissimulées sous les boîtiers BGA et QFN Les principales méthodes de prévention comprennent un contrôle rigoureux de la chimie du bain, notamment de la température, du pH et de la durée, une teneur en phosphore homogène et une surveillance régulière des bains Pour les applications à haute fiabi......
Finition OSP des PCB: avantages, processus et conseils
À retenir L'OSP (Organic Solderability Preservative, protection organique de brasabilité) est une finition de surface économique à base d'eau qui dépose directement sur les pastilles en cuivre un film organique de 0,2 à 0,5 µm. Contrairement aux finitions métalliques comme l'ENIG ou le HASL, l'OSP assure une excellente planéité pour les composants SMT à pas fin sans frais de traitement supplémentaires. Cette finition convient particulièrement aux produits électroniques grand public à haute densité. El......
Couleurs du masque de soudure : Améliorez les performances, le style et la fiabilité de votre PCB
Points clés à retenir La couleur du masque de soudure impacte directement la précision de l'AOI, les performances thermiques et la fiabilité du PCB — elle n'est pas purement esthétique. Le vert reste la référence de l'industrie pour les rendements de fabrication les plus élevés et les délais d'exécution les plus rapides, sans coût supplémentaire. Le blanc maximise la réflexion de la lumière pour les applications LED, tandis que le noir offre une esthétique premium pour les produits grand public haut d......
Finition PCB en or dur : Atteindre une résistance à l'usure et des performances de contact exceptionnelles
Les finitions de surface ne sont pas toutes identiques, et cela est évident, sans même le mentionner, lorsque vous avez affaire à des pièces qui sont frottées les unes contre les autres à maintes reprises. L'or dur. La finition la plus courante utilisée lorsque les circuits imprimés doivent supporter des centaines, voire des milliers d'opérations d'insertion et de retrait avant d'être mis hors service, est essentiellement un alliage dur d'or électrodéposé sur une couche barrière de nickel. La preuve t......
Finition de surface HASL : Fiabilité éprouvée et efficacité économique dans la fabrication de PCB de haute qualité
Si vous avez déjà été confus en voyant l'acronyme HASL sur une fiche technique de PCB et vous êtes demandé ce que cela signifie, voici une brève description : HASL est l'abréviation de Hot Air Solder Leveling (nivellement au jet d'air chaud), et c'est l'une des finitions de surface les plus anciennes et toujours les plus fiables des circuits imprimés. Vous plongez simplement la carte dans un bain de soudure fondue, généralement un alliage étain-plomb ou sans plomb, et vous soufflez de l'air chaud sur ......