Réaliser une séparation propre des PCB : Les avantages d'un découpage professionnel
17 min
- Pourquoi le découpage est une étape critique dans la production de PCB
- Principales méthodes de découpage et leurs applications
- Choisir la bonne méthode de découpage pour votre projet
- Défis courants du découpage et solutions professionnelles
- Les capacités avancées de découpage de JLCPCB
- FAQ sur le découpage des PCB
Points clés à retenir
Un découpage propre est une étape finale cruciale : une mauvaise séparation peut provoquer des microfissures, des dommages aux pistes/aux joints de soudure, une délaminage et des bords rugueux. Choisissez la méthode dès le début en fonction du contour, du matériau/épaisseur, de la distance des composants par rapport au bord, du volume et de la qualité de bord requise—la rainure en V pour des coupes droites rapides, le fraisage pour les formes complexes, et le laser pour les conceptions fragiles ou avec des contraintes de bord—avec les critères IPC guidant les contrôles et l'inspection.
Avez-vous déjà cassé un PCB d'un panneau et constaté des bords rugueux, de petites fissures le long du contour de la carte, ou même une microfissure traversant une piste le long d'un bord ? C'est ce qui se produit lorsque le découpage est mauvais. C'est le dernier grand processus mécanique dans la fabrication de PCB, mais c'est aussi l'un des plus négligés lorsque les ingénieurs conçoivent leurs projets. Dans le processus de production, les PCB sont assemblés en petits groupes sur un panneau plus grand pour faciliter la manipulation et l'assemblage automatisé. Cependant, une fois la soudure et l'inspection terminées, ces cartes doivent être séparées de manière propre.

Tout mauvais processus de découpage peut annuler tout le travail méticuleux effectué lors de la fabrication, en ajoutant des fractures de contrainte, une délaminage ou des défauts esthétiques. Aujourd'hui, nous allons discuter des principales techniques de découpage de PCB, des compromis et des pièges dont vous devez être conscient. Que vous créiez des prototypes ou que vous passiez à l'échelle de milliers d'unités, apprendre le découpage vous permettra de faire des choix plus judicieux concernant la conception du panneau et le choix de la méthodologie.
Pourquoi le découpage est une étape critique dans la production de PCB
On pourrait imaginer que le découpage est un processus aussi simple que de déchirer des cartes en deux, mais la réalité est beaucoup plus complexe. La fiabilité de la carte, la qualité des bords et les performances électriques à long terme dépendent directement de la méthode utilisée et de la qualité de son exécution.
Le rôle du découpage après la panélisation
La fabrication de PCB consiste à placer des conceptions de cartes individuelles sur un panneau plus grand pour être traitées à l'aide de lignes SMT automatisées, de fours de refusion et de systèmes de soudure à la vague. Cette étape de panélisation est nécessaire pour gérer l'efficacité et réduire les coûts. Après l'assemblage, il est nécessaire de séparer chaque carte du panneau sans provoquer de contrainte mécanique, de dommage thermique ou de changement dimensionnel. Les tolérances sont très étroites, et la précision des bords peut être aussi faible que 0,1 à 0,5 mm dans certaines méthodes.
Risques d'une mauvaise séparation sur la qualité finale de la carte
Les effets d'un mauvais découpage peuvent être immédiats ou se manifester des mois plus tard sur le terrain :

- Microfissures dans le substrat : Une surcharge provoque des fissures microscopiques dans le stratifié, réduisant la résistance structurelle de la carte.
- Dommages aux pistes de cuivre : Les pistes situées à moins de 0,3 mm du bord de la carte peuvent être déchirées lors d'une séparation brutale.
- Contrainte sur les joints de soudure : Les joints BGA et QFN le long du bord peuvent se fissurer en raison de la contrainte de flexion, entraînant des connexions intermittentes.
- Délaminage : Des forces de coupe incontrôlées peuvent provoquer la séparation de l'interface cuivre-stratifié tout autour du périmètre de la carte.
Les cartes haute fiabilité de classe 3 selon la norme IPC-A-600 nécessitent des bords propres et lisses, sans délaminage mesurable, bavure ou exposition de fibres dépassant les limites spécifiées.
Principales méthodes de découpage et leurs applications
La rainure en V pour une séparation droite et économique
L'une des méthodes de découpage de PCB les plus anciennes et les moins chères est la rainure en V. Lors du processus de fabrication, une coupe en forme de V est effectuée sur les surfaces supérieure et inférieure du panneau le long des lignes de séparation. La rainure coupe généralement un tiers de l'épaisseur de la carte de chaque côté, et la fine bande restante maintient le panneau ensemble pendant l'assemblage.

Les cartes sont ensuite séparées soit en faisant passer le panneau dans une machine de découpage de PCB qui déplace le panneau à travers des lames rotatives circulaires, soit en exerçant une force de flexion contrôlée. Les spécifications clés comprennent :
- Angle de la rainure : généralement 30 degrés, 45 degrés ou 60 degrés
- Épaisseur de la bande restante : généralement 0,2 à 0,5 mm (couramment un tiers de l'épaisseur totale de la carte)
- Plage d'épaisseur de carte : 0,8 mm à 3,0 mm
- Distance des composants par rapport au bord : minimum 1,0 mm recommandé à partir de la ligne de rainure en V
La principale limitation est que la rainure en V ne prend en charge que les coupes droites. Les courbes, les contours irréguliers ou les découpes internes nécessitent une méthode différente.
Le fraisage et le fraisage avec languettes pour les formes complexes
Le fraisage avec languettes est le choix privilégié lorsque les contours de la carte contiennent des courbes ou des formes irrégulières. Le cadre du panneau est fixé aux cartes individuelles par de petites languettes de rupture (ou morsures de souris), généralement de 1,5 à 3,0 mm de large avec des trous non métallisés pour former un point de rupture contrôlé.

La fraise en carbure à haute vitesse (20 000 à 60 000 tr/min) est utilisée dans une défonceuse de découpage de PCB pour couper à travers ces languettes avec une précision de 0,1 mm. Les avantages sont les suivants :
- Prend en charge les formes de cartes complexes, y compris les courbes, les encoches et les découpes internes
- Gère des épaisseurs de carte de 0,4 mm à plus de 3,0 mm
- Laisse des bords relativement propres avec un minimum de bavures
- Compatible avec les substrats FR4 rigides, à noyau métallique et CEM
Le sacrifice est la vitesse. Le fraisage n'est pas aussi rapide que la séparation par rainure en V, et les petites protubérances laissées par les languettes de rupture peuvent nécessiter une finition secondaire. Un autre facteur est la génération de poussière, où des systèmes d'extraction adéquats doivent être utilisés autour des pièces délicates.
Le découpage laser pour les cartes de haute précision et fragiles
Le découpage laser est la meilleure option pour garantir une précision maximale et une séparation douce. Le faisceau laser est focalisé sur le matériau PCB et coupe sans contact mécanique, offrant un bord très propre avec pratiquement aucune contrainte sur la carte.

Le découpage laser est particulièrement utile dans les cas suivants :
- Les cartes ultra-minces (moins de 0,4 mm) qui ne peuvent pas résister aux forces de fraisage mécanique.
- Les circuits flexibles et rigides-flexibles dans lesquels le substrat est flexible et donc difficile à serrer.
- Les composants situés à moins de 0,2 mm du bord de la carte.
- Les utilisations médicales ou aérospatiales qui nécessitent des bords sans bavures et sans carbonisation.
Les lasers UV (généralement avec une longueur d'onde de 355 nm) sont souhaitables car ils laissent une zone affectée thermiquement (ZAT) plus petite que les lasers CO2. Le trait de coupe est très fin, aussi petit que 20 à 50 micromètres, ce qui entraîne moins de perte de matériau et un espacement plus réduit des cartes dans le panneau.
Les principaux inconvénients sont le coût et le débit. Les systèmes laser sont très coûteux par rapport aux systèmes mécaniques et sont plus lents pour couper les cartes plus épaisses. Le fraisage ou la rainure en V reste plus réalisable avec du FR4 standard pour des volumes modérés à élevés.
Choisir la bonne méthode de découpage pour votre projet
Choisir la bonne méthode n'est pas une décision unique. Faire le mauvais choix peut signifier payer plus que nécessaire ou compromettre la qualité de la carte.
Facteurs tels que l'épaisseur de la carte, le matériau et le volume
Le tableau suivant résume comment les trois méthodes se comparent selon les critères de sélection clés :
| Facteur | Rainure en V | Fraisage avec languettes | Découpage laser |
|---|---|---|---|
| Forme de la carte | Lignes droites uniquement | Toute forme, y compris les courbes | Toute forme, y compris les courbes |
| Plage d'épaisseur | 0,8 - 3,0 mm | 0,4 - 3,0+ mm | 0,1 - 1,6 mm (typique) |
| Précision des bords | +/- 0,2 mm | +/- 0,1 mm | +/- 0,05 mm |
| Contrainte mécanique | Modérée (force de flexion) | Faible à modérée | Pratiquement nulle |
| Distance des composants par rapport au bord | Min 1,0 mm | Min 0,5 mm | Min 0,2 mm |
| Compatibilité des matériaux | FR4, CEM-1 | FR4, MCPCB, CEM | FR4, Flex, Rigide-Flex |
| Coût de l'outillage | Faible | Modéré | Élevé |
| Plage de volume optimale | Moyen à élevé | Faible à élevé | Faible à moyen |
Le matériau de la carte compte également. Le FR4 standard fonctionne bien avec les trois méthodes. Les PCB à noyau métallique sont mieux adaptés au fraisage en raison de la dureté de la couche métallique. Les circuits flexibles en polyimide nécessitent presque toujours un découpage laser pour éviter les déchirures ou la distorsion.
Équilibrer vitesse, coût et qualité des bords
Lorsque le volume est élevé et que les cartes sont de simples rectangles, la rainure en V est difficile à battre en termes de coût et de vitesse. Pour les prototypes et les séries de faible volume avec des formes irrégulières, le fraisage avec languettes offre le meilleur équilibre entre flexibilité et coût. Le découpage laser a du sens économiquement lorsque la fragilité du matériau, la proximité extrême des composants par rapport au bord ou des exigences strictes en matière de bords l'exigent.
Voici un cadre de décision pratique :
1. Définissez le contour de votre carte. S'il est purement rectangulaire, la rainure en V est votre option par défaut.
2. Vérifiez le placement des composants près des bords. Les composants à moins de 0,5 mm excluent la rainure en V.
3. Évaluez l'épaisseur et le matériau. Les circuits flexibles et les cartes ultra-minces orientent vers le laser.
4. Considérez le volume. Les volumes élevés favorisent la rainure en V ou le fraisage. Les faibles volumes avec des formes complexes favorisent le fraisage.
5. Évaluez les besoins en qualité des bords. Des bords parfaitement lisses sans protubérances nécessitent un découpage laser.
Défis courants du découpage et solutions professionnelles
Prévenir les bavures, les fissures et la contrainte mécanique
Les bavures sont de petites crêtes surélevées laissées sur le bord de la carte après la coupe, plus courantes lorsque la fraise est usée ou que la vitesse d'avance est trop élevée. Elles ne sont pas seulement esthétiques. Les bavures peuvent interférer avec l'ajustement du boîtier, endommager l'intégrité du revêtement de protection ou créer des risques de court-circuit si des débris conducteurs se détachent.
Les fissures et la contrainte mécanique sont plus insidieuses. Lors de la séparation par rainure en V, si la bande restante est trop fine, la carte peut se casser prématurément pendant la manipulation. Si elle est trop épaisse, une force excessive se propage dans la carte sous forme de contrainte de flexion. La norme IPC-2221 recommande de maintenir une distance adéquate entre la ligne de séparation et les caractéristiques de cuivre les plus proches pour minimiser les dommages induits par la contrainte.
Les solutions professionnelles comprennent :
- Utiliser un outillage tranchant et régulièrement entretenu avec des intervalles de remplacement définis
- Optimiser la profondeur de la rainure en V pour équilibrer la rigidité du panneau avec une séparation propre
- Appliquer un support de fixation contrôlé pour répartir uniformément les forces de séparation
- Effectuer une inspection post-découpage selon les critères de qualité des bords IPC-A-600
Assurer des bords propres sans délaminage
Le délaminage se produit lorsque les couches du stratifié PCB commencent à se séparer le long du bord de la carte. C'est particulièrement problématique dans les cartes multicouches, où les couches internes exposées invitent à l'infiltration d'humidité et peuvent conduire à la croissance de filaments anodiques conducteurs (CAF) au fil du temps.

La prévention du délaminage des bords nécessite une attention particulière tout au long du processus :
- Maintenir une qualité de stratification appropriée, car les stratifiés faiblement liés sont plus sujets à la séparation
- Utiliser la vitesse d'avance et le régime de rotation corrects pour le fraisage afin d'éviter une chaleur excessive au niveau du bord coupé
- Maintenir les angles et les profondeurs de rainure en V dans les spécifications pour éviter la concentration de contraintes
- Pour le découpage laser, contrôler la puissance et la vitesse pour prévenir les dommages à la résine
C'est aussi pourquoi la plupart des flux de production effectuent le découpage après l'assemblage et la refusion. Un découpage avant la refusion laisse des bords rugueux que les températures de soudure élevées peuvent propager davantage.
Fabrication de PCB abordable et de haute qualité
Gagnez du temps et de l'argent avec une solution tout-en-un pour la fabrication, l'assemblage et les pièces. Réduisez la coordination avec les fournisseurs, évitez les expéditions fractionnées et obtenez une qualité constante et fiable—sans dépasser votre budget.
Les capacités avancées de découpage de JLCPCB
Équipement de précision pour plusieurs techniques de découpage
Sous un même toit, JLCPCB exploite des lignes de rainure en V spécifiques, des postes de fraisage CNC et des lignes de découpage laser. Que votre conception nécessite une séparation par rainure en V en ligne droite, ou que vous ayez un contour fraisé complexe avec des languettes de rupture, l'équipement approprié est disponible et maintenu à des tolérances serrées. Les systèmes de fraisage sont équipés de broches haute précision avec supervision automatique de l'usure des outils pour garantir la qualité des bords. Dans le cas de la rainure en V, l'alignement des lames et la profondeur de la rainure sont vérifiés lors de la configuration et pendant le lot.
Contrôle qualité intégré pour des résultats sans dommages
Le processus de découpage chez JLCPCB fait partie du processus global de contrôle qualité. Les cartes séparées sont soumises à une inspection visuelle et à une AOI pour garantir l'intégrité des bords, la précision dimensionnelle et l'absence de délaminage ou de fissuration. Cela est conforme aux exigences d'inspection IPC-A-600 Classe 2 et Classe 3. Si un défaut de découpage est constaté, la boucle de rétroaction vers les équipes de fabrication et de panélisation garantit que le problème est résolu à la source, et non le symptôme.
Solutions évolutives du prototype aux séries de grande volume
Pour les commandes de prototypes à partir de seulement 2 $, vous bénéficiez de la même précision de découpage appliquée à un lot de 5 pièces que pour une série de production de 10 000 pièces. La revue DFM vous aide également à optimiser le placement des languettes et les lignes de rainure en V, en détectant les problèmes potentiels de découpage avant le début de la fabrication. Si vous cherchez à mettre ces principes en pratique, les services intégrés de fabrication et d'assemblage de PCB de JLCPCB facilitent le passage des fichiers de conception à des cartes proprement séparées et entièrement assemblées.
FAQ sur le découpage des PCB
Q : Qu'est-ce que le découpage dans la fabrication de PCB ?
Le découpage est le processus de séparation des PCB individuels d'un panneau de production plus grand après la fin de l'assemblage. C'est la dernière étape mécanique qui livre des cartes individuelles prêtes à être utilisées ou intégrées.
Q : Quelle est la différence entre la rainure en V et le fraisage avec languettes ?
La rainure en V coupe une rainure en forme de V le long de lignes droites, et les cartes sont séparées par cassure après l'assemblage. Le fraisage avec languettes utilise des languettes de rupture et une défonceuse CNC pour libérer les cartes. La rainure en V est plus rapide pour les cartes rectangulaires, tandis que le fraisage avec languettes gère les formes complexes et les courbes.
Q : Le découpage laser peut-il fonctionner sur des cartes FR4 épaisses ?
Le découpage laser est le plus efficace sur les cartes jusqu'à environ 1,6 mm d'épaisseur. Pour les cartes plus épaisses, la vitesse de coupe diminue et la zone affectée thermiquement augmente. Le fraisage ou la rainure en V est plus pratique au-dessus de 1,6 mm.
Q : Le découpage affecte-t-il la fiabilité des joints de soudure ?
Cela peut être le cas s'il est mal effectué. Une contrainte excessive pendant la séparation peut transmettre des forces de flexion aux joints de soudure adjacents. Les boîtiers BGA et QFN sont les plus vulnérables. Un montage approprié et une distance suffisante par rapport au bord minimisent ce risque.
Q : Quelles normes IPC régissent la qualité du découpage ?
La norme IPC-A-600 définit les critères d'acceptabilité pour les bords des cartes. La norme IPC-2221 fournit des directives de conception pour la distance entre les bords et les caractéristiques de cuivre. La norme IPC-A-610 couvre l'acceptabilité des cartes assemblées, y compris les dommages liés au découpage.
Continuez à apprendre
Comprendre la technologie des cartes PCB SMT: un composant essentiel de l'électronique moderne T: Technologie des cartes PCB SMT
La technologie de montage en surface (SMT) a transformé la fabrication des appareils électroniques modernes. Elle a rendu les conceptions et les méthodes d'assemblage plus efficaces. De nombreux appareils électroniques modernes reposent sur des cartes PCB SMT, qui permettent de créer des circuits compacts et performants. C'est ce qu'exige la technologie actuelle. Cet article présente les différents types de cartes PCB SMT, leurs utilisations ainsi que les meilleures méthodes pour les concevoir et les ......
Types de forets utilisés dans la fabrication des PCB
Le perçage est l'étape la plus coûteuse et la plus longue de la fabrication des circuits imprimés. La procédure doit être exécutée avec une grande précision afin de garantir le meilleur niveau de qualité possible. Le perçage mécanique ou laser des PCB est généralement utilisé pour réaliser différents types de découpes, notamment le contour, les trous et les découpes intérieures du PCB. Le perçage joue un rôle essentiel dans la fabrication des PCB. Des trous mal percés peuvent provoquer de mauvaises co......
Importance du photorésist dans un circuit imprimé
La photolithographie n'est pas seulement largement connue, c'est la seule technique par laquelle les semi-conducteurs sont fabriqués. C'est la méthode utilisée pour fabriquer les PCB, les circuits intégrés et d'autres composants électroniques. Le point le plus important à comprendre, cependant, est de savoir comment fonctionne le processus lithographique et où le photorésist s'insère. Une couche de masque est utilisée lors de la création d'une piste par le processus de gravure. Ce photorésist est ensu......
La science derrière les encres de sérigraphie PCB et les techniques d'impression
Vous êtes-vous déjà demandé quels types de procédés sont utilisés dans la fabrication des PCB pour obtenir un sérigraphie permanente ? Comment cette encre ne s'efface-t-elle pas même dans des conditions très difficiles ? D'ailleurs, la sérigraphie est la couche supérieure d'un PCB, les légendes blanches qui comprennent les étiquettes de composants, les logos et les marques de polarité. Aujourd'hui, nous allons voir la chimie derrière tout cela et savoir quel type de technologie d'impression est nécess......
Qu'est-ce que la FAO : Les bases de la fabrication assistée par ordinateur
Lorsque l'électronique commence à évoluer, les circuits deviennent plus complexes et intégrés. Auparavant, ces circuits étaient réalisés à l'aide de papier dessiné à la main, mais l'évolution de l'électronique numérique a changé la perspective. De nos jours, nous avons la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), qui est devenue l'art de créer un plan. Il suffit de définir la fonctionnalité d'un circuit, et nous pouvons aujourd'hui facilement synthétiser un circuit uniquement par logiciel. Le logiciel......
Gravure Laser vs. Fabrication Professionnelle de PCB : Comprendre les Limites du DIY et les Avantages Industriels
Dans l'approche conventionnelle, on applique d'abord un motif de masque, puis on retire le métal à l'aide de produits chimiques. En électronique de loisir, utiliser une graveuse laser pour fabriquer des circuits imprimés est une idée passionnante. Le concept de base consiste à générer un laser pour graver une plaque de cuivre. En général, un PCB nu est d'abord recouvert d'une couche de résine sombre qui protège le cuivre. Ensuite, une découpeuse laser suit votre conception de circuit pour brûler la ré......