This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Blog

Métodos de pruebas PCB: Guía completa para pruebas y caracterización de PCBs

Publicado originalmente Feb 04, 2026, Actualizado Feb 04, 2026

6 min

Tabla de contenidos
  • Cómo probar PCBs:
  • Métodos comunes de pruebas de PCB:
  • Conclusión
  • Pruebas de PCB en JLCPCB

Cuando se trata de placas de circuito impreso (PCBs), asegurar su funcionamiento estable y fiable es fundamental. Las pruebas de PCB desempeñan un papel crucial en el proceso de fabricación, permitiendo identificar problemas potenciales y prevenir fallos costosos. En esta guía completa, exploraremos los diferentes métodos utilizados para probar y caracterizar PCBs, proporcionando información valiosa para ingenieros, fabricantes y entusiastas de la electrónica.

Cómo probar PCBs:

La prueba de PCBs implica un enfoque sistemático para examinar diversos aspectos de su diseño y funcionalidad. A continuación se presentan los pasos esenciales involucrados en las pruebas de PCB:

Inspección visual

El primer paso en las pruebas de PCB es una inspección visual meticulosa. Este proceso consiste en examinar la placa en busca de defectos visibles, como errores de soldadura, desalineación de componentes o daños físicos. La inspección visual ayuda a identificar problemas que puedan afectar el rendimiento y la fiabilidad de PCB.

Pruebas de continuidad

Las pruebas de continuidad garantizan la integridad de las conexiones eléctricas en el PCB. Midiendo la resistencia o realizando una prueba de caída de voltaje, este método verifica que no existan circuitos abiertos o cortocircuitados que puedan impedir el correcto funcionamiento de la placa.

Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales son una evaluación exhaustiva del rendimiento de PCB y su cumplimiento con las especificaciones. Esta prueba somete la placa a escenarios del mundo real, verificando su funcionalidad y validando su capacidad para cumplir con los requisitos deseados.

Pruebas ambientales

Las pruebas ambientales evalúan la capacidad de PCB para soportar diferentes condiciones ambientales. Incluyen exponer la placa a variaciones de temperatura, humedad, vibración y estrés térmico. Sometiendo la PCB a estas condiciones, los fabricantes pueden evaluar su fiabilidad y asegurar que funcione perfectamente en su entorno de aplicación previsto.

Close-up of a malfunctioning green circuit board with a bright spark at its center. Glowing red areas and silver electronic components suggest heat or damage. Out-of-focus background enhances circuit board focus. Component identifiers like

Métodos comunes de pruebas de PCB:

Ahora vamos a profundizar en los métodos de prueba de PCB más comúnmente utilizados:

Inspección óptica automatizada (AOI)

La AOI utiliza sistemas ópticos avanzados para capturar imágenes de PCB y compararlas con una imagen de referencia o esquema. Este método detecta defectos como desalineación de componentes, componentes faltantes, problemas de soldadura (unión fría...) y otras anomalías visuales. La AOI puede usarse como prueba independiente o en combinación con otros métodos para aumentar la cobertura y mejorar la detección de defectos.

Worker in pink shirt and white hat analyzing a large circuit board on a computer screen. Green and black keyboards, mouse, and cup on the desk. Chair, backpack, and green shelf in the surroundings. Clean, organized professional setting with monitors displaying 'C26' text, indicating electronics manufacturing or repair environment.

Inspección por rayos X

La inspección por rayos X, también conocida como AXI, utiliza tecnología avanzada de rayos X para visualizar defectos ocultos dentro de la PCB. Permite examinar conexiones de soldadura, pistas internas e integridad de componentes sin dañar la placa. La inspección por rayos X es especialmente útil para diseños de PCB complejos con componentes de paso fino y placas multicapa, principalmente en paquetes BGA diseñados para ICs de tecnología avanzada como FPGAs.

radiografía placa de circuito electrónico PCB en blanco y negro

Pruebas en circuito (ICT)

Las pruebas en circuito, también conocidas como ICT, son un método robusto y exhaustivo. Implican alimentar y activar circuitos individuales en el PCB para comprobar defectos. La ICT proporciona alta cobertura y puede identificar problemas con conexiones de soldadura, fallos de componentes o circuitos defectuosos. Sin embargo, puede ser relativamente costosa debido al equipo especializado requerido.

The image depicts a close-up view of a specialized machine tool engaged in operations on a green printed circuit board (PCB). The machine tool is characterized by its green body and an array of connections that include green and perhaps yellow wires or tubes that extend to the image's periphery. Alongside these, there are six yellow components, which could be nozzles or electrical test probes, that interact directly with the circuit board suggesting a process that requires accuracy and might involve testing or printing functions on the PCB. The complexity and precision of the machinery suggest that it is part of an electronic manufacturing or assembly line.

Pruebas con sonda voladora (Flying Probe)

Las pruebas con sonda voladora son un método de prueba sin alimentación que comprueba circuitos abiertos, cortocircuitos, resistencia, capacitancia, inductancia y problemas de diodos. Con la ayuda de sondas unidas a un brazo robótico, se contactan y evalúan los puntos de prueba del PCB. Este método es rentable para volúmenes de producción pequeños a medianos y ofrece flexibilidad para probar diversos diseños de PCB.

Automated assembly process in a factory. Robotic arm precisely placing electronic components on a green PCB. Blurred background, focusing on the robot arm and PCB. Dark atmosphere with red lighting, creating an industrial ambiance. Two visible red components on the PCB, additional component colors unclear.

Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales verifican el comportamiento de PCB en su entorno de uso final previsto. Implican probar diversas características, interfaces y funcionalidades para asegurar un funcionamiento correcto. Las pruebas funcionales pueden realizarse manualmente o de forma automatizada, dependiendo de la complejidad del PCB y el nivel de cobertura deseado.

fábrica dispositivos electrónicos.

Pruebas de quemado (Burn-In)

Las pruebas Burn-In son una prueba intensiva que aplica una carga continua a la PCB para detectar fallos tempranos y establecer la capacidad de carga. Sometiendo la placa a estrés prolongado, este método ayuda a identificar problemas potenciales antes de que la PCB se implemente en aplicaciones del mundo real. Las pruebas  Burn-In son particularmente cruciales para aplicaciones críticas donde la fiabilidad es primordial

Conclusión

Las pruebas efectivas de PCB son cruciales para garantizar la funcionalidad, fiabilidad y rendimiento de las placas de circuito impreso. Siguiendo un enfoque sistemático que incluye inspección visual, pruebas de continuidad, pruebas funcionales y pruebas ambientales, los fabricantes pueden identificar problemas potenciales y corregirlos antes de que las PCBs se implementen.

Además, emplear métodos de prueba específicos como ICT, pruebas con sonda voladora, AOI, pruebas burn-in, inspección por rayos X y pruebas funcionales permite una caracterización exhaustiva de los PCBs, asegurando productos de alta calidad y fiables.

Recuerde que cada método de prueba tiene sus fortalezas y limitaciones, y la selección debe depender de factores como volumen de producción, consideraciones de coste, complejidad del diseño del PCB y requisitos específicos de la aplicación.

Al priorizar pruebas exhaustivas de PCB, ingenieros y fabricantes pueden entregar productos que cumplan con los más altos estándares de calidad y rendimiento.

Pruebas de PCB en JLCPCB

JLCPCB prioriza entregar productos y servicios de alta calidad que superen las expectativas de los clientes. Las pruebas rigurosas de PCB son una parte integral de su proceso de producción. Antes de que comience la fabricación, los ingenieros revisan meticulosamente los archivos Gerber enviados por los clientes para asegurar la precisión del diseño e identificar cualquier problema potencial.

JLCPCB obtiene materiales de primer nivel de proveedores líderes, como Nanya FR4 y TAIYO INK PSR-2000 para máscara de soldadura. Han realizado inversiones sustanciales en equipos avanzados, incluyendo máquinas de exposición LDI completamente automáticas, líneas de producción de máscara de soldadura, máquinas de prueba de PCB, máquinas de exposición CCD, equipos de grabado de PCB, líneas de producción de serigrafía e líneas de electrochapado.

Se realizan múltiples métodos de prueba, incluyendo AOI y pruebas Flying Probe, para asegurar la integridad del producto. JLCPCB mantiene prácticas de gestión estrictas y emplea sistemas inteligentes para el seguimiento eficiente de errores y responsabilidad. Con diversas certificaciones, JLCPCB demuestra su compromiso con mantener los más altos estándares de calidad. Confíe en JLCPCB para servicios confiables de pruebas y fabricación de PCB.

Siga aprendiendo