Was ist Chip-on-Board (COB)-Technologie: Ein vollständiger Leitfaden
6 min
- Was ist eine Chip-on-Board-Leiterplatte?
- Chip-on-Board in einem PCB-Layout:
- 7 Hauptschritte im Chip-on-Board-Herstellungsprozess:
- Merkmale und Vorteile von Chip on Board:
- Auswahl des richtigen Klebstoffs für das COB-Bonden:
- Fazit:
In diesem Tutorial erhalten wir ein detailliertes Konzept von "Chip On Board" oder COB. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie günstigere, langlebigere und kompaktere elektronische Geräte hergestellt werden, ist die Antwort die Chip-on-Board-Technologie. Chip on Board ist eine Lösung von der Chip-Herstellung bis zum Prototyping und zur Entwicklungsplatine.
Heute werden wir ein tiefes Verständnis von COB und gewinnbringende Einblicke in die Zukunft der elektronischen Miniaturisierung vermitteln. Ein fertiger Halbleiterwafer wird in Dies zerteilt. Jeder Die wird dann physisch mit der Leiterplatte verbunden. Es werden drei verschiedene Methoden verwendet, um die Anschlusspads des integrierten Schaltkreises (oder eines anderen Halbleiterbauelements) mit den Leiterbahnen der Leiterplatte zu verbinden. Mit dem Wachstum der Elektronik hat sich auch die Gehäusetechnologie weiterentwickelt. Wir werden lernen, wie diese innovative Gehäusetechnologie die Integration elektronischer Komponenten revolutioniert. Also lasst uns beginnen und die Details der Chip-On-Board-Technologie durchgehen!
Was ist eine Chip-on-Board-Leiterplatte?
Eine Chip-On-Board (COB) Leiterplatte ist eine Gehäusemethode, die für die Montage elektronischer Komponenten auf der Leiterplatte verwendet wird. Bei dieser Methode werden keine einzelnen Komponenten auf der Platine konfiguriert, sondern nackte integrierte Schaltkreise auf der Oberfläche der Platine verbunden. Die Verwendung dieser Technologie reduziert den Einsatz älterer Gehäusetechniken wie Keramik- oder Kunststoffgehäuse, was die geringe Größe und das geringe Gewicht elektronischer Geräte und Projekte ermöglicht. Chip on Board (COB) ist eine Methode der Leiterplattenherstellung, bei der die integrierten Schaltkreise direkt (drahtgebondet) auf einer Leiterplatte befestigt und mit einem Epoxidharztropfen bedeckt werden.
COB eliminiert die Gehäuse einzelner Halbleiterbauelemente und verschmilzt stattdessen zwei Ebenen der elektronischen Verpackung: Ebene 1 (Komponenten) und Ebene 2 (Verdrahtungsplatinen). Im Vergleich zu anderen Gehäusetechnologien ist die PCB-Chip-Technologie kostengünstig (nur etwa 1/3 eines gleichwertigen Chips), platzsparend und weist eine ausgereifte Verarbeitungstechnik auf. Allerdings hat die Chip-On-Board-Technologie auch Nachteile, wie die Notwendigkeit zusätzlicher Schweiß- und Verpackungsmaschinen. Das Layout eines bestimmten Chip on Board kann die IC-Signalperformance verbessern, da es die meisten oder alle Gehäuse und die meisten oder alle parasitären Komponenten entfernt.
Chip-on-Board in einem PCB-Layout:
Beim Chip-on-Board-Ansatz wird ein Halbleiter-Die mit freiliegenden Kontakten direkt auf die Leiterplatte gelötet. Mit anderen Worten, es gibt keinen Leadframe (für Drahtbonden), kein Keramik-/Epoxidharzgehäuse und keinen Interposer/Substrat. Nach der Befestigung kann der Chip direkt auf der Leiterplatte mit einem Epoxidharz-Vergussmaterial verpackt werden, das den Chip und alle Drahtbondpads vor Beschädigungen schützt. Die zwei Hauptprozessarten hierfür sind:
1) Flip Chip on Board:
Bei FCOB wird das Lot direkt auf die Leiterplatte geflusst; es wird nicht am Die befestigt. Der Chip wird dann wie jedes andere SMD-Bauteil platziert und zusammen mit anderen Komponenten reflowgelötet. Daher ist ein gewisses Design for Assembly (DFA) hinsichtlich des Footprints erforderlich, um eine zuverlässige Montage zu gewährleisten, wobei ähnliche Richtlinien für die BGA-Pad-Größe befolgt werden, jedoch basierend auf der Bump-Größe anstelle der Ball-Größe.
2) Drahtbonden:
Beim Drahtbonden wird der Chip mit einem Klebstoff auf der Platine befestigt. Jedes Pad auf dem Bauelement wird mit einer feinen Drahtleitung verbunden, die an das Pad und die Leiterplatte geschweißt wird. Es ist am besten, mit einem Epoxidharz zu verkapseln, um die Drahtbonds und den Die vor Umwelteinflüssen zu schützen. Dies verhindert hauptsächlich Korrosion und schützt die Drähte vor mechanischen Beschädigungen. Bei der Erstellung des Footprints für die Drahtbondpads auf der Leiterplatte sind die Pads typischerweise überdimensioniert. Die für den Footprint zu berücksichtigenden Parameter umfassen Kontaktpadgröße, Kontaktpadabstand und Kontaktpadform.
Nachdem der nackte Chip mit einem dieser Prozesse auf der Leiterplatte (PCB) montiert wurde, werden die Drähte befestigt. Ein Tropfen Epoxidharz oder Kunststoff wird verwendet, um den Chip und seine Verbindungen abzudecken. Der Tape Automated Bonding (TAB)-Prozess wird verwendet, um den Chip auf der Platine zu platzieren. Es ist im Grunde ein Tropfen eines speziell formulierten Epoxidharzes oder Harzes, der über einem Halbleiterchip und seinen Drahtbonds abgeschieden wird, um mechanischen Halt zu bieten.
7 Hauptschritte im Chip-on-Board-Herstellungsprozess:
Hier wird der Prozess im Detail besprochen, wir haben insgesamt 7 Schritte:
1. Substratvorbereitung: Die Leiterplatte wird durch Reinigen der Platinenoberfläche vorbereitet und eine Klebeschicht aus leitfähigem Material aufgetragen, wo die Chips gebondet werden.
2. Die-Befestigung: Die nackten Chips werden aufgenommen und auf den mit Klebstoff beschichteten Bereichen der Platine positioniert. Für diesen Prozess werden Bestückungsautomaten oder spezielle Instrumente verwendet.
3. Bonden: Wenn die Chips konfiguriert sind, werden sie mit einer Platine unter Verwendung von leitfähigen Lotbumps verbunden. Dieser Bondprozess stellt eine zuverlässige Verbindung zwischen den Kontaktpads der Chips und den Leiterbahnen der Platine sicher.
4. Drahtbonden: Unter bestimmten Bedingungen wird Drahtbonden verwendet, um Bondpads mit Leiterbahnen der Platine mittels feiner Drähte zu verbinden. Dieser Prozess hilft, elektrische Signale zwischen Chip und Platine zu übertragen.
5. Verkapselung: Zum Schutz der Chips und Drahtbonds vor äußeren Komponenten. Auf die gesamte Baugruppe kann ein Vergussmaterial aufgetragen werden. Dieses Material hat auch eine klare Epoxidharzbeschichtung.
6. Testen: Es werden verschiedene Testmethoden in der COB-Montage verwendet, um die ordnungsgemäße Zuverlässigkeit und Funktionalität sicherzustellen. So werden Temperaturwechsel, elektrische Tests und Sichtprüfungen durchgeführt, um die Funktion des COB zu überprüfen.
7. Endmontage: Wenn die Chip-on-Board-Baugruppe alle Tests bestanden hat, ist sie nun bereit, in die endgültigen elektronischen Geräte wie LED-Leuchten, Telefone oder andere Projekte integriert zu werden.
Merkmale und Vorteile von Chip on Board:
- Hoch- und Niederdruckdesign
- Kundenspezifische Beschichtung
- Mehrschichtig, doppelseitig
- Funktioneller Platinentest
- Hohe oder niedrige Stückzahl
- Großer Temperaturbereich
- Kostengünstige Lösung
- Schlüsselfertige Anwendung
Auswahl des richtigen Klebstoffs für das COB-Bonden:
Nachdem der Chip auf der Leiterplatte befestigt wurde, wird er typischerweise mit einem thermisch oder UV-gehärteten Epoxidharzmaterial oder einer Schutzlackbeschichtung verkapselt, um ihn und alle Drahtbondpads vor Beschädigungen zu schützen. Bei der Auswahl von Klebstoffen für einen Wafer (oder Die) hängt die Wahl von den Anforderungen des Wafers an Erdung oder Wärmeableitung ab. Zwei verwendete Klebstoffarten sind:
Silberkleber: Er erfordert eine Hochtemperaturhärtung, kann bei 120°C für zwei Stunden oder bei 150°C für eine Stunde gehärtet werden.
Anaerober Kleber: Er wird verwendet, wenn elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitung nicht erforderlich sind. Diese Art von Klebstoff härtet natürlich aus, ohne dass eine hohe Temperatur erforderlich ist, indem der Kontakt mit Luft blockiert wird.
Fazit:
Die Chip-On-Board (COB)-Technologie hat die elektronische Welt revolutioniert und bietet verschiedene Vorteile gegenüber herkömmlichen Gehäusetechniken. Durch die direkte Verbindung nackter Chips auf der Platine ermöglicht Chip on Board kleinere, leichtere und effektivere elektronische Geräte. Die Entfernung von Massengehäusen und kürzere elektrische Pfade sorgen für eine gute elektrische Leistung, geringere Signalverluste und ein gutes Wärmemanagement. Diese Technik ist auch für die Miniaturisierung elektronischer Komponenten wichtig und hat den Weg für hochmoderne und kompakte Technologie in verschiedenen Branchen geebnet.
Weiterlernen
Ein vollständiger Leitfaden zu Package-Substraten: Materialien, Struktur, Typen und Unterschiede zu PCBs
Die wichtigsten Erkenntnisse Definition: Ein Package-Substrat ist der fein gerasterte organische Träger, der einen nackten Die mit der Systemplatine verbindet. Kein PCB: Substrate werden um ein Vielfaches feiner verdrahtet als fortschrittliche HDI und verwenden völlig andere Dielektrika. Materialien: BT-Harzkern trägt Wire-Bond- und CSP-Anwendungen, während glasfreie ABF-Build-up-Folie Flip-Chip trägt. Prozess: Halbadditive Galvanisierung, nicht Ätzen, ermöglicht Leiterbahnen im einstelligen Mikromete......
Verbesserung der Wärmeableitung: Der intelligente Einsatz von Wärmeleitpads im PCB-Design
Wichtige Erkenntnisse Die Optimierung des PCB-Thermal-Pad-Designs und der Via-Arrays ist entscheidend, um Halbleiterausfälle zu verhindern, die durch die geringe Wärmeleitfähigkeit von FR4 verursacht werden. Durch die Implementierung eines Via-Abstands von 1,0–1,2 mm und die Begrenzung von Lötstellenhohlräumen auf unter 25 % mithilfe segmentierter Schablonen können Designer lokale Hotspots eliminieren und die Zuverlässigkeit der Platine vom Prototyp bis zur Serienproduktion steigern. Haben Sie sich je......
Design-Überlegungen für die Entwicklung Ihrer eigenen Traum-Tastatur-Platine (PCB)
Wenn es darum geht, Ihre Traum-Tastatur zu bauen, spielt das PCB-Design eine entscheidende Rolle für das Gesamterlebnis. Indem Sie verschiedene Designaspekte berücksichtigen und fundierte Entscheidungen treffen, können Sie sicherstellen, dass Ihre kundenspezifische Tastaturplatine Ihren individuellen Anforderungen entspricht und optimale Leistung bietet. In diesem Artikel werden wir wichtige Designüberlegungen untersuchen, die Ihnen helfen, Ihre Traum-Tastaturplatine zu bauen. Vorteile eines optimalen......
Technische Anleitung: BGA-Designregeln
Mit dem Fortschritt der Elektronikindustrie steigt die Chipintegration stetig an, die Anzahl der IO-Pins nimmt schnell zu und der Stromverbrauch wächst entsprechend, was zu strengeren Anforderungen an die Gehäusetechnik integrierter Schaltungen führt. Um den Anforderungen dieser Entwicklung gerecht zu werden, wird die Ball Grid Array (BGA)-Gehäusetechnologie eingeführt. Diese Technologie beinhaltet die Erzeugung einer Anordnung von Lötkugeln auf der Unterseite des Gehäusesubstrats als I/O-Schnittstell......
Ein vollständiger Leitfaden zu IC-Gehäusen: Typen, Eigenschaften, PCB-Designregeln und Auswahltipps
Was ist ein IC-Gehäuse? Ein IC-Gehäuse ist die physische Umhüllung, die einen integrierten Schaltkreis oder ein elektronisches Bauteil beherbergt und mechanischen Schutz, elektrische Verbindungen sowie Wärmemanagement bietet. Es stellt sicher, dass das Bauteil zuverlässig auf einer Leiterplatte (PCB) montiert und in Schaltungen integriert werden kann. Wichtige Funktionen eines IC-Gehäuses: 1. Mechanischer Schutz: Schützt den Chip vor physischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen. 2. Elektrische Verbi......
Wichtige Überlegungen für das Design von Tastenfeld-Leiterplatten
Was ist eine Tastatur-Leiterplatte (Keypad PCB)? Eine Tastatur-Leiterplatte ist eine Platine, die die für den Betrieb einer Tastatur erforderlichen elektronischen Komponenten beherbergt. Sie dient als Grundlage für die Verbindung von Schaltern, Mikrocontrollern und anderen Elementen, die die Benutzereingabe ermöglichen. Das Design einer Tastatur-Leiterplatte beeinflusst maßgeblich deren Leistung, Zuverlässigkeit und Gesamtfunktionalität. Tastatur-Leiterplatten werden häufig in Alltagsprodukten wie Fer......