This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Verwendung von Lötwasser für bleifreies Löten: Best Practices

Ursprünglich veröffentlicht Sep 11, 2026, aktualisiert Sep 11, 2026

5 min

Inhaltsverzeichnis
  • Löfflussmittel für bleifreies Löten verwenden: Best Practices
  • Praktische Tipps zur Verwendung von Flussmittel beim bleifreien Löten
  • Fazit

Bleifreies Löten ist weit weniger verzeihend als traditionelle Zinn-Blei-Prozesse. Höhere Schmelztemperaturen, schnellere Oxidation und engere Aktivierungsfenster machen die Flussmittelauswahl und -anwendung absolut entscheidend. Viele kalte Lötstellen, schlechte Benetzungsprobleme und körnige Lötverbindungen werden nicht durch schlechtes Lot verursacht – sondern durch unsachgemäße Flussmittelverwendung.

Dieser Leitfaden konzentriert sich speziell darauf, wie man Löfflussmittel für bleifreies Löten verwendet, und behandelt die realen Herausforderungen, mit denen Ingenieure und Techniker bei der Arbeit mit SAC-Legierungen konfrontiert sind.

Bevor wir in einen Schritt-für-Schritt-Prozess eintauchen, beantworten wir zunächst die häufigsten praktischen Fragen.

F1: Warum erfordert bleifreies Löten ein aktiveres Flussmittel?

Bleifreie Legierungen (wie SAC305) haben höhere Schmelzpunkte (~217°C) und benetzen nicht so leicht wie bleihaltiges Lot. Das Flussmittel muss aktiver sein, um die erhöhten Oxidationsraten bei diesen höheren Temperaturen zu überwinden.

F2: Wie sollte man die Flussmittelmenge für höhere Temperaturen anpassen?

Sie benötigen möglicherweise etwas mehr Flussmittel, aber was noch wichtiger ist: Sie benötigen ein Flussmittel, das für Hochtemperaturstabilität ausgelegt ist. Standard-Kolophonium könnte verkohlen, bevor das bleifreie Lot schmilzt.

F3: Sollte man bei bleifreiem Lot häufiger Flussmittel auftragen?

Ja. Da die Prozesstemperaturen höher sind, ist das „Aktivierungsfenster" kürzer. Das Flussmittel verbrennt schneller, daher müssen Sie schnell arbeiten oder erneut auftragen, wenn die Lötstelle nicht sofort benetzt wird.

F4: Wo sollte man Flussmittel für bleifreies Löten auftragen?

Tragen Sie es sowohl auf das Pad als auch auf den Anschluss auf. Angesichts der schlechten Benetzungseigenschaften von bleifreiem Lot benötigen Sie jeden Vorteil, um das Lot zum Fließen zu bringen.

F5: Kann das falsche Flussmittel schlechte Benetzung bei bleifreiem Löten verursachen?

Ja. Wenn das Flussmittel nicht für bleifreie Temperaturen ausgelegt ist, zersetzt es sich, bevor das Lot fließt, was zu einer kalten, grauen, nicht leitfähigen Lötstelle führt.

F6: Wie erkennt man, ob Flussmittel bei bleifreien Temperaturen nicht mehr wirksam ist?

Wenn das Flussmittel dunkelbraun oder schwarz wird und das Lot körnig aussieht oder nicht haftet, ist das Flussmittel erschöpft (karbonisiert).

Löfflussmittel für bleifreies Löten verwenden: Best Practices

1. Überprüfung der chemischen Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass das Flussmittel speziell für Hochtemperatur-/Bleifrei-Anwendungen formuliert ist. Standard-Kolophoniumflussmittel, die für Sn63/Pb37 entwickelt wurden, können sich zersetzen (karbonisieren), bevor die SAC305-Legierung ihre Liquidustemperatur (~217°C) erreicht, und hinterlassen einen verkohlten Rückstand, der die Benetzung hemmt. Suchen Sie nach Flussmitteln, die als ROL0/REL0 mit hohem Feststoffgehalt klassifiziert sind.

2. Vorreinigung bei geringer Benetzbarkeit: Bleifreie Legierungen haben von Natur aus eine höhere Oberflächenspannung (schlechtere Benetzung) als bleihaltiges Lot. Die Oberflächenvorbereitung ist unerlässlich. Reinigen Sie das Pad mit IPA, um sicherzustellen, dass das Flussmittel direkten Zugang zur intermetallischen Grenzfläche hat, ohne sich durch Öl oder Schmutz kämpfen zu müssen.

3. Großzügiger Flussmittelauftrag: Tragen Sie eine etwas großzügigere Menge Flussmittel auf als beim bleihaltigen Löten. Da die Prozesstemperatur höher ist (typischerweise 350°C–380°C an der Lötspitze), verdampft das Lösungsmittelträger des Flussmittels viel schneller. Eine dickere Schicht stellt sicher, dass die Wirkstoffe während des gesamten Erhitzungszyklus vorhanden bleiben.

4. Wärmeübertragung & Aktivierungsfenster: Stellen Sie Ihren Lötkolben auf 350°C - 370°C ein. Setzen Sie die Spitze auf die Lötstelle. Entscheidend: Das „Aktivierungsfenster" ist deutlich kürzer. Sie haben etwa 2-3 Sekunden, bevor das Flussmittel erschöpft ist. Verweilen Sie nicht.

5. Schnelle Lotzuführung: Führen Sie den bleifreien Lötdraht sofort nach dem Kontakt mit der Spitze zu. Das Flussmittel muss aktiv sein, während das Lot schmilzt, um die Oberflächenspannung der SAC-Legierung zu verringern. Wenn Sie zu lange warten, verbrennt das Flussmittel und das Lot zieht sich zu Kugeln zusammen (Entnetzung).

6. Sichtprüfung (Die „körnige" Realität): Anders als die glänzende Spiegeloberfläche von bleihaltigem Lot erscheinen bleifreie Lötstellen aufgrund der dendritischen Struktur der abkühlenden Legierung oft matt oder leicht körnig. Verwechseln Sie dies nicht mit einer kalten Lötstelle, es sei denn, es ist eine sichtbare Entnetzung oder Rissbildung vorhanden.

shiny leaded solder joints versus dull lead-free solder joints

Abbildung: Vergleich von glänzenden bleihaltigen Lötstellen mit matten bleifreien Lötstellen zur Identifizierung ordnungsgemäßer Benetzung.

Praktische Tipps zur Verwendung von Flussmittel beim bleifreien Löten

● Spitzenaktivator: Halten Sie Ihre Lötspitze verzinnt und verwenden Sie häufig Spitzenaktivatorpaste, da bleifreies Lot Spitzen aggressiv oxidiert.

● Drehen Sie die Hitze nicht auf: Es ist verlockend, die Lötkolbentemperatur zu erhöhen (>400°C), um bleifreies Lot schneller fließen zu lassen, aber dies verbrennt das Flussmittel sofort und beschädigt die Spitze. Halten Sie den Lötkolben zwischen 350°C und 370°C und verwenden Sie eine größere Spitzengeometrie (Meißel/Huf), um Wärme effizient zu übertragen.

● Rauchmanagement: Bleifreies Flussmittel erfordert höhere Aktivierungstemperaturen und erzeugt mehr beißenden Rauch. Stellen Sie sicher, dass Ihr Rauchabsauger nahe am Arbeitsbereich positioniert ist, um Ihre Atemwegsgesundheit zu schützen.

Fazit

Erfolgreiches bleifreies Löten hängt weit mehr vom Flussmittelverhalten ab, als viele Techniker realisieren. Da SAC-Legierungen bei höheren Temperaturen arbeiten und schnell oxidieren, ist die Verwendung eines für bleifreie Bedingungen entwickelten Flussmittels – und dessen korrekte Anwendung – unerlässlich. Von der Auswahl einer thermisch stabilen Flussmittelchemie bis hin zur Arbeit innerhalb eines kurzen Aktivierungsfensters beeinflusst jeder Schritt die Benetzungsqualität und die langfristige Zuverlässigkeit der Lötstelle.

Indem Sie verstehen, wie Flussmittel bei bleifreien Temperaturen reagiert, es großzügig aber präzise auftragen und übermäßiges Verweilen oder Überhitzen vermeiden, können Sie konsistente, zuverlässige Lötstellen erzielen, ohne auf extreme Temperaturen zurückgreifen zu müssen. Die Beherrschung der Flussmittelverwendung verbessert nicht nur den Lotfluss – sie reduziert Nacharbeit, schützt Komponenten und senkt das Risiko kalter Lötstellen in modernen bleifreien Baugruppen erheblich.