Mehrschichtige PCB-Designs in der modernen Elektronik verstehen
7 min
- Einleitung
- Fazit
Einleitung
Da sich die Elektronik schnell verändert, wünschen sich die Menschen Geräte, die kleiner und leistungsfähiger sind. Dies hat zur Entwicklung fortschrittlicherer Leiterplattendesigns (PCB) geführt. Mehrschichtige Leiterplatten sind für die Erfüllung dieser Anforderungen sehr wichtig, da sie eine höhere Dichte bei besserer Nutzbarkeit in einem kleineren Paket bieten. Die komplizierten Leiterplatten werden in vielen Hochleistungsgeräten eingesetzt, wie Smartphones, Telekommunikationsausrüstung, medizinischen Geräten und Industriemaschinen. Dieser Artikel befasst sich mit Schwerpunkt auf Struktur, Vorteilen, Herausforderungen und Best Practices für optimale Leistung und behandelt auch die wichtigsten Teile des mehrschichtigen PCB-Designs.
Was ist eine mehrschichtige Leiterplatte?
Eine mehrschichtige Leiterplatte kann auch als eine Leiterplatte mit drei oder mehr leitfähigen Schichten bezeichnet werden, die übereinander gestapelt sind. Zwischen diesen Schichten befinden sich Isoliermaterialien, und Vias verbinden sie. Das Design ermöglicht es, mehr Schaltkreise in einem kleineren Raum unterzubringen, was es perfekt für Anwendungen macht, die hohe Geschwindigkeit und viele verschiedene Funktionen erfordern. Die meisten mehrschichtigen Leiterplatten haben Datenschichten, Stromebenen und Masseebenen, die alle in einem kleinen Paket untergebracht sind.
Struktur und Komponenten mehrschichtiger Leiterplatten
Eine Leiterplatte mit mehr als einer Schicht hat einen komplizierteren Aufbau als eine Leiterplatte mit nur einer oder zwei Schichten. Hier ist eine Liste ihrer wichtigsten Teile:
⦁ Leitfähige Schichten:
Kupferleiterbahnen verlaufen durch diese Schichten und übertragen elektrische Daten. Es können mehr Signalwege und Verbindungen in einem kleineren Raum vorhanden sein, wenn es mehr als eine Schicht gibt.
⦁ Prepreg-Schichten:
Dies sind Isoliermaterialien, die die leitenden Schichten zusammenhalten und verhindern, dass Elektrizität zwischen ihnen fließt.
⦁ Kernmaterial:
Der Kern ist eine dicke Isolierschicht in der Mitte der Leiterplatte, die das Design zusammenhält.
⦁ Vias:
Verschiedene PCB-Schichten können elektrisch durch kleine Löcher, sogenannte Vias, verbunden werden. Vias fallen in drei Kategorien: verdeckte, blinde und durchgehende Vias.
Bedeutung des mehrschichtigen PCB-Designs
Mehrere Bereiche profitieren vom mehrschichtigen PCB-Design, da es einschichtige Designs in einigen Aspekten übertrifft. Leiterplatten mit mehr als einer Schicht sind wichtig, weil:
⦁ Hohe Schaltkreisdichte:
Designer können mehr Schaltkreise in einem kleineren Raum unterbringen, indem sie mehrere Schichten stapeln. Dies ermöglicht hochdichte Designs, die für fortgeschrittene Anwendungen wichtig sind.
⦁ Bessere Signalintegrität:
Das Hinzufügen von Masse- und Stromebenen verringert elektromagnetische Interferenzen (EMI) und verbessert die Signalintegrität insgesamt.
⦁ Kompakte Größe:
Kleinere Versionen mehrschichtiger Leiterplatten machen sie ideal für Geräte wie Wearable-Technologie und Telefone, wenn der Platz begrenzt ist.
⦁ Verbesserte Zuverlässigkeit:
Die zusätzlichen Schichten stärken und erhöhen die Haltbarkeit der Leiterplatte, wodurch ihre Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Umgebungen verlängert wird.
Diese Eigenschaften machen mehrschichtige Leiterplatten zur besten Option, insbesondere in Hightech-Branchen, in denen Größe, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit entscheidend sind.
Arten mehrschichtiger Leiterplatten
Je nach ihrem beabsichtigten Zweck können mehrschichtige Leiterplatten recht einfach oder etwas komplex sein und auf unterschiedliche Weise hergestellt werden. Die meisten lassen sich in diese Kategorien einteilen:
⦁ Starre mehrschichtige Leiterplatten:
Starre mehrschichtige Leiterplatten sind der häufigste Typ und werden in Situationen eingesetzt, in denen das Design stabil und langlebig sein muss. Sie werden aus starren Materialien wie FR4 hergestellt und in Computern, medizinischen Geräten und Geschäftsmaschinen verwendet.
⦁ Flexible mehrschichtige Leiterplatten:
Die zur Herstellung dieser Leiterplatten verwendeten Materialien sind flexibel, sodass sie sich biegen und falten lassen. Zum Beispiel sind Wearable-Technologie und flexible Technologie beide Anwendungen für diese Materialien.
⦁ Starr-flexible mehrschichtige Leiterplatten:
Diese haben sowohl starre als auch flexible Schichten in einem Design, sodass sie stabil und flexibel sind. In komplizierten Situationen, wie in Raumfahrzeugen und hochtechnologischen medizinischen Geräten, erweisen sie sich als nützlich.
Mehrschichtiger PCB-Designprozess
Die Entwicklung einer mehrschichtigen Leiterplatte erfordert eine strategische Methode, um Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Übersicht des Planungsprozesses:
⦁ Anforderungsanalyse:
Schreiben Sie auf, was das Projekt benötigt, wie viele Schichten es benötigt, wo die Komponenten platziert werden müssen, wie sichergestellt wird, dass die Signale stark bleiben, und wie Wärme gehandhabt wird.
⦁ Schichtstapel-Design:
Bestimmen Sie den Schichtstapel und stellen Sie sicher, dass sich die Daten-, Strom- und Masseschichten an den richtigen Stellen befinden. Das Stapelkonzept ist sehr wichtig, um Signale rein zu halten und EMI zu minimieren.
⦁ Schaltplan-Design:
Erstellen Sie ein Diagramm, das zeigt, wie der Schaltkreis verbunden ist, wo die Teile platziert werden und wie die Signale gesendet werden.
⦁ Routing:
Senden Sie die Signale unter Einhaltung der Designregeln, wie die richtigen Leiterbahnlängen, Abstände und Via-Platzierungen. Designs, die bei hohen Geschwindigkeiten arbeiten müssen, benötigen möglicherweise Differenzpaarverdrahtung und Impedanzkontrolle.
⦁ Designvalidierung:
Führen Sie Design Rule Checks (DRCs) und Signalintegritätsanalysen durch, um sicherzustellen, dass das Design korrekt ist, bevor Sie es herstellen.
Best Practices für mehrschichtiges PCB-Design
Damit eine mehrschichtige Leiterplatte optimal funktioniert, müssen Designer bestimmte Best Practices befolgen. Hier sind einige sehr wichtige Tipps:
⦁ Ordnungsgemäße Schichtstapelkonfiguration:
Das Stapeldesign hat einen großen Einfluss darauf, wie gut die Leiterplatte funktioniert. Um EMI zu reduzieren und die Signalintegrität zu verbessern, ist es wichtig, die Signal-, Strom- und Masseschichten intelligent anzuordnen. Das Platzieren von Masseebenen neben Signalsschichten kann beispielsweise verhindern, dass Interferenzen zu kritischen Signalen gelangen.
⦁ Impedanzkontrolliertes Design:
Die Kontrolle des Widerstands ist sehr wichtig, um Signale in Hochgeschwindigkeitssituationen rein zu halten. Um die gewünschten Impedanzwerte zu erreichen, müssen Sie bestimmte Leiterbahnbreiten und Abstände verwenden. Die PCB-Planungswerkzeuge können Ihnen helfen, die richtigen Leiterbahngrößen zu bestimmen.
⦁ Effektives Via-Management:
Obwohl Vias notwendig sind, um verschiedene Schichten zu verbinden, kann ihre übermäßige Verwendung das Signal beeinträchtigen. Positionieren Sie Durchgangs-, Blind- und vergrabene Vias so optimal wie möglich, um einen effizienten Signalfluss ohne Beeinträchtigung der Leistung zu gewährleisten.
⦁ Wärmemanagement:
Bei mehrschichtigen Leiterplatten, insbesondere in Hochleistungsanwendungen, ist die richtige Wärmekontrolle sehr wichtig. Verteilen Sie wärmeerzeugende Teile weiträumig und verwenden Sie thermische Vias, Kupferflächen und Kühlkörper, um Wärme effektiv abzuführen.
⦁ Masse- und Stromebenen-Design:
Wenn es darum geht, Rauschen zu reduzieren und Spannungspegel stabil zu halten, sind Masse- und Stromleitungen sehr wichtig. Stellen Sie sicher, dass diese Ebenen keine Unterbrechungen aufweisen, damit es keine Probleme mit der Signalintegrität gibt und die Leiterplatte insgesamt besser funktioniert.
Anwendungen mehrschichtiger Leiterplatten
Mehrschichtige Leiterplatten sind winzig und funktionieren gut, daher verwenden viele verschiedene Arten von Unternehmen sie. Hier sind einige wichtige Anwendungen:
⦁ Unterhaltungselektronik:
Smartphones, Tablets und Computer verwenden alle mehrschichtige Leiterplatten, da sie viele Schaltkreise auf kleinem Raum unterbringen müssen.
⦁ Telekommunikation:
Um Daten schnell zu verarbeiten und Signale zu übertragen, verlassen sich Router, Switches und andere hochentwickelte Netzwerkgeräte auf gestapelte Leiterplatten (PCBs).
⦁ Medizinische Geräte:
Für Genauigkeit und Zuverlässigkeit benötigen medizinische Bildgebungsgeräte, Diagnosewerkzeuge und Patientenüberwachungssysteme mehrschichtige Leiterplatten.
⦁ Luft- und Raumfahrt:
Die NASA verwendet mehrschichtige Leiterplatten in Kommunikationssystemen, Navigationswerkzeugen und Raketenlenksystemen, da sie unter rauen Bedingungen gut funktionieren.
⦁ Automobilelektronik:
Moderne Autos enthalten mehrschichtige Leiterplatten (PCBs) in ihren Motorsteuergeräten (ECUs), Infotainmentsystemen und fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) für verbesserte Sicherheit und Funktionalität.
Herausforderungen beim mehrschichtigen PCB-Design
Da mehrschichtige Leiterplatten mehrere Vorteile bieten, müssen Hersteller bestimmte Probleme ansprechen, die sie mit sich bringen:
⦁ Komplexität:
Das Hinzufügen weiterer Schichten und das enge Platzieren von Komponenten macht den Planungsprozess schwerer verständlich und erfordert fortgeschrittenere Werkzeuge und Fähigkeiten.
⦁ Kosten:
Die Herstellung mehrschichtiger Leiterplatten erfordert zusätzliche Materialien und Techniken, was zu höheren Kosten führt. Eine gute Balance zwischen Kosten und Effizienz zu finden, kann eine Herausforderung sein.
⦁ Wärmemanagement:
Es wird schwieriger, den Wärmefluss zu kontrollieren, je mehr Schichten hinzukommen. Um Probleme mit Überhitzung zu vermeiden, ist die richtige thermische Analyse und Planung wichtig.
⦁ Signalintegrität:
In Hochgeschwindigkeitssystemen mit vielen Schichten erfordert die Sicherstellung der korrekten Signalintegrität sorgfältiges Routing, kontrollierte Impedanz und die richtige Platzierung von Vias.
Fazit
Die moderne Elektronik hängt stark vom mehrschichtigen PCB-Design ab, da es uns ermöglicht, kleine aber leistungsstarke Geräte zu entwickeln, die Fortschritte in vielen Bereichen vorantreiben. Die Kenntnis der Konstruktion, der Vorteile und der Nachteile von mehrschichtigen Leiterplatten hilft Herstellern, kluge Entscheidungen zu treffen, die zu zuverlässigen und hochleistungsfähigen elektronischen Systemen führen. Mehrschichtige Leiterplatten werden an Bedeutung gewinnen, je weiter sich die Technologie entwickelt. Ingenieure müssen daher mit den neuesten Designmethoden und Best Practices auf dem Laufenden bleiben.