Ultimativer Leitfaden für QFN-Gehäuse
7 min
- Was ist ein QFN-Gehäuse?
- QFN-Gehäuse und -Komponenten:
- Vorteile von QFN-Gehäusen:
- QFN-Kennzeichnungsspezifikation:
- Montage von QFN-Gehäusen:
- Unterschied zwischen QFP und QFN:
- Stanztyp QFN und Sägetyp QFN:
- Andere beliebte Arten von QFN-Gehäusen:
- Fazit:
Quad Flat No-Lead (QFN)-Gehäuse sind eine Art von IC-Gehäusen, die klein, leicht und flach sind. Sie werden auch als Chip-Scale-Gehäuse bezeichnet, da die Anschlüsse auch nach der Montage sichtbar und kontaktierbar sind. Sie haben an der Unterseite des Gehäuses Elektrodenpads anstelle von Anschlüssen und ein Wärmepad, das eine gute thermische Leistung bietet.
QFN-Gehäuse werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter mobile Geräte und Automobilelektronik. Bei den vielen wichtigen Entscheidungen war das QFN-Gehäuse schon immer eine beliebte Wahl. Was macht diese Art von Gehäuse so beliebt? Sollten Sie es auch in Ihrem Projekt verwenden? Dieser Leitfaden bietet eine klare und umfassende Untersuchung dazu. Sehen Sie sich unseren aktuellen Leitfaden zum PCB-Herstellungsprozess an.
Was ist ein QFN-Gehäuse?
QFN steht für "Square Flat without Lead" (quadratisch, flach, ohne Anschlussbeine). Das QFN-Gehäuse verbindet einen Siliziumchip (ASIC) mit einer Leiterplatte (PCB). Dies wird mittels Oberflächenmontagetechnologie erreicht. Wie der Name schon sagt, enthält dieses Gehäuse keine klassischen Anschlussbeine, wie sie in der Vergangenheit üblich waren. Das quadratische, flache, bleifreie Gehäuse hat keine üblichen Anschlussbeine, sondern Randpads mit offenen Pads darunter. Diese Struktur kann die elektrische und thermische Leistung verbessern, weshalb QFN-Gehäuse bei den Anwendern beliebt sind.
QFN-Gehäuse und -Komponenten:
Ein QFN-Gehäuse ist ein bleifreies Gehäuse der Oberflächenmontagetechnologie. Ein QFN-Gehäuse besteht in der Regel aus den folgenden grundlegenden Komponenten:
Leadframe: Dieser Teil ist sehr entscheidend für die Leistungsfähigkeit des IC. Er dient im Wesentlichen als Träger für das Gehäuse.
Einzelner oder mehrere Chips: Dies sind die eigentlichen Siliziumchips im Gehäuse, die mittels Oberflächenmontagetechnologie auf der Leiterplatte befestigt werden.
Schweißdraht: In der Regel aus Kupfer oder Gold. Diese Drähte stellen die notwendige Verbindung zwischen dem Leadframe und dem Chip her.
Formmasse (Kunststoff): Dieses Material umgibt und schützt die internen Komponenten. Es bietet elektrische Isolierung, verhindert Korrosion und erhöht die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Gehäuses.
Vorteile von QFN-Gehäusen:
QFN-Gehäuse bieten mehrere Vorteile, die sie in verschiedenen elektronischen Anwendungen sehr begehrt machen. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende thermische Leistung aus, die auf das freiliegende Wärmepad auf der Unterseite zurückzuführen ist. Ihre kompakte Größe und das Fehlen von Anschlussbeinen machen sie platzsparend und ideal für Geräte mit begrenztem Platzangebot. QFN-Gehäuse zeigen auch eine verbesserte elektrische Leistung mit kürzeren elektrischen Pfaden und geringerer Induktivität. Darüber hinaus entsprechen sie den bleifreien Vorschriften und sind während der Montage leicht zu handhaben, was den Herstellungsprozess rationalisiert. Insgesamt können wir sagen, dass QFN folgende Eigenschaften hat:
- Niedrige Kosten
- Gute elektrische Leistung
- Gute thermische Leistung und Wärmeableitung
- Kleine Bauform und geringes Gewicht
- Kurze Bonddrähte, die den Chip und den Leadframe verbinden
- Niedrige Anschlussinduktivität aufgrund kurzer Bonddrähte
QFN-Kennzeichnungsspezifikation:
Das QFN-Gehäuse ist relativ klein und bietet daher nicht viel Platz für eine gut lesbare Kennzeichnung. Ein 5mm x 5mm QFN kann bis zu 5 oder 6 Zeichen in einer Zeile haben; 3 oder 4 Zeilen sind möglich.
Drahtbonden:
Golddraht-Bonds waren viele Jahre lang das Standardmaterial. Sie sind immer noch erhältlich, werden aber zunehmend durch Kupfer ersetzt. Kupferdraht-Bonds haben niedrigere Kosten und bieten eine bessere Leitfähigkeit. Allerdings erfordern Kupferdrähte mehr Kraft, um den Draht mit dem Pad zu verbinden. Viele Halbleiter-Foundries liefern IO-Pad-Zellen, die für die Unterstützung von Kupferbonden ausgelegt sind, da in der Regel ein dickeres Pad benötigt wird.
Die-Befestigung (Die Attach):
Dies ist das Epoxidharzmaterial, das den Chip auf dem Leadframe-Pad fixiert. Es werden zwei Haupttypen verwendet, leitfähig und nicht leitfähig, abhängig von den elektrischen Anforderungen des Systems; elektrisch leitfähige Materialien (z. B. silbergefülltes Epoxidharz) neigen auch zu besseren thermischen Leiteigenschaften.
Montage von QFN-Gehäusen:
1. PCB reinigen & Lotpaste auftragen: Reinigen Sie die Platine und tragen Sie dann Lotpaste mittels Schablone auf die Pads auf.
2. QFN platzieren: Richten Sie das QFN-Gehäuse aus und platzieren Sie es auf den mit Lotpaste versehenen Pads.
3. Reflow-Löten: Verwenden Sie einen Reflow-Ofen mit dem korrekten Temperaturprofil, um das QFN zu löten.
4. Prüfen: Führen Sie eine Sicht- und Röntgenprüfung auf Ausrichtung und Lötqualität durch.
5. Nacharbeit (falls erforderlich): Verwenden Sie Heißluft-Nacharbeit, um etwaige Defekte zu beheben.
6. Endprüfung: Führen Sie elektrische und funktionale Tests durch, um eine ordnungsgemäße Montage sicherzustellen.
Unterschied zwischen QFP und QFN:
QFP und QFN sind die beiden gebräuchlichsten integrierten Schaltungsgehäuse. Obwohl sich ihre Namen nur durch einen Buchstaben unterscheiden, hat das QFP-Gehäuse nach außen ragende gullwing-förmige Anschlussbeine. Dies ist sehr hilfreich für die Inspektion oder Nacharbeit und gleichzeitig sehr kompakt.
Wenn der Platz auf der Leiterplatte begrenzt ist und eine kompakte Größe unerlässlich ist, könnten QFN-Gehäuse aufgrund des Fehlens von Anschlussbeinen und des kleineren Footprints bevorzugt werden. Wenn die Komponente hingegen eine höhere Pin-Anzahl und einen größeren Anschlussabstand erfordert, wären QFP-Gehäuse besser geeignet. Thermische Überlegungen, Löttechniken und Montageprozesse spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bestimmung des optimalen Gehäuses für eine bestimmte Anwendung.
Stanztyp QFN und Sägetyp QFN:
Entsprechend dem Herstellungsprozess kann die QFN-Verpackung in zwei Haupttypen unterteilt werden. Die Benennung basiert auf der Vereinzelungsmethode, bei der gestanztes QFN durch ein Stanzwerkzeug und gesägtes QFN durch das Zersägen einer großen Verpackungsmenge in einzelne Einheiten getrennt wird.
1. Stanztyp QFN: Dieser Typ wird mit einer Formkavität hergestellt. Nach Abschluss des Formprozesses werden spezielle Werkzeuge verwendet, um jedes einzelne Gehäuse aus dem geformten Substrat auszustanzen. Diese Methode ist sehr effizient für die Großserienproduktion und erzeugt in der Regel einen sauberen und scharfen Schnitteffekt.
2. Sägetyp QFN: Der Sägetyp QFN hingegen wird im Mold-Array-Verfahren hergestellt. Dabei wird eine Säge verwendet, um ein großes Stück geformter Verpackung in einzelne Einheiten zu schneiden. Diese Technologie ist sehr effektiv bei der Verwaltung großer Datenmengen.
Bei höheren Produktionsmengen wird tendenziell der Sägetyp QFN bevorzugt, während der Stanztyp häufig bei Produkten mit geringeren Stückzahlen zu finden ist. Beide haben sehr ähnliche elektrische und thermische Eigenschaften. Die folgende Abbildung zeigt den Unterschied in der Gehäusestruktur zwischen einem gestanzten und einem gesägten QFN.
Andere beliebte Arten von QFN-Gehäusen:
QFN-Gehäuse sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Hier sind einige beliebte genannt:
Air-Cavity QFN: Besteht aus einem Kunststoff- oder Keramikdeckel, einem Kupfer-Leadframe und einem offenen, nicht versiegelten Kunststoffformkörper. Air-Cavity QFN-Gehäuse werden in Mikrowellensystemen mit Frequenzen von 20 bis 25 GHz eingesetzt.
Kunststoffgeformtes QFN: Kunststoffgeformte QFNs sind billiger als Air-Cavity-QFNs. Sie bestehen aus einer Kunststoffmasse und einem Kupfer-Leadframe. Diese Art von QFN-Gehäusen wird in Anwendungen mit 2-3 GHz Frequenz eingesetzt. Kunststoffgeformte QFN-Gehäuse haben keinen Deckel.
QFN mit benetzbaren Flanken: Diese Art von QFN hilft Designern, visuell zu überprüfen, ob das Pad durch die von den benetzbaren Flanken bereitgestellte Erhebung auf der Leiterplatte montiert ist.
Flip-Chip QFN: Ein billiges, geformtes Gehäuse, das von Flip-Chip-QFNs angeboten wird. Dieses Gehäuse verwendet Flip-Chip-Verbindungen, um elektrische Verbindungen herzustellen.
Wire-Bond QFN: Bei diesem Gehäuse werden Drähte verwendet, um die Leiterplatte mit dem Chip-Anschluss zu verbinden.
Fazit:
QFN-Gehäuse bieten eine außergewöhnliche Balance aus kompakter Größe, thermischer Effizienz und Kosteneffektivität, was sie zur ersten Wahl für moderne elektronische Anwendungen macht. Ihre einzigartige Struktur – bleifrei mit einem freiliegenden Wärmepad – ermöglicht eine überragende Leistung in hochdichten und wärmeempfindlichen Designs. Ob Sie an Unterhaltungselektronik, Automobilsystemen oder HF-Anwendungen arbeiten, QFN-Gehäuse bieten zuverlässige Leistung und eine optimierte Montage. Durch das Verständnis ihrer Typen, Montageprozesse und Vorteile können Designer fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von IC-Gehäusen treffen. Wenn Ihr Projekt Effizienz, Leistung und platzsparendes Design erfordert, ist die QFN-Verpackung auf jeden Fall eine Überlegung wert für Ihr nächstes PCB-Layout.
Weiterlernen
Ein vollständiger Leitfaden zu Package-Substraten: Materialien, Struktur, Typen und Unterschiede zu PCBs
Die wichtigsten Erkenntnisse Definition: Ein Package-Substrat ist der fein gerasterte organische Träger, der einen nackten Die mit der Systemplatine verbindet. Kein PCB: Substrate werden um ein Vielfaches feiner verdrahtet als fortschrittliche HDI und verwenden völlig andere Dielektrika. Materialien: BT-Harzkern trägt Wire-Bond- und CSP-Anwendungen, während glasfreie ABF-Build-up-Folie Flip-Chip trägt. Prozess: Halbadditive Galvanisierung, nicht Ätzen, ermöglicht Leiterbahnen im einstelligen Mikromete......
Verbesserung der Wärmeableitung: Der intelligente Einsatz von Wärmeleitpads im PCB-Design
Wichtige Erkenntnisse Die Optimierung des PCB-Thermal-Pad-Designs und der Via-Arrays ist entscheidend, um Halbleiterausfälle zu verhindern, die durch die geringe Wärmeleitfähigkeit von FR4 verursacht werden. Durch die Implementierung eines Via-Abstands von 1,0–1,2 mm und die Begrenzung von Lötstellenhohlräumen auf unter 25 % mithilfe segmentierter Schablonen können Designer lokale Hotspots eliminieren und die Zuverlässigkeit der Platine vom Prototyp bis zur Serienproduktion steigern. Haben Sie sich je......
Design-Überlegungen für die Entwicklung Ihrer eigenen Traum-Tastatur-Platine (PCB)
Wenn es darum geht, Ihre Traum-Tastatur zu bauen, spielt das PCB-Design eine entscheidende Rolle für das Gesamterlebnis. Indem Sie verschiedene Designaspekte berücksichtigen und fundierte Entscheidungen treffen, können Sie sicherstellen, dass Ihre kundenspezifische Tastaturplatine Ihren individuellen Anforderungen entspricht und optimale Leistung bietet. In diesem Artikel werden wir wichtige Designüberlegungen untersuchen, die Ihnen helfen, Ihre Traum-Tastaturplatine zu bauen. Vorteile eines optimalen......
Technische Anleitung: BGA-Designregeln
Mit dem Fortschritt der Elektronikindustrie steigt die Chipintegration stetig an, die Anzahl der IO-Pins nimmt schnell zu und der Stromverbrauch wächst entsprechend, was zu strengeren Anforderungen an die Gehäusetechnik integrierter Schaltungen führt. Um den Anforderungen dieser Entwicklung gerecht zu werden, wird die Ball Grid Array (BGA)-Gehäusetechnologie eingeführt. Diese Technologie beinhaltet die Erzeugung einer Anordnung von Lötkugeln auf der Unterseite des Gehäusesubstrats als I/O-Schnittstell......
Ein vollständiger Leitfaden zu IC-Gehäusen: Typen, Eigenschaften, PCB-Designregeln und Auswahltipps
Was ist ein IC-Gehäuse? Ein IC-Gehäuse ist die physische Umhüllung, die einen integrierten Schaltkreis oder ein elektronisches Bauteil beherbergt und mechanischen Schutz, elektrische Verbindungen sowie Wärmemanagement bietet. Es stellt sicher, dass das Bauteil zuverlässig auf einer Leiterplatte (PCB) montiert und in Schaltungen integriert werden kann. Wichtige Funktionen eines IC-Gehäuses: 1. Mechanischer Schutz: Schützt den Chip vor physischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen. 2. Elektrische Verbi......
Wichtige Überlegungen für das Design von Tastenfeld-Leiterplatten
Was ist eine Tastatur-Leiterplatte (Keypad PCB)? Eine Tastatur-Leiterplatte ist eine Platine, die die für den Betrieb einer Tastatur erforderlichen elektronischen Komponenten beherbergt. Sie dient als Grundlage für die Verbindung von Schaltern, Mikrocontrollern und anderen Elementen, die die Benutzereingabe ermöglichen. Das Design einer Tastatur-Leiterplatte beeinflusst maßgeblich deren Leistung, Zuverlässigkeit und Gesamtfunktionalität. Tastatur-Leiterplatten werden häufig in Alltagsprodukten wie Fer......