BGA-Nacharbeit: Vollständiger Leitfaden zu Prozess, Werkzeugen und Reparaturtechniken
15 min
- BGA-Rework auf einen Blick
- Was ist BGA-Rework?
- BGA-Rework-Prozess [Schritt für Schritt]
- BGA-Rework-Werkzeuge und -Ausrüstung
- BGA-Rework vs. BGA-Reballing
- Häufige Herausforderungen beim BGA-Rework
- Häufige Fehler, die beim BGA-Rework vermieden werden sollten
- Bewährte Verfahren für erfolgreiches BGA-Rework
- BGA-Rework durch zuverlässige Leiterplattenbestückung vermeiden
- Wann Sie professionelle BGA-Rework-Dienste wählen sollten
- Häufig gestellte Fragen
- Fazit
Da moderne PCB-Designs immer kleiner werden und gleichzeitig an Komplexität zunehmen, sind Ball-Grid-Array-Gehäuse (BGA) für Hochleistungselektronik wie Prozessoren, FPGAs und Speicherbausteine unverzichtbar geworden. Da sich die Lötverbindungen von BGAs jedoch unter dem Gehäusekörper befinden, ist die Reparatur oder der Austausch dieser Bauteile weitaus anspruchsvoller als bei herkömmlichen oberflächenmontierten Bauteilen.
BGA-Rework ist ein spezialisierter Prozess, der verwendet wird, um defekte BGA-Bauteile sicher zu entfernen, zu reparieren oder zu ersetzen, ohne die Leiterplatte zu beschädigen. Er erfordert präzise thermische Kontrolle, korrekte Ausrichtung und fortschrittliche Inspektionstechniken, um eine zuverlässige Ausbildung der Lötverbindungen zu gewährleisten.
Dieser Leitfaden erklärt den vollständigen BGA-Rework-Prozess, die erforderlichen Werkzeuge, häufige Herausforderungen und bewährte Verfahren für erfolgreiche Leiterplattenreparaturen.
BGA-Rework auf einen Blick
| Aspekt | Beschreibung |
|---|---|
| Prozess | Entfernen, Reinigen und Ersetzen defekter oder falsch ausgerichteter BGA-Bauteile. |
| Übliche Methode | Entfernen → Pad-Reinigung → Reballing → Ausrichtung → Reflow |
| Benötigte Werkzeuge | BGA-Rework-Station, klebriges Flussmittel, Entlötlitze, Reballing-Schablonen. |
| Inspektion | Röntgeninspektion oder automatisierte optische Inspektion (AOI) zur Überprüfung verdeckter Lötstellen. |
Was ist BGA-Rework?
BGA-Rework ist der Prozess, bei dem ein Ball-Grid-Array-Bauteil sicher auf seine Löt-Liquidustemperatur erhitzt, der Chip entfernt, das restliche Lot von der Leiterplatte gereinigt und anschließend ein neues oder neu mit Kugeln versehenes Bauteil unter Verwendung eines streng kontrollierten thermischen Profils installiert wird.
Warum BGA-Bauteile Rework benötigen
Trotz Fortschritten in der automatisierten PCBA-Fertigung treten immer noch Defekte auf. BGAs erfordern hauptsächlich deshalb Rework, weil ihre verdeckten Lötstellen anfällig für versteckte Fehler sind.
Wenn das anfängliche Reflow-Profil im Werk leicht abwich, kann dies zu kalten Lötstellen, Lunkerbildung (eingeschlossene Gasblasen im Lot) oder Brückenbildung (zwei Lotkugeln schmelzen zusammen und verursachen einen Kurzschluss) führen.
Darüber hinaus können physische Stöße oder extreme Temperaturwechsel während der Lebensdauer des Geräts dazu führen, dass die mikroskopisch kleinen Lotkugeln brechen, da BGAs starr auf das Glasfasersubstrat (FR4) gelötet sind.
Typische Szenarien, in denen Rework erforderlich ist
- Prototyping-Fehler: Ein Ingenieur entdeckt einen Designfehler in einer Prototypenserie und muss einen Prozessor gegen ein anderes Modell austauschen.
- Bauteilausfall: Eine teure Hauptplatine oder Serverplatine hat einen einzelnen defekten GPU- oder Speicherchip, der ersetzt werden muss, um die gesamte Baugruppe zu retten.
- Fertigungsfehler: Die Röntgeninspektion nach der Montage zeigt interne Brückenbildung oder Lunkerbildung, die korrigiert werden muss, bevor die Platine versendet wird.
- Upgrades: Austausch eines Flash-Speicherchips mit geringerer Kapazität gegen einen mit höherer Kapazität auf einer vorhandenen Leiterplatte.
BGA-Rework-Prozess [Schritt für Schritt]
Eine erfolgreiche Reparatur hängt von einem wiederholbaren, streng kontrollierten BGA-Rework-Verfahren ab. Das Überspringen oder Überstürzen eines dieser Schritte erhöht das Risiko, die Platine zu zerstören, erheblich.
Schritt 1: Entfernen des defekten BGA-Chips
Die Platine wird zunächst in einer Rework-Station befestigt und von unten global vorgeheizt, um ein Verziehen zu verhindern. Ein oberer Heizer wendet dann ein spezifisches thermisches Profil auf den defekten Chip an. Sobald die Lotkugeln ihren Schmelzpunkt erreicht haben, hebt ein Vakuum-Aufnahmeröhrchen das Bauteil automatisch von der Platine. Es ist entscheidend, den Chip niemals mit Gewalt abzuhebeln oder zu erzwingen, da dies die empfindlichen Kupferpads von der Leiterplatte reißen würde.
Schritt 2: Reinigen der PCB-Pads (Site-Redressing)
Nachdem der Chip entfernt wurde, sind die PCB-Pads mit unebenem, oxidiertem Restlot bedeckt. Der Techniker trägt großzügige Mengen klebrigen Flussmittels auf und verwendet einen Lötkolben mit breitem Meißel in Kombination mit leitfähiger Entlötlitze (Docht), um die Pads sanft flach zu wischen.
Das Ziel ist es, eine perfekt glatte, gleichmäßige Oberfläche zu hinterlassen, ohne die Lötstoppmaske zu zerkratzen oder das ursprüngliche Lötpad-Design zu beschädigen.
Schritt 3: Reballing des BGA-Bauteils
Wenn der entfernte Chip teuer und noch funktionsfähig ist, kann er gerettet werden. Er benötigt jedoch neue Lotkugeln. Der Techniker reinigt die Unterseite des Chips, klemmt eine präzisionsgefertigte Metallschablone darüber und trägt neue Lotpaste oder feste Lotkugeln auf. Der Chip wird dann erneut einem Reflow unterzogen, um die neuen Kugeln zu befestigen.
Abbildung: Auftragen von Lotkugeln durch eine BGA-Reballing-Schablone.
Schritt 4: Ersetzen und Ausrichten des BGA-Chips
Die sauberen PCB-Pads werden mit einer mikroskopisch dünnen, gleichmäßigen Schicht klebrigen Flussmittels vorbereitet. Mithilfe der Split-View-Optik einer BGA-Rework-Maschine überlagert der Bediener das Bild der Lotkugeln des BGA mit dem Bild der Kupferpads der Leiterplatte und justiert die X-, Y- und Theta-Achsen, bis sie perfekt ausgerichtet sind.
Schritt 5: Reflow-Löten
Nach der Ausrichtung wird der Chip auf die Platine abgesenkt. Die Maschine führt das endgültige Reflow-Lötprofil aus – sie erhöht die Hitze sorgfältig, um das Flussmittel zu aktivieren, lässt es einweichen, um die Temperaturen auszugleichen, erreicht den Höhepunkt zum Schmelzen des Lots und startet schließlich Kühlgebläse, um die Verbindungen zu verfestigen und starke intermetallische Bindungen zu bilden.
BGA-Rework-Werkzeuge und -Ausrüstung
Der Versuch, diesen Prozess mit Standard-Handwerkzeugen durchzuführen, ist ein Rezept für eine Katastrophe. Professionelle Reparaturen erfordern spezielle BGA-Rework-Werkzeuge und -Maschinen. Sie müssen in hochwertiges, klebriges "No-Clean"-Flussmittel, frische Lotpaste und Polyimid-(Kapton)-Thermoband investieren, um angrenzende Steckverbinder zu schützen.
Darüber hinaus benötigen Sie Präzisionspinzetten aus Titan, hochleitfähige Entlötlitze und präzisionsgefertigte BGA-Reballing-Schablonen. Ein tiefes Verständnis der oberflächenmontierten Bauteile bestimmt, welche Schablonenteilungen und Kugelgrößen Sie für Ihre Workstation bevorraten sollten.

Abbildung: Wesentliche Werkzeuge und Zubehör für erfolgreiches BGA-Rework und -Reballing.
BGA-Rework-Maschinen und -Stationen
Eine BGA-Rework-Station ist das Herzstück des Reparaturprozesses. Sie kombiniert einen oberen Heizer, einen großen unteren Vorwärmer, eine starre PCB-Montagehalterung und eine integrierte Software für thermische Profile. Diese Maschinen nehmen das Rätselraten aus der Thermodynamik und stellen sicher, dass die Platine gleichmäßig erhitzt wird, um Verziehen und Pad-Delaminierung zu verhindern.
Heißluft-Rework-Werkzeuge
Viele Rework-Stationen der mittleren Preisklasse verwenden Heißluft-Oberheizer. Diese verwenden gezielte Düsen, die erhitzte Umgebungsluft direkt auf das Bauteil leiten. Sie werden wegen ihrer schnellen Aufheizfähigkeit und präzisen, lokalen Temperaturregelung sehr geschätzt. Bediener müssen jedoch darauf achten, den Luftstrom nicht zu hoch einzustellen, da dies benachbarte Mikrobauteile wie 0201-Widerstände wegblasen könnte.
Infrarot-Rework-Systeme
Infrarot-Rework-Geräte (IR) verwenden dunkle IR-Strahler, um das Bauteil durch elektromagnetische Strahlung statt durch bewegte Luft zu erhitzen. IR-Systeme bieten eine unglaublich gleichmäßige Wärmeverteilung ohne Luftturbulenzen und sind daher ideal für dicht bestückte Platinen. Sie können jedoch Probleme haben, stark reflektierende ICs mit silbernen Kappen ohne spezielles Thermoband zu erhitzen.
Röntgeninspektionsgeräte
Da eine BGA-Lötstelle nicht visuell mit einem Mikroskop inspiziert werden kann, ist die Röntgeninspektion für die professionelle Qualitätskontrolle obligatorisch. Röntgengeräte ermöglichen es Technikern, durch den Siliziumchip zu blicken, um Form, Größe und Dichte der Lötverbindungen zu sehen und versteckte Lunker oder Brücken leicht zu erkennen.

Abbildung: Professionelle BGA-Rework-Station und Röntgeninspektionsgeräte in einem Labor.
BGA-Rework vs. BGA-Reballing
Obwohl diese Begriffe im lockeren Gespräch oft synonym verwendet werden, beschreiben sie unterschiedliche Arbeitsumfänge.
Was ist BGA-Reballing?
Wenn Sie sich fragen, was dieser Teilprozess genau beinhaltet: BGA-Reballing bedeutet einfach das Ersetzen des Rasters aus Lotkugeln auf der Unterseite eines Chips. Es ist der Prozess, bei dem ein Chip mit abgeflachten, gebrauchten Lothöckern gereinigt und mit brandneuen Kugeln versehen wird, damit er wieder auf einer Platine montiert werden kann.
Eine detailliertere Aufschlüsselung des Chip-Reballing-Verfahrens finden Sie in unserem Leitfaden zu BGA-Reballing erklärt.
Hauptunterschiede zwischen Rework und Reballing
Rework ist der Oberbegriff für den gesamten Reparaturvorgang an der Hauptplatine. Es umfasst die Diagnose des Fehlers, das Entfernen des Chips, das Reinigen der Platine und das Auflöten eines Bauteils.
Reballing ist nur ein spezifischer Schritt, der während des Reworks auftreten kann. Wenn Sie einen defekten BGA-Chip durch einen brandneuen, werksversiegelten Chip ersetzen, führen Sie Rework ohne Reballing durch.
Wann welche Methode anzuwenden ist
- Reballing verwenden: Wenn ein sehr teurer oder nicht mehr produzierter Chip (wie eine seltene GPU oder ein kundenspezifischer ASIC) physisch gesund ist, aber einem schlechten Werks-Reflow oder gebrochenen Verbindungen ausgesetzt war.
- Rework (mit neuem Chip) verwenden: Wenn diagnostische Tests beweisen, dass das interne Silizium des ursprünglichen BGA-Chips defekt oder kurzgeschlossen ist. In diesem Fall ist Reballing Zeitverschwendung; Sie müssen ein neues Bauteil beschaffen und die Platine einem Rework unterziehen.
Häufige Herausforderungen beim BGA-Rework
Selbst mit erstklassiger BGA-Rework-Ausrüstung stehen Techniker bei der Handhabung von Leiterplatten vor strengen physikalischen Einschränkungen.
Beschädigung der PCB-Pads
Die häufigste und verheerendste Herausforderung sind abgerissene Pads. Kupferpads werden mit wärmeempfindlichen Klebstoffen auf das FR4-Glasfasermaterial gebondet. Wenn ein Techniker versucht, den Chip anzuheben, bevor alle 500+ Lotkugeln vollständig geschmolzen sind, oder wenn er die Pads während der Reinigung aggressiv abkratzt, reißen die Kupferpads von der Platine ab, was die Leiterplatte oft unreparierbar macht.
Fehlausrichtung beim Platzieren
Moderne BGAs haben Teilungen (den Abstand zwischen den Kugelmitten) von nur 0,3 mm. Das manuelle Platzieren eines Chips ohne optische Ausrichtung führt fast garantiert zum Scheitern. Selbst eine Abweichung von einem Bruchteil eines Millimeters führt dazu, dass die geschmolzenen Lotkugeln während des Reflows die falschen Pads erfassen, was massive Kurzschlüsse zur Folge hat.
Lotlunker und Brückenbildung
Wenn das Reflow-Profil zu schnell ansteigt, kann die Flussmittelpaste heftig kochen und Gaseinschlüsse im geschmolzenen Lot erzeugen (Lunker). Wenn zu viel Flussmittel oder Lotpaste verwendet wird, wird das überschüssige Material beim Absetzen des Chips nach außen gedrückt, was dazu führt, dass zwei benachbarte Kugeln verschmelzen (Brückenbildung).
Häufige Fehler, die beim BGA-Rework vermieden werden sollten
Selbst mit erstklassiger Ausrüstung kann ein Bedienfehler eine Platine ruinieren.
Überspringen des Backzyklus (Der "Popcorning"-Effekt)
Feuchtigkeit wird im Laufe der Zeit natürlich vom BGA-Substrat und dem FR4-Material der Leiterplatte absorbiert. Wenn es beim Rework schnell erhitzt wird, verwandelt sich diese Feuchtigkeit in Dampf, expandiert und sprengt das Bauteil buchstäblich auf – ein Effekt, der als Popcorning bekannt ist. Backen Sie Platinen immer vor.
Verwendung falscher thermischer Profile
Ein zu schneller Temperaturanstieg verursacht einen thermischen Schock, der den Siliziumchip zum Reißen bringen kann. Umgekehrt führt ein zu langes Einweichen der Platine bei hohen Temperaturen dazu, dass sich die Kupferpads ablösen und vom Glasfasersubstrat abheben.

Abbildung: Röntgenansicht von BGA-Lötfehlern, einschließlich Brückenbildung und Lunkerbildung, die durch schlechte thermische Profilierung verursacht wurden.
Auftragen falscher Flussmittelmengen
Übermäßiges Flussmittel kocht während des Reflows schnell ab und erzeugt Gasblasen, die den BGA physisch aus seiner Ausrichtung drücken können. Zu wenig Flussmittel entfernt Oxidation nicht ausreichend, was zu spröden, kalten oder vollständig offenen Verbindungen führt.
Erzwingen des Chips
Ziehen oder hebeln Sie den BGA niemals mit einer Pinzette. Wenn sich der Chip nicht mühelos mit dem Vakuumstift anheben lässt, haben die Lotkugeln den Liquiduszustand noch nicht vollständig erreicht. Erzwingen reißt die Kupferpads direkt von der Leiterplatte, was die Platine oft unreparierbar macht.
Übermäßige Verwendung von Flussmittel auf dem BGA-Pad
In der Annahme "mehr ist besser" überfluten unerfahrene Techniker die Stelle mit Flussmittel. Dies führt dazu, dass der Chip während der Reflow-Phase buchstäblich schwimmt und vom Ziel abdriftet.
Ignorieren der Bauteil-Datenblätter
Jeder Chip hat ein spezifisches thermisches Limit. Die Anwendung eines generischen Heizprofils auf einen hochsensiblen Speicherchip kann den Siliziumchip intern zerstören.

Abbildung: Querschnittsdiagramm, das häufige BGA-Defekte wie Popcorning, Brückenbildung und Lunkerbildung zeigt.
Bewährte Verfahren für erfolgreiches BGA-Rework
Um eine Zuverlässigkeit auf Werksniveau bei einer reparierten Platine zu erreichen, müssen Bediener strenge wissenschaftliche Prinzipien einhalten.
Korrekte Temperaturprofile
Ein erfolgreiches Rework hängt vollständig von der Thermodynamik des Profils ab. Ein Standardprofil umfasst eine Vorheizphase (sicheres Aufheizen der Platine zur Aktivierung des Flussmittels), eine Einweichphase (Temperaturausgleich zwischen Chip und Platine), eine Reflow-Phase (kurzer Hitzestoß, um den Liquiduszustand der Lotlegierung zu erreichen) und eine Kühlphase. Die Verwendung externer Thermoelemente zur Überprüfung dieser Temperaturen ist unerlässlich.
Präzise Bauteilausrichtung
Verlassen Sie sich bei hochdichten Bauteilen niemals auf Siebdruckmarkierungen. Verwenden Sie immer die Split-View-Prismen einer professionellen BGA-Rework-Maschine, um sicherzustellen, dass die mikroskopisch kleinen Kugeln perfekt mit den Kupferpads ausgerichtet sind, bevor der obere Heizer absenkt.
Verwendung hochwertiger Lotmaterialien
Die Chemie beim Rework ist unerbittlich. Die Verwendung billiger, abgelaufener oder oxidierter Materialien garantiert ein Scheitern. Techniker müssen spezielles, hochviskoses "klebriges" Flussmittel verwenden, das den Chip während des Erhitzens an Ort und Stelle hält.
Darüber hinaus gewährleistet das Verständnis der Verwendung von Lotpaste und hochwertigen Lotkugeln eine starke intermetallische Bindung.
Wann immer möglich, wird empfohlen, hochwertige Ersatzteile aus einer vertrauenswürdigen Bibliothek zu beziehen, um die Installation degradierten Siliziums zu vermeiden.
BGA-Rework durch zuverlässige Leiterplattenbestückung vermeiden
Letztendlich ist manuelles Rework ein kostspieliges Symptom. Es ist äußerst zeitaufwendig, erfordert hochqualifizierte Arbeitskräfte und führt inhärent sekundäre thermische Belastungen in die Leiterplatte ein, die ihre Gesamtlebensdauer im Feld verkürzen können.
Der effektivste Weg, mit BGA-Rework umzugehen, besteht darin, es durch überlegene Erstfertigung aktiv zu vermeiden. Die Verlagerung Ihrer Projekte auf die Kleinserien-Leiterplattenbestückung mit einem branchenführenden Partner garantiert, dass BGAs von präzisen automatisierten Maschinen platziert und durch fortschrittliche 3D-Röntgen- und automatisierte optische Inspektionssysteme (AOI) validiert werden.
Durch die Nutzung strenger Schlüsselfertiger Leiterplattenbestückungsdienste stellen Sie zuverlässige, einwandfreie BGA-Lötverbindungen direkt ab Werk sicher und senken Ihre Ausfallraten drastisch.
Wann Sie professionelle BGA-Rework-Dienste wählen sollten
Nicht jedes Entwicklungsteam benötigt eine 10.000-Dollar-Rework-Maschine. Wenn Sie Prototypen entwickeln, mit hochkomplexen mehrschichtigen Serverplatinen arbeiten oder keinen Zugang zu Röntgeninspektionsgeräten haben, ist der Versuch eines internen Reworks ein riskantes Glücksspiel.
In diesen Szenarien ist die Auslagerung an professionelle BGA-Rework-Dienste oder einfach die Nutzung fortschrittlicher schlüsselfertiger Fertigung die klügste finanzielle Entscheidung. Einrichtungen mit automatisierten Rework-Zentren können Bauteile mit garantierter Ausbeute sicher ersetzen.
Noch besser: Wenn Sie sicherstellen, dass Ihre Designs von Anfang an einwandfrei gefertigt werden, entfällt dieser Engpass. Durch die Nutzung der schlüsselfertigen Leiterplattenbestückungsdienste von JLCPCB werden Ihre Platinen mit Mikrometerpräzision bestückt und streng getestet, sodass Ihre Hardware sofort nach dem Auspacken einwandfrei funktioniert.
Häufig gestellte Fragen
F: Kann BGA-Rework mit einer Heißluftpistole durchgeführt werden?
Ein grundlegendes BGA-Entfernen kann mit Heißluftwerkzeugen versucht werden, aber zuverlässiges BGA-Rework erfordert in der Regel kontrolliertes Heizen, Vorheizen der Platine, präzise Ausrichtung und Inspektionsausrüstung, um Pad-Schäden oder versteckte Lötfehler zu vermeiden.
F: Wie lange sollte eine Leiterplatte vor dem BGA-Rework gebacken werden?
Die Backzeiten hängen von der Dicke der Platine und der Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) des Bauteils ab. Im Allgemeinen ist das Backen der Baugruppe bei 105 °C bis 125 °C für 4 bis 24 Stunden erforderlich, um eingeschlossene Feuchtigkeit sicher auszutreiben und Popcorning während des Reworks zu verhindern.
F: Können BGA-Bauteile mit Underfill nachbearbeitet werden?
Ja, aber es ist unglaublich schwierig. Underfill ist ein hartes Epoxidharz, das unter den Chip injiziert wird, um ihn vor mechanischen Stößen zu schützen. Rework erfordert sorgfältiges Erhitzen der Platine, um das Epoxidharz zu erweichen, und das mechanische Abkratzen von den Chipkanten und PCB-Pads, ohne die Lötstoppmaske zu beschädigen.
F: Ist eine Stickstoffumgebung für das BGA-Rework notwendig?
Obwohl für grundlegende Reparaturen nicht unbedingt erforderlich, verdrängt die Abschirmung des Rework-Bereichs mit Stickstoffgas (N2) Sauerstoff. Dies reduziert die Oxidation der Kupferpads und Lotkugeln während der Hochtemperatur-Reflow-Phase erheblich, was zu glänzenderen, stärkeren Lötverbindungen mit besserer Benetzung führt.
F: Was passiert, wenn beim Entfernen des Chips ein Kupferpad abgerissen wird?
Wenn ein Pad abgerissen wird, ist die Platine nicht unbedingt tot, erfordert jedoch eine Mikroreparatur. Ein Techniker muss mit einem Mikroskop und einem Skalpell die verbleibende Kupferbahn freilegen, ein mikroskopisch kleines Kupferersatzpad (oder einen Draht) an die Bahn löten und es mit UV-härtbarer Lötstoppmaske sichern, bevor der neue BGA platziert wird.
F: Kann ich beim BGA-Rework bleihaltiges und bleifreies Lot mischen?
Davon wird dringend abgeraten. Das Mischen von bleifreien (RoHS) Lotkugeln mit bleihaltiger (SnPb) Lotpaste erzeugt eine chaotische metallurgische Legierung mit unvorhersehbaren Schmelzpunkten. Dies führt in der Regel zu schwerer Lunkerbildung, spröden Verbindungen und vorzeitigem Ausfall. Gleichen Sie die Legierung Ihrer Kugeln immer an die Legierung Ihrer Paste an.
Fazit
Die Beherrschung des BGA-Reworks erfordert ein tiefes Verständnis der Thermodynamik, präzise mechanische Kontrolle und hochwertige BGA-Rework-Ausrüstung. Obwohl das sichere Entfernen, Reballing und Ersetzen eines BGA-Chips eine unschätzbare Fähigkeit zur Diagnose von Hardwarefehlern ist, ist es ein Prozess, der mit Risiken thermischer Schäden und Pad-Abrissen behaftet ist.
Das oberste Ziel für jedes Hardware-Team sollte ein einwandfreies erstes Design und eine einwandfreie Fertigung sein. Bereit, Ihre komplexen BGA-Designs zum Leben zu erwecken, ohne sich Gedanken über Reparaturen nach der Produktion machen zu müssen?
Holen Sie sich noch heute ein sofortiges Angebot von JLCPCB für industrielle Bestückung, präzise Bauteilplatzierung und strenge Röntgeninspektion.