This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Verhinderung von PCB-Verzug: Best Practices für Design und Fertigung

Ursprünglich veröffentlicht May 29, 2026, aktualisiert May 29, 2026

7 min

Inhaltsverzeichnis
  • Was ist PCB-Verformung?
  • Die Gefahren der PCB-Verformung
  • Ursachen der PCB-Verformung
  • Wie man Leiterplattenverformungen verhindert
  • Lösung für Lötverformungen von Leiterplatten
  • FAQ

Bei der Konstruktion und Herstellung elektronischer Geräte ist die Verformung von Leiterplatten (PCB) ein häufiges, aber lästiges Problem. Eine Verformung der Leiterplatte beeinträchtigt nicht nur die Leistung und Zuverlässigkeit des Geräts, sondern kann auch Verbindungsprobleme und andere schwerwiegende Folgen verursachen. Daher ist es entscheidend zu verstehen, wie man PCB-Verformungen verhindern und beheben kann. Dieser Artikel untersucht einige bewährte Verfahren in der Konstruktion und Fertigung, die Ihnen helfen, das Auftreten von PCB-Verformungen wirksam zu verhindern .

Was ist PCB-Verformung?

PCB-Verformung bezeichnet die Biegung oder Verdrehung einer Leiterplatte (auch als Bogen oder Verwindung bekannt). Sie tritt auf, wenn die ursprünglich flache Platine auf einer ebenen Fläche platziert wird und deren Enden oder Mitte leicht angehoben sind.

PCB warpage

In der tatsächlichen Produktion weisen die meisten Leiterplatten ein gewisses Maß an Bogen oder Verwindung auf, anstatt perfekt flach zu sein. Die Verformung wird typischerweise als Prozentsatz gemessen, wobei die Methode IPC-TM-650 2.4.22 verwendet wird, indem die maximale Abweichung relativ zur Diagonalenlänge der Platine berechnet wird.

Laut IPC-Normen beträgt die zulässige Verformung für eine Leiterplatte mit oberflächenmontierten Bauteilen 0,75 %, während sie für eine Leiterplatte ohne oberflächenmontierte Bauteile 1,5 % beträgt. Um den Anforderungen an hochpräzise und schnelle Bestückung gerecht zu werden, haben einige Elektronikmontagehersteller jedoch strengere Anforderungen an die Verformung. Einige Anforderungen erlauben eine Verformung von 0,5 %, und einige wenige verlangen sogar 0,3 %.

Die Gefahren der PCB-Verformung

Sie behindert die Montage von SMT-Elektronikbauteilen und führt zu schlechtem Kontakt zwischen den Bauteilen (einschließlich integrierter Chips) und den Lötstellen der Leiterplatte.

Sie erhöht die Schwierigkeit der Montage elektronischer Bauteile und erschwert das Abtrennen der Anschlussbeinchen.

Während des Wellenlötprozesses können einige Pads aufgrund der Verformung keine effektive Verbindung zur Lötfläche herstellen.

Diese Probleme beeinträchtigen nicht nur die Produktionseffizienz, sondern können auch zu Leistungseinbußen und Zuverlässigkeitsproblemen der Geräte führen. Daher ist es entscheidend, PCB-Verformungen zu verhindern und zu beheben, um die Stabilität und Zuverlässigkeit elektronischer Geräte zu gewährleisten.

Ursachen der PCB-Verformung

Verformung durch das Gewicht der Leiterplatte.

Das Gewicht der Leiterplatte führt zu einer Eindellung und Verformung. Im Reflow-Ofen dienen die beiden Seiten der Platine als Auflagepunkte, um die gesamte Platine zu stützen. Wenn sich schwere Gegenstände auf der Platine befinden oder die Größe zu groß ist, führt dies dazu, dass die Platine in der Mitte durchhängt, was zu einer Biegung führt.

Der Einfluss von V-Cuts auf die Platinenverformung

Der V-Cut ist ein wesentlicher Faktor, der die Struktur der Platine beeinträchtigt, da er Nuten in die ursprünglich große Platine schneidet, wodurch eine Verformung am V-Cut wahrscheinlicher wird.

PCB V-Cut

Verformung durch den PCB-Pressprozess

Die durch den PCB-Pressprozess (Lamination) verursachte Verformung resultiert hauptsächlich aus verbleibenden thermischen Spannungen, ungleichmäßiger Musterverteilung über die Schichten, übermäßigem Prepreg-Einsatz, erhöhter Gesamtdicke ohne angemessenen Ausgleich und der Herausforderung, innere Spannungen während der Aushärtung vollständig zu beseitigen. JLCPCB empfiehlt die Konstruktion symmetrischer Schichtaufbauten (gleiche Kupferverteilung und Kern-/Prepreg-Dicke auf beiden Seiten der Platine), um diese Probleme zu minimieren.

Unsachgemäße Lagerung

Das Stapeln von Platinen oder unzureichende Regalunterstützung während der Lagerung kann zu mechanischer Verformung führen, insbesondere bei dünnen Platinen.

Ungleichmäßige Kupferfläche

Mit mehr Kupfer auf der einen und weniger auf der anderen Seite, was zu ungleichmäßiger Oberflächenspannung führt und übermäßige Temperatur die Platine verformen lässt.

Wie man Leiterplattenverformungen verhindert

● Optimiertes Design:

Stellen Sie sicher, dass das Design den Standardgrößen- und Gewichtsanforderungen entspricht, und vermeiden Sie übermäßig große oder schwere Konstruktionen.

Ordnen Sie das V-Cut-Design sinnvoll an, um Schäden an der Platinenstruktur zu reduzieren. Gemäß den JLCPCB-Richtlinien sollte eine minimale Paneelgröße von 70×70 mm eingehalten werden, Bauteile und Kupfer sollten mindestens 1,0 mm von V-Scores entfernt sein, und der V-Cut-Winkel sollte 25° betragen, wobei nur gerade Linien geritzt werden.

● Materialauswahl:

Verwenden Sie ein hochwertiges PCB-Substrat, wie z. B. glasfaserverstärktes FR-4, um die Wahrscheinlichkeit einer Verformung zu verringern. JLCPCB bietet Standard-FR-4 mit Platinendicken von 0,2 mm bis 3,2 mm an; wir empfehlen die gängige Dicke von 1,6 mm für ein optimales Gleichgewicht zwischen mechanischer Steifigkeit und Kosten, da dickere Platinen einen größeren Widerstand gegen Biegung und Verformung unter thermischer oder mechanischer Belastung bieten.

● Ordnungsgemäße Lagerung:

Bei der Lagerung von Halbfertigprodukten ist es wichtig, das Stapeln und die unsachgemäße Lagerung von Platinen, insbesondere von dünnen, zu vermeiden.

● Gleichmäßige Verteilung der Kupferfolie:

Verteilen Sie die Kupferfolie gleichmäßig auf beiden Seiten der Leiterplatte (und über alle Schichten), um eine gleichmäßige Wärmeleitung und Materialleistung zu gewährleisten. Ein erhebliches Ungleichgewicht der Kupferdichte zwischen den Schichten kann zu ungleichmäßiger thermischer Ausdehnung führen; JLCPCB rät, die Kupferbedeckung auszugleichen (idealerweise innerhalb von 30–70 % pro Schicht), um Verformungen während der Lamination und des Reflow-Lötens zu minimieren.

PCB Copper

Lösung für Lötverformungen von Leiterplatten

1. Temperaturkontrolle: Halten Sie während des Reflow-Lötprozesses eine gleichmäßige Temperatur in verschiedenen Bereichen der Platine aufrecht. Dies kann durch Optimierung des Reflow-Profils (z. B. ausgewogene Ober-/Unterkonvektion) oder Anpassung der Zoneneinstellungen erreicht werden. Stellen Sie eine vollständige Lotbenetzung sicher, um Lunker zu vermeiden.

2. Struktur optimieren: Das strukturelle Design der Leiterplatte wirkt sich ebenfalls auf die Lötverformung aus. Daher können wir die thermische Störung während des Lötprozesses reduzieren und die Verformung der Leiterplatte minimieren, indem wir die Leiterplattenstruktur ändern und die Position der Lötstellen anpassen.

3. Leiterplatte verstärken: Um Lötverformungen auf Leiterplatten zu beheben, kann eine Verstärkung als Lösung angewendet werden. Beispielsweise kann die Unterstützung in Bereichen mit starker Verformung verstärkt werden, oder es können Lötstellen in den verformten Bereichen hinzugefügt werden.

4. Material ersetzen: Wenn keine der oben genannten Maßnahmen wirksam ist, ziehen Sie in Betracht, das Material zu ersetzen. Die Wahl von Materialien mit niedrigeren thermischen Ausdehnungskoeffizienten oder die Implementierung von Oberflächenbonding-Technologie kann dazu beitragen, die Lötverformung der Leiterplatte zu minimieren.

FAQ

F: Was ist die maximal zulässige Verformung gemäß IPC-Normen?

Für SMT-Platinen beträgt sie 0,75 %; für Nicht-SMT-Platinen 1,5 %. JLCPCB kann auf Sonderwunsch engere Toleranzen (bis zu 0,5 %) erreichen.

F: Hilft eine dickere Leiterplatte, die Verformung zu reduzieren?

Ja. Die Standarddicke von 1,6 mm bietet die beste Steifigkeit; dickere Platinen (bis zu 3,2 mm) sind deutlich weniger anfällig für Biegungen unter thermischer Belastung.

F: Wie wirkt sich die V-Cut-Panelisierung auf die Verformung aus?

V-Cuts schwächen die Panelstruktur. Befolgen Sie die JLCPCB-Richtlinien: Mindestpanelgröße 70×70 mm und halten Sie 1,0 mm Abstand zu Bauteilen und Kupfer ein.

F: Was soll ich tun, wenn meine bestückte Leiterplatte sich immer noch verformt?

Überprüfen Sie das Kupfergleichgewicht und den symmetrischen Schichtaufbau im Design. Verwenden Sie während des Reflow-Lötens Platinenhalterungen oder optimieren Sie das Temperaturprofil für eine gleichmäßige Erwärmung.