This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Was macht die Kosten der PCBA aus? Wie man die PCBA-Kosten berechnet und senkt

Ursprünglich veröffentlicht Oct 12, 2026, aktualisiert Oct 12, 2026

9 min

Inhaltsverzeichnis
  • PCB-Herstellung: Grundlage der PCBA-Kosten
  • PCB-Komponentenbeschaffung: Die größte Kostenvariable bei den PCB-Bestückungskosten
  • Arbeitsaufwand und PCB-Bestückungstechnologie beeinflussen die PCBA-Kosten
  • Der Einfluss von Bestellvolumen und Bearbeitungszeit auf die PCBA-Kosten
  • Fazit: PCBA-Kostenaufschlüsselung
  • FAQ zu PCBA-Kosten

Die endgültigen PCBA-Kosten sind nicht nur ein Dollarbetrag, sondern vielmehr eine Sammlung miteinander verbundener Eingaben und Variablen. Ingenieure, Hardware-Entwickler und Maker müssen diese Variablen gründlich verstehen, um ein Produkt zu entwerfen, das sowohl funktional als auch wirtschaftlich ist. Eine kluge Entscheidung beim Platinenmaterial oder auch nur eine geringfügige Änderung Ihrer BOM kann erhebliche potenzielle Auswirkungen auf die PCBA-Kosten haben.

Am Ende dieses Artikels werden Sie sicher in der Lage sein, die wichtigsten Kostentreiber Ihrer individuellen PCBA-Kosten intelligent einzuschätzen, und Sie werden über die Werkzeuge verfügen, um Ihr PCB-Design für kosteneffiziente Auswirkungen zu optimieren, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Mit einem PCB-Bestückungskostenrechner – wie dem von JLCPCB angebotenen Online-Sofortangebot und PCBA-Kostenrechner – sind alle Kompromisse und Optionen, einschließlich PCB-Herstellung, Komponenten und Bestückung, in Echtzeit sichtbar, sodass Sie die PCBA-Herstellungskosten genau schätzen können.

PCB-Herstellung: Grundlage der PCBA-Kosten

Die nackte Leiterplatte dient als grundlegendes Substrat für Ihr Design und stellt den ersten wesentlichen Teil der Gesamtkosten der PCBA dar.

PCB-Größe und Anzahl der Lagen

Das ist offensichtlich: Größere Platinen verbrauchen mehr Rohmaterial (Laminat, Kupfer), und mehr Lagen erfordern unterschiedliche und komplexere Prozesse (Laminierung, Bohren, Plattierung) zur Herstellung der komplizierteren PCBs.

Zum Beispiel werden Sie auf der JLCPCB-Plattform einen Preisanstieg für eine nicht standardmäßige 2-Lagen-Platine im Vergleich zu 4- oder 6-Lagen-Platinen feststellen, die häufig für dichte Schaltungen oder Hochgeschwindigkeitsschaltungen benötigt werden.

2-layer PCB with non-standard 0.4mm thickness cost

Kosten für 2-Lagen-PCB mit nicht standardmäßiger Dicke von 0,4 mm

4-Layer PCB with standard 1.6mm thickness cost

Kosten für 4-Lagen-PCB mit standardmäßiger Dicke von 1,6 mm

Auswahl des PCB-Materials

Der derzeitige gemeinsame Standard ist „FR-4"; dies ist das kostengünstigste Substrat und die Standardwahl für die überwiegende Mehrheit der Anwendungen.

Natürlich verkauft JLCPCB auch spezielle Materialien wie Rogers- oder Teflon-Material, die für Hochfrequenz-RF-Designs verwendet werden; aufgrund der erhöhten dielektrischen Eigenschaften und der komplexeren Herstellungsprozesse kosten diese Arten von fortschrittlichen Materialien jedoch mehr auf der relativen Preisskala.

PCB-Oberflächenbehandlung

Die Oberflächenbehandlung, die auf den Kupferpads aufgebracht wird, kann die Lötbarkeit und die langfristige Haltbarkeit beeinflussen.

  • HASL (Heißluftverzinnung): Die kostengünstigste und gebräuchlichste Oberflächenbehandlung, dies ist JLCPCBs Standardoption für die meisten Allzweck-Leiterplatten.
  • ENIG (Chemisch Nickel-Gold): Höhere Kosten, bietet aber eine vollkommen flache Oberfläche zum Oxidationsschutz und eine hohe Korrosionsbeständigkeit, was es ideal für fein gerasterte Komponenten wie BGAs und alle Anwendungen macht, die eine Drahtbond-Plattierung erfordern.

PCB-Herstellungskomplexität

Das Überschreiten fertigungsgerechter Standards verursacht zusätzliche Kosten. Anforderungen mit engeren Leiterbahnen/Abständen (zum Beispiel 3,5 mil gegenüber dem Standard von 5 mil), kontrollierte Impedanz für Hochgeschwindigkeitssignale, Blind- oder Buried Vias – all diese Merkmale erhöhen die Präzision in der PCB-Herstellungsphase und erfordern strengere Kontrollen, was den PCB-Preis in die Höhe treibt.

PCBA cost breakdown

PCBA-Kostenaufschlüsselung mit Komponenten, PCB-Fertigung, Bestückung und Test.

PCB-Komponentenbeschaffung: Die größte Kostenvariable bei den PCB-Bestückungskosten

Typischerweise ist die Stückliste (BOM) der größte und volatilste Teil der gesamten PCBA-Kosten.

BOM-Positionen

Nicht nur die Gesamtzahl der Komponenten wirkt sich auf die Bestückungskosten aus, sondern die Anzahl der in der BOM aufgeführten einzigartigen Teile. Jede BOM-Position (oder „Teilenummer") verursacht Gebühren und damit verbundenen Overhead (Beschaffung/Handhabung), der an die Handhabung und den Versand jeder einzelnen Teilenummer geknüpft ist.

Daher kann ein Design mit 100 Komponenten und nur 10 einzigartigen Teilen deutlich weniger Bestückungskosten verursachen als ein anderes mit denselben 100 Komponenten, aber 50 einzigartigen Teilenummern.

PCB-Komponentenkosten und Verfügbarkeit

Eine Handvoll einzigartiger, teurer Komponenten (z. B. High-End-FPGAs, spezialisierte Sensoren, leistungsstarke Mikroprozessoren) kann die gesamten PCB-Bestückungskosten leicht dominieren.

Auch die Verfügbarkeit von PCB-Komponenten ist wichtig: Wenn Sie ein bestimmtes Teil nicht bekommen können oder es „schwer zu finden" ist, können die Beschaffungskosten steigen und erhebliche Lieferzeitverzögerungen entstehen.

Der Vorteil der Komplettbeschaffung aus einer Hand

Hier bietet die Zusammenarbeit mit einem Komplettanbieter wie JLCPCB einen erheblichen wirtschaftlichen Vorteil. Durch die Nutzung von JLCPCBs Einkaufsmacht und des großen Lagerbestands an auf Lager befindlichen Komponenten profitieren Kunden von zuverlässiger Beschaffung, niedrigeren Teilekosten und minimierten Projektverzögerungen.

Bei der Entwicklung Ihrer Platine gewährleistet die Auswahl von Komponenten aus der verifizierten Lagerbibliothek von JLCPCB eine reibungslosere Beschaffung, schnellere PCB-Bestückung und besser vorhersehbare Gesamt-PCBA-Kosten.

Arbeitsaufwand und PCB-Bestückungstechnologie beeinflussen die PCBA-Kosten

Die Gesamtkosten einer Leiterplattenbestückung (PCBA), einschließlich Komponentenplatzierung und Löten, werden in erster Linie durch den Arbeitsaufwand und die Komplexität der Bestückungstechnologie bestimmt.

PCB-Bestückungstechnologie (SMT vs. THT)

  • Surface Mount Technology (SMT): Ein sehr automatisierter Bestückungsprozess mit Hochgeschwindigkeits-Bestückungsmaschinen. SMT ist die primäre Methode des JLCPCB-PCB-Bestückungsservice und sehr wirtschaftlich, insbesondere bei großen Stückzahlen.
  • Through-Hole Technology (THT): Diese Komponenten erfordern typischerweise manuelles Einstecken oder einen separaten Wellenlötprozess, was die Arbeitszeit und die Kosten erhöht.
  • Gemischte Technologie: Jede Platine, die sowohl SMT- als auch THT-Komponenten erfordert, ist am teuersten in der Herstellung, da die SMT durch die automatisierte Linie verarbeitet werden muss und anschließend ein manueller oder Wellenlötprozess folgt.

Komponentendichte und feiner Rasterabstand

Platinen mit dichter Komponentenplatzierung und/oder Komponenten mit geringerem Rasterabstand (z. B. 0,4-mm-BGAs) erfordern mehr Genauigkeit bei der Maschineneinrichtung und müssen in einigen Fällen langsamer laufen, um die Genauigkeit aufrechtzuerhalten. Langsamere Geschwindigkeit bedeutet mehr Maschinenzeit, was zu erhöhten Kosten führt.

Einseitige vs. doppelseitige PCB-Bestückung

Dies ist einer der größten Multiplikatoren bei den PCB-Bestückungskosten. Wenn sich Komponenten auf beiden Seiten der Leiterplatte befinden, erfordert der Prozess zwei Durchläufe durch die SMT-Linie – einen für Seite A (Schablonendruck, Paste, Platzierung und Reflow-Prozess) und nach dessen Abschluss ein Wenden und einen Durchlauf durch die SMT-Linie für Seite B. Das Ergebnis ist nahezu die doppelte Maschineneinrichtung und Zeit im SMT-Prozess, was sich im Bestückungskostenanteil Ihrer individuellen PCBA widerspiegelt.

FaktorKostengünstige OptionTeure OptionRelative Kostenauswirkung
PCB-Lagen2 Lagen6+ LagenHoch
OberflächenbehandlungHASLHartgold / ENIGMittel
BestückungsseitenEinseitigDoppelseitigHoch
Komponenten-Rasterabstand> 0,5 mm< 0,4 mm (BGA)Mittel
BearbeitungszeitStandard (5-7 Tage)Express (24 Std.)Hoch

Eine Zusammenfassung, wie verschiedene bei JLCPCB verfügbare PCB-Design- und PCB-Herstellungsentscheidungen die endgültigen PCBA-Kosten beeinflussen können.

Der Einfluss von Bestellvolumen und Bearbeitungszeit auf die PCBA-Kosten

Die Preisgestaltung für jede Platine ist nicht linear und hängt stark von der Bestellmenge und der erforderlichen Lieferzeit ab.

Menge und NRE-Kosten

Jede PCB-Bestückung, ob ein Prototypenlauf von 5 Platinen oder ein Produktionslauf von 1.000 Platinen, beinhaltet immer Non-Recurring Engineering (NRE)-Kosten, bei denen es sich um einmalige Einrichtungskosten für ein neues Design handelt.

Bei JLCPCB umfasst dies die Programmierung der SMT-Maschinen für Ihre Platine und für die kundenspezifische lasergeschnittene Lotpastenschablone. JLCPCB verfügt über ein hohes Maß an Automatisierung und die Fähigkeit, Tausende einzigartiger kleiner Aufträge gleichzeitig zu bearbeiten, was diese anfänglichen Einrichtungskosten sehr niedrig hält und somit Ihre Prototypenläufe sehr erschwinglich macht.

Dies sind Fixkosten, die unabhängig von Ihrer Bestellmenge sind. Wenn Sie von einem kleinen Prototypenlauf (z. B. 5 Platinen) zu einer kleinen Charge (z. B. 50 Platinen) übergehen, werden Sie feststellen, dass der Stückpreis deutlich sinkt, weil diese anfänglichen Einrichtungskosten auf mehr Einheiten verteilt werden. Dies ist ein sehr praktischer Ansatz für kleine Serien und kleine bis mittlere PCBA-Volumen, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Projekt schrittweise in einem Ökosystem zu erweitern.

Bearbeitungszeit

Die Standard-Lieferzeit ist normalerweise die kostengünstigste Option. Wenn Sie Ihre Platinen beschleunigt benötigen, geht dies mit dem Aufwand einher, dass Ihre Bestellung priorisiert wird, was eine Unterbrechung des Standardzeitplans für jede Bestückungsart erfordert. Die Kosten Ihrer beschleunigten Lieferzeit sind lediglich eine Ergänzung zu Ihren gesamten PCBA-Kosten.

Fazit: PCBA-Kostenaufschlüsselung

Der effizienteste Weg, Ihre PCBA-Kosten zu optimieren, besteht darin, durchdachte, fundierte Entscheidungen in der PCB-Designphase zu treffen. Wenn Sie das Zusammenspiel zwischen den wichtigsten PCB-Spezifikationen, den von Ihnen gewählten Komponenten, der Komplexität der PCB-Bestückung und der Anzahl der Leiterplatten, die Sie bestellen möchten, verstehen, können Sie Ihr Projekt auf die von Ihnen budgetierten Kosten ausrichten. Die beste Vorgehensweise ist, die Kosten von Anfang an als Designparameter zu betrachten.

Es gibt keine bessere Möglichkeit, diese Prinzipien in Aktion zu sehen, als ein interaktives Tool zu nutzen, wie das Hochladen Ihrer Designdateien auf die JLCPCB-Sofortangebotsseite, wo Sie mit Ihren Optionen experimentieren können, z. B. zwischen 2 Lagen und 4 Lagen wechseln, von ENIG auf HASL umstellen oder die dramatische Veränderung sehen können, wenn Sie von 10 Einheiten auf 100 Einheiten gehen. Es bietet auch eine korrekte Einzelpreisaufstellung, bevor Sie sich entscheiden, PCB/PCBA zu bestellen!

FAQ zu PCBA-Kosten

F: Ist es günstiger, wenn ich meine eigenen Komponenten beschaffe und sie JLCPCB zur Verfügung stelle?

Für kleine Prototypen mag die Beschaffung eigener Komponenten zunächst günstiger erscheinen. Der Turnkey-Service von JLCPCB bietet jedoch in der Regel ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die Nutzung von Mengenrabatten kann JLCPCB PCB-Komponenten zu niedrigeren Kosten als einzelne Käufer erwerben. Darüber hinaus birgt die Beistellung eigener Teile logistische Risiken – falsche, beschädigte oder fehlende Komponenten – die kostspielige Produktionsverzögerungen verursachen können. Insgesamt ist die Turnkey-PCB-Bestückung in der Regel effizienter und kosteneffektiver.

F: Beeinflusst die Lötstoppmaskenfarbe meine PCBA-Kosten?

Bei JLCPCB ist die standardmäßige grüne Lötstoppmaske die Voreinstellung und ohne Aufpreis. Die Auswahl anderer Farben wie Schwarz, Blau, Rot, Weiß oder Gelb verursacht in der Regel einen kleinen Aufpreis, da diese Farben seltener in Chargen verarbeitet werden als das branchenübliche Grün.

F: Wie kann ich meine BOM-Kosten senken, ohne die Funktion der Schaltung zu ändern?

Der beste Weg ist, von Anfang an mit Teilen aus der JLCPCB-Teilebibliothek zu entwerfen. Sie können auch passive Komponenten konsolidieren; wenn Ihr Design beispielsweise 9,1k-, 10k- und 11k-Widerstände verwendet, prüfen Sie, ob ein Standard-10k-Widerstand an allen drei Stellen funktionieren würde. Dies reduziert drei BOM-Positionen auf nur eine und senkt die Handhabungskosten.