This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

PCB-Fehleranalyse: Ursachen und Lösungen verstehen

Ursprünglich veröffentlicht May 29, 2026, aktualisiert May 29, 2026

7 min

Inhaltsverzeichnis
  • 1. Was ist eine PCB-Fehleranalyse?
  • 2. Häufige Ursachen für PCB-Ausfälle
  • 3. Arten von PCB-Fehlern
  • 4. Bedeutung der PCB-Fehleranalyse
  • 5. Techniken zur Erkennung von PCB-Fehlern
  • 6. Best Practices zur Vermeidung von PCB-Fehlern
  • Fazit

Die Fehleranalyse von Leiterplatten (PCBs) ist entscheidend, um Probleme zu finden und zu beheben, die dazu führen, dass Elektronik nicht mehr funktioniert. PCBs sind äußerst komplex und verfügen über zahlreiche Schaltungsebenen, die miteinander interagieren, daher kann es schwierig sein zu verstehen, warum etwas nicht funktioniert. Ein beschädigtes Bauteil kann das gesamte System lahmlegen. Durch eine Fehleranalyse können Hersteller PCB-Designs zuverlässiger machen und verhindern, dass Probleme erneut auftreten.

Dieser Artikel geht detailliert darauf ein, warum die PCB-Fehleranalyse wichtig ist. Er behandelt häufige Ursachen, Fehlerarten und die besten Methoden zur Durchführung einer Analyse, um die Sicherheit elektronischer Güter zu gewährleisten.

1. Was ist eine PCB-Fehleranalyse?

Die PCB-Fehleranalyse untersucht Leiterplatten, die nicht richtig funktionieren, um herauszufinden, warum sie nicht richtig funktionieren. Diese Forschung ist sehr wichtig, um Produkte zuverlässiger zu machen und die Wahrscheinlichkeit teurer Rückrufe oder Probleme mit Produkten im Feld zu verringern. PCBs sind für die Funktionsfähigkeit der Elektronik sehr wichtig, daher kann das Wissen, wie sie ausfallen, Designern helfen, in Zukunft bessere Produkte zu entwickeln.

Eine gute Fehleranalyse umfasst mehrere Schritte, wie die physische Inspektion der Platine, den Einsatz von Diagnosewerkzeugen und gründliche Tests im Labor. Ingenieure können nach einer solchen Untersuchung das Design oder den Herstellungsprozess ändern, um ein erneutes Auftreten von Fehlern zu verhindern.

2. Häufige Ursachen für PCB-Ausfälle

Leiterplatten können aus verschiedenen Gründen ausfallen. Diese Gründe umfassen Dinge wie finanzielle Probleme und Umweltbelastungen. Meistens wird es durch folgende Dinge verursacht:

Materialfehler: Die Verwendung minderwertiger Materialien zur Herstellung von Leiterplatten kann zu Problemen wie Kupferbahnschäden oder Delamination führen. Die Verwendung von Substraten oder Kupferschichten, die nicht den Standards entsprechen, erhöht das Risiko langfristiger Zuverlässigkeitsprobleme.

Lötprobleme: Falsches Löten kann zu schwachen Verbindungen oder kalten Lötstellen führen, was intermittierende Ausfälle verursachen kann. Unzureichendes Reflow, Lötbrücken oder zu viel Lot können ebenfalls elektrische Kurzschlüsse verursachen.

Umweltbelastung: Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Vibrationen sind alles Dinge, mit denen Leiterplatten umgehen müssen, insbesondere in industriellen oder automobilen Umgebungen. Im Laufe der Zeit können diese Belastungen dazu führen, dass sich die Platine verformt, bricht oder verschleißt.

Konstruktionsfehler: Eine schlechte Planung Ihres PCB-Aufbaus kann Übersprechen und elektromagnetische Störungen (EMI) verursachen und somit die Signalintegrität beeinträchtigen. Fehler bei der Leiterbahnführung und unzureichender Abstand zwischen den Bauteilen können ebenfalls zu vorzeitigem Ausfall führen.

Überhitzung von Bauteilen:  Wenn Sie die Wärme nicht gut handhaben, könnten Bauteile oder die Platine selbst zu heiß werden, was zum Stillstand führt. Hohe Betriebstemperaturen lassen Materialien wie Lötstellen schneller verschleißen und verkürzen die Gesamtlebensdauer der Leiterplatte.

3. Arten von PCB-Fehlern

Verschiedene PCB-Fehler können sich je nach Ursache des Problems und dem aktuellen Arbeitsbereich der Platine auf unterschiedliche Weise zeigen. Hier sind einige übliche Arten von Problemen, die bei PCB-Designs auftreten:

Unterbrechungen (Offene Schaltkreise): Ein offener Stromkreis liegt vor, wenn eine Leiterbahn oder Verbindung unterbrochen ist, was den Stromfluss stoppt. Materialermüdung, mechanische Belastung oder schlechtes Löten während des Herstellungsprozesses können dies verursachen.

Kurzschlüsse: Zwei leitende Bahnen, die getrennt bleiben sollten, berühren sich plötzlich und lassen unerwünschten Strom fließen. Meistens sind Lötbrücken oder beschädigte Isolierungen zwischen den Bahnen für Kurzschlüsse verantwortlich.

Elektromigration: Dies geschieht, wenn ein hoher Strom Metallatome in einer Leiterbahn bewegt, was dazu führt, dass die Leiterbahn dünner wird und schließlich bricht. Dieses Problem tritt häufig in Hochleistungsumgebungen auf und kann die Nutzbarkeit einer Leiterplatte im Laufe der Zeit verringern.

Delamination: Delamination tritt auf, wenn sich PCB-Schichten aufgrund mechanischer Belastung, Temperaturwechseln oder Materialfehlern voneinander lösen. Wenn diese Art von Fehler auftritt, kann dies die Integrität und die elektrische Leistung der Platine ernsthaft beeinträchtigen.

Korrosion: Die Einwirkung von Wasser oder rauem Wetter kann zur Korrosion von Metallbahnen und Lötstellen führen, was schließlich die Leiterplatte zerstört. Die richtige Beschichtung und Versiegelung kann das Rostrisiko verringern.

4. Bedeutung der PCB-Fehleranalyse

Es ist aus mehreren Gründen wichtig, eine PCB-Fehleranalyse durchzuführen:

Verbesserung der Produktzuverlässigkeit: Indem Ingenieure feststellen, warum das Produkt überhaupt ausfällt, können sie Designanpassungen vornehmen, die das Produkt zuverlässiger machen.

Kostenreduzierung: Die frühzeitige Erkennung und Behebung von PCB-Mängeln kann die Herstellungskosten erheblich senken, indem die Notwendigkeit von Nacharbeiten, Rückrufen oder Garantieansprüchen vermieden wird.

Leistungsoptimierung: Wie man die beste Leistung erzielt: Die Fehleranalyse hilft Unternehmen sicherzustellen, dass ihre PCB-Designs in allen Arten von Situationen optimal funktionieren.

Erhöhung der Sicherheit: PCB-Ausfälle können bei sicherheitskritischen Anwendungen wie medizinischen Geräten oder Autoelektronik sehr schwerwiegend sein. Eine gründliche Fehleranalyse verringert die Sicherheitsrisiken.

5. Techniken zur Erkennung von PCB-Fehlern

Wir können PCB-Ausfälle auf verschiedene Weise finden und untersuchen. Hier sind einige der am häufigsten verwendeten Techniken:

Sichtprüfung: Durch die genaue Untersuchung der Leiterplatte können Oberflächenfehler wie Risse, Brandspuren oder fehlende Teile gefunden werden. Mit dieser Methode sind nur Fehler sichtbar, aber sie gibt einen schnellen Überblick über mögliche Probleme.

Röntgenbildgebung: Ingenieure können mit der Röntgeninspektion versteckte Probleme wie Lötfehler, innere Risse oder Löcher in den Schichten der Platine finden. Diese Methode ist zerstörungsfrei und daher ideal, um Probleme in mehrschichtigen Leiterplatten zu finden.

Wärmebildgebung: Die Wärmebildgebung sucht nach heißen Stellen auf der Leiterplatte, die auf einen elektrischen Kurzschluss oder ein brennendes Bauteil hinweisen könnten. Dieser Ansatz hilft bei der Identifizierung von Problembereichen, die dem bloßen Auge entgehen könnten.

Elektrische Prüfung: Durchgangsprüfungen und Widerstandsmessungen können helfen, offene oder Kurzschlüsse auf der gesamten Platine zu finden. Ingenieure können schnell Stellen identifizieren, an denen die Leiterplatte ausfällt, indem sie messen, wie gut sie elektrisch funktioniert.

Querschnittsanalyse: Für tiefergehende Analysen können Ingenieure die Leiterplatte durchschneiden, um ihre innere Struktur zu untersuchen (Querschnittsanalyse). Diese zerstörende Methode hilft, Probleme wie Delamination oder Materialfehler zu verstehen.

6. Best Practices zur Vermeidung von PCB-Fehlern

Das Wichtigste, was Sie tun können, um einen konsistenten Betrieb elektronischer Geräte über die Zeit sicherzustellen, ist die Vermeidung von PCB-Fehlfunktionen. Dies sind einige der besten Strategien, um die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls zu verringern:

Verwendung hochwertiger Materialien: Von den Substraten bis zu den Kupferbahnen müssen alle Komponenten, die zur Herstellung der Leiterplatte verwendet werden, den Industriestandards für Leistung und Lebensdauer entsprechen.

Richtige Löttechniken: Durch den Einsatz präziser Löttechniken vermeiden Sie Probleme wie kalte Lötstellen, Lötbrücken und unzureichendes Reflow. Meistens liefern automatisierte Lötverfahren zuverlässigere Ergebnisse als manuelle Methoden.

Thermomanagement: Um kühl zu bleiben und eine Überhitzung der Bauteile zu verhindern, wenden Sie gute Thermomanagement-Techniken an. Bei Bedarf kann dies den Einsatz von Kühlkörpern, thermischen Durchkontaktierungen oder Lüftern bedeuten.

Design for Manufacturability (DFM): Befolgen Sie die DFM-Regeln, um PCB-Designs zu erstellen, die einfach herzustellen und weniger anfällig für Ausfälle sind. Dies beinhaltet die optimale Führung von Leiterbahnen, die Platzierung von Bauteilen und den Schichtaufbau.

Umweltschutz: Schützen Sie die Leiterplatte mit Konformbeschichtungen oder Vergussmassen vor Feuchtigkeit, Staub und anderen Umwelteinflüssen, die Korrosion oder Schäden verursachen könnten.

Accelerate Your PCB Projects with JLCPCB

Fazit

Die PCB-Fehleranalyse spielt eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass elektrische Produkte sicher, zuverlässig und funktionstüchtig sind. Indem Hersteller die häufigsten Fehlerarten und deren Ursachen kennenlernen, können sie Probleme verhindern und Best Practices im PCB-Design und in der Produktion anwenden. Durch fortschrittliche Erkennungstechniken wie Röntgenbildgebung und thermische Analyse können Probleme präzise identifiziert und die Chancen auf eine frühzeitige Korrektur im Planungs- oder Herstellungsprozess erhöht werden.

Eine vollständige PCB-Fehleranalyse hilft nicht nur bei der Entwicklung stärkerer und langlebigerer Schaltungen, sondern reduziert auch die Kosten für die Behebung von Problemen oder Produktrückrufe. Mit dem technologischen Wandel wird die Untersuchung und Vermeidung von PCB-Fehlern noch wichtiger werden. Dies stellt sicher, dass die Elektronik, auf die wir angewiesen sind, auch in Umgebungen, die immer schwieriger zu warten sind, zuverlässig funktioniert.

JLCPCB PCB Get Started