Ist FR4 das beste Leiterplattenmaterial für Ihr Design?
8 min
- Was ist FR4-Substratmaterial?
- Welche Eigenschaften hat das FR4-Substrat?
- Wie wird FR4 in Leiterplatten verwendet?
- Wann ist FR4 nicht das beste Material für Ihre Leiterplatte?
- Tipps zur Auswahl des richtigen FR4-Materials
In der Welt der Elektronik und der Leiterplattenfertigung kann die Wahl des richtigen Substratmaterials für Ihr Design den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Das FR4-Substrat wird aufgrund seiner hervorragenden mechanischen Festigkeit, elektrischen Isolierung sowie seiner Beständigkeit gegen Hitze und Chemikalien in der Industrie weit verbreitet eingesetzt. In diesem Artikel beleuchten wir die Eigenschaften und Vorteile des FR4-Substrats, seine Verwendung in Leiterplatten sowie einige Einschränkungen und Tipps zur Auswahl des richtigen FR4-Materials.
Was ist FR4-Substratmaterial?
FR4-Substrat steht für „Flame Retardant 4“, was darauf hinweist, dass dieses Substrat so entwickelt wurde, dass es der Ausbreitung von Flammen widersteht und bestimmte Brandsicherheitsstandards erfüllt. FR4-flammhemmende Materialien werden dort eingesetzt, wo Brandsicherheit eine Rolle spielt, etwa in elektronischen oder elektrischen Systemen. Die Flammhemmung dient als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme in Umgebungen mit Brandrisiko.
Es handelt sich um eine Art Substrat, das bei der Herstellung elektrischer Komponenten verwendet wird und besonders häufig in der Leiterplattenfertigung zum Einsatz kommt. Dieses Substrat besteht unter anderem aus Glasfaser, die für mechanische Festigkeit sorgt, sowie aus Epoxidharz. Die Kombination dieser beiden Materialien bildet eine isolierende Matrix. FR4-Substrate bieten eine hervorragende elektrische Isolierung, mechanische Festigkeit und Schutz für die elektrischen Komponenten auf der Leiterplatte. Sie sind hitze- und chemikalienbeständig, was sie für zahlreiche Anwendungen geeignet macht.
FR4-Substrate sind vor allem für ihre Langlebigkeit und mechanische Stabilität bekannt, die der Leiterplatte Maßhaltigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Feuchtigkeit verleihen. Sie werden aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit häufig eingesetzt. Ihre ausgezeichnete elektrische Isolierung reduziert das Risiko von Kurzschlüssen und erhöht die Zuverlässigkeit der Signalübertragung. Dank ihrer Maßstabilität behalten FR4-Substrate auch unter unterschiedlichen Bedingungen ihre Form, was für die korrekte Montage elektrischer Komponenten auf Leiterplatten entscheidend ist.
Wenn Sie Ihr eigenes FR4-Substrat benötigen, können Sie es über die Website von JLCPCB beziehen. Die Forscher im JLCPCB-Labor arbeiten effizient und liefern hochwertige Produkte innerhalb von 2–4 Werktagen.
(Bildnachweis: Jichangsheng Technology)
Welche Eigenschaften hat das FR4-Substrat?
Es sind die Eigenschaften des FR4-Substrats, die es so nützlich und einzigartig machen. Unter den zahlreichen Eigenschaften sollen hier einige hervorgehoben werden:
GUTE DIELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN: FR4-Substrate bieten einen hohen Widerstand gegen elektrischen Stromfluss. Durch diesen hohen Widerstand werden Signalverluste und Störungen zwischen den Leiterbahnen minimiert.
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT: FR4 kann relativ hohen Temperaturen standhalten, in der Regel bis etwa 130 bis 140 Grad. Diese Eigenschaft ermöglicht den Einsatz von FR4-Substraten in Geräten mit erhöhten Betriebstemperaturen.
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT: FR4-Substrate weisen eine gute Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien, einschließlich verschiedener Säuren, auf, denen sie während der elektronischen Fertigungsprozesse ausgesetzt sein können. Diese Beständigkeit schützt das Substrat vor Beschädigungen während solcher Prozesse.
FLAMMHEMMUNG: Eine der wichtigsten Eigenschaften des Substrats ist seine Flammhemmung. Dadurch kann das Material einer Entzündung widerstehen und trägt im Falle eines Brandes nicht zur Ausbreitung des Feuers bei. Diese Eigenschaft ist aus Sicherheitsgründen in elektronischen Geräten von entscheidender Bedeutung.
MECHANISCHE FESTIGKEIT: Die Glasfaser verleiht dem FR4-Substrat mechanische Festigkeit und Maßstabilität. Diese Eigenschaft verhindert, dass sich das Substrat während der Montage der Leiterplatte verbiegt.
ELEKTRISCHE ISOLIERUNG: FR4-Substrate bieten eine ausgezeichnete elektrische Isolierung und sind daher ideal für Anwendungen, bei denen eine Trennung leitfähiger Elemente erforderlich ist.
BEARBEITBARKEIT: FR4-Substrate lassen sich gut bearbeiten. Sie können gebohrt, gefräst und geätzt werden, um komplexe Leiterplattendesigns zu realisieren.
KOMPATIBILITÄT: Diese Substrate sind weitgehend kompatibel mit gängigen PCB-Fertigungsprozessen wie Bohren, Löten, Galvanisieren und der Bestückung elektrischer Komponenten. Aufgrund dieser Eigenschaft lassen sich FR4-Substrate leicht verarbeiten.
MAßSTABILITÄT: FR4 zeigt nur minimale Maßänderungen bei extremen Umweltbedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit oder wechselnden Temperaturen. Diese Stabilität macht das Substrat zuverlässig für den Einsatz in unterschiedlichen Geräten.
VERFÜGBARKEIT: FR4-Substrate sind leicht auf dem Markt erhältlich und können auch online bezogen werden. Eine der vertrauenswürdigen Plattformen ist JLCPCB, über die das gewünschte Produkt sicher bis nach Hause geliefert werden kann. Diese Eigenschaft erleichtert es Entwicklern, das passende FR4-Substrat auszuwählen und damit zu arbeiten.
WÄRMELEITFÄHIGKEIT: Die Wärmeleitfähigkeit beschreibt die Fähigkeit von FR4-Substraten, Wärme von elektrischen Komponenten abzuführen.
UMWELTFREUNDLICHKEIT: Aufgrund ihrer Flammhemmung und Langlebigkeit gelten FR4-Substrate im Allgemeinen als umweltfreundlich.
Wie wird FR4 in Leiterplatten verwendet?
Es gibt mehrere Schritte zur Herstellung einer FR4-Leiterplatte. Als Überblick lässt sich sagen, dass Hersteller FR4-Substratmaterial als Basis verwenden, um eine stabile Plattform für die Montage elektrischer Komponenten zu schaffen. Kupferleiterbahnen werden auf die FR4-Platten aufgebracht, um die elektrische Leitfähigkeit zu gewährleisten. Die FR4-Schichten dienen dabei als Isolationsschicht zwischen den Kupferbahnen und sorgen für eine ordnungsgemäße Signalübertragung. Im Folgenden wird das Verfahren in einzelnen Schritten beschrieben.
SCHRITT 1 DESIGNPHASE:
In dieser Phase wird das Leiterplattendesign mithilfe spezieller Software erstellt. Dabei werden die Positionen der verschiedenen elektrischen Komponenten festgelegt und alle notwendigen Designarbeiten durchgeführt.
SCHRITT 2 MATERIALVORBEREITUNG:
In diesem Schritt werden die Materialien vor der Fertigung vorbereitet. Die FR4-Platten werden entsprechend der gewünschten Dicke und weiteren Spezifikationen ausgewählt.
SCHRITT 3 SUBSTRATVORBEREITUNG:
Die FR4-Substratplatten werden vorbereitet, gereinigt und behandelt, um eine bessere Haftung zu erzielen. Zur Qualitätsverbesserung können mehrere Prozesse durchgeführt werden.
SCHRITT 4 KUPFERAUFBRINGUNG:
Kupfer wird auf die FR4-Platten aufgebracht, um leitfähige Bahnen zu erzeugen, die die Stromversorgung und Signalübertragung ermöglichen.
SCHRITT 5 ÜBERTRAGUNG:
Nach dem Aufbringen des Kupfers wird das PCB-Design übertragen. Dieser Prozess erfolgt mithilfe eines fotografischen Verfahrens unter Verwendung von UV-Licht.
SCHRITT 6 ÄTZEN:
Unerwünschtes Kupfer wird entfernt, während das benötigte Kupfer auf der Leiterplatte erhalten bleibt.
SCHRITT 7 MECHANISCHE BEARBEITUNG:
In das FR4 werden Bohrungen eingebracht, um die verschiedenen Leiterplattenlagen miteinander zu verbinden. Die Bohrlöcher werden mit einer dünnen Kupferschicht beschichtet, um elektrische Leitfähigkeit und Lötbarkeit zu gewährleisten. Anschließend wird eine Lötstoppmaske auf die Kupferleiterbahnen aufgebracht, um Oxidation zu verhindern und die Isolierung zu verbessern.
SCHRITT 8 OBERFLÄCHENVEREDLUNG:
Zur Unterstützung des Lötprozesses und zum Schutz vor Oxidation erhält die Leiterplatte eine Oberflächenveredelung.
SCHRITT 9 KENNZEICHNUNG:
Markierungen wie Logos oder andere wichtige Hinweise werden auf die Leiterplatte gedruckt. Diese Markierungen werden als Siebdruck bezeichnet.
SCHRITT 10 TESTEN:
Die fertige Leiterplatte durchläuft verschiedene Tests, um Funktion, Qualität und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Damit ist der Herstellungsprozess abgeschlossen. Es ist zu beachten, dass unterschiedliche Hersteller unterschiedliche Verfahren anwenden können und diese Schritte nicht bei jeder Leiterplatte identisch sind.
Wann ist FR4 nicht das beste Material für Ihre Leiterplatte?
Es stellt sich die Frage, wann FR4 für ein Gerät oder eine Leiterplatte nicht die beste Wahl ist. Bisher wurden hauptsächlich die Vorteile betrachtet, doch auch FR4 hat Einschränkungen. Hier sind einige Gründe, warum FR4 möglicherweise nicht geeignet ist:
RAUE UMGEBUNGEN:
FR4-Substrate sind zwar beständig gegen Chemikalien und erhöhte Temperaturen, doch bei extrem aggressiven chemischen Umgebungen stoßen sie an ihre Grenzen und sind dann nicht mehr geeignet.
HOHE FREQUENZEN:
Für Anwendungen mit sehr hohen Signalgeschwindigkeiten oder im Mikrowellenbereich ist FR4 weniger geeignet. In solchen Fällen sind Alternativen wie keramische Substrate besser geeignet.
HOHE TEMPERATUREN:
FR4 bietet nur eine begrenzte Temperaturbeständigkeit. Für Anwendungen in sehr heißen Umgebungen ist dieses Material daher nicht ideal.
SEHR DÜNNE DESIGNS:
Für extrem dünne oder sehr kleine Designs ist FR4 möglicherweise ungeeignet. Alternativen wie flexible Leiterplatten können hier besser funktionieren.
Diese Einschränkungen hängen zudem von den jeweiligen Designanforderungen, Spezifikationen und der Einschätzung des PCB-Designers ab.
Tipps zur Auswahl des richtigen FR4-Materials
Hier sind einige Tipps, die Ihnen bei der Auswahl des richtigen FR4-Substrats helfen werden.
DICKE:
Die Dicke der FR4-Platten bestimmt, ob eine höhere mechanische Festigkeit oder ein kompakteres Design erzielt werden soll.
GLASÜBERGANGSTEMPERATUR:
Die Glasübergangstemperatur ist eine entscheidende Eigenschaft von FR4. Sie beschreibt die Temperatur, bei der das Material von einem starren in einen flexibleren Zustand übergeht. Wählen Sie eine ausreichend hohe Tg, um Leistungsprobleme zu vermeiden.
KUPFERGEWICHT:
Das Kupfergewicht beeinflusst die Stromtragfähigkeit. Schwereres Kupfer bietet bessere Leitfähigkeit, erhöht jedoch die Kosten und den Fertigungsaufwand. Leichteres Kupfer ist günstiger, bietet aber geringere Leitfähigkeit.
FLAMMHEMMUNG:
Achten Sie darauf, dass das FR4-Material den relevanten Industriestandards entspricht, um Sicherheits- und Normanforderungen zu erfüllen.
KOSTEN:
Die Kosten variieren je nach Spezifikation. Für einfache Projekte können günstigere Materialien ausreichen, während für professionelle Anwendungen hochwertigere Substrate sinnvoll sind.
LIEFERANTENUNTERSTÜTZUNG:
Stellen Sie sicher, dass Sie direkten Kontakt zum Lieferanten haben, da dieser am besten über die Kompatibilität des Substrats mit Ihrem Leiterplattendesign informieren kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das FR4-Substrat eine ausgezeichnete Wahl für Leiterplattendesigns darstellt und zuverlässige Leistung bei guter Wirtschaftlichkeit bietet. Eigenschaften wie gute dielektrische und chemische Beständigkeit, Flammhemmung, mechanische Festigkeit und Maßstabilität machen es zu einem unverzichtbaren Material in der Industrie. Dennoch sollten Einschränkungen in chemisch aggressiven Umgebungen, bei hohen Temperaturen und bei sehr dünnen Designs berücksichtigt werden. Durch die Beachtung wichtiger Faktoren wie Dicke, Glasübergangstemperatur, Kupfergewicht, Flammhemmung, Kosten und Lieferantenunterstützung können Sie das Potenzial Ihres FR4-Substrats optimal ausschöpfen und eine hochwertige Leiterplattenfertigung erreichen.