This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Wie man Lötflussmittel für SMD-Nacharbeit und -Reparatur verwendet (Schritt für Schritt)

Ursprünglich veröffentlicht Sep 11, 2026, aktualisiert Sep 11, 2026

6 min

Inhaltsverzeichnis
  • Schritt für Schritt: Wie man Löflussmittel für SMD-Rework verwendet
  • Praktische Tipps zur Verwendung von Flussmittel während des SMD-Reworks
  • Fazit

Die korrekte Verwendung von Flussmittel ist entscheidend für SMD-Rework und -Reparatur. Dieser Leitfaden beantwortet zentrale Fragen, zeigt Schritt-für-Schritt-Techniken und teilt praktische Tipps für zuverlässige Lötstellen.

Bevor wir in den Schritt-für-Schritt-Prozess einsteigen, beantworten wir die häufigsten praktischen Fragen, die bei der Verwendung von Löflussmittel für SMD-Rework und -Reparatur gestellt werden.

F1: Sollte man immer Flussmittel vor dem Entlöten auftragen?

Ja. Das Auftragen von Flussmittel vor dem Entlöten hilft, die Wärme vom Kolben/Heißluft schneller auf die Lötstelle zu übertragen, wodurch die thermische Belastung des Bauteils und des PCB-Pads reduziert wird.

F2: Sollte man während des SMD-Reworks Flussmittel erneut auftragen?

Absolut. Sobald das alte Bauteil entfernt ist, ist das alte Flussmittel verbraucht. Sie müssen den Bereich reinigen und frisches Flussmittel auftragen, bevor Sie das neue Bauteil platzieren, um eine gute Verbindung zu gewährleisten.

F3: Welches Flussmittel sollte man für empfindliche Bauteile verwenden?

Verwenden Sie No-Clean (NC) oder Rosin Mildly Activated (RMA) Gel-Flussmittel. Vermeiden Sie wasserlösliches (OA) Flussmittel für Rework, es sei denn, Sie können die Platine sofort reinigen, da Rückstände, die unter dem Bauteil eingeschlossen werden, Korrosion verursachen können.

F4: Wo sollte man Flussmittel während des SMD-Reworks auftragen – auf Pads, Anschlüsse oder beide?

Tragen Sie Flussmittel in erster Linie auf die Pads auf der Platine auf. Wenn Sie ein Bauteil wiederverwenden, können Sie auch die Anschlüsse/Kugeln mit Flussmittel behandeln.

F5: Wie viel Flussmittel ist zu viel beim Rework?

Überschüssiges Flussmittel kann während des Heißluft-Reflows unter dem Bauteil kochen und verursachen, dass das Bauteil „popcornt" oder sich aus der Ausrichtung verschiebt. Verwenden Sie gerade genug, um die Pads zu benetzen.

F6: Kann Flussmittel Pads oder die Platine während des Reworks beschädigen?

Flussmittel selbst beschädigt in der Regel keine Pads, aber Flussmittelerschöpfung führt zu Überhitzung. Wenn das Flussmittel verbrennt und Sie weiterhitze zuführen, riskieren Sie, die Pads abzuheben. Frisches Flussmittel auf der Lötstelle schützt das Pad.

Schritt für Schritt: Wie man Löflussmittel für SMD-Rework verwendet

1. Thermische Kopplung zum Entfernen: Tragen Sie eine großzügige Menge Flussmittel auf die vorhandenen Bauteilanschlüsse auf. Vor dem Auftragen von Heißluft wirkt dieses Flussmittel als thermische Brücke, die Wärme von der Düse effizient auf die Lötlegierung überträgt. Ohne Flussmittel oxidiert die Heißluft die Lötstellen weiter, was höhere Temperaturen erfordert, um den Schmelzpunkt (Liquidus) zu erreichen.

2. Stellenbereinigung (Entlötlitze): Sobald das Bauteil entfernt ist, tragen Sie frisches klebriges Flussmittel über dem restlichen Lot auf den Pads auf. Verwenden Sie eine Entlötlitze (Wick), um die alte Legierung zu entfernen. Entscheidend: Verwenden Sie niemals trockene Litze auf einem trockenen Pad; die Reibung wird die Kupferleiterbahnen abheben. Das Flussmittel schmiert die Litze und stellt sicher, dass das alte Lot sofort in die Litze fließt. Reinigen Sie den Bereich gründlich mit IPA, um verkohlte Rückstände zu entfernen.

3. Kontrollierte Flussmittelablagerung: Tragen Sie einen sehr dünnen Film klebriges Gel-Flussmittel auf die sauberen Pads auf. Verwenden Sie hier kein flüssiges Flussmittel, da es verdampft, bevor das neue Bauteil platziert wird. Das Ziel ist, gerade genug Klebrigkeit zu bieten, um das Bauteil gegen den Luftstrom an Ort und Stelle zu halten, aber nicht genug, um es „schwimmen" oder verrutschen zu lassen.

4. Reflow & Selbstausrichtung: Platzieren Sie das neue Bauteil auf den mit Flussmittel behandelten Pads. Tragen Sie Heißluft mit einer niedrigen Luftstromeinstellung auf. Während das Flussmittel aktiviert wird, reinigt es die Pads und Anschlüsse. Wenn die Lotpaste (oder vorverzinnten Pads) den Schmelzpunkt erreicht, zieht die hohe Oberflächenspannung des geschmolzenen Lots – unterstützt durch das Flussmittel – das Bauteil in perfekte Ausrichtung mit den Pads (der „Selbstausrichtungsmechanismus").

SMD rework

Abbildung: Schritt-für-Schritt-visuelle Anleitung für SMD-Rework: Flussmittel zum Entfernen, Reinigen der Pads mit Litze, Flussmittel zum Platzieren und Heißluft-Reflow.

Praktische Tipps zur Verwendung von Flussmittel während des SMD-Reworks

● Gel-Flussmittel verwenden: Flüssiges Flussmittel verdampft zu schnell unter Heißluft. Gel bleibt länger aktiv.

● Belüftung: Rework erzeugt erheblichen Rauch; sorgen Sie für guten Luftstrom.

● Nachbarn mit Kapton-Band abschirmen: Flussmittelspritzer und Hitze können benachbarte Bauteile beeinträchtigen. Decken Sie umliegende Bereiche mit Polyimid- (Kapton-) Band ab, um einen thermischen und chemischen Schutz zu schaffen.

● Den „Schwebe"-Effekt vermeiden: Erzeugen Sie keine Flussmittelpfütze. Wenn die Schicht zu dick ist, „surft" das Bauteil auf dem kochenden Flussmittel und verrutscht von den Pads. Verwenden Sie nur einen dünnen Film.

● Vor neuer Anwendung reinigen: Reinigen Sie immer verkohltes altes Flussmittel mit IPA, bevor Sie frisches Flussmittel auftragen. Das Auftragen von neuem Flussmittel über verbrannte Rückstände erzeugt eine thermische Barriere, die die Wärmeübertragung behindert.

● Den Bereich leicht vorheizen: Erwärmen Sie die Pads leicht, bevor Sie Heißluft auftragen. Dies reduziert den Thermoschock und hilft dem Flussmittel, gleichmäßig zu aktivieren.

● Minimalen Luftstrom verwenden: Halten Sie die Heißluftgeschwindigkeit niedrig, um zu vermeiden, dass kleine Bauteile während des Reflows von den Pads geblasen werden.

● Die Düse korrekt anwinkeln: Positionieren Sie die Heißluftdüse in einem Winkel von ~45° zur Platine. Dies verbessert die Wärmeübertragung und minimiert gleichzeitig Flussmittelspritzer.

● Kreuzkontamination vermeiden: Verwenden Sie einen dedizierten Pinsel oder Applikator für Flussmittel. Berühren Sie mit Flussmittel behandelte Pads nicht mit Pinzetten, die andere Bauteile gehandhabt haben.

● Farbänderungen des Flussmittels überwachen: Einige Flussmittel dunkeln nach, wenn sie die Aktivierungstemperatur erreichen. Nutzen Sie dies als visuellen Hinweis für die richtige Erwärmung.

Fazit

Die richtige Flussmittelanwendung ist wesentlich für sicheres und zuverlässiges SMD-Rework und -Reparatur. Die Verwendung des richtigen Flussmitteltyps, das gleichmäßige Auftragen und die Kontrolle von Hitze und Luftstrom helfen, Padsbeschädigungen und Fehlausrichtungen von Bauteilen zu vermeiden.

Die Befolgung praktischer Tipps – wie das Vorheizen von Pads, das korrekte Anwinkeln der Heißluftdüse und die Überwachung der Flussmittelaktivierung – gewährleistet gleichmäßigen Lotfluss, starke Lötstellen und langfristige Platinenzuverlässigkeit.