Der ultimative Leitfaden für Sicherungssymbole in Schaltplänen, PCB-Design und elektrischem Schutz
17 min
- Wie sieht ein Sicherungssymbol in einem Schaltplan aus?
- IEC- vs. ANSI-Sicherungssymbol - Hauptunterschiede
- Symbol für verschiedene Sicherungstypen
- So lesen Sie Sicherungssymbole in Schaltplänen
- Häufige Fehler bei der Verwendung von Sicherungssymbolen
- Sicherungssymbol in realen Schaltplänen (Praktische Beispiele)
- Sicherungssymbol vs. reale Komponente
- Sicherungssymbol vs. Widerstandssymbol
- Sicherungssymbol vs. Leistungsschaltersymbol
- Sicherungssymbol im PCB-Design
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Fazit
Wichtige Erkenntnisse zu Sicherungssymbolen
1. Das Sicherungssymbol repräsentiert Überstromschutz: Es zeigt genau, wo der Stromkreis Fehlerströme unterbricht.
2. Immer in Reihe geschaltet: Niemals parallel; es muss direkt auf der Versorgungsschiene sitzen.
3. IEC- und ANSI-Symbole unterscheiden sich visuell: IEC verwendet ein Rechteck mit inneren vertikalen Linien; ANSI verwendet entweder ein Rechteck mit einer Mittellinie oder eine S-Kurve.
4. Die Beschriftung definiert Typ und Nennwerte: Immer Kennzeichnung (F1), Auslösecharakteristik (F/T), Ampere und Volt angeben.
5. Entscheidend für PCB-Sicherheit und Zertifizierung: Eine korrekte Symboldokumentation ist nach UL- und CE-Normen erforderlich.
In fast jedem elektrischen Schaltplan findet man ein Sicherungssymbol, eine kleine, aber entscheidende Markierung, die Ingenieuren genau zeigt, wo der Überstromschutz platziert ist. Ob Sie zum ersten Mal einen Schaltplan lesen oder eine Leiterplatte für die Produktion entwerfen, das Verständnis des elektrischen Sicherungssymbols, seines Aussehens und der Interpretation seiner Beschriftungen ist eine grundlegende Fähigkeit.
Dieser Leitfaden behandelt das Schaltplansymbol für eine Sicherung von Grund auf und richtet sich sowohl an Anfänger als auch an praktizierende Ingenieure. In diesem Leitfaden lernen Sie:
1. Die Bedeutung des Sicherungssymbols in Schaltplänen
2. Unterschiede zwischen IEC- und ANSI-Symbolen
3. Arten von Sicherungssymbolen (flink, träge, thermisch)
4. So lesen Sie Sicherungsnennwerte und Beschriftungen
5. Wie Sicherungen im PCB-Design verwendet werden
6. Häufige Schaltplanfehler, die Sie vermeiden sollten

Wie sieht ein Sicherungssymbol in einem Schaltplan aus?
Das Sicherungssymbol in einem Schaltplan variiert je nach verwendetem Standard, aber alle Versionen teilen dieselbe grundlegende Idee: eine durch eine bestimmte Form unterbrochene Schaltungslinie, die das verbrauchbare Sicherungselement darstellt. In praktischen Schaltplänen wird das Sicherungssymbol immer in Reihe mit der Versorgungsschiene platziert.
IEC- vs. ANSI-Sicherungssymbol - Hauptunterschiede
Wenn Sie sich fragen, wie ein Sicherungssymbol aussieht, hängt das genaue Erscheinungsbild davon ab, ob der Schaltplan internationalen oder nordamerikanischen Konventionen folgt.
In IEC-Zeichnungen sehen Sie typischerweise ein rechteckiges Symbol mit inneren vertikalen Linien, während ANSI-Diagramme oft entweder ein Rechteck mit einer durchgehenden Mittellinie oder ein gekrümmtes Element zeigen, das den Sicherungsdraht darstellt.
Das Erkennen dieser unterschiedlichen Formen ist bei der Arbeit mit internationalen Designs unerlässlich.

Abbildung: Zeigt das IEC-Standard-Sicherungssymbol neben den zwei IEEE-ANSI-Standard-Sicherungssymbolen.
IEC-Sicherungssymbol (IEC-60617-Standard)
Der IEC-Standard verwendet eine kastenförmige Form, bei der die Verbindungsleitungen auf die Außenkanten des Kastens treffen und innere vertikale Linien oder kleine segmentierte Blöcke in der Nähe der Enden aufweisen. Diese abstrakte geometrische Form wird stark in europäischen, asiatischen und globalen Produktschaltplänen bevorzugt.
ANSI-Sicherungssymbol (IEEE/ANSI-Standard)
Der IEEE/ANSI-Standard ist einzigartig, da er zwei akzeptierte Formen bietet. Die erste ist ein rechteckiger Kasten mit einer durchgehenden Linie, die direkt durch die Mitte verläuft. Die zweite ist eine beschreibendere Darstellung des physischen Drahtes unter Verwendung einer S-Kurve oder Schleife mit kleinen Anschlusskreisen. Beide werden hauptsächlich im Ingenieurwesen der Vereinigten Staaten und Kanadas verwendet.
| Merkmal | IEC (IEC 60617-7) | ANSI / IEEE (Y32.2) |
|---|---|---|
| Erscheinungsbild | Rechteck mit inneren vertikalen Linien in der Nähe der Enden | Rechteck mit Mittellinie ODER S-Kurven-Element |
| Verwendung in | Europa, Asien, globale Produkte | USA, einige kanadische Designs |
| Formphilosophie | Kastenförmig, segmentiert | Kastenförmig mit durchgehender Linie oder beschreibendem Wellendraht |
| Normungsgremium | Internationale Elektrotechnische Kommission | IEEE / Amerikanisches Nationales Normungsinstitut |
Welchen Sicherungssymbol-Standard sollten Sie verwenden?
- Entwurf für internationale oder europäische Märkte → IEC verwenden
- Entwurf für den US-Markt → ANSI verwenden
- Verwendung eines EDA-Tools → Bibliotheksstandard prüfen, bevor Symbole über Schaltplanseiten hinweg gemischt werden (EasyEDA und KiCad verwenden standardmäßig IEC; ältere Eagle-Bibliotheken verwenden oft standardmäßig ANSI)
Symbol für verschiedene Sicherungstypen
Nicht alle Sicherungen sind identisch, und Schaltpläne unterscheiden zwischen ihnen durch Symbolvarianten oder Beschriftungen.

Abbildung: Acht Arten von Sicherungssymbolen, einschließlich generisch, flink, träge, thermisch, Polyfuse PTC, Sicherungs-Lasttrennschalter, Sicherung mit Auslösestift und Ölsicherung.
Generisches Sicherungssymbol
Das Standardsymbol ohne zusätzliche Markierungen. Wird verwendet, wenn der Sicherungstyp separat in der Stückliste (BOM) angegeben ist oder wenn die Auslösecharakteristik für den Schaltplan nicht kritisch ist.
Symbol für flinke Sicherung (F / FF)
- Visuelle Details: In detaillierten Schaltplänen wird dies oft durch ein IEC-Sicherungssymbol mit einem ausgefüllten Punkt im rechten Segment des Kastens dargestellt.
- Gekennzeichnet mit "F" (flink) oder "FF" (superflink) vor dem Nennstrom.
- Reagiert fast augenblicklich auf Überstrom, ohne Verzögerung.
- Verwendet in Präzisions-Analogschaltungen, Messgeräten und Designs, die keine Stromstöße tolerieren können.
Symbol für träge Sicherung (Zeitverzögert) (T / TT)
- Visuelle Details: Visuell dargestellt durch zwei gefüllte Halbkreise, die sich in der Mitte treffen (ähnlich einer Sanduhr) im rechten Segment des IEC-Symbols.
- Gekennzeichnet mit "T" (zeitverzögert/träge) oder "TT" (sehr träge).
- Toleriert kurze Einschaltströme, bevor sie auslöst.
- Üblich in Motorantriebsschaltungen, Schaltnetzteilen und Transformator-Primärseiten.
Thermisches Sicherungssymbol
- Visuelle Details: Gezeichnet als Rechteck mit einer diagonalen Linie von unten links nach oben rechts, begleitet von einer "t°"-Markierung darunter.
- Reagiert auf Temperatur, nicht auf Strom.
- Gekennzeichnet mit einer Auslösetemperatur (z. B. TF 73°C) anstelle eines Nennstroms.
- Üblich in Geräten wie Haartrocknern, Kaffeemaschinen und Akkupacks.
Polyfuse (PTC-Sicherungssymbol, selbstrückstellend)
- Visuelle Details: Dargestellt als Standard-Widerstandssymbol (entweder eine Zickzacklinie oder ein rechteckiger Kasten) mit einer diagonalen Linie, die es durchkreuzt und eine kleine flache horizontale Basis aufweist, begleitet von einer "+t°"-Markierung.
- Polymere Positive-Temperaturkoeffizient (PTC)-Vorrichtung.
- Löst bei übermäßiger strominduzierter Wärme aus und setzt sich dann beim Abkühlen automatisch zurück.
- Kein Austausch nach einem Fehler erforderlich, da sich der Stromkreis von selbst erholt.
Sicherungs-Lasttrennschalter-Symbol
- Visuelle Details: Gezeichnet als Schaltkontakt, der diagonal nach oben schwenkt, wobei der Sicherungskasten direkt auf der beweglichen Schwenklinie gezeichnet ist.
- Kombiniert Sicherung und Schalter in einem Symbol, üblich in industriellen Schaltschrankplänen und Verteilerkästen. Zeigt an, dass das Gerät sowohl den Stromkreis trennen als auch vor Überstrom schützen kann.
Symbol für Sicherung mit Auslösestift
- Visuelle Details: Ein Standard-Sicherungskasten mit einer vertikalen Linie, die von der unteren Mitte nach unten verläuft und durch einen Spalt unterbrochen ist, sodass sie gestrichelt erscheint.
- Enthält einen federbelasteten Stift (Auslösestift), der sich beim Auslösen der Sicherung nach außen bewegt.
- Wird verwendet, um einen Mikroschalter für eine ferne Sicherungsausfallanzeige zu betätigen oder einen mehrpoligen Schalter/Leistungsschalter automatisch auszulösen.
- Hauptsächlich in industriellen Mittel- und Hochspannungsanwendungen zu finden.
Ölsicherungssymbol
- Visuelle Details: Dargestellt durch ein äußeres Rechteck, das ein kleineres inneres Rechteck umschließt, wobei die Schaltungslinie hindurchführt und sich ein ausgefüllter Punkt in der genauen Mitte befindet.
- Stellt eine Sicherung dar, bei der das Schmelzelement vollständig in ein Ölbad eingetaucht ist, um Hochspannungslichtbögen sicher zu löschen.
- Fast ausschließlich in Hochspannungs-Energieverteilungsnetzen und Umspannwerken verwendet.
So lesen Sie Sicherungssymbole in Schaltplänen
Das Lesen von Sicherungssymbolen ist für die Fehlersuche und den sicheren Systementwurf unerlässlich. Befolgen Sie diese Schritte, um sie genau zu interpretieren.
1. Lokalisieren Sie das Sicherungssymbol
Sicherungssymbole werden in Reihe mit dem geschützten Stromkreis platziert, typischerweise in der Nähe der Stromquelle oder des Eingangs des Teilstromkreises. Die Verfolgung des Pfads zeigt, welche nachgelagerten Komponenten geschützt werden.
2. Bestätigen Sie den Sicherungssymbol-Standard (IEC vs. ANSI)
Überprüfen Sie die Legende des Diagramms. Zu wissen, ob IEC (rechteckige Kästen) oder ANSI/IEEE (S-Kurven oder Kästen mit Mittellinie) verwendet wird, verhindert Verwechslungen von Sicherungen mit Widerständen.
3. Identifizieren Sie den Sicherungstyp anhand grafischer Merkmale
Untersuchen Sie die Kernform und alle zusätzlichen grafischen Elemente, die daran angebracht sind. Diese visuellen Hinweise bestimmen, wie die Sicherung funktioniert:
- Einfaches Symbol: Allzweckschutz.
- Punkte oder Sanduhren: Zeigen flinke (ausgefüllter Punkt) oder träge (Sanduhr) Eigenschaften an.
- Diagonale Linien oder "t°": Weisen auf thermische Sicherungen oder rückstellbare PTC-Vorrichtungen hin.
- Mechanische Ergänzungen: Elemente wie Schaltkontakte (Sicherungs-Lasttrennschalter), Hilfssignalkontakte oder Auslösestifte zeigen Überwachungs-, Trenn- oder mechanische Auslösefunktionen an.
4. Dekodieren Sie die Nennwerte und Beschriftungen
Lesen Sie schließlich die alphanumerischen Beschriftungen neben dem Symbol. Dieser Text gibt die Spezifikationen der physischen Komponente an:
- Referenzkennzeichnungen (F, FU): Moderne EDA-Tools verwenden Bezeichnungen wie F1 oder F2, während ältere Industriediagramme oft FU1 verwenden.
- Nennstrom (A): Der maximale sichere Betriebsstrom (z. B. 2A).
- Nennspannung (V): Muss die Versorgungsspannung des Stromkreises sicher überschreiten (z. B. 250V), um ein sicheres Ausschaltvermögen zu gewährleisten.
- Auslösecharakteristik: Normalerweise mit 'F' (flink) oder 'T' (zeitverzögert/träge) gekennzeichnet.
Beispiel: Dekodierung einer vollständigen Sicherungsbeschriftung
F1 T 1.6A 250V
Gelesen als: Sicherung 1 | Zeitverzögert (träge) | 1,6A Nennstrom | 250V Nennspannung

Abbildung: Beschriftetes Sicherungssymbol in einem Schaltplan, das die Referenzkennzeichnung F1, den trägen Typ, den Nennstrom und die Nennspannung erklärt
Häufige Fehler bei der Verwendung von Sicherungssymbolen
Diese treten wiederholt bei Design-Reviews, Fertigungsübergaben und Zertifizierungsaudits auf.
Mischen von IEC- und ANSI-Standards
Auftragsfertiger und Zertifizierungsprüfer erwarten einen durchgängig einheitlichen Standard. Gemischte Schaltpläne verlangsamen die Überprüfung und erzeugen Mehrdeutigkeiten bei der Bauteilbeschaffung.
Fehlende Nennspannungen
Der Nennstrom erhält Aufmerksamkeit, während die Nennspannung oft vernachlässigt wird. Eine Sicherung mit unzureichender Nennspannung kann bei einem Fehler intern einen Lichtbogen bilden, anstatt sauber zu unterbrechen.
Falscher Sicherungstyp (F vs. T)
Gleicher Nennstrom, falscher Typ: Die Sicherung wird entweder beim normalen Einschaltstromstoß auslösen oder nicht schnell genug schützen. Die F/T-Beschriftung im Schaltplan dient genau dazu, dies zu verhindern.
Falsche Platzierung im Stromkreis
Beide Anschlüsse müssen mit verschiedenen Netzen verbunden sein. Gleiches Netz an beiden Anschlüssen bedeutet, dass die Sicherung überbrückt ist und keinen Schutz bietet. Die ERC (Elektrische Regelkontrolle) fängt dies normalerweise ab, aber überprüfen Sie es manuell.
Ignorieren rückstellbarer Sicherungen (PTC)
Für USB-betriebene oder batteriebetriebene Verbraucherdesigns ist eine PTC-Sicherung oft die richtige Wahl. Viele Designer verwenden standardmäßig ein normales Sicherungssymbol, ohne zu bedenken, dass eine selbstzurücksetzende Vorrichtung dem Endbenutzer besser dient.
Sicherungssymbol in realen Schaltplänen (Praktische Beispiele)
Ein Sicherungssymbol isoliert zu sehen ist nützlich, aber das Verständnis, wie sich ein Sicherungssymbol in einem Schaltplan in realen Anwendungen verhält, bietet praktische Klarheit.
Abbildung: Beispiele für Sicherungssymbole in Netzteil-, Automobil-, Niederspannungs-PCB- und industriellen Steuerungsschaltplänen
Sicherungssymbol in Netzteilschaltungen
In Netzteilen (SMPS, Adapter, Ladegeräte) wird das Sicherungssymbol am Eingang platziert, um das gesamte System zu schützen.
- In Reihe mit dem AC/DC-Eingang positioniert
- Vor Transformatoren oder Reglern angeordnet
- Schützt die gesamte nachgelagerte Schaltung
Sicherungssymbol in Automobilschaltungen
Automobilsysteme verteilen Strom von einer zentralen Batterie an mehrere Teilsysteme, die jeweils Schutz benötigen.
- Jeder Zweig enthält eine eigene Sicherung
- Üblich bei Scheinwerfern, Steuergeräten (ECU), Infotainment
- Verhindert, dass ein Fehler das gesamte Fahrzeug beeinträchtigt
Sicherungssymbol im PCB-Schutz (Niederspannung)
In USB-betriebenen Geräten und eingebetteten Systemen werden rückstellbare Sicherungen häufig verwendet.
- Verwendet PTC-/Polyfuse-Symbole
- Setzt sich nach einem Fehler automatisch zurück
- Eliminiert den manuellen Sicherungsaustausch
Sicherungssymbol in industriellen Steuerungsschaltungen
Industriesysteme verarbeiten hohe Ströme und benötigen sowohl Schutz als auch Trennung.
- Oft mit Schalter kombiniert (Sicherungs-Lasttrennschalter)
- Verwendet in Motorantrieben und Schalttafeln
- Ermöglicht sichere Wartung und Abschaltung
Sicherungssymbol vs. reale Komponente
Das Sicherungssymbol in einem Schaltplan repräsentiert die Funktion, nicht die physische Form. In realen Designs wird dasselbe Symbol je nach Anwendung und Umgebung auf sehr unterschiedliche Komponenten abgebildet.
Abbildung: Vergleich von Standard-Schaltplansicherungssymbolen mit realistischen Darstellungen einer Glasrohrsicherung, SMD-Chip-Sicherung, Automobil-Flachsicherung, PTC-Polyfuse, Thermosicherung und HRC-Industriesicherung.
Glasrohrsicherung vs. Schaltplansymbol (Durchsteckmontage)
In Netz- und Hochspannungsanwendungen repräsentiert das Schaltplansicherungssymbol oft eine zylindrische Glasrohrsicherung (z. B. 5×20 mm) mit Metallendkappen.
- Verwendet Durchsteck-Sicherungshalter oder -Clips
- Leicht vom Benutzer austauschbar
- Üblich in Netzteilen, Geräten, AC-Eingangsstufen
SMD-Sicherung vs. Schaltplansymbol (Oberflächenmontage)
In kompakter Elektronik wird dasselbe Schaltplansicherungssymbol auf eine SMD-Chip-Sicherung abgebildet, die einem kleinen Widerstand oder Kondensator ähnelt.
- Erhältlich in den Gehäusen 0603, 0805, 1206
- Direkt auf der Leiterplatte montiert
- Nach dem Löten nicht vom Benutzer austauschbar
Automobil-Flachsicherung vs. Schaltplansymbol (Hochstrom)
In Automobil- und Gleichstromsystemen repräsentiert das Sicherungssymbol eine Flachsicherung mit Kunststoffgehäuse und Metallkontakten.
- Verwendet in 12V/24V-Systemen
- Farbcodiert nach Nennstrom
- Montage über Flachsicherungshalter oder -Sockel
Sicherungs-Lasttrennschalter vs. Schaltplansymbol (Industrielle Trennung)
Das Sicherungs-Lasttrennschalter-Symbol repräsentiert eine Trenneinheit, die intern austauschbare Sicherungseinsätze enthält. Während der Schaltplan wie ein einfacher Schalter aussieht, der über einem Sicherungskasten schwenkt, sieht die physische Komponente oft ganz anders aus.
- Ähnelt physisch einem modularen Leitungsschutzschalter (MCB), enthält aber intern austauschbare Sicherungseinsätze.
- Wird über einen frontseitigen Kunststoffhebel oder -griff betätigt, um den Stromkreis sicher zu öffnen und auf die Sicherung zuzugreifen.
- Üblich in Hutschienen-Schalttafeln, Hauptschaltanlagen und Motorsteuerzentren.
Sicherung mit Auslösestift vs. Schaltplansymbol (Mechanische Auslösung)
Das Schaltplansymbol mit der nach unten gerichteten Linie entspricht einer großen, speziellen zylindrischen Sicherung mit einem federbetätigten Stift.
- Der Auslösestift wird beim Auslösen der Sicherung physisch aus dem Ende der Sicherung ausgestoßen
- Trifft physisch auf einen benachbarten Mikroschalter, um ferne Alarme auszulösen oder einen größeren Leistungsschalter auszulösen
- Üblich in Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen
Ölsicherung vs. Schaltplansymbol (Hochspannung)
Das eingerahmte Ölsicherungssymbol entspricht einer physischen Komponente, die wie eine schwere zylindrische Keramikkartusche mit dicken Metallendkappen und deutlichen O-Ring-Dichtungen aussieht.
- Entwickelt für die Installation und vollständige Untertauchung in einem ölgefüllten Schaltanlagengehäuse
- Das Ölbad unterdrückt und löscht massive elektrische Lichtbögen sicher
- Hauptsächlich in Energieversorgungs-Umspannwerken und Mittel- bis Hochspannungs-Energieverteilung verwendet
Abbildung: Vergleich von Schaltplan-Sicherungssymbolen mit realistischen Darstellungen eines Sicherungs-Lasttrennschalters, einer Sicherung mit Auslösestift und einer Ölsicherung.
Sicherungssymbol vs. Widerstandssymbol
Die häufigste Fehlinterpretation in Schaltplänen tritt zwischen Sicherungen und Widerständen auf, insbesondere beim Wechsel zwischen IEC- und ANSI-Zeichnungen.

Abbildung: Vergleich von IEC- und ANSI-Sicherungssymbolen mit ihren entsprechenden Widerstandssymbolen
| Merkmal | Sicherung | Widerstand |
|---|---|---|
| IEC-Symbol | Rechteck mit inneren vertikalen Linien | Rechteck, ohne innere Linien |
| ANSI-Symbol | Rechteck mit Mittellinie ODER S-Kurven-Element | Zickzacklinie |
| Referenzkennzeichnung | F (z. B. F1) | R (z. B. R1) |
Funktionale Unterschiede zwischen Sicherungssymbol und Widerstandssymbol in Schaltungen
Während eine Sicherung bei Überstrom dauerhaft auslöst, um den Stromkreis zu schützen, bleibt ein Widerstand im Stromkreis und widersteht aktiv dem Strom, wobei er Energie als Wärme abführt.
Hinweis
So vermeiden Sie Fehlinterpretationen
Überprüfen Sie immer die Referenzkennzeichnung: F bedeutet Sicherung, R bedeutet Widerstand. Verlassen Sie sich niemals allein auf die Symbolform, wenn Ihnen der Zeichnungsstandard nicht vertraut ist. Wenn Sie Schutzsymbole vergleichen, ist es auch nützlich zu verstehen, wie sie sich von anderen Komponenten wie Widerständen (siehe unseren Leitfaden zu Widerstandssymbolen) und Dioden (siehe unseren Leitfaden zu Diodensymbolen) unterscheiden.
Sicherungssymbol vs. Leistungsschaltersymbol
Beide schützen vor Überstrom, aber sie arbeiten in unterschiedlichen Größenordnungen und verhalten sich nach einem Fehler unterschiedlich.
Eine Sicherung verwendet ein Rechteck oder ein gekrümmtes Element, während das Leistungsschaltersymbol typischerweise zwei Anschlusskreise aufweist, die durch einen nach oben gebogenen Bogen oder einen Schaltkontakt mit einem halbkreisförmigen Auslöseindikator verbunden sind.

Abbildung: Direkter Vergleich eines standardmäßigen Sicherungsschaltplansymbols und eines Leistungsschalter-Schaltplansymbols.
Funktionale Unterschiede zwischen Sicherung und Leistungsschalter (Austauschen vs. Zurücksetzen)
Eine ausgelöste Sicherung muss manuell durch eine neue Komponente ersetzt werden. Ein Leistungsschalter repräsentiert eine rückstellbare Vorrichtung, die manuell oder automatisch wieder eingeschaltet werden kann.
Hinweis
Wann welches Schutzgerät verwendet werden sollte
Sicherungen befinden sich typischerweise auf PCB-Ebene zum Schutz von Geräten und zeichnen sich durch sehr schnelle Reaktionszeiten aus. Leistungsschalter finden sich auf Schalttafel-Ebene oder in der Gebäudeverkabelung und ermöglichen oft eine einstellbare Selektivität.
Sicherungssymbol im PCB-Design
Im PCB-Design ist das Schaltplansymbol für eine Sicherung der Ausgangspunkt eines längeren Arbeitsablaufs, nicht der Endpunkt.
Arbeitsablauf vom Schaltplan zur Leiterplatte (Schritt für Schritt)
- Platzieren Sie das Sicherungssymbol in Ihrem Schaltplan (EasyEDA, KiCad, Altium, Eagle)
- Weisen Sie das Footprint zu, das zum physischen Gehäuse passt.
- Legen Sie den Wert (Nennstrom, Nennspannung, Auslösecharakteristik) in den Komponenteneigenschaften fest.
- Führen Sie die ERC (Elektrische Regelkontrolle) aus, die bestätigt, dass die Sicherung in Reihe liegt und nicht schwebend oder überbrückt ist.
Sicherungs-Footprints (SMD vs. Durchsteckmontage)
Das Schaltplansymbol ist gehäuseunabhängig. Eine 0805-Chip-Sicherung und eine 5×20mm-Glassicherung verwenden exakt dasselbe Schaltplansymbol.
- Durchsteckmontage: Fuse_Holder_Keystone_3557 oder ähnlicher Halter
- SMD: Fuse_1206 oder Fuse_0805 (Chip-Sicherung)
Um sicherzustellen, dass Sie Zugriff auf die genauen benötigten Komponenten haben, können Sie eine umfangreiche Bibliothek verifizierter Komponenten auf der JLCPCB-Teileseite durchsuchen.
Richtlinien zur Sicherungsplatzierung im PCB-Layout
- Immer in Reihe auf der Schiene platzieren, die sie schützt, niemals parallel.
- So nah wie möglich am Stromeinspeisepunkt halten, vor jeder Schienenverzweigung (oft ähnlich modelliert wie die Platzierung eines Entkopplungskondensators).
- Durchsteckmontage: nahe der Platinenkante, zugänglich für den Austausch im Feld.
- SMD: obere Schicht, klar im Siebdruck gekennzeichnet.
Vom Symbol zur Fertigung (Praktischer Arbeitsablauf)
In professionellen Arbeitsabläufen werden Schaltplansymbole direkt in fertigbare physische Layouts übersetzt. Sobald dies abgeschlossen ist, generieren Sie Gerber-Dateien. Das Footprint wird in den Kupfer- und Siebdrucklagen enthalten sein.

Abbildung: Zeigt eine identische Schaltung bestehend aus einem Steckverbinder, einer Sicherung und einem IC, dargestellt als Schaltplansymbol, als 2D-PCB-Footprint und als 3D-gerenderte Platinenansicht.
Mit einer schnellen Bearbeitungszeit (24 Stunden für die Fertigung) garantiert JLCPCB Präzisionsfertigung, sodass Ihr Sicherungsschutz nahtlos vom Schaltplan auf die physische Platine übertragen wird.
Laden Sie Ihre Gerber-Dateien bei JLCPCB hoch → Neue Benutzer erhalten Gutscheine für ihre erste Bestellung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F: Was macht eine Sicherung in einem Stromkreis?
Eine Sicherung fungiert als opferndes Sicherheitsbauteil. Sie schützt den Stromkreis vor Überstrombedingungen (wie Kurzschluss oder Überlast), indem ihr internes Element schmilzt und die elektrische Verbindung unterbricht.
F: Was ist ein Sicherungssymbol in einem Schaltplan?
Es stellt grafisch eine in Reihe geschaltete Überstromschutzvorrichtung dar. Seine Position, Typmarkierung und Beschriftungen bestimmen, wie der Stromkreis vor Fehlerströmen geschützt wird.
F: Wie sieht ein Sicherungssymbol aus?
Nach IEC-Normen ist es ein Rechteck mit inneren vertikalen Linien an den Enden. Nach ANSI/IEEE-Normen wird es entweder als Rechteck mit einer durchgehenden Mittellinie oder als S-Kurve/Wellenlinie dargestellt, die den internen Sicherungsdraht anzeigt.
F: Unterschiede zwischen IEC- und ANSI-Sicherungssymbolen?
Das IEC-Symbol ist eine geometrische, abstrakte Form, die international und in Europa bevorzugt wird. Das ANSI-Symbol ist eine beschreibende Darstellung eines Drahtes und wird hauptsächlich im nordamerikanischen Ingenieurwesen verwendet.
F: Ist ein Sicherungssymbol dasselbe wie ein Widerstand?
Nein. Obwohl sie in IEC-Diagrammen visuell ähnlich sind, unterbricht eine Sicherung (F) den Strom bei einem Fehler und wird in Ampere gemessen. Ein Widerstand (R) begrenzt den Strom sicher, leitet Wärme ab und wird in Ohm gemessen.
F: Warum sind Sicherungssymbole im PCB-Design wichtig?
Sie bestimmen das physische Footprint auf der Leiterplatte, definieren Sicherheitsgrenzen, leiten die Stücklistenerstellung (BOM) und gewährleisten die Einhaltung von UL/CE-Normen während der PCBA-Fertigung.
Fazit
Sicherungssymbole sind in einem Schaltplan klein, haben aber echtes Gewicht: Standard, Typ, Nennwert und Platzierung sind alle wichtig. Sie richtig zu machen bedeutet weniger Beschaffungsfehler, sauberere Design-Reviews und Schaltpläne, die präzise an jeden kommunizieren, der die Platine fertigt oder zertifiziert.
Bereit, Ihren Schaltplan in die Produktion zu bringen? Starten Sie die Angebotserstellung mit JLCPCB für Leiterplatten ab 2 $.