This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

FR4-Leiterplatten – Ausführlicher Leitfaden: Fakten zum Material, tatsächliche Spezifikationen und wann es verwendet (oder vermieden) werden sollte

Ursprünglich veröffentlicht Jan 08, 2026, aktualisiert Jan 08, 2026

12 min

Inhaltsverzeichnis
  • FR-4-Materialeigenschaften, die wirklich zählen
  • FR-4-PCB-Spezifikationen: Was Hersteller wirklich liefern
  • FR4 PCB-Fertigung: Prozessunterschiede & Einschränkungen
  • Wann FR4 perfekt ist (und wann man die Finger davon lassen sollte)
  • Schnelle Entscheidungsmatrix für Material:
  • Fazit: Ihre 30-Sekunden-FR-4-Checkliste vor der Bestellung

FR-4 ist kein Geheimcode, es bedeutet ganz wörtlich Flame Retardant (Klasse 4). In der PCB-Terminologie ist FR-4 eine NEMA-Klassifizierung (National Electrical Manufacturers Association) für ein glasfaserverstärktes Epoxid-Laminat. Man kann sagen, es handelt sich um einen Verbund aus gewebtem Glasfasergewebe, das mit einem Epoxidharz verbunden ist, welches flammhemmende Additive enthält. „FR“ steht für flame retardant (flammbeständig), aber das bedeutet nicht automatisch eine UL94-V-0-Zertifizierung. Es zeigt lediglich an, dass das Harz so formuliert ist, dass es sich selbst löscht, wenn es Feuer fängt. FR-4 wurde 1968 von der NEMA benannt und hat seitdem ältere Klassen wie G-10 verdrängt, vor allem wegen seines bromierten, flammhemmenden Epoxids.

NEMA-FR-4-Klassifikation erklärt:

Der NEMA-Standard LI-1 definiert FR-4 als „industrielle laminierte duroplastische Produkte“ und wurde ab 1999 mit der Militärspezifikation MIL-I-24768 harmonisiert. Das bedeutet: Damit eine Leiterplatte die Bezeichnung FR-4 tragen darf, muss sie bestimmte mechanische, thermische und brandschutztechnische Anforderungen gemäß den Herstellerspezifikationen (MIL-I-24768) erfüllen. Andere Klassen wie FR-5 und FR-6 existieren weiterhin, aber FR-4 ist zum Industriestandard geworden. „FR-4“ bezeichnet also eine bestimmte Laminatklasse (Epoxid/Glas-Kombination), die auf Flammhemmung ausgelegt ist. Es bedeutet nicht, dass die Bauteile „feuerfest“ sind.

Epoxid + Glasgewebe + flammhemmende Chemie:

FR-4 besteht buchstäblich aus Lagen von Glasfaser und Epoxid. Eingebettet in das ausgehärtete grüne Epoxidharz kann man sich die Glasfasern wie die „Nudeln“ in einer PCB-Lasagne vorstellen. Das Harz selbst ist in der Regel bromhaltiges Epoxid (häufig mit TBBPA oder ähnlichen bromierten Verbindungen), wodurch es beim Brennen selbstverlöschend wirkt.

Zusammengefasst: FR-4 = Glasfaser + Epoxidharz mit flammhemmender Brom-Chemie. Es kombiniert geringes Gewicht, gute Festigkeit und niedrige Kosten. Man könnte scherzen, FR-4 stehe für „Fires Reduced – Grade 4“. Entscheidend ist: Die Epoxidharze von FR-4 sind speziell so formuliert, dass sie das Weiterbrennen stoppen – genau deshalb wurde diese Klasse zum Standard der PCB-Industrie.

FR-4-Materialeigenschaften, die wirklich zählen

Nicht alle Materialdaten sind gleich wichtig. Für PCB-Designer sind vor allem relevant: Glasübergangstemperatur (Tg), Zersetzungstemperatur (Td), thermischer Ausdehnungskoeffizient (CTE), dielektrische Konstante (Dk) und Verlustfaktor (Df). Typische Richtwerte für Standard-FR-4 (herstellerabhängig):

• Glasübergangstemperatur (Tg): 130–140 °C bei Standard-FR-4. Ab dieser Temperatur beginnt das Material zu erweichen. High-Tg-FR-4 erreicht 170–180 °C für bleifreie Prozesse.

• Zersetzungstemperatur (Td): Etwa 300–350 °C (manche Varianten ~355 °C). Hier beginnt der chemische Abbau des Harzes.

• CTE (thermische Ausdehnung): 12–17 ppm/°C in der Ebene (X/Y) und 60–80 ppm/°C in Z-Richtung. Das Glasgewebe begrenzt X/Y-Ausdehnung, Z-Ausdehnung ist deutlich höher.

• Dielektrische Konstante (Dk): Ca. 4,2–4,8 bei 1 MHz, etwa 4,4 bei 1 GHz. Beeinflusst Signallaufzeit und Impedanz.

• Verlustfaktor (Df): Niedrig (0,015–0,03 von 1 MHz bis 1 GHz). Niedriger Df bedeutet geringere Verluste. FR-4 ist nicht ideal für RF, funktioniert aber bis einige GHz gut.

ParameterTypischer Wert (FR-4)
Glasübergangstemperatur (Tg)130–140 °C (Standard) / 170–180 °C (hohe Tg)
Zersetzungstemperatur (Td)300–350 °C (bei einigen Sorten bis zu ~355 °C)
CTE – In-Plane (X/Y)12–17 ppm/°C
CTE – Through-Plane (Z)60–80 ppm/°C
Dielectric Constant (Dk)4.2–4.8 @ 1 MHz4.4 @ 1 GHz
Dissipation Factor (Df)0.015–0.03 @ 1 MHz–1 GHz

Viele Designs nutzen diese „typischen FR-4-Werte“ als Basis. Für HF- oder Hochzuverlässigkeitsdesigns sollte jedoch immer das konkrete Datenblatt geprüft werden.

Standard-FR-4 vs. High-Tg vs. halogenfrei

Auch innerhalb der FR-4-Klasse gibt es Varianten. Standard-FR-4 (Tg ~130 °C) ist am günstigsten und wird in den meisten Consumer-PCBs eingesetzt. High-Tg-FR-4 ist für bleifreies Löten und extreme Umgebungen ausgelegt und übersteht mehrere Reflow-Zyklen bei 260 °C.

Halogenfreies FR-4 ersetzt Brom durch Phosphor- und Stickstoff-Flammschutzmittel, um RoHS- und Umweltanforderungen zu erfüllen. Die Grundparameter sind ähnlich, jedoch ohne toxisches Brom. Wer mehr Temperaturreserve oder „grünere“ Chemie braucht, greift zu diesen Varianten.

FR-4-PCB-Spezifikationen: Was Hersteller wirklich liefern

Was können Sie tatsächlich von Fabriken erhalten, wenn Sie FR-4-Leiterplatten bestellen?

Dickenbereich (0,2–3,2 mm), Kupfergewichte & Toleranzen

Die meisten starren FR-4-Laminate sind in Platten mit einer Dicke von etwa 0,127 mm (0,005″) bis 3,175 mm (0,125″) erhältlich. In der Praxis werden Leiterplatten üblicherweise aus 0,4–2,0 mm starken Platten hergestellt. Hersteller führen häufig Kernlaminate mit einer Stärke von 0,2, 0,4, 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,4, 3,2 mm usw.

Das Gewicht der Kupferfolie beträgt in der Regel ½ oz, 1 oz oder 2 oz pro Seite (17 μm, 35 μm, 70 μm). Die inneren Schichten haben oft ein Gewicht von ½ bis 1 oz, die äußeren Schichten können in Extremfällen bis zu 3–4 oz erreichen. Gemäß den Toleranzen nach IPC-4562 darf eine nominale 1 oz (35 μm) Kupferfolie rechtlich gesehen bis zu 31 μm dünn sein, was bedeutet, dass bei Leiterplatten mit einer Abweichung von ±10 % bei der Dicke der Kupferbasis zu rechnen ist. Bei Beschichtungs-, Aufbaustoff- oder Ätzprozessen kann das tatsächliche Endergebnis leicht abweichen, daher lassen Konstrukteure in der Regel einen gewissen Spielraum zu.

Oberflächenbeschichtungen

FR-4-Substrate sind mit allen gängigen Oberflächenbeschichtungen für Leiterplatten kompatibel. Zu den Standardbeschichtungen gehören HASL (Heißluft-Lötverzinnung, Zinn-Blei oder bleifrei) und ENIG (chemisch Nickel/Immersionsgold). Weitere Beschichtungen sind Immersionssilber/Zinn, OSP und ENEPIG.

HASL (bleihaltiges oder bleifreies Lot) ist die klassische kostengünstige Beschichtung. ENIG hingegen bietet eine ebene Goldoberfläche für die Feinrasterbestückung. OSP ist eine kostengünstige organische Beschichtung, die häufig auf Verbraucherplatinen verwendet wird. Der entscheidende Punkt ist, dass FR-4-Platinen mit jeder von Leiterplattenherstellern angebotenen Beschichtung plattiert oder beschichtet werden können; hier gibt es keine besonderen Einschränkungen.

FR4 PCB-Fertigung: Prozessunterschiede & Einschränkungen

FR-4-Leiterplatten werden mit Standardprozessen für starre Platinen hergestellt. Allerdings erfordert die glasartige Natur von FR-4 einige Regeln.

Bohren, Galvanisieren & Multilayer-Pressen bei FR-4

Das Bohren von FR-4 erfolgt typischerweise mit Hartmetallbohrern. Im Gegensatz zu flexiblen oder Metallkern-Leiterplatten ist FR-4 steif genug für konventionelle CNC-Bohrmaschinen. Die Glasfasern in FR-4 sind abrasiv, daher sind Hartmetallbohrer unerlässlich, um schnellen Verschleiß zu vermeiden. Die gebohrten Löcher (Vias und Durchsteckkomponenten) werden anschließend elektrolytisch mit Kupfer plattiert. In der Multilayer-Produktion werden FR-4-Kerne (kupferkaschierte Platten) abwechselnd mit Prepreg-Blättern geschichtet. Dieser Stapel wird unter Hitze gepresst, wobei das Prepreg-Epoxid schmilzt und die Lagen verbindet. Kurz gesagt: Die FR-4-Laminierung ist der vertraute Schichtaufbau mit Hochtemperaturpressung, derselbe Prozess, der bei jeder starren Leiterplatte verwendet wird.

Aspektverhältnis, Mindestleiterbahnbreite/Abstand & Lochgrößen

Typische Leiterplattenhersteller planen ein Aspektverhältnis (Plattendicke : Lochdurchmesser) von etwa 8:1 bis 10:1 für eine zuverlässige Plattierung. Ein Hersteller erlaubt beispielsweise bis zu 13:1 bei einer 2 mm-Platine (d.h. 0,2 mm Löcher). In der Praxis geben viele Fabriken 10:1 als sichere Faustregel an.

Lochgrößen: Microvias (nicht plattiert) können 0,1–0,15 mm betragen, Standard plattierte Vias sind üblicherweise ≥0,2–0,3 mm Durchmesser. Bohrer unter 0,15 mm werden sehr teuer oder unpraktisch.

Leiterbahn/Abstand: Mit 1 oz Kupfer garantieren viele Fabriken 0,1–0,15 mm (4–6 mil) als minimale Leiterbahn und Abstand. Ein Beispiel: Eine Fabrik gibt für Außenlagen 0,2–0,3 mm bis 0,125 mm an; höhere Kupferstärken erfordern breitere Abstände. Die genauen Fähigkeiten Ihrer Fabrik sollten spezifiziert sein, aber FR-4 selbst erlaubt keine feineren Linien als andere Substrate.

Warum FR4 über 8–12 Lagen an seine Grenzen stößt

Mehr Lagen belasten die Grenzen von FR-4. Jede Lage fügt Epoxidharz und Kupfer hinzu, wodurch Gesamtdicke und interne Wärme steigen. Standard-FR-4 (Tg ca. 130 °C) kann bei zu hohen Temperaturen oder Verformung in mehreren Laminations-/Reflow-Zyklen erweichen. Viele Fabriken sehen 8–12 Lagen (insbesondere bei dicken Platinen) als praktisches Limit für Standard-FR-4.

Darüber hinaus neigen Platten zu Verzug oder Delamination bei thermischem Zyklieren. Tatsächlich „drückt“ jeder zusätzliche Laminationsschritt das Epoxid stärker, wodurch strengere Prozesskontrollen nötig werden. Deshalb spezifizieren Boards mit vielen Lagen oft High-Tg-FR-4 oder steifere Laminates. Kurz gesagt: Über 10 Lagen „versagt“ FR-4 nicht, aber das Standardmaterial muss aufgerüstet werden, um mit dem Aufbau Schritt zu halten.

Wann FR4 perfekt ist (und wann man die Finger davon lassen sollte)

Kein Material ist für jede Aufgabe perfekt. Sehen wir uns praktisch an, wann FR-4 ein Held ist – und wann nicht.

Kostenkritische Consumer- & IoT-Projekte

Hier liegt FR-4 in seiner Komfortzone. Wenn Sie eine kostengünstige, universelle Leiterplatte benötigen, ist FR-4 ideal. Es ist allgegenwärtig und billig, die Industrie produziert täglich Millionen FR-4-Platinen. Dank Skaleneffekten bleiben die Preise niedrig. Wenn Ihr Design bei niedrigen Frequenzen (kHz bis niedrige MHz) mit moderaten Spannungen arbeitet, erledigt FR-4 die Arbeit ohne viel Aufwand. Anders gesagt: Wenn Kosten Priorität haben und die Leistungsanforderungen moderat sind, ist FR-4 die perfekte Wahl.

Hochfrequenz & Hochleistung – bessere Alternativen

Für RF und Mikrowellen über einige GHz hinweg verursachen FR-4s dielektrische Verluste und Dk-Schwankungen, die Signale stark beeinträchtigen. Die meisten RF-/5G-/Wi-Fi-Systeme (>2 GHz) verwenden stattdessen Rogers, Duroid, PTFE oder Keramiksubstrate.

Diese Materialien haben deutlich geringere Verluste und engere Dk-Toleranzen als FR-4. Ebenso, wenn Ihre Platine in LED-Treibern eingesetzt wird, ist FR-4 nicht ideal. Seine Wärmeleitfähigkeit beträgt nur 0,3 W/mK. Metallkern- oder dickkupferige Leiterplatten mit Aluminium- oder Kupfer-Wärmeverteilern sind gängige Alternativen für Hochleistungsanwendungen.

Bleifreies Reflow & Automotive-Temperaturanforderungen

Moderne Fertigung und Automobilstandards setzen FR-4 stark unter Druck. Bleifreies Löten erfordert 260 °C Spitzenreflow, weit über FR-4s Tg. Eine Platine, die über Tg erhitzt wird, riskiert Delamination („Explodieren“).

Um dies zu überleben, verwenden PCBs oft High-Tg-FR-4 (170–180 °C), wenn bleifrei spezifiziert ist. Automotive- und Industrieumgebungen erfordern oft 150–175 °C Betrieb. Designer wählen entweder High-Tg-FR-4 oder Polyimid, da Polyimid bis 300 °C aushält. Für extreme Löt- oder Hochtemperaturanwendungen wird fast immer eine High-Tg-FR-4-Variante eingesetzt.

Schnelle Entscheidungsmatrix für Material:

Ein schneller Vergleich hilft zu entscheiden, wann man bei FR-4 bleibt oder auf ein anderes Material wechselt. Berücksichtigen Sie Kosten, Frequenzbereich, thermische Leistung und Flexibilität:

MaterialKostenTypical Frequency UseWärmeleitfähigkeit
FR-4NiedrigBis wenige GHz (gut für DC–1 GHz; marginal >2 GHz)0,3 W/mK (niedrig)
Rogers/High‑fHochRF/Mikrowelle (mehrere GHz bis 40+ GHz)0,4–0,6 W/mK (moderat)
Aluminum (MCPCB)MittelLeistung/DC (nicht für RF)1–2 W/mK (sehr hoch)
CEM-3Sehr niedrigÄhnlich FR-4 (bis wenige GHz)Etwas niedriger als FR-4
PolyimideHochBis 1–2 GHz (flexibel)~0,12–0,17 W/mK (niedrig)

FR-4 ist die günstigste Wahl und deckt die meisten DC-/Niederfrequenz-Anwendungen ab. Rogers oder PTFE-Laminate kosten mehr, sind aber für Hochfrequenz überlegen. Aluminiumkern wird wegen der hervorragenden Wärmeverteilung für LEDs und Motorsteuerungen gewählt. CEM-3 ist ein Budget-FR-4-Äquivalent (UL V-0 zertifiziertes Glas/Epoxid mit feinerem Gewebe), günstiger für einfache Platinen. Polyimid (Kapton) ist teuer, aber ideal, wenn eine biegsame Leiterplatte mit extremer thermischer Stabilität benötigt wird.

Fazit: Ihre 30-Sekunden-FR-4-Checkliste vor der Bestellung

Bevor Sie auf „PCB bestellen“ klicken, prüfen Sie Ihr Design auf FR-4-Tauglichkeit:

• Materialklasse: Nutzen Sie die richtige FR-4-Variante? Standard-FR-4 ist für allgemeine Anwendungen geeignet, High-Tg-FR-4 für bleifreie Temperaturen.

• Lagenaufbau: Prüfen Sie Gesamtdicke und Kupfer. FR-4 ist 0,2–3,2 mm verfügbar. Wählen Sie die nächstgelegene Standardkombination aus Kern und Prepreg. Stellen Sie sicher, dass Kupfergewichte (0,5/1/2 oz) zu Ihren thermischen/Leistungsanforderungen passen; IPC ±10%-Toleranzen beachten.

• Lagenzahl & Features: Mehr Lagen bedeuten mehr Stress für FR-4. Bei mehr als 10 Lagen mit der Fabrik High-Tg oder verstärkte Laminates besprechen. Lochgrößen und Leiterbahn/Abstand realistisch prüfen.

• Leistungsanforderungen: Ist Ihre Platine hochfrequenzkompatibel? FR-4 funktioniert bis niedrig-GHz-Bereich. Über 2 GHz empfiehlt sich ein Rogers-ähnliches Laminat. Bei starker Hitzeentwicklung oder dickem Kupfer: Metallkern-FR4 erwägen.

Wenn alle Punkte passen und keine „Warnungen“ für extreme GHz, hohe Leistung oder extreme Flexibilität/Temperatur zutreffen, ist FR-4 die sichere und kostengünstige Wahl. Andernfalls sollten Sie Rogers, Aluminiumkern, Polyimid oder andere spezialisierte Laminates für die „perfekte“ PCB-Basis prüfen.