This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

JLCPCB hilft bei der Simulation von Raketen, um eine präzise Flugsteuerung zu realisieren!

Ursprünglich veröffentlicht Jan 27, 2026, aktualisiert Jan 27, 2026

4 min

Beepy ist ein Flugcomputer, der speziell für Modellraketen entwickelt wurde. Die Modellrakete ist sehr klein, aber die für den Flug erforderliche Rechenleistung ist beträchtlich. Beepy unterscheidet sich von traditionellen Flugcomputern dadurch, dass es ein Design mit mehreren gestapelten und verbundenen runden PCBs verwendet und jedes Modul über Flachbandkabel miteinander verbindet. Dieses Design reduziert den von dem Flugcomputer eingenommenen Platz erheblich, sodass das Gerät leistungsstarke Funktionen beibehalten kann und gleichzeitig kompakt bleibt. Durch ein so sorgfältiges und einzigartiges Design und die Wahl des zuverlässigen PCB-Herstellers JLCPCB hat Beepy dieses Ziel erfolgreich erreicht und die präzise Flugsteuerung der Modellrakete sichergestellt.

PCB design preview of the flight-computer

PCB-Design-Diagramm des Flugcomputers

Anwendungsfunktion

Beepy besteht aus 4 runden 4-Lagen-PCBs mit einem Radius von 25 mm, die durch Mousebites verbunden sind. Die Größe beträgt 100 × 100 mm und die Verbindung erfolgt über 3D-gedruckte Strukturen. Die Hauptfunktion von Beepy ist die Steuerung des Fluges der Modellrakete und die Bereitstellung aktiver Stabilität während des Flugs. Gleichzeitig integriert Beepy auch einen Motortreiber, der die Rotation der Rakete über ein Schwungrad steuern kann. Die Vielseitigkeit von Beepy ermöglicht es, nicht nur als Flugcomputer zu funktionieren, sondern auch als Verbindung zu einem Laptop als Bodenstation oder als Steuercomputer für eine Startrampe zu dienen.


Design-Herausforderungen

Während des Designprozesses war das Verbinden mehrerer PCBs und die effektive Implementierung von RF-Modulen eine große Herausforderung. Da das Design von RF-Modulen umfangreiches Fachwissen erfordert und oft eine technische Schwierigkeit darstellt, überwand das Beepy-Team diese Herausforderung durch präzises Design und Optimierung und integrierte das RF-Modul erfolgreich. Schließlich wurde die Online-Gerber-Datei-Überprüfungsfunktion von JLCPCB verwendet, um die Stabilität und Zuverlässigkeit des Flugcomputers zu gewährleisten.


Wie JLCPCB geholfen hat

In diesem Projekt spielte die präzise, schnelle Fertigung und der durchdachte Service von JLCPCB eine entscheidende Rolle, sodass das Team die Entwicklung effizient abschließen und das Projekt mit hoher Qualität umsetzen konnte.

1. Präzise Fertigung, die den Stack kompakt und stabil hält

Jede gestapelte, runde 4-Lagen-PCB von Beepy hat einen Radius von 25 mm und wurde aus einem 100 × 100 mm Panel geroutet. JLCPCBs Routing und Mousebite-Tabs erzeugten saubere runde Kanten und gleichmäßige Tab-Abstände, sodass der physische Stack dem mechanischen Layout der Ingenieure entsprach und die Flachbandkabel-Verbindungen wie vorgesehen montiert werden konnten.

2. Schnelle Fertigung, die Iteration und Verifizierung beschleunigt

Die schnelle Fertigung von JLCPCB kann bis zu 48 Stunden betragen, und das globale Logistiknetzwerk liefert in der Regel 2–4 Tage schneller als lokale Alternativen. Nach der Erstellung der PCB-Bestellung auf der offiziellen JLCPCB-Website erhielt das Team schnell frische Prototypen für Bench-Tests, was den Build-Test-Refine-Zyklus verkürzte und es dem Team ermöglichte, mehrere Hardware-Iterationen innerhalb des geplanten Testplans durchzuführen.

3. Praktische Verifizierungstools und zugänglicher Support

Das Team nutzte die Online-Gerber-Überprüfung von JLCPCB, um die Dateien vor der Bestellung zu prüfen. In Kombination mit dem 24-Stunden-Online-Kundendienst von JLCPCB und dem Bestellstatus-Check-Tool über das Online-Dashboard/Tracking bietet JLCPCB dem Team ausreichende Informationsreferenzen und Unterstützung.


Fazit

Das innovative Flugcomputer-Projekt Beepy demonstriert den zuverlässigen Einsatz von PCBs in miniaturisierten und multifunktionalen Designs. Das Projekt wurde effizient durch die hochwertige Fertigung und schnelle Lieferung von JLCPCB umgesetzt. Als weltweit führender PCB-Hersteller ist JLCPCB stets bestrebt, Machern, Ingenieuren und Unternehmen kosteneffiziente, schnelle und zuverlässige Services bereitzustellen – von den besonders günstigen 1- bis 4-Lagen-Leiterplatten ab 2 US-Dollar, 24-Stunden-Online-Kundendienst bis hin zu einem leistungsstarken Logistiknetzwerk, das über 180 Länder abdeckt. In Zukunft wird JLCPCB weiterhin mehr

JLCPCB get quote